This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Häufige Defekte bei kupferkaschierten Leiterplatten und wie man sie vermeidet

Ursprünglich veröffentlicht May 29, 2026, aktualisiert May 29, 2026

5 min

Normalerweise verwenden alle Leiterplatten, also alle, CCL (kupferkaschierte Laminate). Es liefert die leitfähige Schicht, die für die ordnungsgemäße Funktion einer Schaltung erforderlich ist. Hersteller und Entwickler können Kontroll- und Vorbeugungsmaßnahmen verbessern, indem sie diese Fehler und ihre Ursachen besser verstehen. Fehler in kupferkaschierten Leiterplatten können die elektrische Leistung beeinträchtigen und dazu führen, dass elektronische Geräte vorzeitig ausfallen. In diesem Artikel werden die häufigsten Fehler bei kupferkaschierten Leiterplatten sowie vorbeugende Maßnahmen untersucht.

Was ist eine kupferkaschierte Leiterplatte?

Im Wesentlichen besteht eine kupferkaschierte Leiterplatte aus einem isolierenden Basismaterial (wie Polyimid, FR4 oder CEM-1). Eine oder mehrere Kupferfolienschichten werden gleichmäßig darauf aufgebracht. Diese Kupferschichten werden während der Leiterplattenherstellung geätzt und bilden die elektrischen Leiterbahnen. Aufgrund seiner außergewöhnlichen elektrischen Leitfähigkeit ist Kupfer für diese Anwendung ideal. Schlechte Materialhandhabung oder -verarbeitung kann zu ernsthaften Qualitätsproblemen wie höherem Widerstand und geringer Leitfähigkeit führen. Dies kann die Signalausbreitung in einer Leiterplatte stören.

6 häufige Fehler bei kupferkaschierten Leiterplatten

1) Delamination:

Delamination tritt normalerweise aufgrund von Hitzestress oder unzureichender Laminierhaftung auf, wenn sich die Kupferfolie vom isolierenden Substrat löst. Ursachen sind übermäßige Temperaturwechsel während der Konstruktion und im Substrat eingeschlossene Feuchtigkeit. Eine geeignete Glasübergangstemperatur (Tg) kann dies verhindern. Darüber hinaus können wir Feuchtigkeit vor der Verarbeitung durch die Einhaltung korrekter Vorbacktechniken entfernen.

2) Blasenbildung (Folienablösung):

Blasenbildung ist der Prozess, bei dem sich Blasen oder erhabene Stellen unter der Kupferfolie bilden. Ursache ist häufig eine schlechte Haftung oder eingeschlossene Gase. Sie wird durch Hitze während der Laminierung und unzureichende Aushärtung von Prepreg-Materialien verursacht. Sie kann vermieden werden, indem die Oberflächen sauber und für die Laminierung vorbereitet gehalten werden und die Laminate vollständig aushärten können.

3) Nadelstich- und Porositätsfehler:

Nadelstiche sind kleine Löcher oder Lücken in der Kupferfolie. Porosität hingegen beschreibt mikroskopisch kleine Hohlräume innerhalb der Kupferschicht selbst. Im Laufe der Zeit können diese Fehler zu Korrosion, elektrischen Leckagen oder Schwachstellen führen. Sie werden durch Verunreinigungen in der Kupferfolie sowie durch Oxidation auf der Folienoberfläche verursacht. Die Verwendung von hochreiner Kupferfolie kann dies verhindern. Darüber hinaus können Haftverstärkungsbeschichtungen oder Oxidbehandlungen zur Reinigung vor der Laminierung eingesetzt werden.

4) Faltenbildung und Knittern:

Typischerweise wird Kupferfolie durch Handhabung oder Laminierung faltig. Dies erzeugt unebene Oberflächen, die zu unzureichendem Ätzen oder Kurzschlüssen führen können. Ursache ist entweder zu viel mechanische Kraft auf die Kupferfolie oder eine Fehlausrichtung während der Laminierung. Dies kann durch den Einsatz präziser Ausrichtungskontrollen vermieden werden. Kupferkaschierte Laminate können unter feuchtigkeitskontrollierten Bedingungen gelagert werden.

5) Kupferoxidation:

Kupferoberflächen oxidieren mit der Zeit auf natürliche Weise und bilden einen matten Belag, der die elektrische Leistung beeinträchtigen kann. Ursache können unzureichender Verpackungsschutz und die Einwirkung von Luft/Feuchtigkeit während der Lagerung sein. Dies kann durch die Verwendung von feuchtigkeitsbarriere- oder vakuumversiegelter Verpackung vermieden werden. Alternativ durch die Verwendung von Antioxidationsbeschichtungen oder OSP-Behandlungen (Organic Solderability Preservatives).

6) Ätzfehler (Überätzen oder Unterätzen):

Unzureichendes Ätzen während des Schaltungsdesignprozesses kann zu einer schlechten Leiterdefinition führen. Dies kann auch Kurzschlüsse und unvollständige Leiterbahnen verursachen. Ursache können schlechte Photolackhaftung oder unregelmäßige Ätzchemie sein. Dies kann durch den Einsatz automatisierter Ätzsysteme mit strenger Prozesskontrolle vermieden werden. Hauptsächlich durch die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Temperatur und Ätzkonzentration.

Bewährte Verfahren zur Vermeidung von Fehlern bei kupferkaschierten Leiterplatten (Tabelle erstellen)

1. Materialqualität: Sie hängt vom Kupfer und seinen Fehlern ab. Beziehen Sie stets hochwertige kupferkaschierte Laminate, die vor der Verwendung ordnungsgemäß getestet werden sollten.

2. Prozesskontrolle: Die Verwendung von Maschinen ist keine einfache Aufgabe und erfordert Präzision. Für eine gute Leistung ist eine strenge Prozessüberwachung während jedes Fertigungsschrittes erforderlich.

3. Umgebungskontrollen: Halten Sie für Lagerung und Produktion stets saubere und feuchtigkeitskontrollierte Umgebungen aufrecht.

4. Regelmäßige Inspektionen: Qualitätskontrolle ist wichtig, aber diese Überprüfungen sollten regelmäßig, täglich, durchgeführt werden.

5. Ordnungsgemäße Lagerung: Die Verwendung von Schutzverpackungen zum Schutz der Kupferoberflächen vor Oxidation hilft immer. Es schützt die Leiterplatte auch während des Transports und der Lagerung vor mechanischen Beschädigungen.

Design for Manufacturability (DFM)-Analyse:

Dieser Prozess findet Elemente, die während der Entwurfsphase konsistent schwer herzustellen sein können. Bevor die Platinenfertigung beginnt, können Entwickler das Layout ändern, um diese Risiken für die Fertigbarkeit zu beseitigen. Die Einbeziehung der Experten Ihres Leiterplattenherstellers in die Entwurfsphase stellt sicher, dass Fertigungskenntnisse in das Endprodukt einfließen. Darüber hinaus bestätigen Simulations- und Modellierungstechnologien, dass die Entwürfe die Spezifikationen erfüllen und realen Bedingungen standhalten.

Fazit

Die Langlebigkeit und Leistung elektronischer Güter können durch Fehler in kupferkaschierten Leiterplatten negativ beeinflusst werden. Indem man sich der typischen Probleme bewusst ist, die in diesem Artikel besprochen werden: Oxidation, Nadelstiche, Blasenbildung, Delamination und Ätzen. Bessere Materialien, verbesserte Verfahren und strenge Qualitätskontrollen können von den Herstellern implementiert werden. Sowohl Design- als auch Fertigungsvariablen tragen zu Leiterplattenfertigungsfehlern bei. Die Kenntnis der häufigsten Leiterplattenfehler ermöglicht es Herstellern, sich auf gezielte Inspektionen zu konzentrieren.

Die frühzeitige Erkennung und Korrektur von Fehlern reduziert Ausschuss. Dies vermeidet Funktionsprobleme in Endprodukten. Für den Erfolg ist eine enge Zusammenarbeit mit Ihrem Leiterplattenhersteller und die Einigung auf Qualitätsstandards erforderlich. Risiken von Leiterplattenfehlern können mit strengen Vorbeugungs- und Inspektionsverfahren erfolgreich kontrolliert werden.