This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Vergleich von PCB-Substratmaterialien hinsichtlich thermischer Beständigkeit und Leistung

Ursprünglich veröffentlicht Dec 31, 2025, aktualisiert Dec 31, 2025

6 min

Inhaltsverzeichnis
  • Drei gängige PCB-Substratmaterialien
  • FR-4-Substratmaterial
  • Empfehlungen für PCB-Designer
  • Fazit

Gedruckte Leiterplatten (PCBs) sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Elektronik und bilden das Rückgrat vieler Geräte – von Smartphones bis hin zu medizinischen Geräten. Die Auswahl des Substratmaterials ist ein entscheidender Faktor im PCB-Design, insbesondere im Hinblick auf Leiterplattenimpedanz, thermische Beständigkeit und die Gesamtleistung. In diesem Artikel vergleichen wir die thermische Beständigkeit und Leistungsfähigkeit von drei gängigen PCB-Substratmaterialien: FR-4, Aluminium und Keramik, und geben Empfehlungen für Entwickler, die die thermische Performance ihrer Leiterplatte optimieren möchten. Darüber hinaus betrachten wir weitere Substratmaterialien und nennen zusätzliche Anwendungsbeispiele, in denen diese Materialien häufig eingesetzt werden.

Drei gängige PCB-Substratmaterialien

FR-4-SubstratmaterialFR-4 Substrate Material

(Bildnachweis: Jichangsheng Technology)

FR-4 ist ein weit verbreitetes Substratmaterial in der Leiterplattenfertigung. Es handelt sich um ein epoxidbasiertes Laminatmaterial, das aus gewebtem Glasfasergewebe und einem flammhemmenden Harz besteht. FR-4 bietet eine gute mechanische Festigkeit sowie hervorragende elektrische Isolationseigenschaften und ist daher für viele Anwendungen eine beliebte Wahl. Allerdings besitzt es eine relativ geringe Wärmeleitfähigkeit, was seine Fähigkeit zur Wärmeabfuhr einschränken kann.

Eine Möglichkeit, die thermische Leistung von FR-4 zu verbessern, besteht darin, dickere Kupferschichten und breitere Leiterbahnen zu verwenden, um die Oberfläche für die Wärmeabgabe zu vergrößern. Eine weitere Option ist der Einsatz thermischer Vias, die einen Wärmeabfluss vom Bauteil zur anderen Seite der Leiterplatte ermöglichen. Darüber hinaus können Kühlkörper zur Verbesserung des Wärmemanagements eingesetzt werden, was jedoch die Kosten der Leiterplatte erhöhen kann.

Aluminium-Substratmaterial

Aluminium ist ein metallbasiertes Substratmaterial mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit und einem hohen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Es wird häufig in Hochleistungsanwendungen eingesetzt, bei denen eine effektive Wärmeabfuhr entscheidend ist. Aluminiumsubstrate können zudem als Basis für Kühlkörper oder andere Kühllösungen dienen.

Ein konkretes Beispiel für ein Aluminiumsubstrat ist das isolierte Metallsustrat (IMS), das aus einer dünnen Isolierschicht besteht, die zwischen einer Aluminiumschicht und einer Kupferschicht eingebettet ist. Die Aluminiumschicht sorgt für eine ausgezeichnete Wärmeabfuhr, während die Kupferschicht eine gute elektrische Leitfähigkeit gewährleistet.

Eine weitere Anwendung von Aluminiumsubstraten findet sich in der LED-Beleuchtung. LEDs erzeugen erhebliche Wärmemengen, und der Einsatz eines Aluminiumsubstrats hilft dabei, diese Wärme abzuleiten, was die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der LEDs erhöht.


Keramik-Substratmaterial

Ceramic Substrate Material

Keramik ist ein weiteres Substratmaterial, das häufig in Hochleistungs- und Hochfrequenzanwendungen eingesetzt wird. Keramische Substrate verfügen über eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und mechanische Festigkeit und können bei hohen Temperaturen betrieben werden. Zudem sind sie korrosionsbeständig und besitzen gute elektrische Eigenschaften.

Ein spezielles Beispiel für ein keramisches Substrat ist die Low Temperature Co-Fired Ceramic (LTCC), die aus mehreren Keramikschichten besteht. Diese Schichten können mittels Siebdruckverfahren mit leitfähigen Leiterbahnen strukturiert werden, wodurch komplexe Schaltungen mit integrierten passiven Bauteilen realisiert werden können.

Keramische Substrate werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die einen Hochfrequenzbetrieb erfordern, wie etwa Mikrowellen- und Hochfrequenz-(RF-)Anwendungen. Sie finden auch Verwendung in der Leistungselektronik, beispielsweise in DC-DC-Wandlern und Motorantrieben.


Weitere Substratmaterialien

Neben FR-4, Aluminium und Keramik gibt es weitere Substratmaterialien, die in der Leiterplattenfertigung eingesetzt werden können. So bietet beispielsweise die Rogers Corporation eine breite Palette leistungsstarker Materialien für PCBs an, darunter Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit, geringer dielektrischer Verlustleistung und niedrigem thermischen Ausdehnungskoeffizienten.

Ein weiteres Beispiel sind PTFE-basierte Materialien, die hervorragende elektrische Eigenschaften besitzen und bei hohen Temperaturen betrieben werden können, was sie zu einer beliebten Wahl für RF-Anwendungen macht.

Polyimid ist ein weiteres Substratmaterial, das häufig in flexiblen Leiterplatten eingesetzt wird. Es verfügt über eine hohe Temperaturbeständigkeit und eignet sich für Anwendungen, bei denen sich die Leiterplatte biegen oder verformen muss. Polyimid wird oft in der Luft- und Raumfahrt sowie in Hochzuverlässigkeitsanwendungen verwendet, bei denen extreme Temperaturen und raue Umgebungen auftreten.


Empfehlungen für PCB-Designer

PCB

Bei der Auswahl eines Substratmaterials für eine Leiterplatte sollten Entwickler die spezifischen Anforderungen der Anwendung berücksichtigen, ebenso wie Faktoren wie Kosten, Verfügbarkeit und Fertigungsfreundlichkeit. Für Hochleistungs- oder Hochtemperaturanwendungen können Materialien wie Aluminium oder Keramik aufgrund ihrer höheren Wärmeleitfähigkeit bevorzugt werden. Für Anwendungen mit geringerer Leistungsaufnahme ist FR-4 hingegen oft eine kostengünstigere und praktikablere Wahl.


Neben der Auswahl des Substratmaterials sollten Designer auch weitere Faktoren berücksichtigen, die die thermische Leistung der Leiterplatte beeinflussen, etwa die Platzierung der Bauteile, das Kupfergewicht und die Kupferdicke sowie den Einsatz thermischer Vias. Kühlkörper und andere Kühllösungen können ebenfalls zur Verbesserung des Wärmemanagements beitragen, erhöhen jedoch unter Umständen die Kosten der Leiterplatte.


Beispiele für Materialien und Anwendungen

Weitere Substratmaterialien und ihre Anwendungen sind unter anderem:

Teflon: Dieses Material besitzt ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften und kann bei hohen Temperaturen betrieben werden. Es wird häufig in Mikrowellen- und RF-Anwendungen eingesetzt.

Kapton: Dabei handelt es sich um einen Polyimidfilm, der oft in flexiblen Schaltungen verwendet wird, wie sie beispielsweise in medizinischen Geräten und in der Luft- und Raumfahrt vorkommen.

Metallkern-PCBs: Diese Leiterplatten verwenden einen Metallkern, meist Aluminium, als Substratmaterial. Sie werden häufig in Hochleistungs-LED-Beleuchtungen und in der Automobiltechnik eingesetzt.

Flexible Leiterplatten: Diese PCBs verwenden ein flexibles Substratmaterial, meist Polyimid, das es ihnen ermöglicht, sich zu biegen und zu verformen. Sie werden häufig in Wearable-Technologien, medizinischen Geräten und in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.

Hochtemperatur-FR-4: Diese Materialvariante von FR-4 ist für den Betrieb bei höheren Temperaturen ausgelegt und wird häufig in der Automobil- und Luftfahrtindustrie eingesetzt.

Keramikgefülltes PTFE: Dieses Material kombiniert die hervorragenden elektrischen Eigenschaften von PTFE mit der hohen Wärmeleitfähigkeit von Keramik und wird häufig in Hochfrequenz- und Hochleistungsanwendungen eingesetzt.


JLCPCB Leiterplattenfertigung und Bestückungsservice

Die hochmodernen Fertigungsprozesse von JLCPCB stellen sicher, dass Ihre Leiterplatten nach höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards hergestellt werden. Zudem bietet JLCPCB ein benutzerfreundliches Online-Bestellsystem, mit dem Sie einfach ein Angebot einholen und Ihre PCB-Bestellung aufgeben können. Mit kurzen Lieferzeiten, wettbewerbsfähigen Preisen und einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit ist JLCPCB eine ausgezeichnete Wahl für Entwickler, die einen zuverlässigen und hochwertigen Leiterplattenfertigungsservice suchen.


Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auswahl des Substratmaterials ein entscheidender Faktor im PCB-Design ist, insbesondere im Hinblick auf thermische Beständigkeit und Leistung. Entwicklern steht eine Vielzahl von Substratmaterialien zur Verfügung, die jeweils ihre eigenen Eigenschaften und Vorteile besitzen. FR-4, Aluminium und Keramik gehören zu den am häufigsten verwendeten Substratmaterialien, wobei jedes Material seine eigenen Stärken und Schwächen hat.

Bei der Auswahl eines geeigneten Substratmaterials sollten Entwickler die spezifischen Anforderungen der Anwendung berücksichtigen sowie Faktoren wie Kosten, Verfügbarkeit und Fertigungsfreundlichkeit. Darüber hinaus sollten auch andere Aspekte beachtet werden, die die thermische Leistung der Leiterplatte beeinflussen, etwa die Bauteilplatzierung, das Kupfergewicht und die Kupferdicke sowie der Einsatz thermischer Vias.

JLCPCB ist ein führender Anbieter von Leiterplattenfertigung und -bestückung und bietet eine Vielzahl von Substratmaterialien an, darunter FR-4, Aluminium, Kupferkern, Rogers sowie PTFE Teflon.

KOSTENLOSES ANGEBOT EINHOLEN >>