Vergleich des Stack-Ups von Hochdichte-PCB mit normaler PCB
6 min
- 1. Was ist ein PCB-Stack-up?
- 2. Was macht eine Leiterplatte hochdicht?
- 3. Normales PCB-Stack-up erklärt
- 4. Hauptunterschiede zwischen HDI- und normalem PCB-Stack-up
- 5. Vorteile eines hochdichten PCB-Stack-ups
- 6. Designüberlegungen für Ingenieure und Studenten
- Fazit
Hochdichte Leiterplatten (PCBs) sind nicht dasselbe wie einfache Leiterplatten. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Leiterplatten mit einer größeren Anzahl von Lagen und einer höheren Leiterbahndichte werden als HDIs bezeichnet. Diese sind nicht so verbreitet, da sie nicht in kleinen Prototypen oder Hobbyprojekten verwendet werden, sondern für professionellere Anwendungen. Eines der besten Beispiele für eine HDI-Platine mit einem komplexen Stack-up, das Sie sehen können – oder möglicherweise besitzen – ist das Motherboard Ihres PCs. HDI verändert die Geschichte vollständig, wenn es ins Spiel kommt, eine Multilayer-Leiterplatte mit einem ordnungsgemäßen Stack-up. In diesem Artikel werden wir das Stack-up bzw. die Lagen besprechen, die bei HDI im Vergleich zu normalen Leiterplatten verwendet werden.
1. Was ist ein PCB-Stack-up?
Ein PCB-Stack-up ist die geordnete Anordnung von Leiterplattenlagen und -materialien. Es umfasst typischerweise Kupfersignallagen, dielektrische Lagen (Prepreg und Kerne), interne Masse- oder Stromebenen sowie mechanische Dickenangaben. Nicht alle Lagen dienen dem Routing, sondern bieten eine bessere Signal- oder Stromintegrität für die Platine. Das Stack-up bestimmt:
- Das kontrollierte Impedanzverhalten der Leiterbahnen
- Übersprechen und Rückleiterpfade
- Stromverteilung (Ebenenkontinuität)
- Thermische Leistung und mechanische Steifigkeit
- Fertigungskomplexität und -kosten
Ein präzises Design des Stack-ups ist entscheidend für Hochgeschwindigkeitsschaltungen, HF-Systeme, Stromverteilung und Wärmemanagement. Eine schlechte Stack-up-Optimierung führt häufig zu Signalreflexionen, EMI-Problemen, thermischer Belastung und Fertigungsfehlern.
2. Was macht eine Leiterplatte hochdicht?
Eine HDI-Leiterplatte erhöht die Routing-Dichte und verbessert die elektrische Leistung mit Hilfe fortschrittlicher Merkmale wie:
Mikrovias: Winzige Vias, die per Laser in Pads gebohrt werden und benachbarte Lagen verbinden, ohne viel Platz einzunehmen. Diese Vias sind keine Durchgangslöcher, sondern dienen dem Signalübergang von einer Lage zur anderen.
Feinere Leiterbahnen und Abstände: Bei diesem PCB-Design sehen wir schmalere als durchschnittliche Leiterbahn- und Abstandsbreiten, die oft unter 4 mil liegen. Aufgrund der mehreren Lagen und Prepregs muss die Impedanz entsprechend berechnet werden; konsultieren Sie den Hersteller für Details.
Dünnere Kerne und Prepregs: Ermöglichen kürzere Via-Aspektverhältnisse und eine bessere Impedanzkontrolle. Die Lagenzahl kann von 8-Lagen-Platinen bis zu 24 steigen. Standard-FR4 wird bei dieser Lagenzahl aufgrund der Signalverschlechterungsprobleme typischerweise nicht verwendet.
Sequenzielle Laminierung: Sequenziell laminierte Stacks ermöglichen Mikrovia-Stacks, bei denen Mikrovias versetzt angeordnet werden können. Es vereinfacht auch das Routing komplexer Strukturen in mehreren Lagen erheblich.
Mehr Mikrovias und weniger Platz führen zu geringerer Latenz und überlegener Rückleiterverwaltung, was HDI perfekt für Geräte wie Smartphones, Wearables, HF-Module und kompakte Computer geeignet macht.
3. Normales PCB-Stack-up erklärt
Ein Standard-PCB-Stack-up, wie wir es im traditionellen Design und in der Fertigung sehen, umfasst:
- Durchgangsvias, die die gesamte Platinendicke durchlaufen.
- Breitere Leiterbahnen und Abstände, kompatibel mit Standard-Fertigungstoleranzen.
- Lagenzahlen von 1–6, obwohl größere Platinen mit Durchgangsvias noch in diese Kategorie fallen.
- FR-4-Substrate mit Standard-Dielektrikumsdicken.
Diese Platinen sind sehr robust, wirtschaftlich und haben starke Herstellerunterstützung. Sie sind die bevorzugte Wahl für digitale Schaltungen niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit, Leistungselektronik und viele industrielle Anwendungen.
4. Hauptunterschiede zwischen HDI- und normalem PCB-Stack-up
| Merkmal | HDI-PCB-Stack-up | Normales PCB-Stack-up |
|---|---|---|
| Lagenzahl & Dicke | Höhere Dichte mit dünneren Kernen; gestapelte Mikrovias ermöglichen kompaktes Routing | Weniger Lagen, dickere Dielektrika; Kosten steigen linear mit der Lagenzahl |
| Via-Strukturen | Mikrovias (blind, buried, gestapelt) minimieren Platz und Parasiten | Durchgangsvias nehmen mehr Fläche ein und verlängern die Signalwege |
| Signalintegrität | Kürzere Verbindungen, kontrollierte Impedanz, niedrigere EMI | Ausreichend für viele Designs, aber längere Leiterbahnen können Reflexionen verursachen |
| Fertigungskomplexität | Erfordert Laserbohren, sequenzielle Laminierung und Mikrovia-Füllung | Einfachere Prozesse, schneller und kostengünstiger herzustellen |
| Thermisch/Mechanisch | Dünnere Materialien reduzieren die Steifigkeit; thermische Vias müssen sorgfältig ausgelegt werden | Dickere Kerne, vorhersehbare Wärmeableitung |
| Typische Anwendungen | Mobile Geräte, HF, Hochgeschwindigkeits-Computing | Industrie, Leistungselektronik, kostengetriebene Designs |
5. Vorteile eines hochdichten PCB-Stack-ups
Zu den Vorteilen von HDIs gehört, dass ein hochdichtes PCB-Stack-up die Möglichkeit der Miniaturisierung bietet. Dieser Vorteil ermöglicht die Entwicklung kompakterer Geräte bei gleichzeitiger Gewährleistung hoher Funktionalität. Da die Verbindungen und kontrollierten Impedanzpfade bei HDI kürzer sind, wird auch die Signalintegrität verbessert. Probleme wie Übersprechen und Signalreflexion werden reduziert. Mikrovias verbessern auch die Layout-Flexibilität durch Routing um dichte Ball Grid Array (BGA)-Gehäuse und andere Fine-Pitch-Komponenten herum.
In den meisten praktischen Szenarien ist ein Standard-PCB-Stack-up vorteilhaft, insbesondere in Bezug auf die Kosten. Die Fähigkeit, Standardplatinen herzustellen und zu testen, ist preislich weitaus kosteneffektiver als andere Optionen. Darüber hinaus passen diese Platinen perfekt in eine Vielzahl von Steuerungssystemen und andere industrielle Elektronik.
6. Designüberlegungen für Ingenieure und Studenten
Beim Vergleich von HDI vs. normalem PCB sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
Signalgeschwindigkeit und -integrität: HDI ist besser geeignet für Designs, die über 1 GHz arbeiten oder hohe Datenraten aufweisen.
Platinengröße: HDI wird bei Designs bevorzugt, bei denen die Größe entscheidend ist.
Thermische Anforderungen: Normale PCBs mit dickem Kupfer sind tatsächlich besser für leistungsintensive Designs geeignet.
Kosten vs. Volumen: HDI ist der richtige Weg für massenproduzierte Unterhaltungselektronik; für Prototypen oder Industrieplatinen sind normale PCBs die richtige Wahl.
Reparierbarkeit: Bei HDI-Platinen haben Sie Schwierigkeiten mit der Nacharbeit, daher müssen Sie für Testbarkeit designen.
Fazit
Die Entscheidung für ein dichtes PCB-Stack-up gegenüber einem Standard-PCB-Stack-up ist eine Frage des Gleichgewichts zwischen Dichte und Leistung, Kosten und Herstellbarkeit. HDI ist unvergleichlich in Bezug auf Miniaturisierung und Signalleistung. Umgekehrt sind normale PCBs praktisch, robust und wirtschaftlich für eine Vielzahl von Anwendungen. Einige davon sind unten aufgeführt:
Smartphones und Tablets: Verlassen sich auf HDI für Multi-Layer-Routing von BGAs und Hochgeschwindigkeitsbussen.
IoT- und HF-Module: Profitieren von kurzen, impedanzkontrollierten HF-Pfaden auf kleinem Raum.
Industrieelektronik: Verwendet weiterhin normale Stack-ups für Leistungsmanagement und robuste Steuerungssysteme.
Was für Studenten und Ingenieure sehr wichtig oder nützlich ist, ist die Tatsache, dass das Platinen-Stack-up-Design auf das jeweilige Projekt zugeschnitten sein muss, einschließlich Signalgeschwindigkeit, Kühlung, einiger der Einheiten und wirtschaftlicher Aufwendungen. Frühzeitige Informationen von Herstellern sind wichtig für die Entwicklung eines zuverlässigen Designs, das stabile Leistung und Praktikabilität bietet.