ブログ - JLCPCB
PCB設計PCB製造PCBレイアウトPCB知識PCBアセンブリ電子工作
電子部品トップ10ガイド:よく使われる電子部品
電子部品は電子技術の基本要素であり、電子回路の重要な構成要素として機能します。電子技術とその応用分野の急速な発展に伴い、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子技術者や愛好家が、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本稿では、技術者が一般的に使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選択に関する指針を提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗効果を発揮します。抵抗器の抵抗値を変えることで、接続された分岐に流れる電流を制御でき、これにより電子機器内の各種部品が定格電流で安定動作することを保証します。一般的な抵抗器にはサーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、パワー抵抗器、フォトレジスタなどがあります。これらの抵抗器は記号Ωまたは文字Rで表されます。 コンデンサ 回路科学において、コンデンサは特定の電圧で電荷を蓄える能力を持つ。この能力は静電容量と呼ばれ、Cで表される。静電容量の単位はファラド(F)である。コンデンサの静電容量はその電荷蓄積能力を決定する。回路図では、コンデン......
Oct 30, 2025
電子部品トップ10ガイド:よく使われる電子部品
電子部品は電子技術の基本要素であり、電子回路の重要な構成要素として機能します。電子技術とその応用分野の急速な発展に伴い、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子技術者や愛好家が、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本稿では、技術者が一般的に使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選択に関する指針を提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗効果を発揮します。抵抗器の抵抗値を変えることで、接続された分岐に流れる電流を制御でき、これにより電子機器内の各種部品が定格電流で安定動作することを保証します。一般的な抵抗器にはサーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、パワー抵抗器、フォトレジスタなどがあります。これらの抵抗器は記号Ωまたは文字Rで表されます。 コンデンサ 回路科学において、コンデンサは特定の電圧で電荷を蓄える能力を持つ。この能力は静電容量と呼ばれ、Cで表される。静電容量の単位はファラド(F)である。コンデンサの静電容量はその電荷蓄積能力を決定する。回路図では、コンデン......
Oct 30, 2025
スルーホールと表面実装技術
回路基板設計のための包括的比較 回路基板設計において、適切な部品を選択することは、デバイスの全体的な性能と機能性に大きな影響を与えます。回路基板設計で一般的に使用される電子部品には、スルーホール部品と表面実装部品の2種類があります。本稿では、回路基板設計におけるメリットとデメリットを中心に、これら2種類の部品の長所と短所を紹介する。 この2つの技術はJLCPCBで組み立てが可能です。 スルーホール部品 スルーホール部品は、部品のリード線と回路の銅線との接続を確立するために、プリント回路基板(PCB)に開けられる穴の名前に由来します。これらの部品のリード線はPCBの穴を通り、反対側ではんだ付けされます。 スルーホールコンポーネントの利点 耐久性: スルーホール部品は、基板上の広い面積でリード接続を行うため、振動や衝撃に強く、耐久性が高い。そのため、航空宇宙産業など、堅牢性が求められる用途に最適です。 信頼性: スルーホール部品は、故障時のトラブルシューティングや交換が容易です。これは、リード線に簡単にアクセスでき、特別な装置を必要とせず、手作業ではんだ付けできるためです。また、最低限の電子機器組み立......
Dec 31, 2024
PCBステンシル製造における高精度の重要性
PCBステンシルは、特に小さなピッチの部品を扱う場合、製造プロセスにおいて重要な役割を果たします。ステンシル製造における高精度は、ソルダーペーストの正確な析出を保証し、信頼性が高く高性能な電子アセンブリに不可欠です。この記事では、JLCPCBの例を用いて、ステンシル製造における高精度の重要性を強調します。また、デジタルマイクロスコープカメラを使用した測定により、希望寸法と比較した正確な製造寸法を実証します。 PCBステンシルについて PCBステンシルは、金属(通常はステンレス)またはポリマーでできた薄いシートで、開口部が切り込まれています。これらの開口部は、PCB上のはんだペーストを塗布する必要のあるパッドに対応しています。このステンシルをPCB上に置き、開口部からソルダーペーストを塗布し、パッド上に正確な量のペーストを残す。この工程は、表面実装部品の配置とはんだ付けに不可欠です。 高精度の必要性 ステンシル製造における高精度は、いくつかの理由から不可欠である: 1. 正確なはんだペースト堆積: 正確な開口部は、信頼性の高いはんだ接合を形成するために重要なはんだペーストの正確な堆積量を保証します。......
Dec 31, 2024
PCBアセンブリにおけるSMTステンシルのエッセンシャルガイド
はじめに エレクトロニクス製造のダイナミックな世界において、表面実装技術(SMT)は、プリント基板(PCB)アセンブリの効率と精度を達成するために重要な役割を果たしています。SMTプロセスの中心は、はんだペーストを正確に塗布するために不可欠なツールであるSMTステンシルです。これにより、部品とPCB間の強固な電気的接続が保証されます。このガイドでは、SMTステンシルについて、その種類、材料、製造方法、利点、課題、今後の動向などを詳しく解説しています。 SMTステンシルの種類 SMTステンシルには、様々な生産ニーズに対応するため、様々な形状があります: フレームレスSMTステンシル: これらのステンシルは柔軟でコスト効率が高く、プロトタイプや小規模生産に最適です。ステンレスまたはニッケル合金製で、取り扱いや保管が容易で、進化するPCB設計に適応します。フレームレスSMTステンシルは、迅速な変更と調整が必要な環境で特に有用であり、大幅なダウンタイムなしに異なるPCBデザインを迅速に切り替える能力をメーカーに提供します。 フレーム付きSMTステンシル: 耐久性で知られるフレーム付きステンシルは、大量生産......
Dec 31, 2024
JLCPCBにおけるPCBアセンブリプロセスの包括的ガイド:効率的で信頼性の高いPCB製造
回路基板を作成する最も重要な要素の一つは、組立技術とプロセスであり、このようなステップは、最終的に製造されたデバイスの良好性を確保するために制御され、慎重に実行する必要があります。 JLCPCBは各コンポーネントのはんだ付けから基板上への配置までの全工程を担当することにより、PCBアセンブリを提供します。 PCBアセンブリプロセスは、PCB製造の直後に行われ、部品の露出したパッド上のはんだペーストの必要量を一掃し、回路アセンブリを達成するためにリフローである次のステップのために部品を配置します。PCB製造に関する包括的なガイドを提供しておりますので、こちらからご覧ください。 JLCPCBでのPCBアセンブリ JLCPCB PCBアセンブリサービスは、お客様の電子機器製造のニーズを満たすための信頼性の高い、効率的なオプションです。 より多くのアセンブリ保険は、回路基板のより多くの有効性につながる、それはJLCPCB PCBAサービスの周りのPCBアセンブリの成功の背後にある主な理由です。JLCPCBはPCBアセンブリの各工程において、専門的な知識と資格を持つスタッフにより、徹底した品質管理を行ってお......
Dec 31, 2024
BGAパッケージに錫溶射プロセスを使用するリスクとソリューション
集積回路(IC)技術が進化し、機器や高精度PCB製造の進歩と相まって、民生用電子機器はより軽く、より薄く、より強力になる傾向にあります。 従来のスルーホールや標準的な表面実装部品(SMT)では、こうした要求を満たすにはもはや十分ではありません。シリコンチップの集積度が高まるにつれ、パッケージング方法はBGA(Ball Grid Array)技術に移行しています。 BGAパッケージの台頭 BGAパッケージには、旧来の方法と比較していくつかの利点があります: ・より小さな面積でより高いI/Oピン密度。 ・l 高い周波数での性能向上 ・l 熱的・電気的特性の向上 - l 消費電力の低減 現在、ほとんどの多ピン・チップはBGAパッケージを使用しており、高密度、高性能、多ピン・アプリケーションの最良の選択肢となっています。 BGAパッケージの場所 携帯電話のマザーボード、コンピュータのマザーボード、グラフィックカードなど、私たちが普段使っている電子機器に搭載されている四角い黒いチップがBGAパッケージである。ご覧のように非常に小さく、開けるとその下にはたくさんのチップピンが密集しています。BGAパッケージは......
Dec 31, 2024
プリント基板のはんだ付け 基本技術と概要
はんだ付けとは、他の金属に比べて融点が低いはんだと呼ばれる溶融金属で金属部品を接合することです。はんだ付けはエレクトロニクス産業において非常に重要であり、電気部品を接合する主要な方法です。はんだ付けの材料には、品質や融点によってさまざまな種類があります。最も一般的な組み合わせは、錫または鉛の金属合金に銀または真鍮を混ぜたものです。はんだごてで金属を溶かすことで、接着剤のように2つの部品をつなぐことができる。はんだが冷えて固まると、2つの部品は1つの部品になる。 PCBはんだ付けでは、可溶性金属合金であるはんだを使用して電子部品をPCBに接合します。はんだは加熱されると溶融し、冷えると部品のリードとPCBパッドの間に強力な電気的・機械的結合を形成します。適切なはんだ付けにより、部品が確実に取り付けられ、電気的接続が確実になります。 このブログでは、スルーホールPCBはんだ付けの基本を探求し、クリーンで効果的なはんだ接合を達成するために不可欠な技術、ツール、およびヒントを説明します。SMT部品とはんだ付けに関する詳細ガイドをご覧ください。 はんだ付けテクニックの種類 プリント基板のはんだ付けにはいくつ......
Dec 31, 2024
プリント基板の比誘電率及び表面処理技術の説明及び考察
1.プリント基板の比誘電率について プリント基板(PCB)の設計において、比誘電率は非常に重要な要素の一つです。比誘電率は、基板材料が電界に対してどのように反応するかを示す指標であり、電子機器における信号伝送や電力供給の効率、性能に大きな影響を与えます。特に高周波回路や高速通信に使用されるプリント基板では、比誘電率が適切に管理されていないと、信号遅延や伝送損失、さらには回路全体の不安定化を引き起こす可能性があります。 図1 JLCPCB製品イメージ 1.1 比誘電率の定義と役割 比誘電率(RelativePermittivity,εr)は、材料が真空中に対してどれだけ電荷を蓄えられるかを示す値です。これは絶縁体材料において、電界の影響をどの程度遮るか、または許容するかを表します。PCBの基板材料において、比誘電率は、信号伝送速度や信号の整合性に影響を与えるため、特に高速信号伝送が求められる通信機器やコンピュータの基板設計では、非常に重要な指標です。 信号伝送の際、信号は基板上の導体パターンを通って移動しますが、基板材料の比誘電率が高いと、信号の伝播速度が遅くなります。逆に、低い比誘電率を持つ材料は......
Oct 27, 2024
基板実装技術詳細工程及び不良率抑制対策に対する考察
1.基板実装技術の詳細な工程及び応用技術 基板実装技術は、電子部品をプリント基板(PCB)上に取り付ける技術であり、現代の電子機器において不可欠なプロセスです。この技術は、電子機器の小型化、高性能化、多機能化に大きく寄与しており、さまざまな工程が含まれています。主な工程には、はんだペースト印刷、部品の実装、リフローはんだ付け、検査工程などがあり、それぞれにおいて高度な技術が求められます。 図1 JLCPCBの実装現場状況イメージ Step1)はんだペースト印刷は、PCB上の部品接合点にあたるパッドに、はんだペーストを印刷する工程です。この工程では、スクリーン印刷技術やステンシル印刷技術が使われます。はんだペーストの量やパッドへの均一な塗布が重要で、これが不均一だと部品の接合不良が発生しやすくなります。 Step2)部品実装工程では、表面実装(Surface Mount Technology:SMT)によって、部品が自動的に配置されます。ピック&プレースマシンと呼ばれる装置が、高速かつ高精度で部品を基板上に配置します。小型のチップ部品から複雑なIC(集積回路)まで、さまざまな部品が用いられ、設計の複......
Sept 27, 2024
プリント基板SMT工法におけるコネクタ技術によるPCB組立コストの考察
プリント基板組み立てコストに寄与する要因および不良品発生原因 1.プリント基板組立コスト特定及び考察 PCB(プリント基板)の組み立てコストは、様々な要因に依存します。最も大きなコスト要因の一つは、使用する部品や材料の選定です。高性能部品や特定の材料はコストが高いため、これらが全体の製造コストに大きく影響します。また、設計の複雑さもコストを左右する要因です。基板が多層化するほど、その設計や製造にかかる手間や時間が増え、コストが高くなります。 図1 プリント基板実装イメージ もう一つの重要な要因は製造の歩留まりです。不良品が多い場合、再作業や廃棄のコストが発生し、全体のコストが上昇します。プリント基板の不良発生原因は多岐にわたり、部品の取り付けミス、ハンダ付け不良、静電気による部品の破損、基板の物理的な欠陥などが代表的です。環境要因や不適切な操作も不良品発生の一因となります。したがって、製造プロセスの最適化や品質管理の強化が不良品削減とコスト削減に直結します。 2.プリント基板階層的クラスタ分析を用いた不良発生傾向抽出方式に関する考察 生産性向上を目的とした不良対策支援システムにおいて、不良発生実績......
Sept 24, 2024
実装(SMT)におけるはんだペーストの役割とJLCPCBの品質管理
表面実装技術(SMT)は、電子部品をプリント基板(PCB)に実装する方法に革新をもたらしました。SMT実装プロセスで重要な要素の1つははんだペーストであり、部品とPCBの間に強固で信頼性のある接続を確保する重要な役割を果たします。この記事では、実装におけるはんだペーストの重要性、その仕組み、そしてJLCPCBがどのようにして高品質のはんだペースト適用を実現しているかを探ります。 はんだペーストとは? はんだペーストは、粉末状のはんだとフラックス(化学洗浄剤)の混合物であり、リフローはんだ付けプロセスで使用されます。このペーストは、表面実装部品をはんだ付けする前にPCBに一時的に固定するために使用されます。PCBがリフローオーブンで加熱されると、はんだペーストが溶け、部品とPCBの間に恒久的な接続が形成されます。 はんだペーストの品質は、電子機器の性能と耐久性に重大な影響を与えます。適切に適用されなかったペーストは、接続の弱化、短絡、または部品の故障を引き起こす可能性があります。 実装(SMT)におけるはんだペーストの重要性 部品配置の精度: はんだペーストは、部品がPCBに正確に配置されるようにし......
Sept 24, 2024
PCB基板SMT工法によるPCB組立コストの不良品対策及び品質管理対策
PCB基板組み立てコストに寄与する要因および不良品発生原因について 1.PCB基板生産・組立コストに対する考察 PCB基板(プリント基板)の組み立てコストは、材料費、人件費、機械設備の稼働率、製造工程の複雑さ、そして不良品発生率など、さまざまな要因に影響を受けます。主に使用される材料の種類や、基板の多層化、表面実装部品(SMT)の小型化、そして部品の集積度が上がることで、コストが大きく変動します。特に、複雑な回路設計や特殊な部品を必要とする場合、製造プロセスが複雑になり、時間と労力が増すため、コストも比例して上昇します。 図1 PCB基板設計イメージ 一方、PCB基板不良品の発生原因としては、材料の品質不良、設計段階でのミス、組み立てプロセスでのエラー、機械のキャリブレーション不備などが挙げられます。特に、部品のはんだ付けにおけるミスや、PCB基板上の微小な接触不良が不良品の大きな要因となることが多いです。はんだボールの形成や、部品の正確な位置決めができないと、接触不良や短絡が発生し、製品の機能不全を引き起こします。 技術面でコストを削減する方法の一例として、自動光学検査(AOI: Automat......
Sept 16, 2024
PCB組立コスト(SMT工法による光モジュールの自動組み立てライン開発)
1.PCB組み立てコストに寄与する要因と削減技術 図1 JLCPCB製品イメージ PCB(プリント基板)組み立てコストは、いくつかの要因によって決定されます。主要な要因には、部品の種類と数量、基板の複雑さ、組立技術、製造量、テストと品質保証が含まれます。例えば、高価な部品や多層基板の使用、複雑な回路設計はコストを増加させます。 一方、技術面でコストを削減する方法としては、部品の共通化、製造プロセスの自動化、設計の最適化、テスト工程の効率化などが挙げられます。これらの技術は、生産効率を高め、材料と労力の無駄を減らすことでコスト削減に寄与します。 2.PCB組立コストの計算方法 PCB組立コストの計算には、材料費、加工費、テスト費用、間接費用などが考慮されます。材料費は、基板と電子部品のコストを合計します。 加工費は、基板の製造および部品の装着にかかる費用を含みます。テスト費用は、製品の品質と信頼性を確認するための検査コストです。 間接費用には、設計、物流、管理などの費用が含まれます。具体的な計算方法は、各要素のコストを積み上げる形で行われ、製造量によって単価が変動します。 3.SMT工法の説明 表面......
July 29, 2024
PCB組立コスト(DIP工法との関係性及び今後展望)
1.PCB組み立てコストに寄与する要因と削減技術 図1 JLCPCB設計イメージ PCB(プリント基板)組み立てコストには、いくつかの主要な要因があります。これには、部品の種類と数量、基板の複雑さ、使用する組立技術、製造量、テストおよび品質保証の工程が含まれます。 コスト削減の技術面では、以下の2つの方法が有効です。まず、部品の共通化と標準化です。これにより、部品調達コストが削減され、在庫管理が簡便化されます。 次に、自動化技術の導入です。自動化装置の使用は、人件費の削減と生産効率の向上を実現し、全体のコストを削減します。 1.1 PCB組立コストの計算方法と改善展望 PCB組立コストの計算には、材料費、加工費、テスト費用、間接費用が含まれます。材料費は基板と電子部品のコストで、加工費は基板の製造および部品の装着にかかる費用です。 テスト費用は製品の品質と信頼性を確認するための検査コストで、間接費用には設計、物流、管理費用が含まれます。今後のコスト改善展望としては、AIと機械学習を活用した設計最適化と製造プロセスの自動化が挙げられます。これにより、設計段階からコストを抑え、製造効率をさらに向上させ......
July 29, 2024
SMT工法の今後技術展望及びPCB組立コストに対する考察
1.PCB組み立てコストに寄与する要因及び今後の技術展望 PCB(プリント基板)組み立てコストに影響を与える要因は多岐にわたります。まず、基板の設計複雑さが挙げられます。多層基板や高密度インターポーザなどの設計は、製造工程が複雑化し、コストが増加します。また、使用する材料もコストに大きく影響します。高性能な基板材料や特殊な部品はコストを押し上げますが、信頼性や耐久性の向上を求める場合には必要不可欠です。さらに、製造量が少ない場合や、試作段階でのコストも高くなりがちです。製造ラインの設定やテスト工程の費用が一度に大量生産される製品に比べて相対的に高くなるためです。 図1 SMTステンシル 技術的なコスト削減の方法として、第一に製造プロセスの自動化が挙げられます。自動化された製造ラインを導入することで、人件費の削減と生産速度の向上が可能になります。第二に、材料の効率的な使用があります。たとえば、代替材料やリサイクル可能な材料の使用により、材料費を削減することができます。また、設計段階から材料の無駄を最小限に抑えることも、コスト削減に寄与します。 今後の技術展望としては、AIや機械学習を活用した製造プロ......
Aug 21, 2024
PCB組立コスト(DIP工法視点)
1.プリント基板の組立におけるコスト面の詳細 プリント基板(PCB)の組立には、複数のコスト要素が関与します。まず、材料費です。基板そのもの、銅箔、はんだペースト、コンポーネントなどが含まれます。次に、人件費があります。特に手作業での組立が必要な場合、このコストは大きくなります。また、機械設備の導入費用や維持費も無視できません。自動組立機械の導入には高額な初期投資が必要で、これに加えて定期的なメンテナンス費用も発生します。さらに、テストや検査のコストも重要です。完成した基板の品質を保証するために、様々なテストを実施する必要があります。これらのテストは専用の装置やソフトウェアを使用するため、追加のコストが発生します。最後に、設計の複雑さもコストに影響を与えます。複雑な設計は製造プロセスを複雑にし、結果として組立コストが増加します。 2.技術の視点からのコスト削減のヒント プリント基板の組立コストを削減するためには、いくつかの技術的な工夫が有効です。まず、設計段階での工夫が重要です。例えば、部品の配置を最適化することで、組立工程の効率を向上させることができます。また、設計自体をシンプルに保つことで、製......
July 5, 2024
プリント基板組立てコスト
図1 PCB組立 プリント基板(PCB)の組み立てコストは、多くの要素により構成されています。これらのコスト要素は、技術的な面とプロセス上の面の両方に関わります。 1. 技術コスト要素 PCBの組み立てにおける技術的なコスト構成要素について説明します。主な要素には、材料費、機械・設備の使用料、人件費、テスト及び検査費用、そしてプロトタイプの製作費用があります。材料費には、基板自体の価格に加え、使用される電子部品の価格が含まれます。機械・設備の使用料は、SMT(表面実装技術)やDIP(挿入実装技術)に使用される機器の運用コストを指します。人件費は、設計から組み立てまでの各工程における労働力のコストです。テスト及び検査費用は、完成品の品質を保証するためのコストであり、プロトタイプの製作費用は、設計の初期段階での試作に関連するコストです。 2. 組立に関して 次に、PCB組み立てコストに寄与する要因を挙げます。これには、基板のサイズや層数、部品点数、部品の種類や複雑さ、製造ロットサイズ、組み立て技術の選択などが含まれます。基板が大きくなると材料費が増加し、層数が多いと製造プロセスが複雑化します。また、部......
June 21, 2024
再びお越しいただき誠にありがとうございます。ご用件はありますか?