This website requires JavaScript.

ブログ - JLCPCB

推進する多層基板技術の進化

技術の進化とともに、より高度でコンパクトな電子機器への需要も増加しています。多層基板は、高い性能と効率を提供する重要なソリューションであり、多くの業界で不可欠な役割を果たしています。JLCPCBは、高品質で費用対効果が高く、信頼性のある多層基板ソリューションを提供するPCB製造業の最前線に立っています。本記事では、多層基板の利点、応用分野、およびJLCPCBがどのようにして革新的なPCBソリューションを提供しているかについて探ります。 多層基板とは? 多層基板は、3層以上の導電性銅層と絶縁層で構成されたプリント基板です。これらの層は、高温と圧力の下で積層され、1つの統合ユニットを形成します。単層または二重層PCBとは異なり、多層基板は、物理的なスペースを追加することなく、より複雑な機能と性能を提供します。層間接続はビアを介して行われ、信号が複数の層間を通過できるようになります。 多層基板の利点 機能性の向上:複数の導電層により、多層基板はより複雑な回路やコンポーネントをサポートできます。これにより、電子機器での高い性能を実現します。 サイズの縮小:多層基板は、複雑な回路をより小さなスペースに統合す......

Sept 24, 2024

クイックターンPCB:高品質な試作品を迅速に手に入れる方法
プリント基板(PCB)は現代の電子機器において不可欠な部品であり、より迅速かつ効率的な開発への需要が高まる中、クイックターンPCBサービスは極めて重要となっています。本記事では、クイックターンPCBとは何か、その重要性、JLCPCBのクイックターンPCB製造におけるリードタイム、クイックターンPCBがビジネスにどのように役立つか、そして優れたクイックターンPCBメーカーの選び方について解説します。 クイックターンPCBとは? クイックターンPCBとは、短期間でのPCB製造・納品プロセスを指します。標準的なPCB製造リードタイムは約2~3週間ですが、クイックターンPCBサービスでは数日での製造・納品が可能です。プロトタイプの迅速なテストが必要な企業にとって、クイックターンPCBサービスは不可欠です。 クイックターンPCBの重要性: クイックターンPCBサービスは、市場投入までの時間短縮、試作能力の向上、設計の迅速な修正を可能にします。これは、市場投入までの時間が極めて重要な自動車、航空宇宙、医療機器などの業界において特に重要です。また、量産前に新設計、試作品、または少量のPCBをテストする必要がある......
Oct 30, 2025
フレキシブルPCB完全ガイド:種類、設計、応用分野
フレキシブルプリント基板(FPCまたはフレックスPCB)は、曲げたり折り曲げたりねじったりできる柔軟性を備えたPCBの一種です。FPCは、柔軟な基板上に配置された複数のプリント回路と部品の組み合わせを特徴とします。通常、高い柔軟性と熱安定性を保証するポリイミドフィルム材料で作られています。その小型化された設計により、民生用、自動車、医療機器、ウェアラブル、通信、航空宇宙などの主要な電子分野における革新と応用が促進されています。 フレキシブル回路基板は、より少ないスペースでより高い信頼性を実現します。最大360度まで曲げることが可能で、その多くは5億回の屈曲サイクルに耐える設計となっています。この技術は1950年代から様々な形態で電子機器の相互接続に用いられてきました。現在では、最先端電子製品の製造において最も重要な相互接続技術の一つとなっています。 フレキシブル回路基板の種類: 1) 片面フレキシブルPCB: 片面フレキシブル基板は、フレキシブル基板の種類の中で最も基本的なものです。基板層、導電性銅層、オーバーレイ、シルクスクリーンで構成されています。 フレキシブルなポリイミドまたはポリマーフィル......
Oct 30, 2025
電子機器におけるPCBとPCBAの役割を理解する
PCBとPCBAは、スマートフォンから産業用機械まで、今日私たちが使用しているほとんどの電子機器の構成要素です。PCBは電子部品を接続する実際のプラットフォームですが、PCBAは基板に部品を追加することでさらに一歩進み、それらを機能させます。PCBとPCBAを正しく組み立て、設計することは現代の電子機器にとって重要であり、この記事ではそれぞれの種類とベストプラクティスについて説明します。 PCBとは? プリント回路基板(PCB)は、電子部品を所定の位置に保持し、回路線で電気的に接続する平らな基板です。ほとんどすべての電子機器の重要な部分です。ほとんどの基板は、電気を通さないグラスファイバーやプラスチックでできています。基板の表面には銅線がエッチングまたは印刷されている。 PCBの設計は、単純な単層基板から、より複雑なデバイスを扱うことができるより複雑な多層PCBまで様々です。PCBの主な仕事は、アクティブな部品と非アクティブな部品の接続を整理し、それらが協力して電子機器に電力を供給する回路を作ることです。 PCBの種類 PCBには様々なタイプがあり、それぞれのタイプには用途に応じた利点があります:......
Aug 27, 2025
マイクロストリップ対ストリップライン: レイアウトの違いと使用するタイミング
RF(無線周波数)PCB設計は、エンジニアリングとアートが出会う場所です。RF設計者のツールキットの中で、マイクロストリップとストリップライン伝送線路は隠れたヒーローです。干渉や損失、インピーダンスの不整合に悩まされることなく、信号がPCBをシームレスに伝わることを保証します。しかし、これらの線路はどのようなもので、どのように選べばよいのでしょうか?PCBについてもっと知りたい方は、PCB製造に関する詳細ブログをご覧ください。 マイクロストリップ伝送線路とストリップライン伝送線路とは? マイクロストリップ伝送線路: マイクロストリップはPCB表面の導電性トレースで、その下にグランドプレーンがあり、その間に誘電体(PCB基板)が挟まれています。トレースの上面は空気にさらされている。その電磁界挙動は次のようになる: ・電磁界は、一部は基板内を、一部は空気中を伝搬する。 ・これにより、ハイブリッド誘電体媒質が形成され、マイクロストリップ特有の特性が得られる。 ストリップライン伝送線路: 対照的に、ストリップラインはPCB内の2つのグランドプレーン間に埋設された導体である。その周囲はすべて誘電体で覆われて......
Apr 1, 2025
PCBレイアウトを最適化するためにIPC標準を使用する方法
PCBを設計することは、単にボード上のコンポーネントを接続するだけではありません。IPC規格の出番です。IPC規格は、PCB設計と製造において最も広く受け入れられ、重要な規格のひとつです。電子機器設計、製造、あるいは耐久性に携わる人であろうと、IPC規格は設計者のあり方に影響を与えます。IPC規格は、設計者がどのようにボードを作成し、どのように異なる業界で生産するために準備するかに影響を与えます。これらの規格は、性能と信頼性を保証するためのもので、多くの業界で受け入れられています。 IPC規格の目標は、電子製品の信頼性、安全性、製造可能性を確保することです。どのような業種や市場セグメントであっても、IPCは製品の重要な要件を規定する規格を定義しています。このブログでは、以下について説明します: ・PCBレイアウト設計においてIPC規格に準拠することが重要な理由。 ・PCBレイアウト設計に関連するIPC規格を見つける。 ・PCBソフトウェアの選択がIPC規格の実装にどのように影響するかを学びます。 IPC規格とは? The Institute for Printed Circuits (IPC)は、......
Apr 1, 2025
エレクトロニクスにおけるフラックスアシッド
はじめに フラックス酸は、エレクトロニクスの製造工程、特にプリント回路基板(PCB)の組み立てに不可欠である。部品とPCB間の強固で信頼性の高い接続は、この基本的な化学化合物にかかっており、また、金属表面を洗浄し、はんだ付けの準備を整えます。この記事では、フラックス酸の種類、用途、PCB組み立てにおける使用法のベストプラクティスなど、エレクトロニクスにおけるフラックス酸の価値について説明します。 フラックス酸とは? はんだ付けの際、フラックス酸は金属表面の酸化物を除去し、部品とPCB間の接着を向上させるために使用される化学薬品です。はんだ接合部の強度は電子機器製造において非常に重要であり、フラックス酸はこれらの接合部に汚染物質が含まれていないことを保証します。そのため、はんだが付着する表面もきれいになります。酸は、はんだ付けプロセスの妨げとなる酸化物やその他の不純物を溶解し、強力で信頼性の高い接続を保証します。 フラックス酸の種類 PCB製造では、それぞれ特定の用途や環境に適したさまざまなフラックス酸を使用します。製造プロセスに適したフラックスを選ぶには、これらの種類の違いを理解する必要があります......
Apr 1, 2025
エレクトロニクス業界におけるPCBサプライヤーの重要性
はじめに プリント基板(PCB)は、現代のエレクトロニクスのバックボーンであるため、ほぼすべての電子機器に搭載されています。複雑なシステムを動かすための機械的なサポートと電気的な接続を提供します。特に大規模な製造に関しては、正しいPCBサプライヤーを選択することは、これらのボードの性能、耐久性、および費用対効果を保証するために絶対に不可欠です。この記事では、PCBサプライヤーの機能、サプライヤーを選択する際に考慮すべき基準、および複数の産業をサポートする方法について説明します。 PCBサプライヤーとは? PCBサプライヤーは、プロジェクトやビジネスの特定の要件に特化したプレミアムプリント基板(PCB)を提供します。これらのサプライヤーは、メーカー、デザイナー、エンジニアと直接協力し、さまざまな分野の設計、材料、性能基準を満たす基板を提供します。その責任は単に基板を供給するだけにとどまらず、製造スケジュールの遵守を保証し、厳格な品質要件に従い、必要に応じて技術サポートを提供する。 単層基板、多層基板、リジッド基板、フレキシブル基板、ハイブリッド基板など、PCBにはさまざまな形状がありますが、信頼でき......
Apr 1, 2025
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBボードの役割
はじめに 2層PCBボードは、民生機器から産業機械まで、変化するエレクトロニクスの世界で幅広い製品の基本的な部分となっています。2層PCBは、両面PCBとも呼ばれ、回路設計者は、ボードの両面を使用することにより、小さな領域に多くの機能をパックすることができます。この設計改善は、コスト効率を維持しながら高性能回路を実現する上で重要な役割を果たします。この記事では、2層PCBボードとは何か、その利点、一般的な用途、設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCBボードとは? 両面PCB、または2層PCBは、2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品や導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要としながらも、多層基板のような高い費用と複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。2層基板は層間を信号が行き来できるため、2層基板上のトレースをリンクさせることができます。 2層PCBボードの構造 2レイヤーPCBは、いくつかのレイヤーを積み重ねたもので、それぞれが特定の用途に使用されます: サブストレート(基材): 基板......
Apr 1, 2025
PCB設計における電子アセンブリの役割
はじめに 電子アセンブリは、電子機器の製造において重要な役割を担っており、プリント基板(PCB)上に複数の電子部品を配置します。電子アセンブリは、民生用電子機器から産業用機械まで、あらゆるものが正しく正確に動作するようにします。この記事では、PCB設計における電子アセンブリの重要性、その種類、方法、用途、この分野におけるベストプラクティスについて説明します。 電子アセンブリとは? 電子アセンブリでは、複数の電子部品が接続や配置によってプリント基板(PCB)上に組み立てられます。この方法では、表面実装技術(SMT)またはスルーホール技術(THT)を使用して、抵抗器、コンデンサ、ダイオード、集積回路などの素子をPCBに搭載します。最適な回路性能を確保するために、部品間のスムーズな電子的接続を実現することが目標です。現代のエレクトロニクスは、小型で強力なデバイスの製造を可能にする電子アセンブリに基づいています。 電子組立技術の種類 電子部品の組み立てには、主に2つの方法があり、それぞれ設計のニーズに応じてメリットがあります: 表面実装技術(SMT) SMTでは、部品はPCBの表面に直接取り付けられます。......
Apr 1, 2025
PCB設計におけるザグリ穴
はじめに プリント回路基板(PCB)の複雑な世界では、信頼性、精度、実用性が最も重要です。ザグリ穴は見落とされがちですが、PCB設計に不可欠な要素です。この一見基本的な設計上の特徴は、部品の正確な位置合わせと確実な取り付けを行う上で非常に重要です。この記事では、ザグリ穴とその種類、用途、そしてPCB設計にザグリ穴を含めるための最適なテクニックについて説明します。ザグリ穴を知ることで、新しいプリント基板を作る場合でも、古いプリント基板を磨く場合でも、電子機器の一般的な性能と品質を向上させることができます。 ザグリ穴とは? ザグリ穴は、開口部が円筒形の凹部または膨張を示す穴の1つです。ネジ、ボルト、またはその他の固定機構の頭に合うように設計され、この凹みにより、部品はPCB表面と完全に同じ高さか、またはやや下に配置されます。ザグリ穴は主に、部品が適切な高さに位置することを保証し、回路基板やエンクロージャの他の部分と干渉しない、効果的で安全な取り付けポイントを提供する役割を果たします。 ザグリ穴の種類 標準ザグリ穴 従来のPCBアプリケーションで一般的に使用されている標準的なザグリ穴は、ファスナーや通常......
Feb 24, 2025
小型回路基板を理解する: 現代エレクトロニクスの核心
小型回路基板は、私たちが日常生活で使用する小型で実用的な機器のすべてを構築する。小型とはいえ、回路基板には携帯電話、パソコン、医療機器、車載システムなどの機器を実現するための部品が詰まっている。この記事では、小型回路基板とその用途、設計と組み立てにおける重要な考慮事項について説明します。 小型回路基板とは? 小型回路基板(PCB)とは、プリント基板(PCB)のことで、限られた領域に収まるように十分に小型化され、意図された用途を実行し続けることができる。この基板には、集積回路、抵抗器、コンデンサなどの電気部品が実装されています。現代の電子機器は、性能を損なうことなく設計を小型化できるため、小型回路基板に大きく依存している。これらの基板は、作業の難易度に応じて、単層、二層、多層がある。 小型回路基板の種類 小型回路基板にはさまざまな種類があり、それぞれ特定の作業に最適です: ⦁ 単層小型回路基板: このタイプは、導電層が1層しかないため、簡単な電子機器を作るのに最適です。このタイプは導電層が1層しかないため、簡単な電子機器を作るのに適しています。 ⦁ 二層小型回路基板: この基板には導電層が2層あり、......
Feb 24, 2025
トラック幅対電流容量: 電源配線におけるPCBレイアウトのヒント
PCB設計の複雑な技術において、電源配線は回路に生命を吹き込む電流を運ぶ縁の下の力持ちです。信号線路がインピーダンス整合やノイズ制御で注目される一方で、電源線路は、それ自身や給電する部品を炒めることなく電流を供給する責任をひっそりと担っています。しかし、これらのトラックはどの程度の幅が必要なのでしょうか?そこで、トラック幅と電流容量の関係が重要になってくる。 0.1mmのトラックで10Aに十分だと考えるなら、それはPCB型のヒューズを設計しているに過ぎません。PCBについて詳しくは、PCB製造に関する究極のガイドをご覧ください。 電源配線でトラック幅が重要な理由 電源配線は、熱、電圧降下、シグナルインテグリティを管理しながら、電流を効率的に供給することがすべてです。トラック幅を間違えると、発熱や電圧降下、極端な場合にはトレースのメルトダウンを招くことになります。そう、溶融したトレースはSF映画ではかっこよく見えるかもしれませんが、現実には設計上の災難でしかありません。 IPCは、特定の入力電流に対するPCBトレースの温度上昇をテストおよび計算するための適切な方法論に関する規格を開発しました。これら......
Feb 24, 2025
無料DFMツール: PCB設計効率の向上
製造可能な設計(DFM)は、設計が製造と組み立てに最適であることを保証し、プリント基板(PCB)設計の重要なプロセスです。フリーDFMツールを使用することで、このプロセスを大幅に効率化し、精度と効率を向上させることができます。この記事では、フリーDFMツールの利点、PCB設計における位置づけ、プロジェクトに与える影響について説明します。また、これらのツールの使用に関連するいくつかの典型的な問題と修正についても説明し、現在のエレクトロニクスへの適用性を強調します。 フリーDFMツールとは? フリーのDFMツールは、PCB設計の評価と改善を支援するために設計されたプログラムです。これらのツールは、製造前に可能性のある問題を見つけるのに役立ち、通常、コンポーネントの位置、トレース配線、製造上の制限など、PCBレイアウトの複数の側面を分析します。フリーDFM JLCDFMツールを使用することで、設計者は早期にミスを発見し、高価な変更の可能性を低減し、性能向上と製造のために一般的な設計を最大化することができます。 無料のDFMツールを使用する主な利点 エラーの検出と修正: フリーDFMツールは、部品配置の問......
Feb 24, 2025
無料のPCBデザイン: イノベーションへのゲートウェイ
今日のエレクトロニクスのペースの速い世界では、PCBオプションは迅速かつ手頃な価格です。趣味の人からエンジニアまで、誰でも自分のアイデアを機能する実例に変えることを可能にすることで、無料のPCB設計サービスはこの分野に革命をもたらしました。JLCPCBのようなプラットフォームは、17年以上のPCB製造の経験があり、EasyEDA PCBデザインツールを開発しています。 製造との統合 無料のPCB設計サービスを工業プロセスと統合することは、最大の利点の一つです。JLCPCBのようなプラットフォームは、PCBレイアウトの設計と製造、組み立て、部品の検索、さらには3DプリントやCNC加工のような高度なサービスを統合した完全なサービスを提供しています。この統合された方法によって、ユーザーはワークフローを合理化し、一度に多くのサプライヤーやプロセスを処理することで生じる問題を回避することができます。 プロフェッショナルで複雑な設計能力 簡単なものから、高周波、高速、フレキシブルプリント回路(FPC)、ハイパワーを必要とする複雑なものまで、無料のPCB設計サービスを利用できるプロジェクトはたくさんあります。ユ......
Feb 24, 2025
PCB補強材: フレキシブル回路に不可欠な要件
プリント基板補強材は、PCBに機械的なサポートを提供する際に重要な役割を果たします。補強材はフレキシブル回路基板に特に役立ちます。部品がフレックスゾーンに配置され、これらの部品の重量がフレックス材料にストレスを与える場合、スティフナーは特に必要とされます。これらの部品は、フレキシブル部分からソリッド基板への剛性接続を提供します。この堅固さにより、相互接続や部品のはんだ付けが容易になり、フレキシブル部分を通る回路が完成します。 また、SMTパッド部品を配置するために、剛性の高いプリント基板表面を作成する必要がある場合にも使用されます。また、複数挿入が必要なコネクターには、パッドのストレスを軽減するためにスティフナーが必要です。スティフナーの用途をもう少し詳しく見てみましょう。フレキシブルプリント基板にスティフナーが必要なのは、次のような場合です: ・フレキシブルを他の基板や電源に接続する必要がある。 ・PCBのフレキシブル素材に部品を取り付ける必要がある。 ・ 取り付けた部品がフレキシブルPCBに重くなりすぎる。 ・複数回の挿入が必要なコネクターは、接続パッドにストレスを与える可能性があります。 フ......
Dec 31, 2024
正しい回路基板クリーナーの選択に関する総合ガイド
はじめに 電子機器のメンテナンスにおいて、適切な回路基板クリーナーを選択することは、最適な性能、寿命、信頼性を確保するために非常に重要です。熟練技術者であれDIY愛好家であれ、適切なクリーナーの選び方と使い方を理解することで、電子部品の健全性に大きな違いが生まれます。 正しい回路基板クリーナーの選択 適切な回路基板クリーナーを選ぶには、多数の選択肢があるため大変です。ここでは、十分な情報に基づいた決定を行うためのステップバイステップのガイドを示します: ⦁ 互換性を確認してください: クリーナーがPCBや電子部品に安全に使用できることを確認する。デリケートな電子機器に安全であると表示されたクリーナーを探す。 ⦁ ↪_2981↩ 汚染物質の種類: 除去が必要な汚染物質の種類を考慮してください。クリーナーによって、フラックス残渣、グリース、一般的な汚れなど、特定の物質に対応するように調合されています。 ⦁ 非導電性処方: 電子部品のショートや損傷を防ぐため、非導電性のクリーナーを選ぶ。 ⦁ 残留物のないもの: 蒸発が早く、残留物が残らないクリーナーを選びましょう。残留物が残ると、電気信号が妨害され、長......
Dec 31, 2024
PCBキーボードを極める: 設計、カスタマイズ、性能の徹底ガイド
はじめに メカニカルキーボードは、その複雑なデザインと幅広いカスタマイズの可能性で、愛好家やエンジニアを魅了します。メカニカルキーボードの性能と魅力は、PCBレイアウト、スイッチ実装、キーマトリックス構成などの要因に深く影響されます。この記事では、PCBレイアウトの最適化、スイッチの種類、カスタマイズ技術といった重要な側面を掘り下げ、メカニカルキーボードを理解し、強化するための包括的なガイドを提供します。 PCBレイアウトとデザイン PCBレイアウトはメカニカルキーボードのパフォーマンスにとって最も重要です。よく練られたPCBレイアウトには、スイッチの正確な配置、電気トレースとパッドの効率的な配線が含まれます。PCB設計ソフトウェアを使用して詳細なレイアウトを作成し、スイッチが正確に取り付けられ、キーマトリックスに接続されるようにします。PCBレイアウトとデザインを最適化することは、電気的干渉を最小限に抑え、メカニカルキーボードの機能を最大限に引き出すために不可欠です。 メカニカル・キーボードでは、PCBがバックボーンの役割を果たす。レイアウトは、ダイオード、抵抗、その他の部品の配置を考慮し、綿密......
Dec 31, 2024
エレクトロニクスにおけるブレイクアウトボードの重要性
はじめに ブレイクアウトボードとは? エレクトロニクス・プロジェクトで複雑な回路を単純化する方法を考えたことがありますか?ブレイクアウトボードがその解決策になるかもしれません。ブレイクアウトボードは、多ピンのコンポーネントを取り出し、各ピンをコネクタのセットに「ブレイクアウト」して使いやすくする重要なツールです。これにより、センサー、チップ、その他のコンポーネントをブレッドボードや開発ボードに接続するのが簡単になり、プロトタイピングや実験が容易になります。 ブレイクアウトボードの仕組み ブレイクアウトボードはどのようにして複雑な回路を使いやすくしているのだろうか。ブレイクアウトボードは、コンポーネントの各ピンをアクセスしやすい形式にマッピングすることで機能します。一般的には、各ピンを標準的な0.1インチのヘッダーに配線し、ジャンパーワイヤーを使ってブレッドボードやマイクロコントローラーに簡単に接続できるようにします。その目的は、複雑なはんだ付けや配線を必要とせずに、各ピンの機能に簡単にアクセスできるようにすることです。 ブレークアウトボードの種類 特定の部品や機能に合わせた様々なタイプのブレークア......
Dec 31, 2024
Raspberry PiとPCB設計を融合させた最先端プロジェクト
はじめに Raspberry Piは、その手頃な価格と多用途性でエレクトロニクスの世界に革命をもたらしました。PCB(プリント基板)設計と組み合わせることで、ホビイストやエンジニアにさまざまなエキサイティングな可能性を提供します。この記事では、PCB設計におけるRaspberry Piが、エレクトロニクスの世界にどのような変化をもたらしているのかを紹介します。Raspberry PiをカスタムPCBに統合することから、高度なプロジェクトを探求することまで、Raspberry Pi統合の実践的なヒントと洞察、そして現代のエレクトロニクスに与える影響についてご案内します。 PCBデザインにおけるRaspberry Pi Raspberry PiをPCB設計に統合することで、電子プロジェクトに新しいレベルの柔軟性と機能性をもたらします。コンパクトなサイズとパワフルな機能で知られるRaspberry Piは、カスタム設計のPCBにシームレスに組み込むことができます。Raspberry Piの統合により、開発者はGPIO(汎用入出力)ピンを活用してさまざまな電子部品と相互作用することができます。この相互作用......
Dec 31, 2024
回路基板に最適なはんだ
はじめに はんだ付けは、回路基板上に信頼性の高い電気的接続を形成するために重要な、電子機器に不可欠なスキルです。適切なはんだの種類を選択し、はんだ付けの品質に影響するさまざまな要因を理解することは、耐久性のある効率的な結果を得るために不可欠です。この記事では、はんだの種類、はんだ付け技術、および温度制御、フラックスの種類、環境への影響などの重要な考慮事項を網羅し、回路基板に最適なはんだについて掘り下げます。 はんだの種類 回路基板のはんだ付けに関しては、いくつかのはんだの種類を検討する必要があり、それぞれに固有の特性と用途があります: ⦁ 鉛はんだ: 鉛系はんだ:従来、錫と鉛から成る鉛系はんだは、融点が低く、電気伝導性に優れ ているため、広く使用されてきた。しかし、鉛の使用は環境や健康へのリスクをもたらす。 ⦁ 鉛フリーはんだ: RoHS(特定有害物質使用制限)の導入に伴い、鉛フリーはんだが多くの地域で標準となっている。鉛フリーはんだは通常、錫、銅、銀を含み、電気伝導性と信頼性に優れた、より安全な代替品を提供する。 ⦁ フラックス入りはんだ: フラックス入りはんだ: フラックス入りはんだは、はんだ......
Dec 31, 2024
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4