Processus complet d'assemblage SMT: ligne de production
16 min
- Phase 1: préparation et application de la pâte à braser
- Phase 2: placement haute vitesse des composants
- Phase 3: brasage par refusion
- Phase 4: inspection après refusion et assurance qualité
- Conclusion
- Questions fréquentes
Les équipements électroniques haute performance actuels, des smartphones et capteurs IoT miniatures aux systèmes de contrôle industriel sophistiqués, reposent sur une technologie de fabrication essentielle: la technologie de montage en surface (SMT). La SMT est au coeur de la fabrication électronique moderne et permet d'atteindre une forte densité de composants ainsi qu'un niveau élevé de miniaturisation.
Un circuit imprimé nu n'est encore qu'un support. Le processus qui le transforme en circuit électronique fonctionnel est appelé assemblage de circuits imprimés (PCBA). Cet article décrit en détail le processus d'assemblage SMT pour les ingénieurs, les concepteurs et les spécialistes des achats souhaitant comprendre les méthodes et les exigences d'un assemblage PCB fiable et de haute qualité.
Le processus SMT repose sur une succession méthodique d'opérations de haute précision. Une erreur commise dès la première phase peut provoquer de graves défaillances en fin de production.
Principales étapes de l'assemblage SMT
Phase 1: préparation et application de la pâte à braser
La majorité des défauts SMT peut statistiquement être attribuée à cette première phase. La précision n'est donc pas seulement recommandée: elle est indispensable pour obtenir un rendement de production élevé.
A. Préparation des données et contrôles DFM
Avant l'entrée d'un PCB sur la ligne SMT, un dossier numérique complet doit être préparé. Les fichiers Gerber ne suffisent pas. Les données suivantes sont également nécessaires:
- BOM (Bill of Materials): nomenclature répertoriant chaque composant, sa référence fabricant (MPN) et son repère sur le PCB
- Fichier Pick-and-Place: fichier texte indiquant les coordonnées X-Y, l'orientation et la face de montage de chaque composant
Ces données sont analysées par un système automatisé de vérification DFM (Design for Manufacturability ou conception pour la fabrication). Cette analyse logicielle détecte les erreurs de conception avant qu'elles ne deviennent des problèmes physiques coûteux.
Le contrôle porte notamment sur les points suivants:
- Empreintes de composants incorrectes ou incompatibles avec les composants réels
- Espacement insuffisant entre les pads ou entre les composants
- Repères fiduciels absents ou mal positionnés
Détection DFM d'une distance insuffisante entre un pad et le bord du PCB
Le service d'assemblage PCB SMT de JLCPCB simplifie ce contrôle DFM. En associant les données de fabrication et d'assemblage du PCB, le système peut détecter des erreurs susceptibles de bloquer la production, comme un conflit entre une empreinte et un trou de perçage, avant même la découpe du pochoir.
B. Impression de la pâte à braser
L'impression de la pâte à braser est comparable à un processus de sérigraphie appliqué à l'électronique. Son objectif consiste à déposer un volume précis et reproductible de pâte sur chaque pad du PCB.
- Le matériau: la pâte à braser est un mélange thixotrope de microsphères d'alliage et de flux. Pour les procédés modernes sans plomb, l'alliage SAC305 contient 96,5% d'étain, 3% d'argent et 0,5% de cuivre. Il est généralement associé à un flux "no-clean" ne nécessitant pas de nettoyage après l'assemblage
- L'outil: la pâte est appliquée à travers un pochoir généralement découpé au laser dans de l'acier inoxydable. La conception de ses ouvertures doit tenir compte du rapport d'aspect et du rapport de surface afin d'assurer un transfert correct de la pâte, notamment pour les composants à pas fin comme les BGA au pas de 0,4 mm
Processus d'impression de la pâte à braser:
1) Le PCB nu est chargé sur la ligne puis immobilisé. Un système de vision utilise les repères fiduciels du circuit pour l'aligner précisément avec le pochoir.
2) Une raclette métallique ou une tête d'impression fermée passe sur le pochoir et pousse la pâte à braser dans les ouvertures.
3) Le pochoir est séparé verticalement du PCB de manière contrôlée, laissant des dépôts précis de pâte à braser sur les pads.
C. Inspection de la pâte à braser (SPI)
L'inspection de la pâte à braser (SPI) constitue le premier contrôle qualité majeur. Immédiatement après l'impression, le PCB traverse une machine SPI 3D. Celle-ci utilise la triangulation laser pour créer un modèle tridimensionnel de chaque dépôt de pâte à braser.
Le système ne vérifie pas seulement la présence de pâte. Il mesure également:
- Le volume
- La hauteur
- La surface
- L'alignement X-Y
La machine signale tout dépôt insuffisant, excessif ou susceptible de former un pont avant le placement du moindre composant coûteux. Cette détection précoce réduit considérablement les coûts et le temps de reprise.
Processus d'impression de la pâte à braser SMT
Phase 2: placement haute vitesse des composants
Une fois la qualité des dépôts de pâte confirmée, le PCB passe à l'étape principale de la ligne SMT: la machine Pick-and-Place (PnP). Cette machine robotisée à grande vitesse place les composants sur le circuit.
A. Machine Pick-and-Place (PnP)
Ces machines complexes sont constituées de plusieurs éléments principaux:
- Chargeurs: ils contiennent les composants, généralement conditionnés en bandes et bobines, en plateaux pour les grands BGA ou QFN, ou en tubes
- Portiques et têtes de placement: ces bras robotisés à grande vitesse, souvent équipés de plusieurs buses, se déplacent entre les chargeurs et le PCB
- Buses: elles utilisent le vide pour prélever individuellement les composants dans les chargeurs
- Systèmes de vision: des caméras inspectent chaque composant après son prélèvement afin de vérifier son orientation et de détecter d'éventuels dommages. Un autre système utilise les repères fiduciels du PCB pour déterminer sa position exacte et atteindre une précision de placement inférieure à 30 µm
Une machine Pick-and-Place positionne précisément les composants sur le PCB
B. Fonctionnement de la machine Pick-and-Place
Le logiciel utilise le fichier Pick-and-Place comme référence et optimise l'ordre de placement afin de réduire les déplacements du portique. La tête prélève un composant, le système de vision l'inspecte et l'oriente, puis la machine le dépose avec précision sur la pâte à braser. Les équipements modernes peuvent placer plus de 100 000 composants par heure (CPH).
C. Contraintes liées aux composants spéciaux
Pour les composants comme les BGA (Ball Grid Array) et les QFN (Quad-Flat No-Lead), les connexions se trouvent sous le boîtier. Avant l'entrée dans le four de refusion, seule l'adhérence de la pâte à braser maintient ces composants parfaitement alignés. C'est pourquoi le contrôle SPI de la phase 1 est essentiel.
| Défaut de soudure | Cause technique |
|---|---|
| Effet pierre tombale | Un pad d'un composant à deux broches fond avant l'autre et redresse le composant. Ce défaut est souvent provoqué par un déséquilibre de masse thermique entre les pads. |
| Pont de soudure | La soudure relie deux pads adjacents qui devraient rester séparés. Ce défaut peut être provoqué par un excès de pâte ou un mauvais placement du composant. |
| Billes de soudure | De petites billes de soudure adhèrent à la surface du PCB. Elles résultent souvent de la présence d'humidité dans la pâte ou d'un profil de refusion incorrect. |
| Joint ouvert | Aucune connexion soudée ne se forme. Ce défaut peut provenir d'un dépôt de pâte insuffisant, d'un pochoir obstrué ou d'une broche de composant non coplanaire. |
Quatre types de défauts de soudure
Phase 3: brasage par refusion
Cette étape forme la liaison métallurgique qui transforme l'assemblage temporaire en un PCBA robuste et durable. Le circuit équipé de ses composants traverse un long four pour le brasage par refusion.
A. Four de refusion
Un four moderne de refusion par convection est un long tunnel comprenant plusieurs zones de chauffe indépendantes, généralement entre 8 et 12, suivies de zones de refroidissement. Cette configuration permet de contrôler précisément la température du PCB pendant tout son passage dans le four.
B. Profil de refusion critique
Un profil unique ne peut pas convenir à tous les PCB. Chaque conception PCBA nécessite un profil thermique spécifique. Pour le définir, des thermocouples sont fixés sur différentes zones d'un circuit de test, par exemple sur la terminaison d'un petit condensateur, au centre d'un grand BGA et sur un plan de masse étendu. Les paramètres du four sont ensuite ajustés pour que toutes les parties du PCB suivent la courbe thermique définie.
Cette courbe comprend quatre zones distinctes:
1. Préchauffage: la température augmente progressivement, par exemple de 1 à 2 °C/s. Cette montée contrôlée évite les chocs thermiques susceptibles de fissurer les composants ou le PCB. Elle commence également à activer le flux contenu dans la pâte à braser.
2. Stabilisation thermique: un court palier, par exemple de 60 à 90 secondes, permet à l'ensemble du PCBA d'atteindre une température homogène malgré les différences de masse thermique. Cette étape est essentielle pour qu'un grand BGA et une petite résistance voisine atteignent simultanément la température de refusion.
3. Refusion et température de pointe: la température dépasse rapidement le liquidus de l'alliage, fixé à 217 °C pour le SAC305, puis atteint environ 245 à 250 °C. Les microsphères fondent, mouillent les pads et les terminaisons des composants, tandis que le flux élimine les oxydes pour former une connexion fiable.
4. Refroidissement: la température diminue rapidement, mais de manière contrôlée. Cette phase est aussi importante que le chauffage, car elle favorise la formation d'une couche fine et résistante de composé intermétallique (IMC), qui constitue la véritable liaison métallurgique entre l'étain de la soudure et le cuivre du pad.
C. Principaux paramètres du profil de refusion
Le paramètre le plus important de la zone de refusion est le TAL (Time Above Liquidus), c'est-à-dire la durée pendant laquelle la soudure reste entièrement liquide. Cette durée est généralement comprise entre 45 et 75 secondes. Si elle est trop courte, les joints risquent d'être fragiles. Si elle est trop longue, les composants peuvent être endommagés et une couche IMC excessive et cassante peut se former, avec un impact sur la fiabilité à long terme.
D. Assemblage SMT double face
Pour les PCB comportant des composants sur les deux faces, le processus est réalisé deux fois. La face inférieure, qui accueille généralement les composants les plus petits et les plus légers, est assemblée et brasée en premier. Le circuit est ensuite retourné, puis la pâte à braser et les composants sont appliqués sur la face supérieure.
Lors du deuxième passage dans le four, les composants de la face inférieure ne tombent pas. Ils sont maintenus par la tension superficielle de leurs joints de soudure, qui se liquéfient de nouveau pendant la refusion. Cette propriété limite toutefois la taille et le poids des composants pouvant être placés sur la face inférieure.
JLCPCB propose l'assemblage SMT simple face et double face avec un processus entièrement automatisé conçu pour garantir une qualité constante.
Phase 4: inspection après refusion et assurance qualité
Le PCB est désormais entièrement assemblé, mais le processus n'est pas terminé. Plusieurs étapes d'inspection sont nécessaires pour vérifier que l'assemblage correspond à la conception et ne présente aucun défaut visible ou caché.
A. Inspection optique automatisée (AOI)
Le circuit passe immédiatement dans une machine AOI. Des caméras haute résolution et un logiciel avancé de comparaison d'images contrôlent les éléments suivants:
- Déplacement ou rotation des composants
- Polarité correcte des composants comme les diodes et les condensateurs au tantale
- Effet pierre tombale ou composant posé sur la tranche
- Ponts de soudure et quantité insuffisante ou excessive de soudure
L'AOI présente toutefois une limite importante: cette inspection repose sur une visibilité directe et ne peut donc pas contrôler les joints de soudure cachés sous les composants.
Fonctionnement d'une inspection optique automatisée (AOI)
B. Inspection automatisée aux rayons X (AXI)
L'AXI permet d'inspecter les joints de soudure invisibles des BGA, QFN et autres composants possédant de grandes terminaisons sous leur boîtier. Les rayons X traversent le composant pour analyser individuellement les billes de soudure situées en dessous et détecter:
- Les vides: bulles présentes à l'intérieur d'un joint de soudure
- Les courts-circuits: billes reliées entre elles sous un BGA
- Les connexions ouvertes: billes n'ayant pas établi de contact correct
JLCPCB intègre les contrôles SPI, AOI et AXI tout au long de la ligne, et pas uniquement à la fin du processus. Cette organisation crée une boucle de retour en temps réel. Si l'AOI détecte un déplacement progressif des composants, les données peuvent être transmises à la machine PnP afin d'effectuer immédiatement un micro-ajustement.
C. Tests électriques: sondes mobiles, test en circuit (ICT) et test fonctionnel (FCT)
La dernière étape consiste à vérifier que le circuit fonctionne.
- Test à sondes mobiles (FPT): cette méthode convient aux prototypes et aux petites séries. De 2 à 6 sondes robotisées se déplacent sur le PCB et touchent les points de test afin de détecter les courts-circuits, les circuits ouverts et les valeurs incorrectes de composants comme les résistances et les condensateurs. Ce test est très flexible et ne nécessite aucun gabarit personnalisé, mais il est plus lent pour chaque circuit
- Test en circuit (ICT): il utilise souvent un gabarit à pointes de contact pour appliquer des broches à ressort sur les points de test du PCB. Il détecte les courts-circuits et les circuits ouverts et vérifie la valeur des composants passifs
- Test fonctionnel (FCT): un gabarit spécifique alimente le PCB et simule son fonctionnement réel. Il vérifie que les LED s'allument, que les signaux sont transmis et que les données sont correctement traitées
JLCPCB propose le test à sondes mobiles (FPT) et le test fonctionnel dans le cadre de ses services complets de contrôle PCBA.
D. Vernis de tropicalisation
Cette protection est destinée aux applications à haute fiabilité, notamment dans les secteurs automobile, aéronautique et médical.
Le vernis de tropicalisation est une fine couche de polymère non conductrice appliquée sur l'ensemble du PCBA. Elle protège le circuit contre l'humidité, la poussière, les produits chimiques et les chocs thermiques, ce qui augmente considérablement sa durée de vie dans les environnements difficiles. L'utilisation d'un flux "no-clean" est alors particulièrement importante, car certains résidus peuvent empêcher l'adhérence correcte du revêtement.
Conclusion
Le processus SMT forme un système technologique entièrement interconnecté. La qualité de chaque étape, du contrôle DFM et de l'impression de la pâte à braser au profil de refusion et à l'inspection aux rayons X, influence directement les opérations suivantes.
La fiabilité du produit électronique final ne dépend pas uniquement de sa conception. Elle résulte également de la précision, de la maîtrise des procédés et de la rigueur des contrôles qualité appliqués pendant l'assemblage. Pour votre prochain prototype ou votre prochaine série, privilégiez un processus d'assemblage SMT fiable et adapté aux exigences de votre projet.
Découvrez le service d'assemblage PCB SMT de JLCPCB et ses lignes entièrement automatisées, associées à des systèmes de contrôle qualité intégrés pour répondre aux spécifications de votre projet.
Questions fréquentes
Q1: quelle est la différence entre SMT et THT?
SMT et THT sont deux technologies de montage des composants.
- SMT, technologie de montage en surface: les composants sont soudés directement sur les pads à la surface du PCB. Cette technologie permet une plus forte densité de composants, une automatisation avancée et un assemblage plus simple sur les deux faces du circuit
- THT, technologie traversante: les broches des composants sont insérées dans des trous percés dans le PCB, puis soudées sur la face opposée. Cette technologie offre généralement une meilleure résistance mécanique et reste largement utilisée pour les composants volumineux soumis à des contraintes, comme les grands connecteurs et les relais de puissance
Q2: peut-on associer des composants SMT et THT sur un même PCB?
Oui, il s'agit d'un assemblage à technologie mixte, une configuration très courante. Le processus commence généralement par le placement et la refusion des composants SMT. Les composants THT sont ensuite insérés, puis leurs broches sont soudées à l'aide d'un procédé distinct, comme le brasage à la vague ou le brasage sélectif, sans perturber les composants SMT déjà assemblés.
Q3: comment les composants sensibles à l'humidité (MSL) sont-ils manipulés?
Ces composants absorbent l'humidité, ce qui peut provoquer un effet de délamination interne appelé "popcorning" pendant la refusion. Ils sont conservés dans des emballages étanches et secs. Si leur durée maximale d'exposition à l'air ambiant est dépassée, ils doivent être étuvés afin d'éliminer l'humidité absorbée.
Q4: qu'est-ce qu'un flux "no-clean" et doit-il réellement être nettoyé?
Les résidus d'un flux "no-clean" sont non corrosifs et non conducteurs. Ils peuvent donc rester sur le PCB dans la plupart des applications correspondant aux classes IPC 1 et 2. Un nettoyage peut toutefois rester nécessaire pour les applications critiques de classe 3 ou avant l'application d'un vernis de tropicalisation.
Continuez à apprendre
Guide ultime du flux de soudure: tout savoir avant de souder un PCB
Le brasage est indispensable à la fabrication de presque tous les appareils électroniques. Cependant, l'ajout de soudure ne suffit pas à obtenir un joint solide, propre et fiable sur le plan métallurgique. C'est là que le flux de soudure joue un rôle essentiel. Que vous soyez ingénieur, technicien professionnel ou amateur, bien comprendre le flux de soudure vous permettra d'améliorer la qualité et la fiabilité de votre travail. Cet article présente en détail le flux de soudure: sa définition, son fonc......
Joint de soudure froide: guide technique complet sur les causes, la détection et la prévention
Les joints de soudure froide figurent parmi les défauts de brasage les plus courants et les plus dangereux dans l'assemblage PCB. Ils paraissent souvent inoffensifs, mais peuvent provoquer des défaillances intermittentes, des hausses inattendues de résistance et des retours de produits longtemps après la réussite des premiers tests. Dans les environnements soumis aux vibrations ou aux contraintes thermiques, un seul joint froid peut entraîner la panne d'un système entier. Ce guide explique ce qu'est u......
Outils de brasage SMD indispensables: guide complet du débutant au professionnel
Les composants montés en surface (SMD) sont indispensables dans les appareils électroniques modernes, notamment les smartphones, les tablettes et les systèmes IoT. Contrairement aux anciennes méthodes traversantes, dans lesquelles les composants étaient insérés dans des trous percés dans le PCB, le brasage manuel des composants SMD peut être difficile, en particulier pour les débutants. Les dimensions extrêmement réduites et les faibles espacements sur les PCB modernes exigent une grande précision. La......
Montage en surface ou traversant: comparaison technique complète pour les ingénieurs PCB
Si vous avez déjà ouvert un appareil électronique ancien, comme une vieille radio à tubes ou un amplificateur classique, vous avez probablement remarqué une multitude de composants dotés de longues broches traversant le PCB et solidement soudées sur la face opposée. Il s'agit de la technologie traversante (THT), qui a constitué la base de l'électronique pendant plusieurs décennies. Observez maintenant l'intérieur d'un smartphone moderne ou d'un système embarqué haute vitesse. Vous y trouverez une fort......
Types de boîtiers de circuits intégrés: guide pratique pour concepteurs PCB
Entrez dans n'importe quel laboratoire d'électronique et vous entendrez toujours la même question: "Quel boîtier de circuit intégré dois-je utiliser ici?" La question paraît simple, mais la réponse détermine simultanément l'empreinte PCB, la marge thermique, le procédé d'assemblage, la possibilité de retouche et la fiabilité sur le terrain. Ce guide présente les principaux types de boîtiers de circuits intégrés utilisés dans la conception de PCB moderne. Il explique clairement leurs différences afin d......
Conception des pastilles de soudure: normes IPC, choix DFM et fiabilité des joints
Dans la conception électronique moderne, les ingénieurs consacrent l'essentiel de leur temps au domaine numérique: perfectionnement des schémas, simulation de la logique et développement du firmware. Pourtant, toute cette précision numérique peut être compromise par une défaillance physique microscopique: le joint de soudure. Le facteur le plus déterminant pour garantir la fiabilité d'un joint n'est ni le composant ni la pâte à souder, mais la modeste pastille de soudure en cuivre, souvent négligée. L......