Assemblage PCB rigide-flexible: procédé, qualité et coût
15 min
- Qu'est-ce que l'assemblage d'un PCB rigide-flexible?
- Comparaison entre l'assemblage d'un PCB rigide, flexible et rigide-flexible
- Processus complet d'assemblage d'un PCB rigide-flexible
- Facteurs influençant la qualité, la fiabilité et le coût
- Conclusion
- Questions fréquentes sur l'assemblage des PCB rigides-flexibles
La miniaturisation, l'augmentation des fonctionnalités et l'adaptabilité mécanique figurent parmi les principales tendances de l'électronique moderne. Les smartphones, les implants médicaux et les systèmes aéronautiques nécessitent de plus en plus de circuits capables de résister aux flexions et aux vibrations tout en s'intégrant dans des espaces réduits.
Associant flexibilité et stabilité, les PCB rigides-flexibles offrent à la fois une bonne résistance mécanique et une grande liberté de conception, tandis que les PCB flexibles peuvent être pliés dans les espaces restreints.
Cette approche hybride permet aux ingénieurs d'utiliser les parties rigides pour le montage des composants et les parties flexibles pour les interconnexions. Cette combinaison réduit le nombre de connecteurs, améliore la fiabilité et renforce l'intégrité mécanique sous contrainte. L'assemblage de PCB rigide-flexible est ainsi devenu une technologie importante pour la conception de systèmes électroniques avancés.
PCB rigide-flexible
Qu'est-ce que l'assemblage d'un PCB rigide-flexible?
L'assemblage d'un PCB rigide-flexible consiste à monter et à souder des composants électroniques sur un circuit imprimé réunissant des couches rigides et flexibles au sein d'une même structure. Les parties flexibles en polyimide assurent les interconnexions dynamiques et permettent de plier le circuit ou de réaliser un routage tridimensionnel. Les parties rigides, fabriquées en FR-4 ou dans des stratifiés similaires, accueillent les composants lourds ou sensibles à la chaleur.
Contrairement aux PCB entièrement rigides ou flexibles, les PCB rigides-flexibles doivent répondre à des contraintes particulières, notamment les différences de dilatation thermique, la concentration des contraintes dans les zones de transition et l'alignement précis des composants sur différents matériaux. Cette structure hybride exige une excellente maîtrise des procédés et de la conception mécanique, en particulier lors du brasage par refusion, de la lamination et des manipulations après assemblage.
Le résultat est un circuit offrant une grande durabilité mécanique, une excellente fiabilité électrique et un encombrement réduit, adapté aux appareils électroniques compacts et complexes de nouvelle génération.
Comparaison entre l'assemblage d'un PCB rigide, flexible et rigide-flexible
Comprendre les différences entre l'assemblage d'un PCB rigide-flexible et celui d'un PCB rigide ou flexible permet de mieux évaluer ses avantages et sa complexité.
Dans un assemblage PCB standard, l'ensemble du circuit est fabriqué sur un support rigide en FR-4. Ce matériau offre une stabilité naturelle qui simplifie le dépôt de la pâte à braser, le placement des composants et le brasage par refusion. Le PCB reste plat et conserve ses dimensions sous l'effet de la chaleur, ce qui permet un assemblage automatisé simple et rapide. Il ne convient toutefois pas aux applications nécessitant une flexion mécanique ou une installation tridimensionnelle.
À l'inverse, l'assemblage d'un PCB flexible présente des contraintes très différentes. Le polyimide (PI) flexible étant peu rigide, il peut s'étirer ou se déformer sous l'effet de la chaleur et de la pression. Pendant l'assemblage, le circuit doit être fixé sur un support ou un gabarit rigide afin de rester parfaitement plat. Des profils de brasage plus lents et à température réduite ainsi qu'un contrôle supplémentaire du procédé sont nécessaires en raison de l'instabilité dimensionnelle, de la sensibilité thermique et du risque de fissuration sous contrainte mécanique. Les PCB flexibles sont donc adaptés aux conceptions très dynamiques, mais leur assemblage est plus complexe et plus coûteux.
L'assemblage d'un PCB rigide-flexible réunit les avantages de ces deux technologies. Les couches flexibles en PI assurent la mobilité, tandis que les zones rigides en FR-4 apportent la stabilité nécessaire aux composants. Cette combinaison permet de réaliser des connexions mécaniques et électriques fiables dans des structures compactes.
Comme la majorité des composants sont montés sur les zones rigides, aucun support externe couvrant l'ensemble du circuit n'est généralement nécessaire. La principale difficulté consiste à maîtriser les différences de dilatation thermique et la répartition des contraintes entre les parties rigides et flexibles. Le FR-4 et le PI ne se dilatant pas à la même vitesse lorsqu'ils sont chauffés, des tensions apparaissent au niveau des interfaces. Elles doivent être réduites grâce à une montée progressive en température et à un refroidissement lent.
Le PCB rigide-flexible associe ainsi stabilité et adaptabilité, au prix d'une fabrication plus complexe, d'une précision accrue et de procédés de manipulation spécialisés.
Processus complet d'assemblage d'un PCB rigide-flexible
L'assemblage d'un PCB rigide-flexible suit les principes généraux de la technologie de montage en surface (SMT), mais exige une préparation avancée, un contrôle précis des températures et une maîtrise rigoureuse du procédé afin de préserver l'intégrité mécanique et la fiabilité électrique.
Phase 1: préparation et conditionnement des matériaux
Contrôle qualité à réception (IQC) et étuvage
Les substrats rigides et flexibles étant hygroscopiques, ils doivent être préalablement étuvés à une température contrôlée afin d'éliminer l'humidité absorbée. Cette étape essentielle évite la délamination, les cloques et les autres défauts liés à l'humidité pendant le brasage par refusion.
Nettoyage et stabilisation de la surface
La surface du circuit doit être nettoyée pour éliminer l'oxydation et les impuretés susceptibles de provoquer des défauts de soudure. Comme les parties flexibles peuvent s'affaisser ou se déformer, des supports de précision ou des gabarits partiels sont utilisés pour les maintenir tout en laissant les zones rigides accessibles au montage des composants.
Préparation et conditionnement des matériaux
Phase 2: impression de la pâte à braser et placement des composants
Application de la pâte à braser
La pâte à braser est déposée avec précision sur les zones rigides destinées à recevoir les composants à l'aide d'un pochoir en acier inoxydable. Les parties flexibles sont temporairement fixées ou protégées pour éviter toute déformation pendant cette étape.
Placement des composants
Des machines SMT à grande vitesse placent avec précision les composants montés en surface (SMD) sur la pâte à braser des zones rigides. La pression verticale exercée sur l'axe Z est soigneusement réglée afin de positionner correctement les composants sans déformer le matériau. Les systèmes d'alignement optique assurent une précision micrométrique.
Impression de la pâte à braser et placement des composants
Phase 3: brasage par refusion contrôlé
Le brasage par refusion d'un PCB rigide-flexible est plus complexe que celui d'un PCB rigide. Pour éviter les défaillances mécaniques, le circuit hybride doit être soumis à un profil thermique soigneusement contrôlé.
- Montée progressive en température: le chauffage commence lentement afin de réduire le choc thermique
- Température de pointe limitée: la température maximale est maintenue entre 230 et 240 °C afin de protéger les couches en polyimide
- Flux d'air uniforme et équilibre thermique: la circulation de l'air dans le four doit être optimisée pour éviter les différences de température entre les zones rigides et flexibles, ainsi que les risques de délamination et de déformation
- Refroidissement lent: un refroidissement contrôlé assure une contraction progressive et homogène des différents matériaux
Brasage par refusion
Phase 4: opérations après refusion et assemblage final
Fixation des renforts et des connecteurs
Des renforts en FR-4 ou en PI ainsi que des plaques de consolidation sont installés à proximité des connecteurs et des zones de pliage afin de renforcer les parties critiques. Ils apportent un soutien structurel aux joints de soudure pendant les cycles de flexion répétés.
Assemblage des composants traversants
Dans les conceptions mixtes, les composants traversants sont soudés manuellement ou par brasage sélectif. Un apport thermique maîtrisé évite d'endommager les couches flexibles voisines.
Nettoyage, dépanélisation et inspection
Après le brasage, les assemblages sont nettoyés afin d'éliminer les résidus de flux, puis soigneusement séparés du panneau de fabrication. Le positionnement des composants et les défauts des joints de soudure sont contrôlés par inspection optique automatisée (AOI) et inspection aux rayons X.
Tests électriques et mécaniques
Les performances électriques sont vérifiées par test à sondes mobiles ou test en circuit (ICT). La flexibilité, l'endurance au pliage et la stabilité pendant les cycles thermiques sont évaluées à l'aide de tests mécaniques.
Opérations après refusion et assemblage final
Facteurs influençant la qualité, la fiabilité et le coût
Facteurs techniques de fabrication d'un PCB rigide-flexible
1. Différence de dilatation thermique
Les parties rigides en FR-4 et les couches flexibles en PI se dilatent et se contractent à des vitesses différentes. Cette différence peut provoquer de petites fissures ou une séparation des couches pendant le brasage. Une montée en température et un refroidissement lents permettent aux matériaux de s'adapter progressivement.
2. Adhérence et liaison des couches
Une cavité ou une liaison insuffisante peut entraîner un décollement ou une rupture du circuit lorsqu'il est plié ou chauffé. Toutes les couches d'un PCB rigide-flexible doivent rester parfaitement solidaires. Les matériaux doivent donc être étuvés pour éliminer l'humidité, puis laminés sous vide afin d'obtenir une liaison fiable.
3. Conception des zones de transition
Les zones de transition sont particulièrement sensibles. Les changements brusques de forme et les angles vifs peuvent provoquer des fissures ou d'autres dommages. Ces zones doivent comporter des courbes progressives, des pistes en cuivre arrondies et des variations graduelles d'épaisseur afin de répartir uniformément les contraintes.
4. Épaisseur et matériau du cuivre
Un cuivre plus épais apporte davantage de résistance mécanique, mais réduit la flexibilité. Le fabricant doit donc choisir une épaisseur de cuivre adaptée afin d'équilibrer résistance et souplesse.
Facteurs techniques de fabrication d'un PCB rigide-flexible
2. Contrôle qualité et tests de l'assemblage rigide-flexible
Le maintien d'une qualité constante constitue l'un des principaux enjeux de l'assemblage d'un PCB rigide-flexible. Avant l'assemblage, tous les circuits doivent être étuvés afin d'éliminer l'humidité et d'éviter les cloques ou la délamination. Après le brasage, l'inspection optique automatisée (AOI) vérifie le positionnement des composants, tandis que l'inspection automatisée aux rayons X (AXI) détecte les défauts de soudure invisibles.
Les tests électriques vérifient la continuité et l'exactitude des connexions, tandis que les essais mécaniques contrôlent la flexibilité et la qualité du pliage. Pour certains produits haut de gamme, les circuits sont également soumis à des essais thermiques et vibratoires afin de confirmer leur stabilité et leur fiabilité. Ces contrôles garantissent le respect des exigences de performance et de sécurité.
Contrôle qualité et tests d'un assemblage rigide-flexible
3. Facteurs de coût de l'assemblage rigide-flexible
L'assemblage d'un PCB rigide-flexible coûte davantage que celui d'un circuit standard en raison des matériaux spécifiques, du nombre supérieur d'étapes et des délais de production plus longs. La lamination de différents matériaux doit être réalisée avec précaution, et des gabarits ou supports spécialisés sont nécessaires pour stabiliser le circuit pendant l'assemblage.
Les phases de chauffage et de refroidissement contrôlées pendant la refusion nécessitent également plus de temps. Après le brasage, les inspections exigent des équipements avancés qui augmentent les coûts de fabrication.
Malgré ce coût supérieur, le PCB rigide-flexible réduit l'encombrement et le nombre de connecteurs et de câbles tout en offrant une durée de vie prolongée. Dans les secteurs médical, aéronautique et automobile, où la fiabilité est prioritaire, cette technologie joue un rôle essentiel.
Le coût et la qualité d'un assemblage rigide-flexible dépendent donc principalement de la manière dont les matériaux sont manipulés, liés et testés. Grâce à leur excellente stabilité mécanique, à leurs interconnexions flexibles et à leur fiabilité à long terme, les PCB rigides-flexibles conviennent particulièrement aux appareils électroniques à haute fiabilité.
Facteurs de coût de l'assemblage rigide-flexible
Obtenir un devis instantané pour la fabrication et l'assemblage de PCB rigides ou flexibles
Vous souhaitez fabriquer ou assembler un PCB rigide ou flexible? Utilisez la plateforme de devis instantané en ligne de JLCPCB. Téléversez simplement vos fichiers Gerber, choisissez vos spécifications et obtenez un devis transparent en temps réel en quelques secondes. Vous pouvez ainsi gérer facilement la fabrication et l'assemblage de vos PCB depuis une seule plateforme.
Remarque: JLCPCB ne prend actuellement pas en charge la fabrication ni l'assemblage des PCB rigides-flexibles.

Conclusion
L'assemblage d'un PCB rigide-flexible offre un équilibre particulièrement intéressant entre durabilité mécanique et adaptabilité de la conception. En réunissant des couches rigides et flexibles au sein d'une même structure, les ingénieurs peuvent obtenir d'excellentes performances électriques, une fiabilité durable et une utilisation optimisée de l'espace.
Cette technologie permet de créer des circuits très efficaces et d'exploiter pleinement l'espace disponible, même dans les assemblages complexes exigeant une maîtrise précise des paramètres thermiques, mécaniques et de lamination.
Questions fréquentes sur l'assemblage des PCB rigides-flexibles
Q1: peut-on monter des composants sur un PCB flexible?
Oui, mais il s'agit généralement de composants légers et compacts. Les zones accueillant des composants ne doivent pas subir de flexions dynamiques ou répétées, car celles-ci détérioreraient rapidement les joints de soudure. Des renforts locaux en FR-4 ou en polyimide sont souvent ajoutés aux parties flexibles pour créer des zones de montage stables.
Q2: combien de cycles de flexion un PCB rigide-flexible peut-il supporter?
La valeur dépend de l'application.
Flexion statique: lorsqu'une partie flexible n'est pliée qu'une seule fois pendant l'installation et subit ensuite très peu de contraintes dynamiques, le circuit peut fonctionner pendant toute la durée de vie de l'appareil, soit des millions de cycles sans défaillance.
Flexion dynamique: un circuit destiné à rester en mouvement est généralement conçu pour supporter entre 10 000 et 500 000 flexions complètes. Pour augmenter ce nombre, les ingénieurs utilisent un cuivre plus fin et optimisent le routage des pistes afin de réduire les contraintes pendant la flexion.
Q3: quel est le rayon de courbure minimal d'un PCB flexible?
Le rayon minimal dépend de l'épaisseur de l'empilement flexible et du nombre de couches. Pour une seule couche flexible, le rayon peut être compris entre trois et cinq fois l'épaisseur du matériau. Pour une partie flexible multicouche, il doit être nettement supérieur, généralement entre 6 et 10 fois l'épaisseur totale, afin d'éviter une contrainte excessive et la fissuration des pistes en cuivre externes.
Q4: comment les couches rigides et flexibles sont-elles alignées pendant la lamination?
Un système d'outillage et de repérage haute précision garantit l'alignement des couches flexibles et rigides avant la lamination. Des trous d'outillage à tolérance serrée sont percés dans toutes les couches, notamment le polyimide, le cuivre, le FR-4 et l'adhésif, afin de maintenir leur alignement. Juste avant le cycle de liaison sous chaleur et pression, chaque empilement est aligné mécaniquement et fixé sur des broches de positionnement afin de réduire le déplacement des couches.
Q5: les PCB flexibles conviennent-ils aux signaux haute vitesse?
Les pistes flexibles présentent certaines contraintes électriques:
- Puissance et courant: les conducteurs flexibles disposent d'une capacité en courant plus faible en raison de la dissipation thermique limitée des couches diélectriques fines. Les concepteurs doivent utiliser des pistes plus larges afin de réduire l'accumulation de chaleur et de garantir un fonctionnement stable
- Contrôle d'impédance: l'absence d'un plan de masse continu peut rendre difficile le maintien d'une impédance constante sur un PCB flexible, avec un risque de perte ou de déformation du signal, notamment aux fréquences élevées
Continuez à apprendre
Guide ultime du flux de soudure: tout savoir avant de souder un PCB
Le brasage est indispensable à la fabrication de presque tous les appareils électroniques. Cependant, l'ajout de soudure ne suffit pas à obtenir un joint solide, propre et fiable sur le plan métallurgique. C'est là que le flux de soudure joue un rôle essentiel. Que vous soyez ingénieur, technicien professionnel ou amateur, bien comprendre le flux de soudure vous permettra d'améliorer la qualité et la fiabilité de votre travail. Cet article présente en détail le flux de soudure: sa définition, son fonc......
Joint de soudure froide: guide technique complet sur les causes, la détection et la prévention
Les joints de soudure froide figurent parmi les défauts de brasage les plus courants et les plus dangereux dans l'assemblage PCB. Ils paraissent souvent inoffensifs, mais peuvent provoquer des défaillances intermittentes, des hausses inattendues de résistance et des retours de produits longtemps après la réussite des premiers tests. Dans les environnements soumis aux vibrations ou aux contraintes thermiques, un seul joint froid peut entraîner la panne d'un système entier. Ce guide explique ce qu'est u......
Outils de brasage SMD indispensables: guide complet du débutant au professionnel
Les composants montés en surface (SMD) sont indispensables dans les appareils électroniques modernes, notamment les smartphones, les tablettes et les systèmes IoT. Contrairement aux anciennes méthodes traversantes, dans lesquelles les composants étaient insérés dans des trous percés dans le PCB, le brasage manuel des composants SMD peut être difficile, en particulier pour les débutants. Les dimensions extrêmement réduites et les faibles espacements sur les PCB modernes exigent une grande précision. La......
Montage en surface ou traversant: comparaison technique complète pour les ingénieurs PCB
Si vous avez déjà ouvert un appareil électronique ancien, comme une vieille radio à tubes ou un amplificateur classique, vous avez probablement remarqué une multitude de composants dotés de longues broches traversant le PCB et solidement soudées sur la face opposée. Il s'agit de la technologie traversante (THT), qui a constitué la base de l'électronique pendant plusieurs décennies. Observez maintenant l'intérieur d'un smartphone moderne ou d'un système embarqué haute vitesse. Vous y trouverez une fort......
Types de boîtiers de circuits intégrés: guide pratique pour concepteurs PCB
Entrez dans n'importe quel laboratoire d'électronique et vous entendrez toujours la même question: "Quel boîtier de circuit intégré dois-je utiliser ici?" La question paraît simple, mais la réponse détermine simultanément l'empreinte PCB, la marge thermique, le procédé d'assemblage, la possibilité de retouche et la fiabilité sur le terrain. Ce guide présente les principaux types de boîtiers de circuits intégrés utilisés dans la conception de PCB moderne. Il explique clairement leurs différences afin d......
Conception des pastilles de soudure: normes IPC, choix DFM et fiabilité des joints
Dans la conception électronique moderne, les ingénieurs consacrent l'essentiel de leur temps au domaine numérique: perfectionnement des schémas, simulation de la logique et développement du firmware. Pourtant, toute cette précision numérique peut être compromise par une défaillance physique microscopique: le joint de soudure. Le facteur le plus déterminant pour garantir la fiabilité d'un joint n'est ni le composant ni la pâte à souder, mais la modeste pastille de soudure en cuivre, souvent négligée. L......