MailSense32 – Le projet de Egalistel avec JLCPCB
5 min
- 1. L’idée : Le plaisir du "Fait Maison" et du Sur-Mesure
- 2. Le défi technique : Métal et Cage de Faraday
- 3. Du prototype "brouillon" au résultat Pro
- 4. Modularité et autonomie
- 5. L'expérience JLCPCB : Rapide et en Français
- 6. Un projet 100% Open Source
1. L’idée : Le plaisir du "Fait Maison" et du Sur-Mesure
Egalistel, créateur du projet MailSense32, est un passionné de technologie et de domotique. Depuis plus de sept ans, il partage ses réalisations sur sa chaîne YouTube et son site EgaMaker.be. Habitant en Belgique, il se spécialise dans des projets autour de la domotique, tels que Home Assistant, ESP32, et l’impression 3D. Pour lui, l’automatisation des tâches quotidiennes est une véritable passion, et bien qu'il existe de nombreux capteurs d'ouverture connectés dans le commerce, il préfère concevoir ses propres solutions. L’avantage de ce choix ? Une personnalisation totale, du choix des composants au design, sans oublier la possibilité de contrôler l’ensemble du système. C’est ainsi qu’est né le projet MailSense32, une solution entièrement personnalisée, sans abonnement et 100 % contrôlable.
2. Le défi technique : Métal et Cage de Faraday
L'un des premiers obstacles techniques rencontrés par Egalistel était la boîte aux lettres elle-même, entièrement en métal. Ce matériau crée une véritable cage de Faraday, bloquant pratiquement toutes les ondes, rendant ainsi la connexion Wi-Fi extrêmement difficile. Pour contourner ce problème, Egalistel a opté pour l'ESP32 DevKit V4, un modèle qui permet de déporter l'antenne à l'extérieur du boîtier via un connecteur IPEX. Cette solution garantit une connexion stable, même à travers les murs en béton et le métal de la boîte aux lettres. L'ESP32 a aussi l'avantage de fournir une puissance bien supérieure à un ESP8266, permettant de gérer un code plus robuste.

3. Du prototype "brouillon" au résultat Pro
Comme beaucoup de makers, Egalistel a commencé son projet avec un prototype basé sur des câbles Dupont et une plaque d’essai. Toutefois, il s’est vite rendu compte des inconvénients de cette méthode : mauvais contacts, fils qui se débranchent à chaque manipulation... Le prototype n'était ni propre ni fiable à long terme. Pour passer à un produit plus professionnel, il a décidé de concevoir un PCB sur mesure à l’aide de EasyEDA. En regroupant tous les composants CMS sur une seule face du PCB, il a pu faire assembler le tout par JLCPCB via le montage en surface (SMT), réduisant ainsi les coûts. En utilisant également quelques composants traversants, il a simplifié le routage et optimisé la conception pour éviter les croisements de pistes complexes. Le résultat final ? Un produit solide et professionnel, conçu pour seulement quelques dollars.

4. Modularité et autonomie
Le MailSense32 a été pensé pour durer. La batterie est soigneusement dissimulée sous le PCB, offrant un accès facile pour un remplacement rapide, sans avoir à démonter l’ensemble. Grâce à une optimisation poussée du code, utilisant la fonctionnalité Deep Sleep, le système consomme très peu d’énergie, permettant ainsi à l'appareil de tenir longtemps sur une seule charge.
5. L'expérience JLCPCB : Rapide et en Français
L’utilisation de la plateforme JLCPCB a été une véritable expérience positive pour Egalistel. Bien que le logiciel ait pu sembler déroutant au début, il a rapidement maîtrisé les outils proposés pour personnaliser et commander ses circuits imprimés. Un des points forts de JLCPCB pour lui a été l'assistance clientèle réactive et la possibilité de communiquer en français, un atout précieux pour les échanges techniques. Avec des prix attractifs, il a pu réaliser son projet sans dépasser son budget.

6. Un projet 100% Open Source
Le projet MailSense32 est également un projet open-source. Egalistel a mis à disposition le code source ainsi que les fichiers de fabrication sur GitHub, permettant à chacun de reproduire le projet à la maison. Le code utilise notamment WiFiManager, qui permet de configurer facilement le Wi-Fi via un portail captif sans avoir à reflasher l’ESP32. Que vous utilisiez Home Assistant ou Telegram, tout est prêt pour une intégration rapide et facile.

Accédez au projet :
● Projet prêt à commander : Platform for creating and sharing projects - OSHWLab
● Tutoriel complet : YouTube - MailSense32
● Détails et instructions : MailSense32 — Détecteur de courrier ESP32 sur batterie
À propos de l'auteur :
Egalistel est un passionné de DIY et de technologie, qui partage ses projets sur sa chaîne YouTube et son site EgaMaker.be. Pour lui, chaque projet est une aventure où la frustration des moments difficiles se transforme en satisfaction quand l'objet final fonctionne parfaitement. Son objectif ? Prouver que, avec un peu de curiosité et les bons outils, il est possible de transformer son habitat.
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=nX07irx1glA&t=974s
Site Web : Les impressions d'Ega -
Continuez à apprendre
Box domotique ESP32: du schéma KiCad au PCB avec JLCPCB
Box domotique DIY: conception et fabrication du PCB Introduction Comment concevoir un système capable de mesurer les conditions d'un logement, de commander des équipements électriques et de rendre ces informations accessibles depuis une interface locale ou distante? Le projet BOSCONNECT associe une carte électronique personnalisée, un firmware embarqué et une interface connectée. Il réunit l'acquisition des mesures, l'affichage local et la commande des sorties autour d'un ESP32. Figure 1: Prototype as......
De Mons à Eurobot : l’expérience des MONS SNOW avec JLCPCB
Comment JLCPCB et JLCCNC ont accompagné une équipe étudiante belge jusqu’au Top 11 européen Équipe de robotique de la Faculté Polytechnique de Mons, en Belgique, les MONS SNOW ont remporté la Coupe de Belgique de Robotique avant de représenter leur faculté et leur pays à Eurobot 2026. Pour cette saison marquée par une refonte complète de l’électronique du robot, l’équipe s’est appuyée sur JLCPCB pour la fabrication de ses circuits imprimés et sur JLCCNC pour plusieurs pièces mécaniques en aluminium. L......
ARECE et ALCÉ : de l’électronique à la mécanique avec JLCPCB
Comment l’association de l’ECE Paris développe le BMS et des composants mécaniques de sa monoplace électrique de Formula Student À l’ECE Paris, l’association ARECE développe ALCÉ, une monoplace électrique destinée à la Formula Student. Du système de gestion de batterie aux composants du train roulant, le projet mobilise des compétences en électronique, mécanique, fabrication et intégration. Grâce au soutien de JLCPCB, l’équipe a pu faire fabriquer les circuits imprimés de son BMS ainsi que plusieurs p......
De l’idée au prototype : comment JLCPCB a aidé ElectroCodeur à développer son module Linky vers Home Assistant
Un projet domotique compact, fiable et prêt à être partagé avec la communauté Créateur de contenu spécialisé en électronique, systèmes embarqués et informatique, ElectroCodeur a développé un module permettant de récupérer les données de télé-information d’un compteur Linky et de les transmettre à Home Assistant via MQTT. Pour transformer son concept en une carte compacte et professionnelle, il s’est appuyé sur les services de fabrication et d’assemblage de JLCPCB. À propos d’ElectroCodeur Six ans de c......
Eceborg et JLCPCB: En route pour une nouvelle Coupe de France de Robotique !
Comment ECEBORG s’appuie sur JLCPCB pour développer un robot autonome plus robuste, plus fiable et prêt pour la compétition Association de robotique et d’électronique de l’ECE Paris, ECEBORG participe une nouvelle fois à la Coupe de France de Robotique. Pour accélérer le développement de son robot et sécuriser la fabrication de son électronique embarquée, l’équipe a choisi les services de fabrication et d’assemblage de PCB multicouches de JLCPCB. Le projet Une équipe étudiante réunie autour d’un défi ......
Le Club Tech de CentraleSupélec à la Coupe de France de Robotique
Comment une équipe étudiante multidisciplinaire s’appuie sur JLCPCB pour concevoir un robot autonome fiable et compétitif Réunissant une trentaine d’étudiants autour de la mécanique, de l’électronique et du développement logiciel, le Club Tech de CentraleSupélec participe chaque année à la Coupe de France de Robotique. Pour fabriquer les cartes électroniques de son robot dans des délais compatibles avec la compétition, l’équipe s’appuie sur les services de fabrication et d’assemblage de JLCPCB. Le Clu......