Intégration des entretoises surélevées dans les PCB : Principales considérations pour la fiabilité mécanique et la performance.
16 min
- Assurer un montage sécurisé et une résistance aux vibrations.
- Soutien à la dissipation thermique et au blindage EMI dans les conceptions denses
- Sélection des matériaux pour une compatibilité optimale des PCB
- Plastiques isolants pour l'isolement électrique et la réduction du poids
- Matériaux haute performance pour des applications en environnements difficiles
- Comprendre les types d'entretoises dans le contexte de la disposition des PCB
- Options à emboîter et non filetées pour un assemblage simplifié
- Variantes mâle-femelle et hexagonales pour configurations multi-cartes
- Meilleures pratiques pour l'intégration de la conception des entretoises
- Équilibrer la distribution de la charge et le dégagement dans les conceptions de boîtiers
- Impact sur l'intégrité du signal et la gestion thermique dans les PCBA
- Applications réelles de PCB et PCBA et stratégies d'optimisation
- Électronique grand public à haute densité et empilement multi-couches
- Comment la fabrication professionnelle garantit une intégration parfaite des entretoises
- Questions fréquemment posées (FAQ)
Les entretoises surélevées sont essentiellement de petits supports qui servent à soutenir les cartes de circuit imprimé (PCB). Elles sont bien plus que de simples petites pièces dans un assemblage de PCB. Ces composants fonctionnent en surélevant légèrement le PCB, ce qui permet une circulation d'air adéquate. Cela garantit une meilleure isolation et un meilleur soutien mécanique. Les entretoises maintiennent la carte stable et empêchent qu'elle ne touche d'autres éléments. Le choix d'une bonne entretoise peut vraiment changer la donne ; elle garantit que votre appareil fonctionne correctement au lieu de risquer une défaillance ou de se détériorer. Ainsi, elles créent un espace permettant à l'air de circuler sous les composants, ce qui est un choix de conception judicieux. Maintenir un espacement adéquat dans des groupes serrés est essentiel pour le refroidissement et la sécurité.
Assurer un montage sécurisé et une résistance aux vibrations.

Les entretoises métalliques stabilisent et soutiennent les cartes de circuit imprimé (PCB) contre la flexion ou la casse causée par les mouvements entre les contrôleurs industriels et les boîtiers de serveurs. Les entretoises métalliques assurent la stabilité des cartes de circuit imprimé de grande taille en les empêchant de se plier à cause de mouvements excessifs, en fournissant des supports métalliques pour la carte. Les fixations (principalement des vis) intègrent souvent des rondelles qui offrent une protection supplémentaire contre le serrage excessif des joints de fixation. Pour sécuriser correctement les cartes de circuit imprimé, les fixations et les entretoises doivent être placées de manière à permettre à la carte de supporter plusieurs charges et chocs, dus aux chutes et autres impacts, sans subir de dommages. Les entretoises peuvent être considérées comme des amortisseurs, en fournissant un point d'ancrage sécurisé à la carte. Si les entretoises ne sont pas utilisées avec une carte de circuit imprimé, celle-ci sera sujette à des dommages dus aux fissures et courts-circuits.
Soutien à la dissipation thermique et au blindage EMI dans les conceptions denses
En surélevant une carte de circuit imprimé (PCB) de sa surface de montage, les entretoises lui offrent de l'espace pour respirer. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les cartes denses et se traduit directement par un meilleur refroidissement. L'air peut circuler autour et sous les composants, emportant la chaleur des points chauds. Les concepteurs laissent souvent intentionnellement des espaces vides et ajoutent même de petits ventilateurs sous les PCB surchargées pour améliorer la convection. Dans les assemblages multi-cartes, tels que les modules RF empilés, les entretoises sont des composants essentiels à ajouter.
Les entretoises métalliques offrent un avantage pratique, car elles peuvent être utilisées comme des bornes de mise à la terre, permettant de connecter la masse de la carte au châssis lui-même. Gardez toujours à l'esprit que le blindage se réalise par une connexion à 360 degrés, du câble au connecteur principal. Cette connexion permet au boîtier métallique de jouer le rôle de blindage EMI. Cela constitue essentiellement une base idéale pour le bon fonctionnement de la carte de circuit imprimé. Les entretoises ne se contentent pas de maintenir les pièces éloignées les unes des autres, empêchant ainsi les courts-circuits. Elles créent également des chemins pour évacuer la chaleur et forment de petits espaces qui aident à contrôler les interférences électromagnétiques (EMI).
Sélection des matériaux pour une compatibilité optimale des PCB
Métaux conducteurs pour la mise à la terre et les voies thermiques
En général, le laiton, l'aluminium et l'acier inoxydable sont les principaux matériaux utilisés comme entretoises.
• Le laiton est couramment utilisé en raison de sa grande résistance aux attaques corrosives. Il possède une conductivité électrique exceptionnelle et est facile à usiner. Il peut être soudé directement au plan de masse d'une carte de circuit imprimé si nécessaire.
• L'aluminium est plus léger que le laiton, mais possède une résistance comparable. Les ingénieurs choisissent fréquemment l'aluminium comme matériau pour les entretoises dans les applications nécessitant une bonne conductivité thermique.
• L'acier inoxydable est le matériau le plus fort et le plus résistant parmi les trois options mentionnées ci-dessus. Les entretoises en acier inoxydable sont plus lourdes que celles en laiton et offrent légèrement moins de capacité de stockage.
Cependant, elles ajoutent du poids et doivent être protégées pour éviter les courts-circuits. Comme le note un guide de conception, il est conseillé d’utiliser une entretoise métallique si l'objectif est de maintenir la conductivité électrique. L'aluminium convient tant qu'il n'est pas anodisé.
Plastiques isolants pour l'isolement électrique et la réduction du poids
Les matériaux isolants comme le plastique et le nylon sont rentables en tant qu'entretoises. En tant qu'isolants, ils aident à prévenir les courants électriques indésirables ou les courts-circuits. Ils sont également plus légers que les métaux et souvent moins chers en gros. Les types de plastiques courants incluent le nylon, l’acétal et le polystyrène. Le nylon est flexible, mais finit par absorber de l'eau, ce qui peut entraîner des changements de taille et de forme au fil du temps.

Les concepteurs font donc attention à utiliser le nylon dans des environnements très humides ou chauds. Le plastique offre une bonne résistance chimique et est assez léger. Il est bien adapté lorsque l'on souhaite simplement surélever une carte tout en gardant les coûts et la masse bas. Ils sont disponibles dans des conceptions auto-verrouillantes ou à emboîtement, offrant ainsi une commodité pour diverses applications. Cependant, les plastiques peuvent changer de forme s'ils sont soumis à un poids important ou à des conditions très chaudes. Pour cette raison, ils ne sont généralement pas choisis pour ces situations.
Matériaux haute performance pour des applications en environnements difficiles

Pour des températures très élevées ou des conditions chimiquement agressives, les céramiques et les polymères haute performance entrent en jeu. Les entretoises en céramique sont essentiellement de petits tubes en céramique capables de supporter des températures qui fondraient la plupart des plastiques. Certaines perles de céramique ne se ramollissent même pas au-dessus de 1000 °C. Elles offrent une excellente isolation sous des charges thermiques extrêmes et ne brûlent pas. Ainsi, les entretoises en céramique sont utilisées pour espacer les composants chauds ou dans l'avionique militaire. En résumé, si une carte de circuit imprimé (PCB) doit supporter des températures extrêmes ou un stress, les concepteurs se tourneront vers ces matériaux d'entretoises haut de gamme pour s'assurer que l'entretoise ne devienne pas un maillon faible.
Comprendre les types d'entretoises dans le contexte de la disposition des PCB
Conceptions filetées pour un montage précis et ajustable
La plupart des entretoises que vous avez vues sur des photos sont filetées. Celles-ci possèdent des filetages internes ou externes. Une entretoise mâle-femelle a un filetage externe à une extrémité et un filetage interne à l'autre. Elles sont extrêmement pratiques pour empiler les cartes ou fixer le PCB à un panneau. Il suffit de visser l'extrémité mâle dans un trou de carte ou de châssis, puis de visser une autre carte sur l'extrémité femelle. Les entretoises femelle-femelle sont filetées des deux côtés et agissent comme un espaceur fixe dans lequel les vis mâles se fixent.

Il existe également des entretoises mâle-mâle qui servent d'adaptateurs. Ces tiges filetées permettent un contrôle précis de l'espacement en utilisant différentes longueurs. Beaucoup d'entretoises filetées ont des corps hexagonaux, ce qui permet de les serrer avec une clé, car cela offre plus de couple et facilite l'assemblage. Les entretoises rondes économisent de l'espace, mais peuvent être plus difficiles à visser à la main.
Options à emboîter et non filetées pour un assemblage simplifié
Toutes les fixations ne nécessitent pas de vis ; il existe également des entretoises à emboîtement ou à pression. Ce sont des tiges en plastique moulé qui s’insèrent facilement dans le trou du PCB ou dans le panneau de montage sans filets. Cela permet d'accélérer considérablement l'assemblage car aucun outil n'est nécessaire. Dans de nombreux produits de consommation, les cartes se clipsent dans un boîtier en plastique via des entretoises ou des fentes intégrées.

Bien que les entretoises à emboîter soient très pratiques, elles sacrifient un peu de résistance. Les clips à montage rapide sont idéaux pour les électroniques à faible coût et à volume élevé, mais ils ne sont généralement pas recommandés pour des environnements soumis à des vibrations ou à des températures élevées. Si vous avez besoin d'un montage permanent tout en souhaitant un assemblage sans outil, il existe également des entretoises de type écrou à emboîter. En général, chaque fois que vous voyez une carte se clipser en place à la main, il est probable que vous regardiez un support ou une entretoise à emboîter.
Variantes mâle-femelle et hexagonales pour configurations multi-cartes
Certaines variantes d'entretoises sont conçues spécifiquement pour des constructions complexes. Par exemple, les entretoises hexagonales mâle-femelle combinent l'empilabilité des tiges filetées. Cela vous permet d'assembler plusieurs cartes en une pile. L'extrémité mâle se visse dans la carte du bas et la carte du dessus se visse sur l'extrémité femelle. Cela réduit le nombre de vis nécessaires et maintient tout aligné. Étant donné qu'elles sont de forme hexagonale, vous pouvez serrer facilement les deux extrémités et ajuster la hauteur en choisissant des versions plus longues ou plus courtes.
Il existe également des entretoises empilables qui s'emboîtent. Elles se composent de deux pièces en plastique qui s'imbriquent. L'une est fixée à la carte du bas et l'autre à la carte du haut, qui s'emboîtent ensuite. Elles se verrouillent à une distance fixe, créant un assemblage sécurisé multi-cartes sans vis supplémentaires. En mélangeant et en assortissant ces composants, vous pouvez empiler et arranger les PCB presque comme des blocs de construction, garantissant à la fois la stabilité et la facilité d'assemblage.
Meilleures pratiques pour l'intégration de la conception des entretoises
Coordination du placement des trous et des tolérances avec les empreintes des PCB
Avant d'ajouter les entretoises, il faut décider où seront placés les trous de montage. Les trous de montage doivent être alignés de manière symétrique pour équilibrer le support. Selon les meilleures pratiques de fabrication, ces trous doivent être dimensionnés et espacés pour correspondre au matériel choisi. Par exemple, si vous utilisez des vis M4, assurez-vous que le PCB possède des trous de dégagement permettant à la vis de passer sans gratter. Les trous dans la carte doivent généralement être légèrement plus grands que la vis (un dégagement de 0,2 à 0,3 mm) pour tenir compte de la tolérance de perçage. Il est également sage de maintenir un espace d'au moins 0,5 mm entre le cuivre et les bords des trous.
Équilibrer la distribution de la charge et le dégagement dans les conceptions de boîtiers
Le placement et la position des trous sont déterminés par la distribution de la charge sur le PCB. Nous devons nous assurer de ne pas exercer une pression excessive sur une zone spécifique de la carte. Pour les PCB plus grands ou ceux avec des composants plus lourds, utilisez plusieurs entretoises. Répartir uniformément les points de support aide à distribuer la pression si l'appareil est frappé ou secoué. Nous pourrions également prendre en compte la force des entretoises. Il est également important de ne pas trop serrer les vis, car cela pourrait déformer la carte. Chaque entretoise et espaceur occupe de l'espace dans le boîtier. Vérifiez que les entretoises, une fois montées, n'obstruent aucune autre pièce ou fil. Dans les couches compactes, utilisez l'entretoise la plus courte qui laisse suffisamment d'espace pour le composant le plus haut en dessous.
Impact sur l'intégrité du signal et la gestion thermique dans les PCBA
Bien que les entretoises soient des composants mécaniques, elles peuvent subtilement affecter les performances électriques. En ce qui concerne l'intégrité du signal, les préoccupations principales sont la mise à la terre et le bruit. Une entretoise métallique connectée à la masse peut en réalité améliorer le blindage. Cependant, des tiges métalliques mal placées peuvent aussi créer de petites boucles de mise à la terre si la mise à la terre du châssis et de la carte n'est pas bien planifiée. Pour minimiser les effets négatifs, éloignez les signaux à haute vitesse des trous de montage. Utilisez des vias ou des plans de masse pour garantir des chemins de retour continus.
Sur le plan thermique, les entretoises aident généralement plutôt qu'elles ne nuisent. En surélevant la carte, elles favorisent la circulation de l'air. Dans les conceptions chaudes, vous pouvez même utiliser des entretoises thermiques. Ce sont des entretoises métalliques qui contactent un dissipateur thermique ou une plaque arrière métallique pour évacuer la chaleur du PCB. À l'inverse, si une carte a des composants des deux côtés, envisagez des entretoises empilées avec ventilation. Dans tous les cas, revoyez toujours le chemin thermique dans la conception finale. Vérifiez que les entretoises ne bloquent pas les évents ou ne piègent pas de poches de chaleur.
Applications réelles de PCB et PCBA et stratégies d'optimisation
Systèmes industriels et automobiles nécessitant une fixation robuste
Dans l'électronique industrielle et automobile, les cartes sont plus sensibles aux vibrations et aux variations de température. Par exemple, dans la conception d'électronique de puissance, vous verrez souvent des entretoises métalliques épaisses et des vis maintenant des PCB épais. Ces systèmes utilisent des entretoises en acier ou en acier inoxydable pour résister à la fatigue mécanique. Les modules automobiles utilisent de l'acier galvanisé ou de l'acier inoxydable pour résister au sel de la route et aux chocs. Dans de tels cas, les concepteurs suivent des normes mécaniques strictes. Des fabricants comme JLCPCB proposent des services d'assemblage avec entretoises pour ces scénarios. Par exemple, JLCPCB permet aux clients de commander des PCBAs avec des entretoises préinstallées. Les directives insistent sur le choix de la bonne hauteur pour éviter la flexion des broches.
Électronique grand public à haute densité et empilement multi-couches
Dans l'électronique grand public, où la demande de miniaturisation est élevée et où plusieurs cartes sont empilées dans un espace réduit. Les entretoises dans ces conceptions sont généralement plus courtes et plus légères. Les ingénieurs utilisent fréquemment des entretoises empilables ou des supports à clip moulé. Par exemple, un module de caméra dans un smartphone peut être monté sur une petite carte PCB qui s'emboîte sur la carte principale. Les considérations thermiques restent importantes. Dans certains ordinateurs portables, le châssis en aluminium lui-même est ancré à la carte avec des entretoises conductrices, ce qui aide à canaliser la chaleur et stabiliser la carte.
Comment la fabrication professionnelle garantit une intégration parfaite des entretoises

Les ateliers modernes de fabrication et d'assemblage de PCB considèrent les entretoises comme des éléments essentiels du design. Ils fournissent des directives et des services pour intégrer les entretoises de manière transparente. Par exemple, la taille et l'espacement corrects des trous sont importants pour maintenir la stabilité mécanique du PCB. Les tolérances de fabrication sur la taille du foret et la position des trous signifient que les concepteurs spécifient souvent des trous légèrement surdimensionnés ou prévoient des zones de retrait de cuivre. Lors de l'assemblage, les machines et les opérateurs suivent les notes de conception : si une entretoise est spécifiée, le BOM (Bill of Materials) et les dessins d'assemblage la mentionneront.
La qualité est également assurée par des tests, car les assemblages de haute qualité utilisent des entretoises durables. Tout cela pour éviter le desserrage et la défaillance mécanique au fil du temps. Certains fabricants renforcent le PCB autour des trous de montage pour éviter le passage du matériel. En résumé, la fabrication professionnelle considère l'intégration des entretoises non pas comme une réflexion après coup, mais comme une étape cruciale.

Questions fréquemment posées (FAQ)
Q : Quelle est la différence entre une entretoise et un espaceur ?
R : Un espaceur est un tube simple qui nécessite des écrous des deux côtés. Une entretoise possède des filetages, de sorte que les vis y sont directement insérées.
Q : Comment choisir la hauteur correcte de l'entretoise ?
R : Choisissez une hauteur supérieure à celle du composant le plus haut, avec un dégagement supplémentaire. Les tailles courantes sont de 5 à 25 mm.
Q : Dois-je utiliser des entretoises métalliques ou plastiques ?
R : Utilisez des entretoises métalliques pour leur résistance ou pour la mise à la terre. Utilisez des entretoises plastiques/nylon pour l'isolation, leur faible coût et leur légèreté.
Q : Les entretoises à emboîter peuvent-elles remplacer les vis ?
R : Oui, pour des assemblages rapides et peu stressants. Non, pour des vibrations, des charges lourdes ou du matériel critique.
Articles les plus lus
• Guide des 10 Composants Électroniques les Plus Couramment Utilisés
• PCBs expliqués : un guide simple des circuits imprimés
• Comprendre les bases des dispositifs et circuits électroniques
• Comprendre le timing des circuits numériques : temps de setup, temps de hold, délai de contamination et décalage d’horloge
Continuez à apprendre
Optimiser l'espacement des pistes PCB haute performance
Points clés Espacement des pistes et dégagement: l'espacement des pistes correspond à la distance bord à bord entre les conducteurs en cuivre d'une même couche, tandis que le dégagement désigne l'enveloppe de sécurité plus large entre les pistes et les éléments qui ne sont pas des pistes, tels que les bords de carte et les trous de fixation. Règle 3W: pour les signaux haute vitesse, maintenez au moins 3 fois la largeur de piste entre les axes centraux, soit un espacement bord à bord de 2W, afin de réd......
Optimiser les pastilles avec relief thermique pour améliorer la dissipation et la fiabilité des soudures
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons du relief thermique limitent l'évacuation de la chaleur afin d'éviter les soudures froides et l'effet pierre tombale sur les petits composants Éviter les reliefs sur les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines pour maximiser l'évacuation thermique et réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20) pour les composants passifs et de......
Maîtriser la largeur des pistes de PCB pour éviter les défaillances thermiques et de signal
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons de connexion thermique retiennent la chaleur afin d'éviter les soudures froides et le tombstoning des petits composants Éviter les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines afin de maximiser l'évacuation thermique et de réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20 mm) pour les composants passifs et des rayons plus larges (0,20–0,3......
Maîtriser les types de métallisation des PCB et le contrôle des procédés pour une fabrication à haut rendement
Points clés Métallisation en deux étapes: une couche d'amorçage chimique est d'abord déposée, puis le cuivre électrolytique apporte la résistance structurelle Choix du procédé: la métallisation sélective du motif permet de réaliser des pistes fines, tandis que la métallisation pleine plaque convient au cuivre épais Intégrité des vias: maintenir un rapport d'aspect ≤10:1 afin d'éviter la fissuration du fût à son point le plus mince Finitions de surface: utiliser l'ENIG pour les pastilles planes des BGA......
Coût des PCB flexibles: guide complet des prix et méthodes pour réduire les coûts
Le coût d'un PCB flexible est souvent le chiffre qui bloque immédiatement un projet. Vous terminez une conception propre sur polyimide, téléversez les fichiers Gerber et recevez un devis plusieurs fois supérieur au prix du même circuit fabriqué sur FR4. Comprendre quels postes déterminent ce montant permet de le réduire. Dans ce guide, vous découvrirez: Les fourchettes de prix réelles des PCB flexibles, du prototype à la production Les facteurs qui influencent le plus le devis d'un FPC L'influence du ......
Conception du contour des PCB : conseils clés et guide pratique
Résumé des points clés Définition du contour de carte : Un contour polygonal fermé dessiné sur la couche mécanique 1, qui définit les limites physiques finales du PCB, y compris les découpes internes, les fentes et les trous de montage. Importance : Le contour de carte affecte directement l'adaptation au boîtier, la stabilité mécanique, l'efficacité de l'assemblage et le rendement de production ; une conception soignée peut réduire les coûts et les délais. Paramètres clés : L'espacement par rapport au......