Directives Essentielles de Conception pour les Flex PCBs
5 min
- 1. Assurer des Espaces Suffisants autour des Trou et Vias
- 2. Éviter les Conceptions de Via dans le Pad
- 3. Prévenir l’Oxydation sur de Grandes Surfaces en Cuivre
- 4. Renforcer et Placer Stratégiquement les Pads
- 5. Concevoir Selon les Exigences de la Coverlay
- 6. Optimiser la Conception des Pads à Or et des Connecteurs
- Conclusion
Les Circuits Imprimés Flexibles (Flex PCBs) jouent un rôle crucial dans l’électronique moderne en permettant des conceptions compactes et légères. Les Flex PCBs ne sont pas nouvelles sur le marché, elles font partie de presque tous les objets électroniques, y compris ceux de petites dimensions et de configurations. En effet, plier les fils, installer les composants et alimenter les petits appareils portables n’est pas aussi simple avec des PCBs rigides. Elles sont spécialement conçues et utilisées pour acheminer l’alimentation et les lignes d'affichage. Bien que les gros équipements électroniques comme les CPU et GPU soient toujours installés sur des PCBs rigides en raison de divers problèmes de conception et de fiabilité, le processus de conception et de fabrication nécessite que les ingénieurs suivent des principes de conception spécialisés. D'après les recommandations approfondies de JLCPCB, voici quelques directives clés pour garantir des conceptions de Flex PCB fiables, manufacturables et performantes.
1. Assurer des Espaces Suffisants autour des Trou et Vias
Trou traversant à la bordure du PCB : Selon le DRC, il faut maintenir un espace minimum de 0,5 mm entre les trous traversants et le bord de la carte. Pour une approche plus pratique, utilisez des fentes en forme de U ouvertes vers le cadre pour éviter les défaillances structurelles.
Via au masque de soudure : Gardez les vias à au moins 0,2 mm des ouvertures du masque de soudure pour éviter l'exposition du cuivre. L'exposition du cuivre peut entraîner des courts-circuits et de la corrosion.
2. Éviter les Conceptions de Via dans le Pad
JLCPCB propose la technologie de via dans le pad pour les cartes rigides et flexibles. Le via dans le pad est possible dans les structures rigides car il n'y a pas de problème de fiabilité. Les cartes rigides contiennent également des packages BGA, ce qui augmente le besoin de via dans le pad. Mais contrairement aux PCBs rigides, les Flex PCBs ne peuvent pas être bouchés en résine, ce qui peut entraîner des problèmes de remontée de soudure et des joints de soudure peu fiables.
3. Prévenir l’Oxydation sur de Grandes Surfaces en Cuivre
Si le cuivre reste exposé à l'air sans un masque de soudure, les zones de cuivre solide peuvent piéger de l'air pendant la stratification de la couverture, entraînant une oxydation sous la chaleur et la pression. Pour éviter ce problème :
- Utilisez des motifs de cuivre en hachures pour réduire la surface.
- Ajoutez des fenêtres de masque de soudure pour ventiler l'air emprisonné.
4. Renforcer et Placer Stratégiquement les Pads
Les pads indépendants, surtout ceux qui se chevauchent des deux côtés, peuvent facilement se détacher car le noyau du FPC n'a que 25 μm d'épaisseur. Il est recommandé d’ajouter un renfort en cuivre autour du pad et de relier les coins du pad à la zone de cuivre, tout en décalant les pads des côtés opposés pour une meilleure adhésion. La méthode consiste à concevoir des pads définis par le masque de soudure pour éviter cela, car la couverture du pad par le masque de soudure renforce mécaniquement la structure.
- Évitez les pads isolés ou superposés, en particulier sur des noyaux de 25 μm.
- Reliez les coins des pads aux zones en cuivre pour renforcer l'adhésion mécanique.
5. Concevoir Selon les Exigences de la Coverlay
Pour les cartes flexibles, la coverlay sert de masque de soudure. Elle doit être pré-fenêtrée avant application. Assurez-vous qu’il y ait un espace de 0,2 mm entre les pads et les traces adjacentes, ainsi qu’un espacement de 0,5 mm entre les pads. Sinon, des ouvertures bridées doivent être utilisées, acceptant des traces exposées. Pour des espacements serrés (< 0,5 mm), exposez les traces de connexion par une seule fenêtre. Ajoutez des lignes de routage anti-déchirure si nécessaire.
6. Optimiser la Conception des Pads à Or et des Connecteurs
Dans le FPC, un câble se termine généralement par un pad en or allant vers un connecteur, ce qui sert à améliorer l'intégrité du signal et permet ainsi de remplacer facilement le câble lors de la réparation. Pour cela, vous pouvez utiliser des pads définis par le masque de soudure pour les connecteurs. Réduire la longueur des doigts d’or de 0,2 mm aide à éviter les courts-circuits dus à la découpe au laser. Assurez-vous que la coverlay chevauche les pads des connecteurs d'au moins 0,3 mm pour une durabilité mécanique.
Conclusion
La conception de Flex PCBs nécessite une attention particulière aux facteurs mécaniques et thermiques. En suivant ces 7 directives essentielles, les ingénieurs peuvent améliorer considérablement la durabilité et la manufacturabilité de leurs conceptions de circuits flexibles. Mais ces 7 directives ne sont qu'un guide de départ pour les FPC, dans le futur nous publierons des guides passionnants sur les FPC et les problèmes de conception associés. Nous continuerons à partager des guides détaillés concernant les problèmes de PCB sur notre page de blog.
Continuez à apprendre
Circuits flexibles médicaux: fabrication et conception
Les circuits flexibles médicaux sont conçus pour s'intégrer dans un endoscope jetable de 1.0 mm, s'enrouler autour du boîtier d'un appareil auditif ou rester sur le bras d'un patient pendant dix jours consécutifs. Lorsqu'un tel circuit tombe en panne, il ne s'agit pas d'un simple retour sous garantie, mais d'un dossier d'historique de dispositif et d'un échange réglementaire. Dans ce guide, vous découvrirez: Ce qui distingue un circuit flexible médical d'un circuit grand public Comment ils sont fabriq......
Guide de conception des PCB flexibles: prévenir les défaillances
Points clés à retenir Une conception fiable de PCB flexible exige davantage que de bonnes performances électriques. Un contrôle approprié du rayon de courbure, le routage des pistes, le placement des vias, le choix des raidisseurs et les considérations DFM sont essentiels pour prévenir les défaillances mécaniques telles que les fissures du cuivre et le délaminage. En suivant des pratiques éprouvées de conception de PCB flexibles, les ingénieurs peuvent améliorer la durabilité et obtenir des résultats ......
Maîtriser les raidisseurs de PCB: guide complet des types, applications et bonnes pratiques pour les circuits flexibles
Les PCB flexibles et rigides-flexibles sont de plus en plus courants dans les conceptions électroniques modernes, mais leur nature souple pose des problèmes de fiabilité mécanique, notamment au niveau des connecteurs, du montage des composants et des zones soumises à des flexions dynamiques. Les raidisseurs de PCB constituent des matériaux de renfort localisés qui permettent de résoudre efficacement ces problèmes. Ils ajoutent de la rigidité dans des zones définies afin d'assurer un soutien mécanique ......
Comment le coverlay flexible protège et renforce la durabilité des PCB flexibles
Points clés Le coverlay flexible est une couche durable de film polyimide appliquée sur les pistes de cuivre des PCB flexibles. Il constitue l'équivalent flexible du masque de soudure. Il protège les pistes contre l'oxydation, l'humidité, l'abrasion, les produits chimiques et les courts-circuits, tout en supportant plus de 200 000 cycles de flexion sans fissurer. Comparé au masque de soudure standard, le coverlay offre une meilleure isolation, une étanchéité supérieure et une fiabilité durable pour le......
Processus de fabrication des PCB flexibles: du prototype à la production en série
Les circuits imprimés flexibles, généralement appelés PCB flexibles, représentent une avancée majeure dans l'électronique moderne grâce à leurs conceptions compactes, légères, dynamiques et précises. Les PCB flexibles peuvent être pliés, torsadés et repliés, ce que les cartes rigides ne permettent pas. Ces caractéristiques ont favorisé leur adoption dans des secteurs allant des technologies portables à l'électronique grand public, en passant par l'aérospatiale et les technologies médicales. Face à la ......
Circuits flexibles en polyimide: guide matériaux et design
Avez-vous déjà ouvert un appareil pliable, comme un téléphone, un module de caméra ou un bracelet de fitness connecté, et vous êtes-vous demandé comment l'électronique pouvait supporter des milliers de flexions sans se casser? Le secret réside le plus souvent dans un circuit flexible en polyimide. Ce film fin, de couleur ambrée, est utilisé sur la plupart des produits qui doivent se plier, se tordre ou épouser une courbe. Les cartes rigides en FR4 conviennent parfaitement aux alimentations et aux cart......