Directives essentielles de conception FPC pour ingénieurs – Partie 2 : Conseils pour des PCB flexibles fiables
5 min
- Conception de la panelisation
- Conception des renforts
- Remarques sur l’épaisseur de la carte
Dans la Partie 1 de notre série sur la conception des PCB flexibles (FPC), nous avons couvert les bases essentielles que tout ingénieur doit connaître. Dans cette Partie 2, nous abordons des techniques de conception plus avancées afin de garantir que vos FPC soient non seulement fonctionnels, mais aussi fiables, durables et optimisés en termes de performances.
Que vous conceviez pour des objets portables, des dispositifs médicaux ou des applications automobiles, ces directives vous aideront à relever des défis complexes et à créer des PCB flexibles de haute qualité.
Conception de la panelisation
1. Si un panneau entier est constitué de plaques en acier, il devient lourd, ce qui rend le FPC sujet à l’étirement et à la déformation. Cela complique l’assemblage SMT. L’écartement minimal entre les cartes renforcées doit être de 3 mm. La largeur des fentes doit être de 0,5 mm. Les points de connexion doivent avoir une largeur de 1 mm, avec un point de connexion tous les 15 mm. Lors de la commande, précisez que chaque pièce doit être séparée par du papier et intercalée entre des cartons.
2. Les points de connexion ne doivent pas être placés sur les doigts dorés, car cela rendrait les doigts dorés irréguliers.
3. Un nombre insuffisant de points de connexion peut entraîner le détachement des cartes. Chaque PCB doit comporter au moins deux points de connexion. La largeur des connexions doit être d’au moins 0,8 mm et doit être ajustée en fonction de la taille de la carte — les cartes plus grandes nécessitent davantage de connexions.
4. Un nombre excessif de points de connexion sur les petites cartes rend le dépannelisation difficile. Si l’assemblage SMT n’est pas requis, utilisez des connexions de 0,3 mm de largeur pour faciliter la séparation manuelle.
5. Un faible taux d’utilisation du panneau augmente les coûts. Optimisez la largeur du panneau à 119 mm ou 240/250 mm, ou utilisez une panelisation tierce.
6. Les petites cartes peuvent être aspirées lors du nettoyage des poussières au laser. Les cartes de taille inférieure à 20 × 20 mm doivent être panelisées pour l’expédition ou faire l’objet d’une séparation de panneau effectuée par JLC.
Conception des renforts
Le renfort consiste à ajouter des matériaux rigides à des zones spécifiques du FPC afin de faciliter l’assemblage. Le renfort PI convient à l’insertion de doigts dorés. Le FR4 est utilisé pour des applications d’entrée de gamme. Le renfort en acier offre une bonne planéité et ne se déforme pas, ce qui le rend adapté au montage de puces.
1. Le renfort en acier ne doit pas être utilisé pour les trous traversants, car il peut provoquer des courts-circuits. L’acier ayant une faible magnétisation, il ne doit pas être utilisé avec des capteurs à effet Hall. Il est également déconseillé pour l’insertion de doigts dorés.
2. Si une insertion de doigts dorés est requise, indiquez l’épaisseur totale (généralement fournie dans la fiche technique du connecteur). L’épaisseur du renfort PI ne doit pas être calculée simplement en soustrayant l’épaisseur du FPC à l’épaisseur totale. Utilisez le calculateur d’épaisseur PI pour doigts dorés de JLC.
3. Conception des découpes de renfort : Le renfort doit éviter les trous ou pastilles de composants sous-jacents. Idéalement, le client doit définir cette zone. Par défaut, JLCPCB évite les pastilles de 0,3 mm. Si la largeur restante du renfort après découpe est inférieure à 2 mm, JLC supprimera l’intégralité de la zone de renfort sans consultation supplémentaire, sauf indication contraire.
4. Le renfort des doigts dorés doit dépasser les pastilles des doigts dorés d’au moins 1,0 mm afin d’éviter toute cassure.
5. Le film de blindage électromagnétique peut être conducteur des deux côtés. Si des réseaux différents existent en dessous, le film de blindage doit être supprimé.
6. Un renfort en acier sur des pastilles provoque des courts-circuits.
7. Un renfort FR4 inférieur à 5 mm de largeur peut se casser ou se carboniser. Utilisez plutôt un renfort PI ou en acier. La largeur de l’adhésif doit être d’au moins 3 mm.
8. Le renfort ou l’adhésif ne doit pas être situé près des pastilles SMT, sinon l’impression de pâte à souder devient impossible. Si cela est inévitable, appliquez le renfort ou l’adhésif après l’assemblage SMT.
Remarques sur l’épaisseur de la carte
1. L’épaisseur de carte sélectionnée lors de la commande inclut la coverlay, l’épaisseur du cuivre et celle du substrat PI. S’il existe des zones sans cuivre ou sans coverlay, l’épaisseur finale peut être plus faible. Tenez-en compte lors de la conception.
2. L’impédance FPC est difficile à calculer précisément avec un logiciel de simulation. Référez-vous aux valeurs empiriques de largeur fournies par JLC, mais réalisez toujours un prototype au préalable. Ceci s’applique aux cartes double face d’une épaisseur de 0,11 mm.
La conception de PCB flexibles fiables et performants nécessite une combinaison de techniques avancées, de planification rigoureuse et de collaboration avec des fabricants expérimentés. En suivant ces directives essentielles, vous pouvez créer des FPC capables de répondre aux exigences des applications les plus complexes.
Ces bonnes pratiques de conception permettent d’anticiper les problèmes de fabrication, d’améliorer la vérifiabilité avant production, de réduire les itérations et de minimiser les coûts.
Continuez à apprendre
Circuits flexibles gravés sur mesure: guide des matériaux et de la fabrication
Les circuits flexibles gravés sur mesure permettent à la charnière d'un téléphone pliable ou à une aide auditive de faire passer des connexions dans des espaces où aucun câble ne pourrait entrer. La difficulté réside dans la personnalisation. Chaque circuit est découpé selon votre contour, vos zones de pliage et votre plan de renforts. Une seule dimension incorrecte suffit donc à rendre la pièce terminée inutilisable. Dans ce guide, vous découvrirez: Les différences entre les circuits flexibles gravés......
PCB flexible à fabrication rapide: guide du prototypage express et des délais
Un service de fabrication rapide de PCB flexibles fait la différence entre un concept validé et un produit expédié au cours du trimestre. La plupart des retards ne sont pas causés par l'usine. Ils proviennent d'une ouverture de coverlay dessinée avec un dégagement insuffisant de 0,05 mm ou de l'absence d'un plan de renfort. Chacune de ces erreurs suspend la commande pendant qu'un ingénieur demande des précisions par e-mail. Dans ce guide, vous découvrirez: Ce qui distingue la fabrication rapide des PC......
Électronique FPC: définition, fonctionnement, applications et avantages
L'électronique FPC permet à l'appareil photo de votre téléphone de continuer à fonctionner après des centaines de cycles d'ouverture et de fermeture. Démontez presque n'importe quel appareil moderne et vous trouverez un fin ruban ambré transportant les signaux dans des angles qu'aucune carte rigide ne pourrait suivre. Dans ce guide, vous découvrirez: La signification de FPC et les différences entre FFC et FPC Le fonctionnement d'un circuit flexible qui transmet un signal tout en se pliant Les matériau......
PCB rigide-flexible: allier souplesse et robustesse
Dans un secteur électronique en constante évolution, la demande en appareils plus compacts, plus fiables et plus polyvalents continue de progresser. Pour répondre à ces exigences, les ingénieurs et les concepteurs s'intéressent de plus en plus aux PCB rigides-flexibles. Ces circuits imprimés associent des substrats rigides et flexibles au sein d'une seule structure interconnectée. Ils peuvent ainsi se plier dans certaines zones tout en conservant une rigidité mécanique dans les autres. Les normes et r......
Quand les circuits imprimés rigides atteignent leurs limites – comment les PCB flexibles et rigides-flexibles résolvent des problèmes réels de conception
Dans le développement moderne de l'électronique, les appareils deviennent de plus en plus petits, légers et fonctionnellement complexes. Les circuits imprimés rigides traditionnels atteignent de plus en plus leurs limites physiques et constructives. C'est précisément là que les Flex PCB et Rigid-Flex PCB interviennent – non pas comme une tendance passagère, mais comme une solution durable à des problèmes réels de conception dans la conception des PCB. Cet article montre quels défis les circuits imprim......
Directives Essentielles de Conception pour les Flex PCBs
Les Circuits Imprimés Flexibles (Flex PCBs) jouent un rôle crucial dans l’électronique moderne en permettant des conceptions compactes et légères. Les Flex PCBs ne sont pas nouvelles sur le marché, elles font partie de presque tous les objets électroniques, y compris ceux de petites dimensions et de configurations. En effet, plier les fils, installer les composants et alimenter les petits appareils portables n’est pas aussi simple avec des PCBs rigides. Elles sont spécialement conçues et utilisées pou......