This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Qu'est-ce que l'ENEPIG et comment se compare-t-il à l'ENIG dans la finition des PCB ?

Publié initialement Jul 10, 2026, mis à jour Jul 10, 2026

11 min

Table des matières
  • En quoi l'ENEPIG est-il différent de la finition PCB ENIG :
  • En quoi consiste le placage ENEPIG ?
  • Étapes du processus de fabrication des PCB ENEPIG :
  • Avantages/Inconvénients de la finition ENEPIG :
  • Limitation de la finition de surface ENEPIG :
  • Pourquoi plaquer les PCB en utilisant l'ENEPIG ?
  • Défis de processus associés à l'ENEPIG :
  • Propriétés de l'ENEPIG :
  • Utilisations de la finition de surface ENEPIG :
  • Conclusion :

L'ENEPIG (Nickel Autocatalytique, Palladium Autocatalytique, Or par Immersion) est un type de placage de surface appliqué sur un circuit imprimé (PCB) pour le protéger des facteurs environnementaux pendant le stockage et le fonctionnement. L'ENEPIG est préparé en déposant du nickel autocatalytique (Ni 3-5 μm), suivi de palladium autocatalytique (Pd 0,05-0,1 μm), et d'une couche d'or par immersion (Au 0,03-0,05 μm). Il est bénéfique pour la résistance des joints de soudure, le soudage de fils d'or, le soudage de fils d'aluminium, et offre une faible résistance de contact. Il peut être facilement déposé sur presque tous les PCB, c'est pourquoi on l'appelle également « Finition Universelle ».

Sa compatibilité avec les conceptions avancées HDI (Interconnexion Haute Densité) permet la création d'appareils électroniques plus élégants et plus compacts sans compromettre la fonctionnalité. Aujourd'hui, nous allons démêler les nuances complexes entre deux concurrents remarquables : l'ENIG (Nickel Autocatalytique, Or par Immersion) et l'ENEPIG (Nickel Autocatalytique, Palladium Autocatalytique, Or par Immersion). Alors, attachez vos ceintures alors que nous embarquons pour ce voyage éclairant !

En quoi l'ENEPIG est-il différent de la finition PCB ENIG :

L'ENIG (Nickel Autocatalytique, Placage Or) est un revêtement métallique à 2 couches de 2 à 8 µm d'or sur 120 à 240 µm de nickel. D'autre part, le placage ENEPIG comporte une couche supplémentaire de palladium par rapport au placage ENIG qui ne comprend que du nickel et de l'or. L'ENEPIG (Nickel-Palladium-Or Autocatalytique) est un revêtement métallique à 3 couches composé de nickel, de palladium et d'or. Cette couche supplémentaire permet d'éviter ce que l'on appelle le syndrome de la « Pastille Noire », qui résulte de la corrosion causée par l'or sur la couche de nickel. De plus, des études récentes ont montré que les PCB revêtus d'ENEPIG présentent une fiabilité jusqu'à 30 % supérieure lors de fluctuations de température extrêmes par rapport à l'ENIG.

Placage PCB ENIG :

L'ENIG, connu pour son adoption généralisée, a longtemps été une référence dans la fabrication de PCB. Il offre une base fiable avec une résistance à la corrosion et une excellente soudabilité. Cependant, le paysage en constante évolution de l'électronique exige plus que la simple fiabilité ; il aspire à l'innovation sans compromettre la qualité des circuits à grande vitesse.

Cependant, les finitions de surface ENIG ne sont utilisées que dans les produits grand public d'entrée de gamme en raison de leurs problèmes de qualité. Pour commencer, les finitions de surface ENIG ne fournissent pas de résultats fiables pour le soudage de fils d'or. Cela est dû au fait que l'interaction entre l'étain et l'or produit des intermétalliques problématiques, entraînant une fiabilité réduite des joints de soudure.

Placage PCB ENEPIG :

L'ENEPIG est une finition de surface révolutionnaire qui élève le jeu à des hauteurs étonnantes. L'ENEPIG est un type de placage métallique pour PCB. Développée il y a environ une décennie, ce type de finition de surface a gagné en popularité ces dernières années en raison de son coût relativement bas par rapport à d'autres types de placage à l'or pour PCB. L'association du nickel et du palladium apporte une stabilité chimique supérieure, protégeant vos PCB contre les environnements les plus hostiles. Les attributs enchanteurs de l'ENEPIG incluent des capacités de soudage de fils exceptionnelles et une surface plus lisse et plus uniforme, préparant le terrain pour les applications haute fréquence et les conceptions miniaturisées.

Surnommée la « finition de surface universelle » pour sa capacité à être déposée sur pratiquement n'importe quel assemblage de PCB, les finitions ENEPIG sont principalement utilisées pour supporter le soudage, le soudage de fils d'or et d'aluminium. Globalement, dans le processus de prototypage de PCB, l'ENEPIG et l'ENIG appartiennent au processus de traitement de surface. La différence est que l'ENIG est effectué avant le masque de soudure tandis que l'ENEPIG est effectué après le masque de soudure.

En quoi consiste le placage ENEPIG ?

● Nickel autocatalytique – Couche résistante à la corrosion

● Palladium autocatalytique – Couche barrière empêchant la diffusion du nickel

● Or par immersion – La couche la plus externe assure la soudabilité

Le terme « autocatalytique » fait référence à un dépôt autocatalytique sans utiliser de courant électrique. Les métaux se déposent par une réaction de réduction chimique. Cette finition trimétallique offre une excellente soudabilité tout en résistant à la corrosion et à l'oxydation. C'est une alternative aux finitions conventionnelles comme le nickel/or électrolytique et l'étain par immersion.

Étapes du processus de fabrication des PCB ENEPIG :

L'ENEPIG implique quatre couches de métal déposées sur une surface de PCB. Ce sont le cuivre, le nickel, le palladium et l'or. Le processus de création d'une finition de surface ENEPIG comprend les étapes suivantes :

1) Activation du cuivre : Ce processus est réalisé à l'aide d'une réaction de déplacement, qui fait agir la couche de cuivre comme une surface catalytique.

2) Nickel autocatalytique : Le nickel agit comme une couche barrière, empêchant le cuivre d'interagir avec les autres métaux. La couche est déposée sur la surface de cuivre catalytique en utilisant une réaction d'oxydo-réduction. Le résultat est une couche d'une épaisseur comprise entre 3,0 et 5,0 microns.

3) Palladium autocatalytique : La couche de palladium est ce qui différencie la technologie de finition de surface ENEPIG de l'ENEG, agissant comme une autre couche barrière. Le palladium empêche la couche de nickel de se corroder et de diffuser dans la couche d'or. Ce palladium est déposé sur une couche d'une épaisseur de 0,05 à 0,1 microns, selon l'application.

4) Or par immersion : L'or est la dernière couche ajoutée aux surfaces ENEPIG, apportant les avantages d'une faible résistance de contact, d'une protection contre le frottement et d'une résistance à l'oxydation. L'or préserve également la soudabilité du palladium. Le palladium sur le PCB se dissout et libère des électrons qui réduisent les atomes d'or qui l'entourent. Les ions d'or se fixent ensuite à la surface du PCB, remplaçant certains ions de palladium et résultant en une couche externe relativement mince, ayant une épaisseur de 0,03 et 0,05 micromètres.

Avantages/Inconvénients de la finition ENEPIG :

1) Éviter le risque de pastille noire : Une couche supplémentaire empêche la diffusion et la migration du nickel, évitant la corrosion des alliages nickel-phosphore autocatalytiques. Pour inhiber efficacement l'oxydation de la couche superficielle de nickel et prévenir l'apparition de la pastille noire lors du processus de soudage.

2) Fiabilité à long terme du revêtement : Le revêtement ENEPIG a une stabilité élevée, et aucun défaut évident n'est généré par MEB après un traitement de vieillissement, indiquant sa fiabilité à long terme.

3) Soudage sans plomb : Le revêtement ENEPIG peut former des joints de soudure avec une résistance de soudage élevée avec une soudure sans plomb (Sn-Ag-Cu) pour atteindre la même résistance de soudage qu'une soudure au plomb (étain/plomb). Il peut résister à plusieurs cycles de refusion.

4) Haute fiabilité du soudage et du soudage de fils : Le traitement de surface ENEPIG peut obtenir de bonnes performances de liaison de soudure et de soudage de fils.

5) Faible coût : L'utilisation de palladium permet de réduire l'épaisseur de la couche d'or, ce qui réduit finalement le coût.

Limitation de la finition de surface ENEPIG :

Elle est plus sujette aux fractures en raison de la fragilité des couches étain-palladium formées sur le dessus du placage de nickel.

Pourquoi plaquer les PCB en utilisant l'ENEPIG ?

Les PCB modernes continuent de progresser, donnant naissance à des appareils électroniques plus petits et plus légers qui maintiennent une fonctionnalité et une vitesse maximales. Pour aider à améliorer la fonctionnalité tout en maintenant l'intégrité structurelle, le placage des PCB avec une finition métallique est devenu une priorité. De toutes les options de placage disponibles, l'ENEPIG offre le plus grand nombre d'avantages tout en maintenant les coûts de traitement et de matériaux relativement bas. Il présente également plus d'avantages que les autres options de finition, comme le placage à l'étain, à l'argent, l'ENEG et l'ENIG, notamment une excellente soudabilité, une durabilité et des propriétés anticorrosion.

Ces avantages ne sont pas seulement importants dans l'électronique grand public, mais aussi dans une variété d'autres industries. Les finitions ENEPIG aident à maintenir la haute fonctionnalité et la fiabilité des PCB, ce qui en fait une finition idéale pour les applications où la fiabilité est une priorité élevée. Quelques exemples incluent les industries automobile, aérospatiale et de défense, et médicale.

Défis de processus associés à l'ENEPIG :

● Uniformité : Le dépôt autocatalytique dépend des conditions chimiques locales. Une surveillance attentive et une agitation du bain sont nécessaires.

● Activation du palladium : Une activation insuffisante peut provoquer un dépôt de nickel non uniforme et une fragilisation de l'or.

● Entretien du bain : L'analyse et le réapprovisionnement réguliers des bains autocatalytiques sont essentiels.

● Adhérence du masque de soudure : La compatibilité entre le masque de soudure et la chimie de l'ENEPIG doit être assurée.

● Remplissage des vias : Dépose uniquement un revêtement mince. Pour des revêtements plus épais, un ajout supplémentaire de cuivre autocatalytique peut être nécessaire.

Propriétés de l'ENEPIG :

L'ENEPIG a lentement gagné en popularité en tant qu'option de placage, avec une récente augmentation de popularité résultant de la baisse des prix du palladium brut. La méthode est également populaire en raison de ses avantages profonds, notamment les suivants :

Faible résistance de contact : Une faible résistance de contact est essentielle dans les PCB pour éviter la surchauffe, les pertes d'énergie et une mauvaise mise à la terre. Les finitions ENEPIG peuvent garantir cette faible résistance grâce au dépôt contrôlé de nickel, de palladium et d'or.

Barrières de protection : Le nickel et le palladium dans une finition ENEPIG agissent tous deux comme des couches barrières, empêchant le cuivre d'être affecté par l'étain dans la soudure. Ces barrières améliorent considérablement la soudabilité. Elles empêchent également le cuivre de se mélanger à l'or et d'affecter la conductivité.

Durée de conservation illimitée : Contrairement à de nombreuses autres options de placage comme l'argent, le cuivre et l'aluminium, le palladium et l'or ne ternissent ni ne s'oxydent. Ce sont des conditions progressives qui résultent de l'exposition à l'air et à l'humidité. Les deux conditions entraînent une soudabilité réduite et une qualité globale réduite de la finition, et les deux s'aggravent avec le temps.

Utilisations de la finition de surface ENEPIG :

La finition de surface ENEPIG est idéale pour les circuits imprimés qui supportent divers types de boîtiers, notamment la technologie THT (à trous traversants), le SMT, le BGA, le soudage de fils, etc. Les applications clés où la finition ENEPIG offre des avantages sont :

● Soudage sans plomb : Rend son utilisation moins dangereuse.

● Électronique automobile : Sans halogène et résiste aux températures élevées.

● Avionique et aérospatiale : Fournit la haute fiabilité requise pour les conditions extrêmes.

● Électronique médicale : Finition biocompatible

● Circuits numériques à grande vitesse : L'or offre une stabilité à faible résistance de contact.

Conclusion :

Globalement, nous pouvons conclure que l'ENEPIG est une meilleure technique de placage de surface offrant une excellente soudabilité, une fiabilité de contact, une compatibilité avec les soudures sans plomb, permet le soudage de fils et fournit une faible résistance de contact stable. D'autre part, il présente également certains inconvénients : il nécessite un contrôle de processus précis, le palladium est coûteux, et les multiples étapes de placage augmentent le temps de cycle. Mais globalement, c'est une meilleure technologie qui offre un rapport performance/prix optimiste.

JLCPCB

Continuez à apprendre