Circuits Ponts de Base
8 min
- Types de Circuits Ponts de Base :
- Pourquoi les Circuits Ponts Sont-Ils Importants ?
- Applications des Circuits Ponts
- Conclusion
Un circuit pont divise une tension d'entrée en deux chemins, compare les tensions à travers différentes branches et fournit une sortie. Ces circuits sont largement appréciés pour leur précision et leur polyvalence dans la comparaison, l'équilibrage ou la mesure des propriétés électriques. Ils sont utilisés dans des applications telles que la détection, l'étalonnage et même le filtrage. Ils sont constitués d'une combinaison de quatre éléments résistifs, capacitifs ou inductifs disposés dans une structure quadrilatère (en forme de pont) en fonction de l'application de mesure. Les circuits ponts peuvent être dessinés sous forme schématique en forme de H ou en forme de diamant, bien que la configuration en diamant soit plus courante.
La source de tension alimentant le circuit pont est appelée la source d'excitation. Cette source peut être continue (DC) ou alternative (AC) selon l'application du circuit pont. Les circuits ponts, inventés au début du 19e siècle par Samuel Hunter Christie, ont été essentiels dans les progrès technologiques, depuis la mesure des résistances électriques inconnues jusqu'à l'activation de capteurs avancés aujourd'hui. Ces circuits sont largement utilisés dans les laboratoires et l'industrie et témoignent des principes fondamentaux de l'ingénierie électrique. Plongeons plus profondément dans la compréhension des circuits ponts et voyons comment ces ponts sont implémentés dans des schémas de circuits avec d'autres composants.
Types de Circuits Ponts de Base :
Les circuits ponts sont restés à l'avant-garde des techniques de mesure électrique pendant des générations. Parmi la multitude de circuits, cinq circuits ponts distincts ont été universellement reconnus pour leur précision et leur polyvalence. Examinons plus en détail chacun d'eux. Voici un aperçu des 10 principaux types de circuits ponts :
1. Pont de Wheatstone
Ce pont est fondamentalement une configuration en diamant de quatre résistances et est utilisé pour mesurer des résistances inconnues. Lorsqu'il est équilibré, le rapport de deux résistances adjacentes est égal au rapport des deux autres, permettant ainsi de déterminer une résistance inconnue. Ainsi, si trois valeurs de résistance sont connues, une quatrième valeur inconnue peut être obtenue. Il est largement utilisé dans les laboratoires pour des mesures de résistance précises et dans les industries où les capteurs changent de résistance en fonction de certains paramètres physiques.
Il a des applications dans les jauges de contrainte pour les mesures mécaniques et les thermomètres à résistance pour la mesure de température. Par exemple : une jauge de contrainte montée sur une structure mécanique détecte la déformation en changeant sa résistance. Le pont de Wheatstone convertit ce changement de résistance en une tension mesurable.
2. Pont de Kelvin
Semblable au pont de Wheatstone, un circuit de pont de Kelvin est utilisé pour mesurer des résistances électriques inconnues, sous 1 Ohm. Il est particulièrement destiné à mesurer des résistances assemblées en tant que résistances à quatre bornes. Il permet une mesure de résistance à haute précision, particulièrement pour les faibles résistances. Lors de la mesure de très faibles résistances dans les fils ou les contacts, le pont de Kelvin élimine les erreurs dues à la résistance des fils.
3. Pont de Maxwell
Utilisé pour mesurer des inductances inconnues. Donné par James C. Maxwell, ce pont se spécialise dans l'évaluation des inductances inconnues à l'aide de capacitances et de résistances connues. Le pont est équilibré en ajustant la résistance et la capacitance jusqu'à ce que le détecteur montre aucune déviation. Il est particulièrement adapté pour mesurer des inducteurs avec des facteurs de qualité moyens, allant de 1 à 10.
4. Pont de Hay
Le pont de Hay est une version améliorée du pont de Maxwell, spécifiquement conçu pour des mesures d'inductance plus précises, surtout lorsque le facteur de qualité de l'inducteur est élevé. Ce pont est optimal pour les inducteurs à facteur de qualité élevé, généralement ceux dont le facteur dépasse 10.
5. Pont de Schering
Utilisé pour mesurer une capacitance inconnue et la perte diélectrique. Le pont de Schering est crucial pour les applications à haute fréquence. Dans une configuration courante, un condensateur et une résistance connus sont connectés en série dans un bras, tandis qu'un condensateur inconnu et sa résistance parallèle sont placés dans l'autre. Cette configuration est largement utilisée dans la fabrication de condensateurs pour les contrôles de qualité et dans les laboratoires pour des mesures précises de la capacitance.
6. Ponts AC
Utilisés pour mesurer des quantités complexes comme l'inductance, la capacitance et l'impédance. Ils fonctionnent avec un courant alternatif et sont essentiels pour les applications à haute fréquence.
Par exemple : un circuit de pont Wien est utilisé pour mesurer précisément la capacitance en termes de fréquence et de résistance. Il est également utilisé pour mesurer les fréquences audio. Il s'équilibre lorsque le rapport d'impédance dans un bras correspond au rapport de l'autre bras.
7. Pont Diode
Un circuit de pont diode est utilisé pour fournir la même polarité de sortie pour chaque polarité de l'entrée. Un circuit de pont diode, également appelé redresseur de pont, est une configuration de quatre diodes disposées en topologie de pont. Il est couramment utilisé pour convertir le courant alternatif (AC) en courant continu (DC) dans les alimentations électriques. Il existe trois types de circuits diodes pour la conversion AC à DC : demi-onde, pleine onde et redresseur de pont.
8. Pont H
Un circuit en pont H est utilisé pour permettre aux moteurs à courant continu (DC) dans les robots de se déplacer en avant et en arrière en activant une tension à travers une charge. Il s'agit essentiellement d'un circuit utilisé dans les applications de commande de moteur, où un signal de contrôle est utilisé pour faire tourner le moteur dans le sens horaire et antihoraire.
9. Pont Fontana
Un circuit de pont Fontana est utilisé pour implémenter un convertisseur de fréquence à large bande de tension vers courant. Le circuit de pont Fontana est un circuit électrique spécialisé utilisé pour des mesures précises de la capacitance et de la résistance dans diverses configurations. Il fonctionne sur le principe de l'équilibrage des impédances dans une configuration de pont, ce qui le rend efficace pour l'évaluation précise des composants dans les applications de laboratoire et industrielles.
Il est couramment employé dans les tests et l'étalonnage des condensateurs, offrant une haute sensibilité et fiabilité. La conception du circuit permet de gérer des mesures de haute précision et des tests de condensateurs à faible perte. Sa polyvalence en fait un outil précieux pour les tests d'électronique avancée.
10. Pont Carey Foster
Un circuit de pont Carey Foster est utilisé pour mesurer de petites différences entre deux grandes résistances afin de calculer des résistances faibles. Il est particulièrement utile pour déterminer la résistance inconnue de fils ou de composants en les comparant à une résistance standard connue. Le circuit atteint la précision en équilibrant le pont par une méthode de nullité, éliminant les erreurs dues aux résistances des fils dans l'installation.
Dans l'ensemble, ces circuits ponts soulignent l'importance des mesures précises en ingénierie électrique, chacun ayant un but distinct pour répondre à une multitude d'applications.
Pourquoi les Circuits Ponts Sont-Ils Importants ?
Les circuits ponts offrent une précision exceptionnelle en annulant les influences externes lorsqu'ils sont équilibrés. Leurs avantages incluent :
1. Précision dans la mesure : Indispensable pour les applications en laboratoire et industrielles.
2. Plage dynamique : Peut mesurer des propriétés électriques faibles et élevées.
3. Flexibilité : En ajustant les composants, les circuits ponts peuvent mesurer différents paramètres.
4. Simplicité : Malgré leur efficacité, la conception est simple et facilement adaptable.
Applications des Circuits Ponts
Les circuits ponts ont une large gamme d'applications en électronique, notamment :
• Détection et instrumentation : Utilisés dans les jauges de contrainte, les thermistances et les capteurs piézoélectriques.
• Tests électriques : Calibrage de la capacitance et de la résistance.
• Conditionnement de signal : Filtrage et comparaison de signaux.
• Conversion AC/DC : Utilisés dans les redresseurs pour convertir le courant alternatif en courant continu.
• Tests d'inducteurs et de condensateurs : Les ponts comme Maxwell et Schering sont largement utilisés dans les laboratoires.
Conclusion
Les circuits ponts forment la base des mesures de précision et du traitement des signaux en électronique. Du pont de Wheatstone pour la mesure de résistance au pont de Schering pour les tests de capacitance, leur diversité et leur utilité sont incomparables. Comprendre les principes fondamentaux des circuits ponts permet aux ingénieurs et techniciens d'implémenter des systèmes précis et fiables dans divers domaines. Que vous soyez étudiant, amateur ou professionnel, maîtriser les circuits ponts est une étape essentielle pour explorer le monde de l'électronique.
Articles les plus lus
• Guide des 10 Composants Électroniques les Plus Couramment Utilisés
• PCBs expliqués : un guide simple des circuits imprimés
• Comprendre les bases des dispositifs et circuits électroniques
• Comprendre le timing des circuits numériques : temps de setup, temps de hold, délai de contamination et décalage d’horloge
Continuez à apprendre
Optimiser l'espacement des pistes PCB haute performance
Points clés Espacement des pistes et dégagement: l'espacement des pistes correspond à la distance bord à bord entre les conducteurs en cuivre d'une même couche, tandis que le dégagement désigne l'enveloppe de sécurité plus large entre les pistes et les éléments qui ne sont pas des pistes, tels que les bords de carte et les trous de fixation. Règle 3W: pour les signaux haute vitesse, maintenez au moins 3 fois la largeur de piste entre les axes centraux, soit un espacement bord à bord de 2W, afin de réd......
Optimiser les pastilles avec relief thermique pour améliorer la dissipation et la fiabilité des soudures
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons du relief thermique limitent l'évacuation de la chaleur afin d'éviter les soudures froides et l'effet pierre tombale sur les petits composants Éviter les reliefs sur les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines pour maximiser l'évacuation thermique et réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20) pour les composants passifs et de......
Maîtriser la largeur des pistes de PCB pour éviter les défaillances thermiques et de signal
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons de connexion thermique retiennent la chaleur afin d'éviter les soudures froides et le tombstoning des petits composants Éviter les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines afin de maximiser l'évacuation thermique et de réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20 mm) pour les composants passifs et des rayons plus larges (0,20–0,3......
Maîtriser les types de métallisation des PCB et le contrôle des procédés pour une fabrication à haut rendement
Points clés Métallisation en deux étapes: une couche d'amorçage chimique est d'abord déposée, puis le cuivre électrolytique apporte la résistance structurelle Choix du procédé: la métallisation sélective du motif permet de réaliser des pistes fines, tandis que la métallisation pleine plaque convient au cuivre épais Intégrité des vias: maintenir un rapport d'aspect ≤10:1 afin d'éviter la fissuration du fût à son point le plus mince Finitions de surface: utiliser l'ENIG pour les pastilles planes des BGA......
Coût des PCB flexibles: guide complet des prix et méthodes pour réduire les coûts
Le coût d'un PCB flexible est souvent le chiffre qui bloque immédiatement un projet. Vous terminez une conception propre sur polyimide, téléversez les fichiers Gerber et recevez un devis plusieurs fois supérieur au prix du même circuit fabriqué sur FR4. Comprendre quels postes déterminent ce montant permet de le réduire. Dans ce guide, vous découvrirez: Les fourchettes de prix réelles des PCB flexibles, du prototype à la production Les facteurs qui influencent le plus le devis d'un FPC L'influence du ......
Conception du contour des PCB : conseils clés et guide pratique
Résumé des points clés Définition du contour de carte : Un contour polygonal fermé dessiné sur la couche mécanique 1, qui définit les limites physiques finales du PCB, y compris les découpes internes, les fentes et les trous de montage. Importance : Le contour de carte affecte directement l'adaptation au boîtier, la stabilité mécanique, l'efficacité de l'assemblage et le rendement de production ; une conception soignée peut réduire les coûts et les délais. Paramètres clés : L'espacement par rapport au......