Un Guide Pratique des Circuits Série et Parallèle en Électronique
7 min
- Comprendre les Circuits Série
- Comprendre les Circuits Parallèles
- Différences Clés Entre les Circuits Série et Parallèle
- Combinaison de Circuits Série et Parallèle
- Conclusion
Les circuits série et parallèle sont fondamentaux pour comprendre l’électronique et concevoir des systèmes électriques efficaces. Ces configurations définissent comment des composants comme les résistances, les condensateurs et les diodes sont connectés dans un circuit, influençant ainsi le comportement global du système. Habituellement, un schéma de circuit contient de nombreux éléments combinés en série et en parallèle, intégrés les uns aux autres pour accomplir certaines fonctions. Les circuits composés d'une seule batterie et d'une seule résistance de charge sont très simples à analyser, mais ils ne sont pas souvent rencontrés dans les applications pratiques. Habituellement, nous trouvons des circuits où plus de deux composants sont connectés ensemble. Ces deux méthodes de connexion de base peuvent être combinées pour créer des circuits série-parallèle plus complexes.
Imaginez que vous êtes en train de déboguer une carte de circuit récemment assemblée destinée à contrôler une matrice de LED. Votre multimètre affiche des tensions qui ne correspondent pas à vos calculs. Cela ne signifie pas nécessairement que votre multimètre est défectueux, mais cela pourrait indiquer quelque chose de crucial sur le fonctionnement des circuits série et parallèle dans votre dispositif. En tant qu'ingénieur, vous comprenez que les circuits électriques sont essentiels pour alimenter et contrôler les dispositifs électroniques.
Dans ce guide, nous allons explorer en profondeur les circuits série et parallèle. Nous examinerons comment la configuration de ces circuits affecte la tension et le courant à travers les composants. Comprendre ces principes est essentiel pour concevoir et réparer des circuits. Cela vous permet de résoudre des problèmes en toute confiance, sans douter de vos outils ni des lois fondamentales de l'électricité. Pour en savoir plus sur la conception de PCB, consultez nos articles récents.
Comprendre les Circuits Série
Dans un circuit série, les composants sont connectés bout à bout dans un seul chemin. Cela signifie que le même courant traverse tous les composants, mais la tension se divise entre eux en fonction de leurs résistances individuelles. Un circuit série est un circuit où les composants sont connectés bout à bout en ligne. Il n'y a qu'un seul chemin pour que le courant circule. Le courant (I) circule dans le sens horaire pour compléter une boucle complète depuis la borne positive de la batterie jusqu'à la borne négative, puis à travers la batterie.
L'inconvénient du flux de courant à chemin unique est que casser un circuit série en n'importe quel point entraîne l'ouverture du circuit entier ou son arrêt. Par exemple, si même une seule des ampoules d'une guirlande de Noël ancienne grille ou est retirée, l'ensemble de la guirlande devient inopérable jusqu'à ce que l'ampoule défectueuse soit remplacée.
Exemple : Connexion en série de résistances
Soit 3 résistances en série avec une source de tension, le schéma peut être représenté comme suit :
Caractéristiques Clés des Circuits Série :
- Le même courant traverse tous les composants.
- La tension totale de la source est répartie entre les composants.
- La résistance totale est la somme des résistances individuelles : Rₙ = R₁ + R₂ + R₃ + ...
- Si un composant tombe en panne, l'ensemble du circuit est interrompu.
Comprendre les Circuits Parallèles
Dans un circuit parallèle, les composants sont connectés à la même source de tension, créant plusieurs chemins pour que le courant circule. Chaque composant reçoit la pleine tension de la source, mais le courant se divise parmi les branches. La caractéristique déterminante d'un circuit parallèle est que tous les composants sont connectés entre le même ensemble de points électriquement communs. Dans un circuit purement parallèle, il n'y a jamais plus de deux ensembles de points électriquement communs, quel que soit le nombre de composants connectés. Il y a plusieurs chemins pour le flux de courant, mais une seule tension à travers tous les composants.
L'avantage de la connexion parallèle est que les composants connectés en parallèle sont reliés par plusieurs chemins, et chaque composant a la même tension à travers lui, égale à la tension du réseau. Le courant dans le réseau est égal à la somme des courants traversant chaque composant.
Exemple : Connexion en parallèle de résistances
Encore une fois, nous avons trois résistances, mais cette fois, il y a trois boucles pour que le courant circule de la borne positive de la batterie jusqu'à la borne négative. Toutes les résistances, ainsi que la batterie, sont connectées entre ces deux ensembles de points. Cela signifie que la même tension (V) est répartie sur tous les composants dans un circuit parallèle.
Caractéristiques Clés des Circuits Parallèles :
- Tous les composants partagent la même tension.
- Le courant total est la somme des courants dans chaque branche : Iₙ = I₁ + I₂ + I₃ + ...
- La résistance totale est donnée par : 1/Rₙ = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃ + ...
- Si une branche tombe en panne, les autres continuent de fonctionner.
Différences Clés Entre les Circuits Série et Parallèle
Combinaison de Circuits Série et Parallèle
De nombreux systèmes électroniques comportent des combinaisons de circuits série et parallèle pour équilibrer les performances et l'efficacité. Pour analyser de tels systèmes :
- Identifiez et séparez les sections série et parallèle.
- Simplifiez chaque section étape par étape pour calculer la résistance totale.
- Appliquez la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff pour des calculs complexes.
Il existe certains théorèmes de réseau qui peuvent être utilisés pour résoudre des circuits complexes de manière simple. Par exemple, le THÉORÈME DE SUPERPOSITION, qui est utilisé pour analyser le circuit sous différents aspects par rapport aux différentes sources présentes. Les théorèmes NORTON et THÉVENIN, utilisés pour minimiser le circuit en combinant toutes les résistances passives et les sources en une seule source équivalente et une résistance.
Conseils Pratiques pour la Conception de Circuits
1. Choisissez la Bonne Configuration : Utilisez des circuits série pour un courant uniforme et des circuits parallèle pour une tension constante.
2. Préparez-vous aux Pannes : Les circuits parallèles sont plus robustes face aux pannes des composants individuels.
3. Testez Régulièrement : Simulez et testez les circuits à l’aide de logiciels comme SPICE avant l’implémentation.
Conclusion
Les circuits série et parallèle sont les éléments de base de l’électronique. Comprendre leur comportement et leurs applications permet aux ingénieurs et aux amateurs de concevoir des systèmes fiables et efficaces. Les circuits série garantissent un flux de courant uniforme, cependant, leur topologie à chemin unique les rend susceptibles aux pannes. D'autre part, les circuits parallèles permettent au courant de prendre plusieurs chemins, ce qui augmente leur fiabilité, mais des circuits fiables nécessitent un contrôle adéquat du courant.
Dans l’électronique réelle, la plupart des circuits sont une combinaison des deux configurations, nécessitant une bonne maîtrise de leur comportement pour une analyse et une optimisation efficaces. En appliquant des principes comme la loi d'Ohm, les lois de Kirchhoff et des théorèmes de réseau tels que ceux de Thévenin et Norton, les ingénieurs peuvent simplifier des circuits complexes et améliorer leurs performances. Que ce soit pour une simple lampe de poche ou un PCB complexe, maîtriser ces configurations constitue la base du succès en électronique.
Articles les plus lus
• Guide des 10 Composants Électroniques les Plus Couramment Utilisés
• PCBs expliqués : un guide simple des circuits imprimés
• Comprendre les bases des dispositifs et circuits électroniques
• Comprendre le timing des circuits numériques : temps de setup, temps de hold, délai de contamination et décalage d’horloge
Continuez à apprendre
Optimiser l'espacement des pistes PCB haute performance
Points clés Espacement des pistes et dégagement: l'espacement des pistes correspond à la distance bord à bord entre les conducteurs en cuivre d'une même couche, tandis que le dégagement désigne l'enveloppe de sécurité plus large entre les pistes et les éléments qui ne sont pas des pistes, tels que les bords de carte et les trous de fixation. Règle 3W: pour les signaux haute vitesse, maintenez au moins 3 fois la largeur de piste entre les axes centraux, soit un espacement bord à bord de 2W, afin de réd......
Optimiser les pastilles avec relief thermique pour améliorer la dissipation et la fiabilité des soudures
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons du relief thermique limitent l'évacuation de la chaleur afin d'éviter les soudures froides et l'effet pierre tombale sur les petits composants Éviter les reliefs sur les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines pour maximiser l'évacuation thermique et réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20) pour les composants passifs et de......
Maîtriser la largeur des pistes de PCB pour éviter les défaillances thermiques et de signal
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons de connexion thermique retiennent la chaleur afin d'éviter les soudures froides et le tombstoning des petits composants Éviter les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines afin de maximiser l'évacuation thermique et de réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20 mm) pour les composants passifs et des rayons plus larges (0,20–0,3......
Maîtriser les types de métallisation des PCB et le contrôle des procédés pour une fabrication à haut rendement
Points clés Métallisation en deux étapes: une couche d'amorçage chimique est d'abord déposée, puis le cuivre électrolytique apporte la résistance structurelle Choix du procédé: la métallisation sélective du motif permet de réaliser des pistes fines, tandis que la métallisation pleine plaque convient au cuivre épais Intégrité des vias: maintenir un rapport d'aspect ≤10:1 afin d'éviter la fissuration du fût à son point le plus mince Finitions de surface: utiliser l'ENIG pour les pastilles planes des BGA......
Coût des PCB flexibles: guide complet des prix et méthodes pour réduire les coûts
Le coût d'un PCB flexible est souvent le chiffre qui bloque immédiatement un projet. Vous terminez une conception propre sur polyimide, téléversez les fichiers Gerber et recevez un devis plusieurs fois supérieur au prix du même circuit fabriqué sur FR4. Comprendre quels postes déterminent ce montant permet de le réduire. Dans ce guide, vous découvrirez: Les fourchettes de prix réelles des PCB flexibles, du prototype à la production Les facteurs qui influencent le plus le devis d'un FPC L'influence du ......
Conception du contour des PCB : conseils clés et guide pratique
Résumé des points clés Définition du contour de carte : Un contour polygonal fermé dessiné sur la couche mécanique 1, qui définit les limites physiques finales du PCB, y compris les découpes internes, les fentes et les trous de montage. Importance : Le contour de carte affecte directement l'adaptation au boîtier, la stabilité mécanique, l'efficacité de l'assemblage et le rendement de production ; une conception soignée peut réduire les coûts et les délais. Paramètres clés : L'espacement par rapport au......