Conception de protection d'alimentation d'entrée 5V : protection contre l'inversion de polarité, suppression des surtensions et disposition du PCB
13 min
- I. Première ligne de défense à l'entrée : Protection contre l'inversion de polarité et suppression des surtensions transitoires
- II. Conception dédiée à l'alimentation USB 5V : Suppression du courant d'appel lors du branchement
- III. Conception du filtrage du bruit d'entrée : Suppression des dépassements dus à la résonance LC
- IV. Règles de routage pour les régulateurs de tension : Contrôle de la boucle de courant de commutation et dissipation thermique
- V. Liste de contrôle DFM pour la production en série du circuit d'entrée 5V
- Passez votre conception de protection d'alimentation 5V en production avec JLCPCB
- Conclusion : Les détails de conception déterminent la fiabilité à long terme de l'équipement
Lors du développement matériel, le circuit d'entrée 5V est un module que presque tous les ingénieurs R&D rencontrent, mais c'est aussi l'étape la plus susceptible de laisser des défauts cachés en raison d'une négligence des détails. Qu'il s'agisse d'électronique grand public, de modules de contrôle industriel ou d'appareils IoT, le 5V est une spécification d'alimentation courante ; et l'interface d'entrée d'alimentation, en tant que premier point de connexion entre l'équipement et l'environnement externe, doit résister à diverses conditions anormales : utilisateur branchant une source haute tension incorrecte, inversion de polarité, branchements et débranchements à chaud répétés, ainsi que les décharges électrostatiques dues au contact humain. Diverses interférences et tensions anormales peuvent pénétrer à l'intérieur de la carte par cette interface.
I. Première ligne de défense à l'entrée : Protection contre l'inversion de polarité et suppression des surtensions transitoires
Lorsque l'alimentation externe est connectée au circuit via une prise cylindrique DC ou un bornier, l'une des sources de défaut les plus courantes est l'inversion de polarité de l'alimentation. Si l'utilisateur utilise une alimentation non standard ou commet une erreur de câblage, la tension inverse peut endommager les puces sensibles de la carte en très peu de temps. Par conséquent, un circuit de protection contre l'inversion de polarité est une conception de base du côté entrée.
1. Comparaison de trois schémas pratiques de protection contre l'inversion de polarité
- Protection par diode Schottky : C'est la solution traditionnelle la moins coûteuse et la plus simple. Elle consiste à placer une diode Schottky à faible chute de tension directe en série avec la borne positive d'entrée. Cependant, même avec des modèles de qualité, une charge de 2A peut entraîner une perte de tension d'environ 0,3 à 0,4 V, laissant seulement environ 4,6 V pour l'alimentation réelle en aval. De plus, la diode génère en continu environ 0,8 W de chaleur, ce qui la rend inadaptée aux équipements à faible consommation et à courant élevé.
- Protection active contre l'inversion de polarité par transistor PMOS : Les produits à haute stabilité utilisent actuellement cette architecture pour réduire les pertes de puissance de la diode. Lorsqu'un PMOS est placé en série dans le circuit de la borne positive d'entrée, la source et le drain doivent être configurés correctement en fonction de la direction de la diode intrinsèque. Lorsque l'alimentation est correctement branchée, une tension grille-source négative est créée, ce qui rend le MOSFET complètement conducteur. Avant la conception, il est utile de comprendre les symboles du NMOS, PMOS et de la diode intrinsèque pour éviter de perdre la fonction de protection en raison d'une orientation incorrecte des broches.
- Puce de protection à diode idéale dédiée : Les applications exigeantes comme l'automobile et l'aérospatiale utilisent des contrôleurs de diode idéale tels que le LM74700, associés à un NMOS externe, pour obtenir une protection avec une faible chute de tension et un faible courant de fuite. Ils peuvent également interrompre rapidement les courants de choc inverses et résister à des conditions anormales plus sévères.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) et le serrage des surtensions transitoires : Une TVS doit être placée en parallèle en amont du dispositif de protection contre l'inversion de polarité. Pour un système 5V, la sélection doit être basée sur la tension de fonctionnement normale, la tension de claquage, la tension de serrage et les valeurs nominales maximales absolues des composants en aval. Lorsqu'une surtension due à un branchement à chaud ou un choc de décharge électrostatique (ESD) se produit, la TVS commute rapidement vers un état de faible impédance, déviant le courant anormal vers le plan de masse en cuivre et limitant la tension supportée par l'étage suivant à une plage sûre.
II. Conception dédiée à l'alimentation USB 5V : Suppression du courant d'appel lors du branchement
Avec la popularisation de l'interface Type-C, de nombreux produits s'appuient directement sur l'alimentation VBUS USB. Par rapport à une prise DC indépendante, l'alimentation USB doit respecter les normes d'interface et d'alimentation, sinon des problèmes de compatibilité peuvent survenir, tels que l'incapacité de l'appareil à être reconnu ou la mise hors tension de protection de l'hôte. Lors de la conception au niveau de la carte, il est également utile de se référer au guide de disposition PCB pour USB Type-C.
Les normes USB 2.0 et USB 3.0 ont une exigence souvent négligée : la capacité équivalente directement connectée au VBUS lors du branchement à chaud de l'appareil doit être limitée. Si un condensateur de forte capacité de 100μF est placé directement à l'interface, le condensateur se comporte presque comme un court-circuit au moment du branchement, tirant un courant d'appel important de l'hôte. Cela peut non seulement accélérer l'usure des doigts de contact USB, mais aussi faire chuter la tension de sortie de l'hôte, déclencher la protection contre les surintensités de l'alimentation et provoquer un redémarrage de l'ordinateur ou du hub.
Méthode de conception améliorée : Placez uniquement un petit condensateur céramique conforme aux normes près de l'interface USB. En aval, placez un interrupteur de charge avec fonction de démarrage progressif (soft-start) ou une puce de protection contre les surtensions intégrée. En contrôlant la pente de conduction de l'interrupteur, le grand condensateur de stockage d'énergie en aval se charge en douceur, réduisant considérablement le courant de crête au moment du branchement/débranchement.

Figure 1 : Topologie de contrôle du courant d'appel pour l'entrée USB 5V.
III. Conception du filtrage du bruit d'entrée : Suppression des dépassements dus à la résonance LC
Après avoir traversé les composants de protection, avant d'être envoyée à la puce de régulation abaisseur (Buck) ou linéaire (LDO), l'alimentation doit être associée à des condensateurs de filtrage d'entrée pour filtrer le bruit haute fréquence transporté par les câbles et réduire l'impédance AC de l'alimentation. L'approche courante consiste à utiliser un grand condensateur de stockage d'énergie en parallèle avec un petit condensateur céramique haute fréquence :
- Condensateur principal de grande capacité : Condensateur au tantale de 10 à 47μF, condensateur polymère aluminium ou condensateur céramique à haute capacité, responsable du stockage d'énergie et du lissage des ondulations basse fréquence.
- Condensateur de filtrage haute fréquence : Petit condensateur céramique 0402/0603 de 0,1μF, 10nF, pour absorber les interférences haute fréquence de l'ordre du MHz. Pour maîtriser davantage le placement et les chemins de retour, consultez le guide des condensateurs de découplage dans la disposition PCB.
Risque caché de la résonance LC lors du branchement à chaud
Le câble d'entrée lui-même possède une inductance parasite d'environ 0,5 à 2 μH. Associé à un condensateur céramique à très faible ESR, un circuit de résonance LC à facteur de qualité élevé se forme au moment du branchement à chaud. Si le circuit manque d'amortissement suffisant pour dissiper l'énergie, la tension aux bornes du condensateur peut présenter un fort carillon et un dépassement, avec une valeur de crête pouvant atteindre près de deux fois la tension normale. Ainsi, une entrée 5V pourrait voir une tension transitoire élevée proche de 10V, suffisante pour menacer les puces en aval à faible tenue en tension.
IV. Règles de routage pour les régulateurs de tension : Contrôle de la boucle de courant de commutation et dissipation thermique
La plupart des puces numériques nécessitent des tensions plus basses comme 3,3 V ou 1,8 V. Après filtrage, l'entrée 5V est connectée à un régulateur linéaire LDO ou à une puce abaisseur Buck. Le routage du cuivre et la conception du plan de masse dans la zone de régulation affectent directement les résultats des tests CEM de l'ensemble de la carte. Lors de l'utilisation d'un circuit abaisseur DC-DC, les deux règles de routage fondamentales suivantes doivent être strictement respectées.
1. Réduire la surface de la boucle de courant de commutation
Les transistors de puissance internes haut et bas de la puce abaisseur, ainsi que le condensateur de filtrage d'entrée, forment une boucle de courant (boucle chaude) qui transporte un courant élevé, intermittent et à haute vitesse. Cette zone est la principale source de rayonnement électromagnétique sur la carte.
Lors de la disposition, le condensateur de découplage d'entrée doit être placé très près des broches VIN et de masse de la puce. Les connexions doivent être larges et courtes, idéalement réalisées sur la même couche de cuivre, en évitant de passer par des vias pour atteindre le plan de masse inférieur. Ce n'est qu'en compressant la surface de la boucle chaude que le rayonnement du champ magnétique peut être réduit à la source.
2. Blindage et contrôle du routage du nœud de commutation SW
La broche SW de la puce est connectée à l'inductance de puissance. Sa tension commute entre 0 et 5V à plusieurs MHz, ce qui en fait une source de bruit de champ électrique intense.
- La largeur de la piste en cuivre entre SW et l'inductance doit être suffisante pour le courant requis, mais la longueur de la piste doit être aussi courte que possible pour éviter qu'elle n'agisse comme une antenne rayonnante.
- Un plan de masse complet doit être conservé sur la deuxième couche, directement sous la piste SW, pour servir de blindage contre le champ électrique. Les lignes de signaux analogiques sensibles ne doivent pas passer sous cette zone pour éviter le couplage du bruit via la capacité parasite intercouche. Pour plus de méthodes de suppression des interférences haute fréquence, reportez-vous à Filtrage EMI dans les circuits haute fréquence.
V. Liste de contrôle DFM pour la production en série du circuit d'entrée 5V
Avant de finaliser la conception de la carte et de générer les fichiers de fabrication, vous pouvez vérifier la conception du module d'entrée point par point à l'aide du tableau ci-dessous pour garantir la stabilité de la production en série et la faisabilité de la fabrication :
| Catégorie de l'élément de vérification | Indicateurs techniques clés et spécifications géométriques | Objectif technique atteint |
|---|---|---|
| Emplacement de la TVS | Doit être placée très près des broches de la prise DC ou de l'interface USB, idéalement à moins de 2,0 mm. | Assure que les décharges électrostatiques et les surtensions sont évacuées immédiatement, réduisant la propagation du bruit vers les couches internes et les circuits en aval. |
| Protection de la grille du PMOS anti-inversion | Il est recommandé de placer une diode Zener de 10V entre la broche G (grille) et la broche S (source) du PMOS. | Empêche le claquage transitoire de la couche d'oxyde de grille fragile du PMOS lorsque la tension d'une alimentation externe non standard est trop élevée. |
| Capacité de transport de courant des pistes d'entrée | Calculer la largeur de piste en fonction de l'épaisseur du cuivre, de l'élévation de température autorisée, de la couche de la piste et des conditions de dissipation thermique ; pour 1 oz de cuivre et 1 A de courant, une largeur d'au moins 1,0 mm (40 mils) peut servir de point de départ pour la vérification de conception. | Réduit la chute de tension DC et l'élévation de température de la piste lors du passage de courants élevés. |
| Dissipation thermique du régulateur pour courants élevés | Le pad thermique exposé (Exposed Pad) à l'arrière de la puce abaisseur peut être configuré avec au moins 4 à 9 vias thermiques d'un diamètre d'environ 0,3 mm ; le diamètre réel et la méthode de masquage de soudure doivent être confirmés avec les capacités du fabricant de circuits imprimés. | Transfère rapidement la chaleur vers le grand plan de masse des couches internes via les vias thermiques, réduisant ainsi la température de jonction de la puce. |
Passez votre conception de protection d'alimentation 5V en production avec JLCPCB
Après avoir vérifié la protection contre l'inversion de polarité, le serrage TVS, le démarrage progressif, le filtrage d'entrée, la boucle thermique du régulateur et les vias thermiques, vous pouvez soumettre vos fichiers Gerber, BOM et de coordonnées de placement à JLCPCB. Si votre projet comprend des composants montés en surface (CMS) tels que des TVS, des MOSFET, des interrupteurs de charge, des LDO ou des Buck, vous pouvez également utiliser le service d'assemblage de circuits imprimés (PCB Assembly) pour raccourcir le cycle de fabrication, de la validation de la conception à la carte finie.
Utilisez les services de fabrication et d'assemblage de JLCPCB pour une protection fiable de l'alimentation d'entrée 5V
Téléchargez vos fichiers Gerber et BOM pour obtenir un devis instantané et transformez votre schéma de protection contre l'inversion de polarité, de suppression des surtensions et de disposition du régulateur en un matériel prêt pour la production en série.
Conclusion : Les détails de conception déterminent la fiabilité à long terme de l'équipement
Le niveau de conception du module d'entrée d'alimentation reflète directement la maîtrise par l'équipe matérielle des caractéristiques physiques du circuit. Une conception bâclée qui se contente de copier les exemples des fiches techniques des puces et de placer les composants au hasard entraîne souvent des problèmes après la mise en production, tels que des plantages aléatoires, des brûlures de puces ou un échec aux tests de compatibilité électromagnétique.
Un circuit d'entrée 5V mature et stable nécessite une prise en compte complète des risques de résonance LC lors du branchement à chaud, des spécifications d'alimentation USB, du contrôle du rayonnement du bruit du circuit de commutation et des règles de disposition pour la production. En vérifiant simultanément l'intégrité de l'alimentation, le routage, l'espacement des composants et les détails de dissipation thermique, l'équipement peut fonctionner de manière stable et continue dans des environnements d'utilisation complexes.
Continuez à apprendre
Assurer une distribution d'alimentation stable pour les PCB haute performance grâce à l'analyse PI
Points clés L'analyse de l'intégrité de l'alimentation est essentielle pour assurer une distribution électrique stable dans les PCB haute performance. En maintenant une faible impédance du PDN, en optimisant les condensateurs de découplage et en concevant des plans d'alimentation et de masse robustes avec une chute de tension et une inductance minimales, les ingénieurs peuvent éviter les défaillances courantes telles que les chutes de tension, le rebond de masse et la gigue induite par l'alimentation.......
Comment concevoir un routage PCB efficace pour les régulateurs à découpage
Les régulateurs à découpage sont les piliers méconnus de l'électronique moderne. Ils convertissent efficacement l'énergie, permettent à nos appareils de fonctionner correctement et réduisent les pertes énergétiques. Ils présentent toutefois un défaut bien connu: le bruit, notamment les interférences électromagnétiques (EMI). Si vous avez déjà entendu un léger bourdonnement ou observé votre oscilloscope lutter contre des pointes parasites, vous savez de quoi il s'agit. Cet article explique comment conc......
Conception des plans d'alimentation de PCB pour une distribution électrique stable
Points clés Les plans d'alimentation assurent une distribution CC à faible impédance et fournissent des chemins de retour aux signaux dans les PCB modernes La conception des plans segmentés exige une gestion rigoureuse des limites afin d'éviter les EMI et la distorsion des signaux Le placement des condensateurs de découplage et la réduction des boucles sont essentiels à l'intégrité de l'alimentation Le choix du grammage du cuivre et la gestion thermique garantissent un transport fiable du courant JLCP......
Solutions pour l'électronique de puissance: maîtriser la dissipation thermique des PCB
Le cuivre répartit la chaleur: le cuivre transfère la chaleur plus de 1 000 fois mieux que le matériau FR4 standard Réseaux de vias thermiques: placer 16 à 25 vias en parallèle réduit considérablement la résistance thermique MCPCB pour les charges élevées: les circuits imprimés à noyau métallique offrent une résistance thermique bien inférieure à celle du FR4 Placement intelligent: éloignez les sources de chaleur des coins du circuit imprimé et placez les composants sensibles au froid en amont du flux......
Assurer une alimentation stable: maîtriser l'impédance PDN des PCB hautes performances
Points clés L'impédance du PDN détermine directement la stabilité de la tension sous charge. Elle doit rester faible et régulière Calculez votre objectif: Z_target = (V_dd × ondulation %) / I_transitoire, soit généralement quelques milliohms Privilégiez des plans d'alimentation et de masse rapprochés, des connexions par vias courtes et un placement stratégique des condensateurs de découplage Évitez les pics d'antirésonance. Une courbe régulière compte davantage qu'une capacité brute élevée Une fabrica......
Transitions de signal sur PCB: corriger vias et stubs
À retenir Les transitions de signaux haute vitesse à travers les vias provoquent souvent des réflexions, des stubs et des problèmes de chemin de retour Le contre-perçage élimine efficacement les stubs de vias pour les signaux dépassant 5 à 10 Gbit/s Assurez la continuité des chemins de retour avec des vias de couture ou des condensateurs à chaque changement de couche Ajustez l'impédance des vias au moyen d'antipastilles correctement dimensionnées et de simulations 3D Limitez les changements de couche ......