Errores comunes al soldar componentes SMD y cómo se pueden evitar en procesos SMT
6 min
- ¿Qué defectos SMT arruinan un ensamblaje y por qué ocurren?
- ¿Por qué muchos defectos de soldadura SMD se originan antes del reflujo?
- ¿Cómo detectar defectos SMD antes de que lleguen al cliente final?
- ¿Qué hace diferente el proceso SMT de JLCPCB frente a los errores más comunes?
- Ensambla tus componentes SMD con JLCPCB: calidad industrial desde el primer pedido
Una gran parte de los defectos en la soldadura SMD tienen su origen en la etapa de impresión de pasta, no en el posicionamiento ni en el reflujo. Este dato cambia completamente la forma en que un ingeniero debe analizar los fallos de su línea: la mayoría de los problemas que se detectan al final del proceso SMT se generaron al principio. Saber dónde y por qué aparecen es el primer paso para evitarlos. Contar con un fabricante que los controle en cada etapa es el segundo.
¿Qué defectos SMT arruinan un ensamblaje y por qué ocurren?
Figura: Ejemplo de defecto de tombstoning en componente SMD detectado durante proceso de reflujo en línea SMT
Es precisamente en estas etapas tempranas donde el ensamblaje SMT concentra sus fallos más frecuentes. Y en todos los casos, se trata de defectos que se repiten con independencia del tipo de placa o componente.
Puentes de soldadura, tombstoning y componentes desplazados
Los puentes de soldadura forman una conexión no intencionada entre dos pads o pines adyacentes, generando un cortocircuito. Son especialmente frecuentes en componentes de paso fino cuando la deposición de pasta no es uniforme o cuando el diseño no respeta el espaciado mínimo entre pads.
El tombstoning ocurre cuando uno de los extremos de un componente pasivo se levanta durante el reflujo por un desequilibrio en las fuerzas de tensión superficial. Su causa más frecuente es una deposición asimétrica de pasta o una distribución térmica desigual en la placa.
Los componentes SMD desplazados comprometen la integridad eléctrica de la junta aunque visualmente puedan parecer soldados. En una línea automatizada, una desviación de décimas de milímetro en el pick-and-place es suficiente para generarlos.
¿Por qué muchos defectos de soldadura SMD se originan antes del reflujo?
Figura: Control de impresión de pasta mediante stencil de precisión en la línea SMT de JLCPCB.
En consecuencia, el control del proceso SMT eficaz no empieza en el horno de reflujo: empieza en la pasta, en el stencil y en el posicionamiento. Actuar en estas etapas es donde JLCPCB concentra su control de proceso.
Pasta de soldadura, perfil térmico y posicionamiento de componentes
La pasta de soldadura es el factor más crítico: un volumen incorrecto, una deposición descentrada o una pasta degradada por humedad son suficientes para generar defectos en el reflujo que no pueden corregirse después. JLCPCB utiliza stencils de precisión, lo que ayuda a conseguir una deposición más uniforme en los pads antes de que comience el ensamblaje.
El perfil térmico de reflujo determina si las juntas se forman correctamente. Una rampa demasiado rápida puede favorecer el tombstoning. Una temperatura pico insuficiente puede producir juntas frías. En JLCPCB, el perfil se revisa, especialmente cuando coexisten componentes de masa térmica muy diferente.
El posicionamiento de componentes mediante equipos pick-and-place automatizados opera con alta precisión en las líneas SMT de JLCPCB, lo que minimiza la probabilidad de componentes desplazados y de puentes de soldadura en componentes de paso fino.
¿Cómo detectar defectos SMD antes de que lleguen al cliente final?
Aun con un proceso bien controlado, la inspección en línea es el filtro que convierte un error puntual en retrabajo inmediato en lugar de en fallo en campo. Y no es opcional: es lo que determina si el defecto se resuelve en fábrica o en las instalaciones del cliente.
AOI y rayos X: los dos filtros que integra JLCPCB en su ensamblaje SMT
La inspección óptica automatizada (AOI) analiza cada placa tras el reflujo comparando posición, orientación y presencia de cada componente SMD con la referencia del diseño. Detecta puentes, desplazamientos, ausencias y polaridades incorrectas en tiempo real.
Para componentes con conexiones ocultas (BGA, QFN y LGA), la inspección por rayos X permite verificar la calidad de las juntas de soldadura que no son visibles desde la superficie de la PCB. La inspección AOI forma parte del control de calidad del servicio de ensamblaje SMT y la inspección por rayos X puede aplicarse, en JLCPCB con un rendimiento de primera pasada (first-pass yield) del 99% en PCBA.
No obstante, reducir la tasa de defectos de forma sostenida requiere actuar antes de que la inspección sea necesaria. Y eso empieza en el diseño.
¿Qué hace diferente el proceso SMT de JLCPCB frente a los errores más comunes?
Figura: La verificación DFM gratuita de JLCPCB identifica problemas de diseño antes de que generen defectos en línea SMT.
DFM gratuito, stencil validado y componentes en stock: cómo JLCPCB reduce los errores desde el origen
El punto de partida es el diseño. JLCPCB ofrece verificación DFM gratuita antes de producción para identificar problemas de espaciado entre pads, geometría de huellas y distribución térmica de componentes SMD que generarían defectos en línea. Lo que se corrige en esta etapa no llega a convertirse en un defecto de soldadura SMD.
El control del stencil (tensión adecuada, apertura limpia, espesor de foil correcto) ayuda a mantener una deposición de pasta más estable y a reducir el riesgo de puentes o tombstoning. Además, la biblioteca de componentes de JLCPCB, con más de 700.000 piezas en stock e información sobre los símbolos y los PCB footprints de los componentes, junto con el sistema automatizado de matching entre el BOM, el CPL y la biblioteca de componentes de la plataforma, así como la revisión por el equipo de ingeniería durante la preparación de los archivos de fabricación, contribuyen a reducir los errores relacionados con la selección y el posicionamiento de los componentes.
Ensambla tus componentes SMD con JLCPCB: calidad industrial desde el primer pedido
En definitiva, los defectos en el ensamblaje de componentes SMD no son inevitables. Son el resultado predecible de variables que pueden controlarse: la calidad del stencil, la precisión del pick-and-place, el perfil de reflujo y la inspección integrada. Cuando todas esas variables están bajo control desde el diseño hasta la entrega, la tasa de defectos cae de forma sistemática.
El servicio de ensamblaje SMT de JLCPCB reúne esos controles en un único flujo: verificación DFM gratuita antes de producción, stencil de precisión, sistemas pick-and-place de alta precisión, control del perfil de reflujo e inspecciones como AOI y rayos X según los requisitos del pedido. Todo ello en una plataforma que integra la fabricación de la PCB y su ensamblaje, con plazos de ensamblaje desde tan solo 24 horas y un coste de configuración (setup fee) desde 8 $. Un proceso diseñado para que el primer pedido salga bien y los siguientes también.
Siga aprendiendo
Errores comunes al soldar componentes SMD y cómo se pueden evitar en procesos SMT
Una gran parte de los defectos en la soldadura SMD tienen su origen en la etapa de impresión de pasta, no en el posicionamiento ni en el reflujo. Este dato cambia completamente la forma en que un ingeniero debe analizar los fallos de su línea: la mayoría de los problemas que se detectan al final del proceso SMT se generaron al principio. Saber dónde y por qué aparecen es el primer paso para evitarlos. Contar con un fabricante que los controle en cada etapa es el segundo. ¿Qué defectos SMT arruinan un ......
Ensamblaje rápido y económico de prototipos de PCB
Para los desarrolladores de hardware, ingenieros electrónicos y emprendedores, la etapa más crítica del desarrollo de producto es la transición del diseño digital a un prototipo físico. Materializar un excelente esquema en una placa completamente funcional es el objetivo final; sin embargo, históricamente, esta ha sido la fase más costosa y lenta del proceso. Aquí es donde el ensamblaje de prototipos de PCB se convierte en una etapa clave de fabricación, en la que los diseños electrónicos se materiali......
Cómo funciona el montaje de tarjetas de circuito: Componentes, procesos y desafíos
Los montajes de tarjetas de circuito (CCA, por sus siglas en inglés Circuit Card Assembly) son esenciales para la electrónica moderna, ya que permite fabricar dispositivos compactos y de alto rendimiento. Este tipo de fabricación requiere profesionales calificados para diseñar el esquema y luego ensamblarlo. Una de las principales ventajas de los CCA es su capacidad para soportar diseños más complejos en comparación con otros métodos de fabricación. Además, los CCA ofrecen una solución rentable, ya qu......