This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Fliegende-Sonde-Test: Revolutionierung der PCB-Qualitätssicherung in der modernen Elektronikfertigung

Ursprünglich veröffentlicht May 29, 2026, aktualisiert May 29, 2026

12 min

Inhaltsverzeichnis
  • Testmethoden:
  • Was ist Flying Probe Testing?
  • Flying Probe Testing verwendet bewegliche Testspitzen, um eine Leiterplatte elektrisch zu prüfen auf:
  • Wie unterscheidet sich In-Circuit Testing vom Flying Probe Testing?
  • Wie funktioniert Flying Probe Testing?
  • Leiterbahnimpedanzmessung beim Flying Probe Testing:
  • Arbeitsprinzip des 4-Draht-Kelvin-Tests:
  • Vorteile von Flying Probe Testing:
  • Die Nachteile von Flying Probe Testing:
  • Fazit:
  • FAQ zu Flying Probe Testing

Der Herstellungsprozess von Leiterplatten (PCBs) umfasst eine kritische Testphase. Jede Platine muss getestet werden, um sicherzustellen, dass die Hersteller jedes elektrische oder schaltungsbezogene Problem erkennen, bevor sie das Werk verlässt. Wenn eine Leiterplatte diesen Test besteht, wird zusätzlich sichergestellt, dass sie zuverlässig funktioniert. Die gängigsten Testmethoden umfassen den In-Circuit-Test (ICT) und den Flying-Probe-Test (FPT).

6 hochpräzise Prüfspitzen (Nadeln), 4 oben und 2 unten, können programmgesteuert Kontakt mit Komponentenanschlüssen (einschließlich Feinstleiterkomponenten) oder anderen Kontaktpunkten auf einer Leiterplatte oder Baugruppe herstellen, um diese elektrischen Tests durchzuführen. Neben einem elektrischen Test sind mit dem Flying-Probe-Tester auch Funktionstests möglich, und Programme können über die JTAG-Schnittstelle aufgezeichnet werden. FPT ist eine Art von Leiterplattentest, eine hochpräzise und äußerst vielseitige Technik, die Leiterplattenbaugruppen ohne die Notwendigkeit von Vorrichtungen oder Testbetten prüft. Dieser Artikel bietet einen detaillierten Überblick über die Prinzipien, Prozesse, Fähigkeiten und Anwendungen des Flying-Probe-Tests für Leiterplatten.

flying probe testing

Nahaufnahme von vier Flying-Probe-Nadeln, die präzisen Kontakt mit Komponenten auf einer Leiterplattenbaugruppe herstellen.

Testmethoden:

1) Smart ICT: Kurzschluss-, offene Pin- und Komponententests

2) Model-Z-Impedanztest (NZT): Testet Kurzschlüsse und liefert auch Eigenschaften der Netzwerkparameter unter Berücksichtigung aller Komponenten.

3) Elektro-Scanning-Methode: Pin-Verbindungen werden untersucht, und offene Lötstellen werden über die Feldstärke erkannt.

4) Optische Tests: Durch Kamerabildauswertung (erweiterbar)

5) 4-Draht-Kelvin-Test: Leiterbahnimpedanzmessung

Was ist Flying Probe Testing?

Flying Probe Testing (FPT) ist eine Art automatisierter Testmethode zur Überprüfung der elektrischen Funktionalität von Leiterplatten (PCBs). Es verwendet bewegliche Prüfspitzen, die über die Platine „fliegen", um Kontakt mit verschiedenen Testpunkten herzustellen und Parameter wie Widerstand, Kapazität und Durchgang zu messen. Im Gegensatz zu herkömmlichen In-Circuit-Tests, die eine feste Nagelbettvorrichtung verwenden, ist Flying Probe Testing flexibel und erfordert keine kundenspezifischen Vorrichtungen. Dies macht es ideal für Kleinserienproduktion, Prototypen und häufig wechselnde Designs.

Ein Flying-Probe-Tester verwendet eine oder mehrere Testspitzen. Diese Spitzen können sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite der Leiterplatte Kontakt mit Testpunkten herstellen. Sie bewegen sich dann von einer Stelle zur anderen auf der Leiterplatte, um mehrere Leiterbahnen oder Komponenten zu testen. Sie folgen den Anweisungen eines Programms, das die spezifische zu testende Platine beschreibt. Diese Maschinen verwenden hochpräzise Nadeln, um sicherzustellen, dass die Leiterplatte ordnungsgemäß und in der richtigen Reihenfolge funktioniert. FPT ist auch ideal für die Produktion kleiner bis mittlerer Stückzahlen.

Flying Probe Testing verwendet bewegliche Testspitzen, um eine Leiterplatte elektrisch zu prüfen auf:

Kurzschlüsse und Unterbrechungen

Strukturdefekte

Spannungs- und Frequenzverhalten

Werte passiver Komponenten

Konnektivität und Signalintegrität

Die „fliegenden" Prüfspitzen sind auf Armen oder Köpfen montiert, die durch präzise Roboterbewegungssteuerung gesteuert werden, um Testpunkte überall auf der Leiterplattenoberfläche anzusteuern. Flying Probes bieten eine vollständige elektrische Testabdeckung für Baugruppen, die von einfachen Platinen bis hin zu komplexen mehrschichtigen Leiterplatten mit Tausenden von Testpunkten reichen.

Wie unterscheidet sich In-Circuit Testing vom Flying Probe Testing?

In-Circuit Testing vs Flying Probe Testing

Vergleich von In-Circuit Testing mit einer festen Nagelbettvorrichtung gegenüber Flying Probe Testing mit beweglichen Roboterarmen.

In-Circuit Testing (ICT) ist eine Methode zur Bewertung der Qualität und Funktionalität einzelner Komponenten auf einer Leiterplatte (PCB). Diese Art von Test verwendet eine Vorrichtung, die oft als „Nagelbett" bezeichnet wird. Diese hat zahlreiche Prüfspitzen, die Kontakt mit bestimmten Testpunkten auf der Leiterplatte herstellen.

Diese Prüfspitzen injizieren Testsignale und messen elektrische Parameter wie Spannung, Strom, Widerstand und Kapazität, um zu überprüfen, ob Komponenten korrekt platziert sind, ordnungsgemäß funktionieren und fehlerfrei verlötet sind. ICT ist besonders effektiv für die Massenproduktion, erfordert jedoch eine kundenspezifische Testvorrichtung, deren Herstellung teuer und zeitaufwändig sein kann, was es für Prototypen oder Kleinserien weniger geeignet macht.

Wie funktioniert Flying Probe Testing?

flying probe testing steps

Die acht Schritte des Flying-Probe-Testzyklus, vom Laden der Leiterplatte bis zur Anzeige der Bestanden/Nicht bestanden-Ergebnisse.

1. Leiterplatte laden: Die Leiterplatte wird auf Präzisionsvorrichtungen in das Testsystem geladen.

2. Optische Ausrichtung der Platine: Optische Kameras richten das Koordinatensystem der Leiterplatte auf den Tester aus.

3. Testprogramm importieren: Testparameter werden aus CAD-Daten importiert.

4. Testpunkte ansteuern: Prüfspitzen auf mehreren Köpfen setzen auf definierten Testknoten auf.

5. Elektrische Tests durchführen: Der Tester stimuliert und misst basierend auf programmierten Tests.

6. Prüfspitzen bewegen: Die Köpfe positionieren die Prüfspitzen neu, um alle definierbaren Knoten abzudecken.

7. Tests wiederholen: Die Schritte 4-6 werden wiederholt, bis alle Punkte verifiziert sind.

8. Ergebnisse anzeigen: Bestanden/Nicht bestanden-Berichte identifizieren klar Defekte zur Reparatur.

Alle diese Punkte können gemeinsam durch die drei unten aufgeführten Schritte verstanden werden:

Schritt 1: Programmierung und Erstellung des Testaufbaus:

Bevor Sie beginnen können, müssen Sie ein Testprogramm für den Flying-Probe-Test erstellen. Testprogramme werden in der Regel auf einem Offline-PC mit einer Testprogramm-Generierungsanwendung entwickelt. Diese Anwendungen benötigen typischerweise Gerber-Dateien, Stücklisten (BOM) und elektrische CAD-Dateien (ECAD), um Testpunkte zu generieren.

Schritt 2: Probenladeprozess:

Sobald Sie das Testprogramm erstellt haben, ist es an der Zeit, es auf das Förderband im Inneren des Testers zu laden. Die Platine bewegt sich auf dem Förderband zum Testbereich, in dem die Prüfspitzen arbeiten. Die Leiterplatte kann einzeln sein, oder es können mehrere Platinen vorhanden sein, und der Test hängt von den Programmsteuerungen ab.

Schritt 3: Testprozess:

Die Prüfspitzen können dann dem Testprogramm folgend um die Leiterplatte „fliegen". Sie verwenden Testsignale, um elektrische und funktionale Tests an verschiedenen Punkten der Platine durchzuführen. Die Messungen werden weiterverarbeitet, um zu bestimmen, ob ein bestimmter Schaltungsabschnitt den Erwartungen entspricht.

Wenn die Platine die erwarteten Ergebnisse nicht erfüllt oder vom eingestellten Programm abweicht, signalisieren die Prüfspitzen, dass das Bauteil einen Defekt aufweist und den Test daher nicht bestanden hat.

Leiterbahnimpedanzmessung beim Flying Probe Testing:

Der 4-Draht-Kelvin-Test, auch bekannt als 4-Draht-Widerstandsmessung oder 4-Punkt-Messung, ist eine Technik zur genauen Messung niedriger Widerstandswerte. Sie wird häufig in Anwendungen eingesetzt, die hohe Präzision und geringe Messfehler erfordern, wie z. B. beim Testen von elektrischen Leitern, Widerständen oder Halbleiterbauelementen. Hier im Leiterplattendesign wird mit dieser Methode der Widerstand von einem Punkt zum anderen gemessen.

Arbeitsprinzip des 4-Draht-Kelvin-Tests:

Circuit schematic of a 4-wire Kelvin connection

Schaltplan einer 4-Draht-Kelvin-Verbindung, die separate stromführende und spannungsmessende Pfade zeigt, um den Fehler durch Leitungswiderstände zu eliminieren.

1. Stromführende Prüfspitzen:

Die beiden stromführenden Prüfspitzen werden an die Enden der zu testenden Komponente oder des zu testenden Materials angeschlossen. Diese Prüfspitzen sind dafür verantwortlich, einen bekannten und präzisen Strom durch die Testprobe zu leiten. Üblicherweise werden diese als äußere Prüfspitzen bezeichnet.

2. Spannungsmessende Prüfspitzen:

Die beiden spannungsmessenden Prüfspitzen werden auf der Testprobe positioniert, normalerweise in einem bestimmten Abstand zu den stromführenden Prüfspitzen. Diese Prüfspitzen messen den Spannungsabfall über der Testprobe genau. Diese Prüfspitzen werden als innere Prüfspitzen bezeichnet.

3. Messprozess:

Während der Messung wird ein konstanter Strom über die stromführenden Prüfspitzen durch die Testprobe geleitet. Der Spannungsabfall über der Probe wird dann mit den spannungsmessenden Prüfspitzen gemessen. Da die stromführenden und spannungsmessenden Prüfspitzen physisch getrennt sind, wird die Spannungsmessung nicht durch die Widerstände der Anschlussdrähte oder Kontaktwiderstände beeinflusst. Aufgrund der hohen internen Eingangsimpedanz des Voltmeters tritt an dessen Kontaktstiften kein Spannungsabfall auf. Diese Anordnung ermöglicht eine genauere Bestimmung des Widerstands der Probe.

4. Berechnung:

Der Widerstand der Testprobe wird mit dem Ohmschen Gesetz (R = V/I) berechnet, wobei R der Widerstand, V die über der Probe gemessene Spannung und I der durch die Probe fließende Strom ist. Diese Methode ist besonders nützlich bei der Messung niedriger Widerstände oder wenn eine hohe Messgenauigkeit erforderlich ist.

Vorteile von Flying Probe Testing:

Die Nutzung von FPT bietet viele Vorteile. Im Folgenden sind einige der größten Vorteile der Integration von Flying Probe Testing in Leiterplattenbestückungsprozesse aufgeführt, darunter:

1) Niedrigere Testkosten: FPT hat im Vergleich zu ICT geringere Kosten, da keine kundenspezifischen Vorrichtungen erforderlich sind.

2) Ideal für die Klein- bis Mittelserienproduktion: Flying Probe Testing eignet sich aufgrund seiner geringen Entwicklungskosten und kurzen Entwicklungszeit gut für die Kleinserienproduktion. Obwohl es möglicherweise nicht für die Massenproduktion geeignet ist, kann es dennoch für Muster und Prototypen verwendet werden.

3) Kürzere Entwicklungszeit: Die Laufzeit von FPT variiert je nach Größe der Leiterplatte. In den meisten Fällen beträgt die Testzeit pro Platine etwa 5 bis 15 Minuten.

4) Größere Flexibilität: Die Automatisierung von FPT erhöht die Flexibilität bei Teständerungen. Obwohl es für einige komplexere Tests Einschränkungen gibt, macht die Fähigkeit, Variationen zu handhaben, diesen Ansatz nützlich.

5) Genauigkeit und Präzision: Die Positionierung der Testspitzen ist hochgenau und zuverlässig, was hilft, Probleme in den fertigen Produkten zu vermeiden.

Die Nachteile von Flying Probe Testing:

1) Potenzial für physische Schäden: Da Flying Probes direkten physischen Kontakt mit Vias und Testpads herstellen und dazu neigen, kleine Vertiefungen auf der Platinenoberfläche zu hinterlassen, betrachten einige OEMs dies als Fertigungsfehler. Mit dem kontinuierlichen Fortschritt von Wissenschaft und Technologie wird dieses Problem jedoch durch das Aufkommen verbesserter Flying-Probe-Tester gelöst werden.

2) Potenzial für schlechte Lötstellen: Manchmal, wenn ein Flying-Probe-Tester an einer Komponente arbeitet, die kein Testpad hat, kann die Prüfspitze mit dem Komponentenanschluss in Kontakt kommen, was zu losen Anschlüssen oder schlechten Lötstellen führt.

3) Nicht geeignet für hohe Stückzahlen und große komplexe Leiterplatten: FPT hat nur eine kleine Anzahl von Testspitzen in Betrieb, und diese müssen alle Testpunkte auf der Leiterplatte abdecken. Für kleinere Platinen und Muster ist dies in der Regel kein Problem, aber für große, komplexe Platinen, die in hohen Stückzahlen produziert werden, ist es nicht ratsam.

Trotz der oben genannten Nachteile wird FPT immer noch als wichtige Testmethode in der Leiterplattenherstellung und -bestückung angesehen und wird immer eine entscheidende Rolle dabei spielen, führende elektronische Produkte zu überragender Leistung und hoher Zuverlässigkeit zu führen.

Weiterführende Lektüre: PCBA-Testleitfaden: Methoden, Prozesse und Qualitätsstandards

Fazit:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Flying Probe Testing eine schnelle, genaue und umfassende Überprüfung der Leiterplattenbestückungsqualität liefert und gleichzeitig den Bedarf an kundenspezifischen Vorrichtungen minimiert. Die Techniken, die durch fortschrittliche Roboterbewegungssteuerung, Prüfspitzentechnologien und Automatisierungsfähigkeiten ermöglicht werden, erlauben es Flying-Probe-Testern, die überwiegende Mehrheit der bestückten Platinen zu inspizieren, die von Fertigungs- und Bestückungsbetrieben geliefert werden. Durch die Entlastung von mühsamen manuellen Tests bietet Flying Probe Testing eine skalierbare Qualitäts- und Zuverlässigkeitssicherung auf effiziente und kosteneffektive Weise. Mit kontinuierlichen Fortschritten, die ihren Anwendungsbereich erweitern, werden Flying-Probe-Testlösungen eine immer zentralere Rolle in der Elektronikfertigung einnehmen.

JLCPCB

FAQ zu Flying Probe Testing

F1. Ab welcher Produktionsmenge sollte ich von Flying Probe auf In-Circuit Testing (ICT) umsteigen?

Der branchenübliche „Break-Even"-Punkt liegt typischerweise zwischen 50 und 250 Platinen. Für Mengen darunter ist FPT kosteneffizienter, da die Kosten für den Bau einer ICT-Vorrichtung in Höhe von 2.000 bis 6.000 US-Dollar eingespart werden. Sobald die Produktion jedoch etwa 250 Einheiten übersteigt, wird die langsame Zykluszeit von FPT (15 Min./Platine) zum Engpass, was das sofortige Testen von ICT (<1 Min./Platine) trotz der anfänglichen Vorrichtungskosten zur günstigeren und schnelleren Option macht.

F2. Kann Flying Probe Testing Komponenten prüfen, die unter BGAs (Ball Grid Arrays) verborgen sind?

Im Allgemeinen nein. FPT erfordert physischen Zugang zu einem Testpunkt. Wenn die Lötstellen eines BGA unter dem Gehäuse verborgen und nicht zu einem zugänglichen Via oder Testpad „herausgeführt" sind, kann die Prüfspitze sie nicht berühren. Fortschrittliche FPT-Maschinen verwenden jedoch kapazitive „TestJet"-Sensoren, um Unterbrechungen auf BGA-Pins zu erkennen, ohne direkten physischen Kontakt zu benötigen.

F3. Was ist, wenn ich keine CAD-Daten habe?

Kann ich trotzdem Flying Probe Testing durchführen? Es ist möglich, wenn auch nicht einfach. Diese Methode wird als „Reverse Engineering" oder „Lernen von einer goldenen Platine" bezeichnet. Die Maschine scannt physisch eine gute Platine und kann so die Impedanzen aller Punkte lernen und das Testprogramm entsprechend dieser Referenz erstellen. Der Prozess ist weniger präzise als die Verwendung der ursprünglichen CAD/Gerber-Daten und die Einrichtung dauert viel länger, aber es ist definitiv wertvoll für alte Platinen, deren Daten nicht mehr verfügbar oder verloren gegangen sind.


F4. Beeinträchtigt die von der Prüfspitze hinterlassene „Vertiefung" die Zuverlässigkeit der Leiterplatte?

In den allermeisten Fällen nein. Die kleine Vertiefung, die eine Prüfspitze auf einer Lötstelle hinterlässt, ist normalerweise kosmetischer Natur und liegt innerhalb der akzeptablen IPC-Fertigungsstandards. Wenn eine Prüfspitze jedoch versehentlich eine blanke Kupferbahn oder den Körper eines kleinen Widerstands trifft, kann dies zu Schäden führen. Um dies zu verhindern, verwenden Ingenieure programmierbare Geschwindigkeits-/Druckeinstellungen für die „sanfte Landung" und beschränken das Prüfen auf solide Testpads oder Lötstellen.