This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Der vollständige Leitfaden zum Transformator-Symbol: Bedeutung, Typen, Diagramm und PCB-Anwendungen

Ursprünglich veröffentlicht Sep 10, 2026, aktualisiert Sep 10, 2026

13 min

Inhaltsverzeichnis
  • Was ist ein Transformator-Symbol?
  • Transformator-Symbol-Diagramm erklärt
  • Arten von Transformator-Symbolen
  • So lesen Sie Transformator-Symbole in Schaltplänen
  • Häufige Fehler bei der Verwendung von Transformator-Symbolen
  • Transformator-Anwendungen in PCB-Schaltungen
  • Transformator- vs. Induktivitäts-Symbol
  • Transformator-Symbol im PCB-Design
  • Aufbau zuverlässiger Stromversorgungs-Leiterplatten mit den Fertigungs- und Bestückungsdiensten von JLCPCB
  • Häufig gestellte Fragen zum Transformator-Symbol
  • Fazit

Transformatoren sind grundlegende Komponenten in der Leistungselektronik und werden für Spannungswandlung, elektrische Isolierung, Impedanzanpassung und Signalkopplung verwendet. Aus diesem Grund wird das Transformator-Symbol häufig in Schaltplänen für Netzteile, Schaltnetzteil-Schaltungen (SMPS), Audiosysteme, Kommunikationsschnittstellen und Industrieelektronik verwendet.

Wenn Sie es jemals mit einem Induktivitäts-Symbol verwechselt oder diese mysteriösen Punkte ignoriert haben, ist dies das Transformator-Symbol, das für Sie erklärt wird.

In diesem Leitfaden lernen Sie:

  • Transformator-Symbol-Diagramm und -Aufbau
  • Punktkonvention und Wicklungspolarität
  • Symbole für Aufwärts- vs. Abwärtstransformatoren
  • Symbole für Trenntransformatoren, Mittelanzapfungen und Spartransformatoren
  • So lesen Sie Transformator-Symbole in Schaltungen
  • Transformator- vs. Induktivitäts-Symbol
  • Transformator-Anwendungen in Adaptern und Schaltnetzteilen (SMPS)
  • Transformator-Symbole im PCB-Design und -Layout
  • Häufige Fehler bei Transformator-Symbolen

Abbildung: Ein Transformator-Schaltplan-Symbol auf einem Blueprint mit einer 3D-gedruckten Leiterplatte, die eine montierte Transformator-Komponente zeigt.

Was ist ein Transformator-Symbol?

Ein Transformator-Symbol ist eine standardisierte grafische Notation, die in Schaltplänen verwendet wird, um eine Transformator-Komponente darzustellen. Es kommuniziert visuell:

  • Die Anzahl der Wicklungen (Spulen)
  • Das Vorhandensein und die Art des Magnetkerns
  • Die Polarität der Wicklungen mittels Punktkonvention
  • Die Beziehung zwischen Primär- und Sekundärseite

Was das Transformator-Symbol in einer Schaltung darstellt

Das Transformator-Schaltplan-Symbol markiert nicht nur die Position einer Komponente. Es definiert:

  • Energieübertragungspfad - von der Primärwicklung zur Sekundärwicklung über magnetische Kopplung.
  • Elektrische Isolierung - Trennung von Eingangs- und Ausgangskreis für Sicherheit und Rauschunterdrückung.
  • Spannungswandlung - Aufwärts-, Abwärts- oder 1:1-Verhältnis, je nach Designabsicht.
  • Signal- oder Leistungsaufbereitung - ob es Hochleistungs-Wechselstrom oder kleine Audio- und Datensignale verarbeitet.

Auf einen Blick kann jeder Ingenieur das elektrische Transformator-Symbol in einem Schaltplan betrachten und sofort die Leistungsarchitektur der Schaltung verstehen.

Darstellung des Windungsverhältnisses im Transformator-Symbol

Das Windungsverhältnis des Transformators (N1:N2) bestimmt, wie die Spannung transformiert wird:

  • N1 = Anzahl der Windungen in der Primärwicklung
  • N2 = Anzahl der Windungen in der Sekundärwicklung

Formel: V1 / V2 = N1 / N2

In einem Schaltplan gibt die Anzahl der auf jeder Seite gezeichneten Spulenschleifen dieses Verhältnis visuell wieder. Mehr Schleifen auf einer Seite signalisieren eine höhere Spannung auf dieser Wicklung.

Transformator-Symbol-Diagramm erklärt

Abbildung: Standard-Transformator-Schaltplan-Symbol-Diagramm mit Primärspule, Sekundärspule, Kernlinien und Punktkonventions-Markierungen.

Basis-Transformator-Symbol (Primär- und Sekundärspulen)

Das Standard-Transformator-Symbol-Diagramm besteht aus zwei Kernteilen:

1. Zwei Spulensätze - jeweils als eine Reihe von gekrümmten Bögen gezeichnet (die Induktivitätsschleifen darstellen).

  • Linke Seite = Primärwicklung (Eingang)
  • Rechte Seite = Sekundärwicklung (Ausgang)

2. Kerndarstellung - eine oder zwei vertikale Linien, die zwischen den Spulen positioniert sind.

Die Spulen liegen sich über die Kernlinien hinweg gegenüber. Verbindungen erscheinen oben und unten an jeder Wicklung.

ElementBedeutung
Linke SpulenbögenPrimärwicklung, Eingangsseite
Rechte SpulenbögenSekundärwicklung, Ausgangsseite
Vertikale durchgezogene LinienBlechpaket-Eisen- oder Ferromagnetkern
Keine Linien zwischen den SpulenLuftspulentransformator
Punkte an den WicklungsendenPolaritäts-Referenzpunkte

Bedeutung der Kernlinien im Transformator-Symbol

Die zwischen den beiden Spulensätzen gezeichneten Linien repräsentieren das Magnetkernmaterial:

  • Keine Linien: Luftspulen-Transformator, verwendet in HF- und Hochfrequenzschaltungen.
  • Eine durchgezogene Linie: Ferromagnetischer Kern, Eisen oder Ferrit.
  • Zwei durchgezogene Linien: Blechpaket-Eisenkern, typisch für 50/60-Hz-Netztransformatoren.
  • Gestrichelte Linie: Ferrit- oder Eisenpulverkern, üblich in Schaltnetzteil-Designs (SMPS).

Der Kerntyp wirkt sich direkt auf Frequenzgang, Effizienz und Leistungshandhabungsfähigkeit aus. Das Symbol kommuniziert dies ohne ein einziges zusätzliches Wort.

Abbildung: Vier Transformator-Symbolvarianten, die Luftspule, Einlinienkern, Doppellinien-Blechkern und gestrichelten Ferritkern darstellen.

Punktkonvention im Transformator-Symbol (Polaritätsanzeige)

Die Transformator-Punktkonvention ist einer der am meisten missverstandenen Aspekte des Symbols und einer der wichtigsten, um ihn richtig zu verstehen.

Was die Punkte bedeuten:

  • Ein Punkt (•) markiert einen Anschluss an jeder Wicklung.
  • Wenn Strom in den markierten Primäranschluss fließt, verlässt er den markierten Sekundäranschluss.
  • Dies definiert die Phasenbeziehung zwischen Primär- und Sekundärspannung.

Warum es in der Praxis wichtig ist:

  • Falsche Polarität verursacht destruktive Interferenz in parallelen Wicklungen.
  • Audioschaltungen sind für eine korrekte Signalwiedergabe auf die richtige Phase angewiesen.
  • Mittelanzapfungs-Gleichrichter verlassen sich für eine stabile Gleichspannungsausgabe auf eine genaue Phase.

dot convention in transformer symbol

Abbildung: Zeigt gleichphasige und gegenphasige Transformator-Wicklungskonfigurationen basierend auf der Platzierung der Punktkonvention, einschließlich Stromrichtungspfeilen und Phasensinuswellen.

Polarität schnell lesen:

  • Punkte auf der gleichen Seite (beide oben oder beide unten) - Spannungen sind gleichphasig.
  • Punkte zeigen die relative momentane Polarität zwischen den Wicklungen an. Wenn sie von gegenüberliegenden Seiten verdrahtet sind, ist der Ausgang invertiert (180° phasenverschoben).

Arten von Transformator-Symbolen

Abbildung: Fünf Transformator-Symboltypen in Schaltplänen - Aufwärts-, Abwärts-, Trenntransformator-, Mittelanzapfungs- und Spartransformator-Symbole mit Beschriftungen.

Symbol für Aufwärtstransformator

Das Symbol für den Aufwärtstransformator verwendet das Standardsymbol mit einer visuellen Unterscheidung:

  • Die Sekundärspule zeigt mehr Schleifen als die Primärspule.
  • Signalisiert eine Ausgangsspannung, die größer als die Eingangsspannung ist.
  • Die Kernlinien bleiben gleich wie bei Standard-Transformator-Symbolen.

Häufige Anwendungen: Netzebenen-Energieübertragung, Hochspannungserzeugung für CRT, Zündspulen, Ausgangsstufen von Wechselrichtern.

Symbol für Abwärtstransformator

Das Symbol für den Abwärtstransformator ist das Spiegelbild des Aufwärtstransformators:

  • Die Primärspule zeigt mehr Schleifen als die Sekundärspule.
  • Die Ausgangsspannung ist niedriger als die Eingangsspannung.
  • Der häufigste Transformator-Typ in der Alltagselektronik.

Häufige Anwendungen: Wandadapter, Batterieladegeräte, Klingelschaltungen, Steuerpult-Stromversorgungen.

Symbol für Trenntransformator

Der Trenntransformator verwendet ein 1:1-Spulenverhältnis mit bewusster visueller Trennung zwischen den Wicklungen:

  • Beide Seiten zeigen gleiche Schleifenanzahlen.
  • Einige Zeichnungen fügen einen breiteren Spalt oder eine Barriere-Markierung zwischen den beiden Spulen hinzu.
  • Bietet vollständige galvanische Trennung ohne direkte elektrische Verbindung zwischen Primär- und Sekundärseite - immer.

Verwendet für: Schutz von Geräten und Benutzern vor Erdschlüssen, Unterbrechung von Masseschleifen in Audiosystemen, Erfüllung medizinischer elektrischer Sicherheitsanforderungen.

Symbol für Transformator mit Mittelanzapfung

Das Symbol für den Transformator mit Mittelanzapfung führt einen dritten Anschluss ein:

  • Ein Draht zweigt vom Mittelpunkt der Sekundärwicklung ab.
  • Erzeugt zwei gleiche Halbwicklungen aus einer Sekundärwicklung.

Verwendet in: Brückengleichrichter-Schaltungen, symmetrischen Audioausgängen, Dual-Spannungsversorgungen (z. B. +12V und -12V von einem Transformator).

Symbol für Spartransformator

Das Symbol für den Spartransformator sieht deutlich anders aus:

  • Es ist nur eine Wicklung gezeichnet, mit einem Abgriffspunkt entlang dieser.
  • Primär- und Sekundärseite teilen sich einen Teil derselben physischen Wicklung.
  • Keine elektrische Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangsseite.

Verwendet in: Sanftanlassern für Motoren, variablen Spannungsreglern (Variacs) und Impedanzanpassung, wo keine Isolierung erforderlich ist.

So lesen Sie Transformator-Symbole in Schaltplänen

Abbildung: Transformator-Schaltplan, der die Primärwicklung zeigt, die an eine Wechselstromquelle angeschlossen ist, und die Sekundärwicklung, die einen Brückengleichrichter, einen Glättungskondensator und einen Lastwiderstand speist.

Identifizierung von Primär- und Sekundärwicklungen

In den meisten Schaltplänen:

  • Die Primärseite (Eingang) ist an die Wechselstromquelle angeschlossen, typischerweise links gezeichnet.
  • Die Sekundärseite (Ausgang) speist die Last, typischerweise rechts.
  • Beschriftungen wie "Pri", "Sec", "1:2" oder Spannungswerte wie 120V/12V erscheinen oft daneben.

Polarität mit der Punktkonvention verstehen

Wenn Sie ein Transformator-Symbol-Diagramm in einem Schaltplan analysieren, folgen Sie der Punktkonvention, um die korrekte Phasenpolarität beizubehalten. Bringen Sie die Punkte in Übereinstimmung, um sicherzustellen, dass Ihre Gleichrichter- oder Lastschaltung das beabsichtigte gleichphasige oder invertierte Signal basierend auf Ihren Designanforderungen erhält.

Häufige Fehler bei der Verwendung von Transformator-Symbolen

Ignorieren der Punktkonvention

Dies ist der häufigste und folgenreichste Fehler. Eine umgekehrte Mittelanzapfungs-Verdrahtung korrumpiert den Ausgang eines Brückengleichrichters, während parallele Sekundärwicklungen mit falscher Polarität eine Kurzschlussschleife erzeugen, die Wicklungen zerstört.

Falsche Wicklungsanschlüsse

Häufige Verdrahtungsfehler umfassen das Anschließen der Last an die Primärseite oder das Belassen einer schwebenden Mittelanzapfung, wenn die Schaltung erfordert, dass sie geerdet ist.

Transformator-Anwendungen in PCB-Schaltungen

Abbildung: Reale Schaltungsbeispiele, die Transformator-Anwendungen und Isolationsgrenzen in einem linearen Netzadapter und einem Schaltnetzteil (SMPS) zeigen.

Transformator in Netzadaptern (AC-DC-Wandlung)

Das Leistungstransformator-Symbol wird häufig in Schaltplänen von netzbetriebenen Adaptern verwendet. Eine klassische Verwendung des Transformators in Adapterschaltungen umfasst:

  • Netz-Wechselstrom (120V oder 240V) tritt in die Primärwicklung ein.
  • Der Abwärtstransformator reduziert die Spannung.
  • Gleichrichterdioden wandeln Wechselstrom auf der Sekundärseite in pulsierenden Gleichstrom um.
  • Ein Filterkondensator glättet den Ausgang zu nutzbarem Gleichstrom.

Transformator in SMPS (Schaltnetzteil)

Der Transformator in einem Schaltnetzteil arbeitet nach einem völlig anderen Prinzip. Er läuft mit einer hohen Frequenz, typischerweise 20 kHz bis 1 MHz, und verwendet einen Ferritkern anstelle von Blechpaket-Eisen, was ihn erheblich kleiner und leichter macht.

SMPS-Transformatoren bieten deutlich kleinere Footprints und typische Wirkungsgrade zwischen 85% und 95%.

Transformator- vs. Induktivitäts-Symbol

Abbildung: Vergleich der Schaltplan-Symbole: eine zweipolige Induktivität gegenüber einem vierpoligen Transformator.

Obwohl sie sich visuell ähneln und beide auf elektromagnetischen Prinzipien beruhen, unterscheiden sich ihre Schaltplan-Symbole und Schaltungsfunktionen deutlich.

Zu den Hauptunterschieden gehören:

  • Spulenanzahl: Eine Induktivität besteht aus einer einzigen Wicklung (eine Reihe von Spulenbögen), während ein Transformator mindestens zwei getrennte Wicklungen (Primär- und Sekundärwicklung) aufweist, die sich gegenüberliegen.
  • Anschlussanzahl: Induktivitäts-Symbole haben genau zwei Verbindungsanschlüsse. Transformator-Symbole erfordern mindestens vier Anschlüsse.
  • Punktkonvention: Punkte werden häufig bei Transformator-Symbolen verwendet, um Wicklungspolarität und Phasenbeziehung anzuzeigen. Standard-Induktivitäten verwenden keine Punktmarkierungen.
  • Primärfunktion: Induktivitäten werden gezeichnet, um Energiespeicherung innerhalb eines einzigen Schaltungspfads darzustellen. Transformatoren werden gezeichnet, um Energieübertragung und elektrische Isolierung zwischen vollständig getrennten Schaltungen anzuzeigen.

Transformator-Symbol im PCB-Design

Abbildung: Zeigt den Fortschritt von einem Transformator-Schaltplan-Symbol zu seinem 2D-PCB-Footprint mit Durchkontaktierungen und schließlich zu einer 3D-gerenderten PCBA-Komponente.

Transformator-Symbol vs. PCB-Footprint

Das Schaltplan-Symbol und der PCB-Footprint erfüllen völlig unterschiedliche Rollen.

Bevor Sie vom Schaltplan zum Layout übergehen, hilft das Verständnis des grundlegenden Unterschieds zwischen einer nackten Leiterplatte (PCB) und einer vollständig bestückten Leiterplatte (PCBA), zu klären, warum Komponenten-Footprints perfekt mit den physischen Gegebenheiten übereinstimmen müssen.

AspektSchaltplan-SymbolPCB-Footprint
ZweckZeigt das elektrische VerhaltenZeigt die physische Platzierung
InhaltSpulen, Kernlinien, PunktmarkierungenPinlöcher, Pad-Abmessungen, Courtyard-Grenze
InformationElektrische Verbindungen und PolaritätMechanische Abmessungen und Pad-Geometrie

Zuordnung der Transformator-Pins im PCB-Layout

Wenn Sie einen Transformator-Footprint im PCB-Design platzieren, wird jeder physische Pin einem Wicklungsanschluss aus dem Schaltplan zugeordnet:

  • Pin 1, 2: Anschlüsse der Primärwicklung
  • Pin 3: Mittelanzapfung, falls am Transformator vorhanden
  • Pin 4, 5: Anschlüsse der Sekundärwicklung

Die Ausrichtung des Transformators im PCB-Layout muss der Pin-Zuordnung und der Punktkonvention folgen - eine Fehlausrichtung zwischen den Punktmarkierungen im Schaltplan und der physischen Pin-Platzierung ist eine der häufigsten Ursachen für fehlgeschlagene Erstmuster-Bestückungen.

Isolations- und Abstandsüberlegungen

Transformator-PCB-Layouts müssen strenge elektrische Sicherheitsanforderungen erfüllen:

  • Kriechstrecke: Die Oberflächenpfadlänge zwischen Primär- und Sekundärleitern entlang der Leiterplatte.
  • Luftstrecke (Clearance): Der kürzeste gerade (durch die Luft) Abstand zwischen Leitern.

PCB-Layout-Regeln

Halten Sie primäre und sekundäre Kupferleiterbahnen physisch getrennt. Verlegen Sie niemals Signal- oder Massebahnen direkt unter einem Transformator. Für netzspannungsverbundene Designs fräsen Sie einen Schlitz in die Leiterplatte zwischen Primär- und Sekundärseite, um die effektive Kriechstrecke zu erhöhen.

Aufbau zuverlässiger Stromversorgungs-Leiterplatten mit den Fertigungs- und Bestückungsdiensten von JLCPCB

Leiterplattenfertigung für Leistungsschaltungen

Transformatorbasierte Schaltungen, insbesondere Netzteile und SMPS-Designs, bringen spezifische Fertigungsanforderungen mit sich, die Standard-Leiterplattenspezifikationen standardmäßig möglicherweise nicht erfüllen:

  • Fertigungsanforderungen: Hochspannungsisolierung zwischen primären und sekundären Kupferlagen erfordert verifizierte Abstände und oft einen physischen Schlitz in der Platine.
  • Abstände und Isolierung: Die strikte Einhaltung der Kriech- und Luftstreckenregeln ist obligatorisch, um Lichtbogenbildung zu verhindern.
  • Materialauswahl: Erfordert geeignete Dielektrika und High-Tg-FR4 für das Wärmemanagement.

Typische Anwendungen umfassen:

  • AC-DC-Adapter
  • Sperrwandler (Flyback-Konverter)
  • Industrielle isolierte Stromversorgungen

JLCPCB unterstützt 2-lagige bis 8-lagige Platinen für Standard- und komplexe Stromversorgungsdesigns und bietet High-Tg-FR4-Materialien, die für das Wärmemanagement in Leistungsschaltungen geeignet sind. Sie können kompatible Transformatoren und zugehörige Komponenten einfach über die JLCPCB-Bauteilebibliothek auswählen.

Leiterplattenbestückung für transformatorbasierte Designs

Transformatoren sind überwiegend Through-Hole-Komponenten, was die Platinenbestückung zu einer Mischung aus Technologien macht. Es ist entscheidend, die Nuancen von SMD- gegenüber Through-Hole-Beschränkungen zu verstehen, wenn Sie Ihr Layout entwerfen.

Die PCB-Bestückungsdienste von JLCPCB verarbeiten Mixed-Technology-Platinen mühelos. Dies umfasst präzises Reflow-Löten für die SMD-Komponenten rund um den Transformator (wie Steuer-ICs und MOSFETs) sowie eine dedizierte THT-Bestückung für den Transformator selbst.

Für Hochspannungs- oder sicherheitskritische Designs kann die Pre-Production-Designprüfung von JLCPCB Abstandsverletzungen und Footprint-Fehlanpassungen identifizieren, bevor die Fertigung beginnt.

Bereit, Ihre transformatorbasierte Leiterplatte zu fertigen?

Laden Sie Ihre Gerber-Dateien bei JLCPCB hoch, um ein sofortiges Angebot für schnelle, hochwertige Leiterplattenfertigung und -bestückung zu erhalten.Jetzt Angebot einholen

Häufig gestellte Fragen zum Transformator-Symbol

F: Was bedeuten die Punkte im Transformator-Symbol?

Punkte markieren den Polaritäts-Referenzanschluss an jeder Wicklung. Wenn Strom in den markierten Primäranschluss fließt, verlässt er den markierten Sekundäranschluss. Dies bestimmt die Phasenbeziehung und ist kritisch für Gleichrichter, Serien-Sekundärwicklungen und Audioschaltungen.

F: Warum haben einige Transformatoren keine Kernlinien?

Keine Kernlinien bedeuten ein Luftspulen-Design - verwendet in HF- und Mikrowellenschaltungen, wo ferromagnetische Kerne Signalverluste verursachen. Bei hohen Frequenzen übertrifft ein Luftspalt Eisen oder Ferrit in Bezug auf die Kopplungseffizienz.

F: Kann ein Transformator mit Gleichstrom (DC) arbeiten?

Nein. Gleichstrom erzeugt ein statisches Magnetfeld - keine Feldänderung bedeutet keine Induktion in der Sekundärwicklung. Die niederohmige Primärwicklung würde übermäßigen Strom ziehen und überhitzen. SMPS-Designs zerhacken Gleichstrom in hochfrequente Wechselstromimpulse, bevor er den Transformator erreicht.

F: Unterscheiden sich Transformator-Symbole in KiCad vs. Altium?

Elektrisch identisch, visuell unterschiedlich. Das Erkennen des korrekten elektrischen Transformator-Symbols ist unabhängig von Ihrem Werkzeug entscheidend. KiCad verwendet standardmäßig den IEC-Stil; Altium und OrCAD verwenden standardmäßig ANSI. Pinnummern, Punktmarkierungen und Wicklungsverbindungen werden unabhängig vom Stil korrekt zwischen den Werkzeugen übertragen.

F: Was ist der Unterschied zwischen einem Transformator-Symbol und einem gekoppelten Induktivitäts-Symbol?

Eine gekoppelte Induktivität zeigt zwei getrennte Induktivitäten, die sich den Fluss teilen, gekennzeichnet mit einem Kopplungskoeffizienten (k). Ein Transformator-Symbol impliziert eine feste Kopplung mit einem definierten Windungsverhältnis und der Absicht der Leistungsübertragung. Sie werden in SPICE unterschiedlich modelliert und sollten in der Simulation niemals gegeneinander ausgetauscht werden.

Fazit

Ein Transformator-Symbol ist selten nur ein Symbol. Es repräsentiert Isolierung, Schutz, Effizienz und Signalintegrität - alles in einer passiven Komponente. Vom Lesen eines einfachen Netzadapter-Schaltplans bis zum Entwerfen eines Mehrfachausgangs-Schaltnetzteils ist die Fähigkeit, das Transformator-Schaltplan-Symbol genau zu interpretieren, eine grundlegende Fähigkeit für jeden Elektronikingenieur.