This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Welche verschiedenen Arten von SMT-Tests gibt es in der PCB-Bestückung?

Ursprünglich veröffentlicht May 29, 2026, aktualisiert May 29, 2026

6 min

Inhaltsverzeichnis
  • Warum ist SMT-Testing so wichtig?
  • 7 Hauptarten von SMT-Tests in der Leiterplattenbestückung:
  • Fazit:

Komplette elektronische Lösungen, die darauf abzielen, Größe und Platz zu minimieren, verwenden Oberflächenmontagekomponenten. Obwohl die SMT-Komponenten ähnlich wie die TH funktionieren, werden sie aufgrund ihrer geringen Größe und Kompatibilität mit beidseitigen Bestückungen im Allgemeinen bevorzugt. Bei der Entwicklung für die Massenfertigung sind auch die Kosten das Hauptproblem, da ihre geringen Kosten es uns ermöglichen, sie in großen Mengen zu verwenden. Aufgrund ihrer geringen Größe sind Inspektionsmethoden und Reparaturarbeiten jetzt schwieriger. Ein Produkt wird vor der Markteinführung einer Reihe von Tests unterzogen. Alle diese Tests haben einen gewissen Bezug zu Leiterplatten und ihren Bestandteilen.

Mit einer Dosier- oder Bestückungsmaschine werden die elektronischen Komponenten während des Montageprozesses zunächst auf der Leiterplatte positioniert. Für korrekte Verbindungen müssen die Komponenten richtig positioniert sein. Danach wird die Leiterplatte reflowgelötet, wobei das Lotpaste durch Hitze geschmolzen wird. Dadurch entsteht eine dauerhafte Verbindung zwischen der Leiterplatte und der Komponente. Um Montagefehler zu finden, wird die Leiterplatte nach alledem einem SMT-Test unterzogen. Tests garantieren, dass jedes Teil richtig positioniert ist. Die vielen verschiedenen SMT-Testarten, die in der Leiterplattenbestückung verwendet werden, und ihre Funktionen zur Erhaltung der Produktqualität werden heute besprochen.

Warum ist SMT-Testing so wichtig?

Nacharbeits- und Reparaturkosten können minimiert werden, oder das Produkt kann eingestellt werden, um die Kosten wieder hereinzuholen, wenn ein Problem früh im Herstellungsprozess entdeckt wird. Um zu gewährleisten, dass das fertige Produkt einen hohen Qualitätsstandard erfüllt, es zuverlässig macht und Retouren reduziert, sind kontinuierliche Tests erforderlich. Die Sicherstellung, dass die bestückte Leiterplatte wie erwartet funktioniert und die Designstandards erfüllt, wird durch ordnungsgemäße SMT-Platinentests erleichtert.

7 Hauptarten von SMT-Tests in der Leiterplattenbestückung:

1. Automatisierte optische Inspektion (AOI):

Nach dem Reflowlöten ist AOI ein gängiges SMT-Testgerät. Bei der AOI-Inspektion wird eine hochauflösende Kamera verwendet, um die Lötstellen zu untersuchen. Sie überprüft die Lötung und die Positionierung der Bauteile. Sie kann Fehlausrichtungen von Lötstellen, mangelhafte Lötungen, fehlende Teile und andere Probleme erkennen. Ein unverzichtbares Werkzeug zur frühzeitigen Erkennung von Problemen im SMT-Montageprozess ist AOI. Eine in das System eingebaute Hochgeschwindigkeits-Inspektionskamera kann die Probleme in drei Dimensionen darstellen.

2. Sichtprüfung

Trotzdem sind automatisierte Techniken wie AOI in der Lage, zahlreiche Fehler zu identifizieren. In bestimmten Situationen muss jedoch dennoch eine Sichtprüfung von Hand durchgeführt werden. Da diese Geräte einige kleine Probleme übersehen könnten. Ein Mikroskop oder eine Lupe wird vom Bediener bei der manuellen SMT-Prüfung verwendet. und sucht in der Regel nach Bauteilschäden oder Problemen mit der Schweißqualität. Ein hochqualifizierter Techniker wird benötigt, um Fehler wie Fehlausrichtung, Lötbrücken und fehlende Teile zu erkennen.

3. Lotpasteninspektion (SPI)

Sie untersucht die Qualität des Lotpastendrucks auf der Leiterplatte. Die korrekte Platzierung und das richtige Volumen der Lotpastenapplikation auf der Leiterplatte werden durch das SPI-Testgerät garantiert. Darüber hinaus werden 3D-Laserscanner verwendet, um die Höhe und Form all dieser Paste zu messen. Vor der Bauteilplatzierung hilft es bei der frühzeitigen Erkennung von Fehlern wie Brückenbildung oder Fehlausrichtung. Vor der Platzierung muss die Leiterplatte für den Lötprozess verzinnt werden.

4. Röntgeninspektion (AXI)

Ein SMT-Testwerkzeug zur Identifizierung von Lötstellen unter Bauteilen ist die Röntgeninspektion. Sie wird besonders für QFN (pinloses quadratisches Flachgehäuse) und BGA (Kugelgitterarray) eingesetzt. Da herkömmliche Fehlererkennungsmethoden bei dieser Art von Gehäuse nicht wirksam wären. Probleme wie Pastenlöcher, Brücken und fehlende Lötkugeln können mit Röntgenstrahlen identifiziert werden, die optische Inspektion jedoch nicht. Bei BGA unter dem IC können zahlreiche Fehler auftreten, darunter Lunker, kalte Lötstellen und Head-in-Pillow-Probleme. Wir können nicht fortfahren, ohne die Integrität der Lötstelle zu überprüfen.

5. Flying-Probe-Test

Ein Nagelbett oder eine andere spezielle Testvorrichtung ist für den Flying-Probe-Test nicht erforderlich, der ebenfalls ein SMT-Testgerät ist. Das Testen von Prototypenplatinen und die Serienfertigung in kleinen Stückzahlen sind dafür geeignet. Diese Art von Test ist notwendig, sobald alle Teile zusammengebaut sind. Es gewährleistet die elektrische Integrität der Platine und erkennt potenzielle Probleme rechtzeitig. Es verwendet softwaregesteuerte bewegliche Sonden, die auf Testpads platziert werden und über die ein Signal angelegt oder überwacht wird. Obwohl keine kundenspezifische Vorrichtung erforderlich ist, sind die Maschinen teuer, und wir können nicht zu viele Flying Probes in einer Anordnung haben. Mit einem langsameren Durchsatz führt es elektrische Inspektionen durch, die denen von ICT ähneln.

6. In-Circuit-Test (ICT)

ICT ist eine elektrische Testtechnik, die besser für die Großserienproduktion geeignet ist und dem Flying-Probe-Test ähnelt. Sie wird verwendet, um jedes Teil und jede Verbindung auf einer Leiterplatte zu untersuchen. Bei diesem Test wird eine Bettnadel verwendet, um elektrische Verbindungen zu überprüfen. Es stellt sicher, dass keine offenen Stromkreise, Kurzschlüsse oder falschen Bauteilwerte vorhanden sind. Es erfordert eine spezielle Vorrichtung und beinhaltet das individuelle Prüfen jedes Netzes und Bauteils. Es wird als Bett-auf-Nagel-Vorrichtung bezeichnet. Es überprüft das Vorhandensein und die Ausrichtung von Bauteilen und misst Widerstand, Kapazität und Diodenspannungsabfälle.

7. Boundary Scan (JTAG-Test)

Er nutzt die integrierten Testfähigkeiten von ICs, die den JTAG (Joint Test Action Group)-Standards entsprechen. Dieser Testprozess wurde Anfang der 2000er Jahre mit Hilfe zahlreicher Unternehmen entwickelt, um das Testen zu standardisieren. Er ermöglicht das Testen von Bauteilverbindungen, ohne dass ein physischer Zugriff erforderlich ist.

Fazit:

Jede Testtechnik dient einem bestimmten Zweck, sei es die Erkennung von Lötfehlern oder die Überprüfung der Schaltungsfunktionalität. Von grundlegenden Prüfungen wie der Lotpasteninspektion (SPI) bis hin zu fortgeschrittenen Methoden wie der Röntgenanalyse, der automatisierten optischen Inspektion (AOI) und Funktionstests verlassen sich moderne SMT-Linien auf eine Kombination aus automatischen und manuellen Inspektionen. Dieser mehrschichtige Ansatz hilft, sowohl häufige als auch seltene Fehler zu identifizieren, stellt die Kundenzufriedenheit sicher, minimiert gleichzeitig kostspielige Feldausfälle und reduziert Produktionsfehler erheblich.