This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Rogers vs. PTFE vs. Teflon: Auswahl des besten PCB-Laminats für Hochfrequenzdesigns

Ursprünglich veröffentlicht Jan 15, 2026, aktualisiert Jan 15, 2026

4 min

Inhaltsverzeichnis
  • Warum die Materialwahl im PCB-Design wichtig ist
  • Materialien verstehen
  • Praktischer Einfluss: Beispiel Leitungsbahn
  • Die richtige Materialwahl treffen
  • Fazit:

FR4, das am weitesten verbreitete Material, wird nicht immer in Hochfrequenz-PCBs verwendet, da dieses PCB-Laminat die Signalqualität bei hohen Frequenzen verschlechtern kann. Nicht, weil es falsches leitfähiges Material enthält, sondern die Realität liegt in den dielektrischen Eigenschaften des Substrats. Das Dielektrikum selbst dämpft das Signal bei hohen Frequenzen. Nach umfangreicher Forschung in diesem Bereich wurden einige sehr gute Materialien entwickelt. Die drei Alternativen für Hochleistungs-PCBs sind Rogers, PTFE und Teflon-Laminate. Sie bieten bessere dielektrische Kontrolle, geringere Signalverluste und überlegene thermische Stabilität. Aus Kostensicht unterscheiden sie sich jedoch erheblich von standardmäßigem FR4. In diesem Leitfaden werden wir behandeln:

  • Grundlagen von Rogers-, PTFE- und Teflon-Laminaten.
  • Vergleich ihrer Dielektrizitätskonstanten, Verluste und thermischen Leistungen.
  • Ein detailliertes Designbeispiel zeigen, wie die Materialwahl eine PCB-Leiterbahn für RF-Anwendungen beeinflusst.

Warum die Materialwahl im PCB-Design wichtig ist

Zwei wichtige elektrische Eigenschaften eines Laminats bestimmen, wie es sich in Hochfrequenzschaltungen verhält:

1. Dielectric Constant (Dk or εr):

Sie bestimmt die Signalausbreitungsgeschwindigkeit. Je niedriger der Dk-Wert, desto schneller die Signale, desto länger die Wellenlänge. Die Dielektrizitätskonstante eines Materials beeinflusst auch die Impedanzberechnung für Leiterbahnen. Rogers bietet typischerweise Dk = 2,2–6,5, PTFE/Teflon oft ~2,1.

2. Loss Tangent (Df or tan δ):

Er repräsentiert die dielektrischen Verluste (wie viel HF-Energie als Wärme verloren geht). Ein niedrigerer Verlustfaktor bedeutet höhere Effizienz. Zum Vergleich hier die Werte für FR4, Rogers und PTFE:

●       FR-4: ~0.015–0.02 at 1 GHz

●       Rogers RO4350B: ~0.0037

●       PTFE/Teflon: ~0.0002–0.0009  

Materialien verstehen

1.  Rogers Laminates:

Rogers Corporation produziert eine breite Palette von Hochfrequenz-PCB-Laminaten (z. B. RO4000-, RO3000-Serie). Die Zusammensetzung umfasst Kohlenwasserstoff-Keramik- oder PTFE-Verbundstoffe.

Dank der Laminat-Eigenschaften ist es von Hunderten von MHz bis in die Zehner-GHz-Bereiche hervorragend einsetzbar, da die Verluste gering sind. Rogers bietet eine bessere Hitzestabilität als jedes andere Hochfrequenzmaterial. Sie werden insbesondere in Radar-, Satelliten- und Präzisions-RF-Technologien eingesetzt.

2. PTFE (Polytetrafluoroethylene) Laminates

PTFE ist ein Polymer mit extrem geringer Variation der Dielektrizitätskonstante über die Frequenz. Es hat die niedrigsten Verluste aller Materialien, ist jedoch stärker temperaturempfindlich. Elektrisch bietet es hervorragende Signalübertragungseigenschaften, ist mechanisch jedoch sehr weich, wodurch sich die Kupferschicht je nach Temperatur ausdehnen oder zusammenziehen kann. PTFE wird häufig in medizinischen Geräten und Radar-Anwendungen verwendet.

3. Teflon Laminates

Teflon ist ein Markenname für PTFE (registriert von DuPont/Chemours). In der PCB-Terminologie bezeichnet „Teflon-Platine“ üblicherweise PTFE-basierte PCBs. Sie haben dieselben niedrigen Verlust- und niedrigen Dk-Eigenschaften wie PTFE, aber „Teflon“ bezieht sich oft auf reines PTFE oder PTFE-Verbundstoffe. Aufgrund der Weichheit ist ein spezieller Fertigungsprozess erforderlich. Sie werden häufig in sehr hochfrequenten Mikrowellenplatinen (>10 GHz) und in der Luft- und Raumfahrtkommunikation eingesetzt.

Praktischer Einfluss: Beispiel Leitungsbahn

Betrachten wir ein reales Beispiel: Design einer 50 Ω Microstrip-Leiterbahn bei 10 GHz. PCB-Dicke = 0,8 mm, Kupferdicke = 35 μm. Berechnung der erforderlichen Leiterbahnbreite für 50 Ω:

1. Case A: Rogers RO4350B

Dk = 3.48, Df = 0.0037, Verwendung von Mikrostreifen-Impedanzformeln:

●       Erforderliche Breite  ≈ 1.6 mm

●       Attenuation ≈ 0.26 dB/inch  

2. Case B: PTFE/Teflon

Dk = 2.1, Df = 0.0005, Verwendung von Mikrostreifen-Impedanzformeln:

●       Erforderliche Breite ≈ 2.45 mm

●       Dämpfung  ≈ 0.04 dB/inch  

3. Case C: FR-4 (for comparison)

Dk ≈ 4.4, Df ≈ 0.017, Verwendung von Mikrostreifen-Impedanzformeln:

●       Erforderliche Breite ≈ 1.35 mm

●       Dämpfung ≈ 0.82 dB/inch (erheblicher Signalverlust bei 10 GHz)  

Niedrigerer Dk bedeutet breitere Leiterbahnen für dieselbe Impedanz, was den Platz auf der Platine beeinflussen kann. PTFE/Teflon übertrifft FR-4 und sogar Rogers bei sehr hohen Frequenzen aufgrund extrem niedriger Verlustfaktoren. Rogers ist leichter zu verarbeiten als reines PTFE/Teflon.

Die richtige Materialwahl treffen

Wann Rogers wählen:

  • Mittel- bis Hochfrequenz-Designs bis ~20 GHz
  • Balance zwischen Leistung und Herstellbarkeit
  • Mixed-Signal-Platinen mit RF- und Digitalbereichen

Wann PTFE/Teflon wählen:

  • Extrem geringe Verluste erforderlich (Radar, Satellitenkommunikation)
  • Frequenzen >20 GHz
  • Hohe Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen (Weltraum)

Fazit:

Die Entscheidung zwischen Rogers, PTFE und Teflon hängt ab von:

●       Frequenz und Verlustbudget

●       Herstellungsfähigkeit

●       Budget

●       Mechanische Einschränkungen

All dies wird in diesem Blog ausführlich behandelt. Für viele RF-Designer ist Rogers RO4350B der „Sweet Spot“ bis 20 GHz. Für hochmoderne, extrem verlustarme Systeme bleibt PTFE/Teflon unübertroffen. Hochfrequenzmaterialien bringen jedoch immer gewisse Fertigungsherausforderungen mit sich.

Go Ahead of the game with JLCPCB rapid PCBA solution