This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Profil für Reflow-Löten: Phasen, Temperaturkurven und Optimierungsleitfaden

Ursprünglich veröffentlicht Sep 08, 2026, aktualisiert Sep 08, 2026

16 min

Inhaltsverzeichnis
  • Kurzer Überblick über das Reflow-Lötprofil
  • Was ist ein Reflow-Lötprofil?
  • Phasen eines Reflow-Lötprofils
  • Die Reflow-Löttemperaturkurve erklärt
  • So erstellen Sie ein optimales Reflow-Profil
  • Häufige Reflow-Probleme
  • Reflow-Profilunterschiede: Bleifrei vs. bleihaltiges Lot
  • Ausrüstung für das Reflow-Löten
  • Fortschrittliche Leiterplattenbestückung mit optimierten Reflow-Profilen bei JLCPCB
  • Bewährte Verfahren für Reflow-Lötprofile
  • FAQ zu Reflow-Lötprofilen
  • Fazit

In der Oberflächenmontagetechnologie (SMT) ist das thermische Management die Grenzlinie zwischen einer einwandfreien Leiterplatte und einem kostspieligen Ausschusshaufen. Die Präzision Ihres SMT-Reflowprofils bestimmt direkt die mechanische Festigkeit und elektrische Zuverlässigkeit jeder Lötstelle. Eine geringfügige Abweichung in der Temperaturkurve – selbst um wenige Grad oder Sekunden – kann zu katastrophalen Platinenausfällen, versteckten Hohlräumen oder wärmegeschädigten Bauteilen führen.

Dieser Leitfaden erklärt:

  • Was ein Reflow-Lötprofil ist und warum es für eine zuverlässige SMT-Bestückung entscheidend ist
  • Die vier Phasen eines Reflow-Temperaturprofils: Vorwärmen, Einweichen, Spitzen-Reflow und kontrolliertes Abkühlen
  • Empfohlene Aufheizraten, Spitzentemperaturen und Zeit über Liquidus (TAL) für bleifreies Löten
  • Wie thermische Masse der Leiterplatte, Kupferflächen und Bauteildichte die Reflow-Kurve beeinflussen
  • Praktische Methoden zur Messung, Validierung und Optimierung des Reflowprofils mit Thermoelementen
  • Häufige Reflow-Lötfehler wie Lunkerbildung, kalte Lötstellen, Tombstoning und Leiterplattenverzug
  • Bewährte Verfahren zur Erzielung stabiler SMT-Ausbeute, Prozesswiederholbarkeit und zuverlässiger PCBA-Produktion

Kurzer Überblick über das Reflow-Lötprofil

Für eine schnelle Referenz eines standardmäßigen bleifreien Prozesses finden Sie hier die Zielgrenzen:

PhaseTypischer TemperaturbereichDauer / Rate
VorwärmenUmgebungstemperatur bis 150°C1,0–3,0°C/Sek. Aufheizrate
Einweichen150°C–200°C60–120 Sekunden
Reflow (Spitze)230°C–250°C45–90 Sekunden (Zeit über Liquidus)
AbkühlenVon der Spitze bis zur Umgebungstemperatur-2,0 bis -4,0°C/Sek. Abkühlrate

Was ist ein Reflow-Lötprofil?

Technisch gesehen handelt es sich um eine vordefinierte, kontrollierte Reihe von Temperaturwerten, die über die Zeit aufgetragen werden und denen eine Leiterplatte ausgesetzt ist, während sie einen Reflow-Ofen durchläuft. Es legt genau fest, wie schnell sich die Platine erwärmt, wie lange sie heiß bleibt und wie schnell sie abkühlt.

Warum Reflow-Profile in der Leiterplattenbestückung entscheidend sind

Eine präzise Temperaturkurve ist für eine hohe SMT-Ausbeute unerlässlich. Sie verhindert thermischen Schock für empfindliche Silizium-Chips, mildert das Verziehen von FR4-Substraten und gewährleistet ordnungsgemäße metallurgische Verbindungen zwischen Bauteilanschlüssen und Kupferpads. Diese thermische Kontrolle ist der Hauptunterschied beim Übergang von einer nackten Platine zu einer hochzuverlässigen fertigen Baugruppe; mehr über diesen Übergang erfahren Sie in unserem Leitfaden zu PCBA vs. PCB.

Zusammenhang zwischen Lotpaste und Reflow-Profilen

Das Profil ist untrennbar mit der spezifischen Metallurgie der Lotpaste verbunden. Die Kurve ist so ausgelegt, dass sie die Lösungsmittel der Paste verdampft, ihr chemisches Flussmittel aktiviert, um Oxidation zu entfernen, und schließlich die Metalllegierung schmilzt, ohne die thermischen Grenzen der Platine zu überschreiten.

Phasen eines Reflow-Lötprofils

reflow profile graph

Abbildung: Reflow-Profilgrafik, die die Zeit-Temperatur-Kurve über die Phasen Vorwärmen, thermisches Einweichen, Reflow und Abkühlen der SMT-Bestückung zeigt.

Vorwärmphase

Die Vorwärmphase bringt die Platine sicher von der Umgebungstemperatur auf etwa 150°C. Die entscheidende Kennzahl hier ist die Aufheizrate, die streng auf 1,0–3,0°C pro Sekunde kontrolliert werden muss. Warum?

Wenn die Aufheizrate zu aggressiv ist, kochen die flüchtigen Lösungsmittel in der Lotpaste schnell auf, was zu Pastenspritzern (Lötkugeln) und thermischem Schock für keramische Kondensatoren führt.

Einweichphase

Die thermische Einweichphase hält die Platine in einem thermischen Gleichgewicht, typischerweise zwischen 150°C und 200°C für 60 bis 120 Sekunden. Warum?

Diese Phase hat zwei Zwecke. Erstens stellt sie sicher, dass Bauteile mit hoher thermischer Masse (wie schwere Induktoren) und Bauteile mit geringer thermischer Masse (wie 0402-Widerstände) vor Beginn des Schmelzens die gleiche Temperatur erreichen. Zweitens aktiviert sie die Flussmittelchemie, um Oberflächenoxide sowohl auf den Leiterplattenpads als auch auf den Bauteilanschlüssen chemisch zu reduzieren.

Reflow-Phase (Spitzentemperatur)

Dies ist die Phase, in der die Lotlegierung in einen flüssigen Zustand übergeht. Das Reflow-Löttemperaturprofil tritt in die kritische Zone der Zeit über Liquidus (TAL) ein. Für 45 bis 90 Sekunden erreicht die Temperatur einen Spitzenwert von etwa 20–30°C über dem Schmelzpunkt der Legierung. Warum?

Dies gewährleistet eine gründliche Benetzung der Pads und fördert die Bildung einer starken intermetallischen Schicht zwischen Kupfer und Lot.

Abkühlphase

Die Abkühlphase bringt das flüssige Lot mit einer kontrollierten Abwärtsneigung von -2°C bis -4°C pro Sekunde zurück in den festen Zustand. Warum? Ein schnelles, kontrolliertes Abkühlen fördert eine feinkörnige, mechanisch robuste Lötstelle. Wenn das Abkühlen zu langsam ist, wird die Lötstelle körnig und spröde. Wenn es zu schnell ist (z. B. > -6°C/Sek.), kann die plötzliche Kontraktion empfindliche Bauteile brechen.

Die Reflow-Löttemperaturkurve erklärt

Eine typische Reflow-Profilgrafik zeigt die Beziehung zwischen Temperatur und Zeit, während die Leiterplatte durch jede Ofenzone wandert.

Typischer Temperaturbereich für bleifreies Lot

Die moderne Fertigung verlässt sich fast ausschließlich auf SAC305-Legierungen (Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5). Ein bleifreies Reflow-Lötprofil erfordert deutlich mehr Hitze als herkömmliche Zinn-Blei-Pasten. Der Schmelzpunkt von SAC305 liegt bei ~217°C, was bedeutet, dass die Ofenspitzentemperatur 240°C-250°C erreichen muss, um eine ordnungsgemäße Benetzung zu erzielen, wodurch die Fehlertoleranz vor Bauteilschäden reduziert wird.

Aufheizrate und thermischer Gradient

Ein steiler thermischer Gradient über eine Leiterplatte ist katastrophal. Mehrschichtige Leiterplatten enthalten unterschiedliche Kupferdichten. Wenn die Aufheizrate ungleichmäßig oder zu schnell ist, dehnen sich die äußeren Schichten schneller aus als die inneren, was zu struktureller Delaminierung oder Rissen in den Via-Fässern führt.

Umgekehrt riskieren Sie bei einer zu langsamen oder zu heißen Aufheizrate durch die Einweichzone eine Flussmittelerschöpfung. Die aktiven Chemikalien verbrennen, bevor die Legierung den Liquidus erreicht, wodurch das Metall direkt vor der kritischen Schmelzphase einer erneuten Oxidation ausgesetzt ist.

Spitzentemperatur und Zeit über Liquidus

Die Auswahl von Spitzentemperatur und TAL wird durch metallurgische Kinetik bestimmt. Warum sollte die TAL 90 Sekunden nicht überschreiten? Lot haftet nicht einfach an einem Kupferpad; es bildet eine intermetallische Verbindung (IMC), insbesondere Cu3Sn- und Cu6Sn5-Schichten.

Eine gesunde IMC-Schicht (1-3 Mikrometer) ist für eine mechanische Verbindung notwendig. Wenn sich die TAL jedoch auf 110 Sekunden oder mehr verlängert, wird die IMC-Schicht übermäßig dick. Da IMCs von Natur aus spröde sind, erzeugt eine dicke Schicht eine fragile Lötstelle, die bei physischer Vibration anfällig für Scherbruch ist. Darüber hinaus verursacht ein verlängerter Liquiduszustand Kupferauflösungskinetik – die aggressive SAC-Legierung löst die Kupferbahn buchstäblich in die Lotmatrix auf und frisst das Pad weg.

So erstellen Sie ein optimales Reflow-Profil

Die Entwicklung eines technisch hochwertigen Profils erfordert einen systematischen, prozeduralen Ansatz. Hier ist das Prozesshandbuch zum Einrichten einer neuen Leiterplattenbestückung:

thermal curve differences  between RTS and RSS profile

Abbildung: Vergleichsgrafik, die die Unterschiede in der Temperaturkurve zwischen einem linearen Ramp-to-Spike (RTS)-Profil und einem plateauartigen Ramp-Soak-Spike (RSS)-Profil veranschaulicht.

Schritt 1: Lesen Sie das Datenblatt der Lotpaste

Beginnen Sie damit, Ihre absoluten thermischen Grenzen zu definieren. Entscheiden Sie sich zwischen einer Ramp-to-Spike (RTS)- oder Ramp-Soak-Spike (RSS)-Kurve.

  • RTS wird für einfache Platinen mit gleichmäßiger thermischer Masse bevorzugt; es minimiert die Hitzeeinwirkung.
  • RSS ist für komplexe Platinen erforderlich, damit schwere Bauteile während der Einweichphase in der Temperatur „aufholen" können.

Schritt 2: Definieren Sie die Spitzentemperaturgrenzen

Identifizieren Sie das wärmeempfindlichste Bauteil in Ihrer Stückliste (BOM), um sicherzustellen, dass Ihre Spitzentemperatur dessen maximale Nennleistung nicht überschreitet (häufig 260°C für 10 Sekunden bei Standard-Kunststoffsteckern oder ICs).

Schritt 3: Legen Sie die anfänglichen Zonentemperaturen fest

Geben Sie Basistemperaturwerte in Ihre Ofensoftware ein. Für einen 8-Zonen-Ofen mit SAC305 könnte eine anfängliche theoretische Tabelle wie folgt aussehen:

ZonennummerZweckObere Temp. (°C)Untere Temp. (°C)
Zonen 1–3Vorwärmen120 / 140 / 160120 / 140 / 160
Zonen 4–5Einweichen180 / 190180 / 190
Zone 6Vor-Reflow210210
Zone 7Spitzen-Reflow255255
Zone 8AbkühlenLuftkühlungLuftkühlung

Schritt 4: Berechnen Sie die Fördergeschwindigkeit

Die physische Länge des Ofens geteilt durch die gewünschte Gesamtprofilzeit bestimmt Ihre Fördergeschwindigkeit. Wenn die beheizte Länge eines Ofens 300 cm beträgt und die Paste ein 4-minütiges Profil erfordert, beträgt die Basisgeschwindigkeit 75 cm/Minute.

Schritt 5: Führen Sie eine Profilierungsplatine durch

Befestigen Sie K-Typ-Thermoelemente an einer voll bestückten „Dummy"-Platine.

Schritt 6: Führen Sie die ΔT-Korrektur durch

Analysieren Sie die Profiler-Daten. Ihr Ziel ist es, das Delta (ΔT) zwischen den heißesten und kältesten Bauteilen während des Reflows unter 10°C zu halten.

Wenn ein schwerer Induktor bei 230°C (zu kalt) seinen Spitzenwert erreicht, während ein 0402-Widerstand 255°C (zu heiß) erreicht: Erhöhen Sie die Einweichzeit, damit der Induktor vor dem Eintritt in die Spitzenzone mehr Wärme aufnehmen kann, anstatt nur die Spitzentemperatur höher zu stellen. In realen Produktionsumgebungen erfordert die Erzielung eines stabilen Profils oft mehrere Profilierungsiterationen, insbesondere beim Wechsel von Leiterplattenstapeln, Kupfergewichten oder Bauteildichten.

Häufige Reflow-Probleme

Die Prozessentwicklung basiert darauf, den physischen Defekt direkt mit einem Temperaturfehler zu verbinden.

Abbildung: SMT-Lötfehler: Tombstoning eines passiven Bauteils und Head-in-Pillow-Fehler unter einem BGA-Gehäuse.

Tombstoning

  • Der Defekt: Ein Ende eines passiven Bauteils hebt sich vom Pad ab und steht aufrecht wie ein Grabstein.
  • Die Ursache & Behebung: Die Aufheizrate beim Eintritt in die Reflow-Phase ist zu schnell. Die Lotpaste auf einem Pad erreicht den Liquidus und benetzt, bevor das andere Pad dies tut. Behebung: Verlangsamen Sie die Aufheizrate oder wechseln Sie zu einem RSS-Profil, um sicherzustellen, dass beide Pads die Liquidus-Schwelle gleichzeitig überschreiten.

Head-in-Pillow (HiP)

  • Der Defekt: Die Lötkugel eines BGA ruht auf der Lotpaste, verschmilzt jedoch nicht, was wie ein Kopf auf einem Kissen aussieht.
  • Die Ursache & Behebung: Wird normalerweise durch frühe Flussmittelerschöpfung oder dynamischen Leiterplattenverzug während der Spitzenphase verursacht. Behebung: Verkürzen Sie die Einweichdauer, um die Flussmittelaktivität zu erhalten, oder reduzieren Sie die Spitzentemperatur leicht, um zu verhindern, dass sich das BGA-Gehäuse nach oben wölbt.

Lunkerbildung im Lot

  • Der Defekt: Taschen aus eingeschlossenem Ausgasen (Blasen) innerhalb der festen Lötstelle, die die thermische und elektrische Leitfähigkeit schwächen.
  • Die Ursache & Behebung: Die Einweichphase war unzureichend. Die Flussmittellösungsmittel verdampften nicht vollständig, bevor die Außenseite der Lötstelle aushärtete. Behebung: Verlängern Sie die Einweichzeit, um ein vollständiges Ausgasen vor dem Liquidus zu ermöglichen.

Bauteilrisse & Leiterplattenverzug

  • Der Defekt: Mikrorisse in keramischen Kondensatoren oder ein dauerhaft gebogenes FR4-Substrat.
  • Die Ursache & Behebung: Eine Abkühlrate von mehr als -4°C/Sek. verursacht thermischen Schock (Risse). Eine starke Diskrepanz zwischen den Temperaturen der oberen und unteren Ofenzonen verursacht Verzug. Behebung: Flachen Sie die Abkühlrate ab und gleichen Sie die Konvektionsgebläse gleichmäßig zwischen oberen und unteren Zonen aus.

Reflow-Profilunterschiede: Bleifrei vs. bleihaltiges Lot

Temperaturunterschiede

Bleihaltiges Lot (Sn63/Pb37) hat einen sehr verzeihenden Schmelzpunkt von 183°C, was eine sichere Spitzentemperatur von ~210–220°C ermöglicht. Bleifreies Lot (SAC305) schmilzt dagegen bei 217°C und erfordert eine Spitze von ~240–250°C.

Prozessanpassungen

Da bleifreie Pasten mehr Hitze erfordern, ist das Prozessfenster erheblich enger. Das Prozessfenster stellt die zulässige Temperatur- und Zeittoleranz dar, innerhalb derer akzeptable Lötstellen konsistent erzeugt werden. Ein enges Prozessfenster bei bleifreier Bestückung erfordert eine strengere Ofenkontrolle und häufige Profilvalidierung. Sie haben weniger als 15°C Puffer zwischen einem erfolgreichen bleifreien Schmelzen und der thermischen Zerstörung von Standard-FR4-Substraten und Kunststoffbauteilkörpern.

Zuverlässigkeitsüberlegungen

Bleifreie Profile setzen die Baugruppe enormen thermischen Belastungen aus. Wie bereits erwähnt, beschleunigen die höheren Temperaturen die Kupferauflösung erheblich, was das präzise Management der TAL bei bleifreien Baugruppen noch kritischer macht als in der Ära von Zinn-Blei.

Ausrüstung für das Reflow-Löten

Reflow-Öfen

Die industrielle Fertigung verlässt sich auf mehrzonige Konvektions-Reflow-Öfen mit Zwangsumwälzung. Während einige Hobbyisten Reflow-Löten zu Hause mit modifizierten Toasteröfen versuchen, fehlt diesen die geschlossene Zonenregelung und gleichmäßige Luftverteilung, was wiederholbares SAC305-Löten unglaublich schwierig macht.

Werkzeuge zur Temperaturprofilierung

a test pcb prepared for thermal profiling

Abbildung: Eine für die thermische Profilierung vorbereitete Testleiterplatte mit K-Typ-Thermoelementen, die mit Kaptonband an Bauteilen mit hoher und geringer thermischer Masse befestigt sind.

Profiler sind Datenlogger, die zusammen mit der Leiterplatte durch den Ofen fahren. Um verwertbare Daten zu sammeln, verwenden Ingenieure typischerweise 4 bis 6 Thermoelemente, die mit Hochtemperatur-Kaptonband oder thermischem Epoxidharz befestigt werden.

Platzierungsstrategie:

  • 1 Sonde auf der größten thermischen Masse (z. B. einem Leistungsinduktor).
  • 1 Sonde auf der geringsten thermischen Masse (z. B. einem 0402-Widerstand).
  • 1 Sonde direkt auf dem Gehäuse eines wärmeempfindlichen ICs oder Kunststoffsteckers.
  • 1 Sonde auf einer blanken FR4-Stelle zur Messung der Substratbelastung.

Durch das Ablesen der Konvergenz dieser Linien im Softwarediagramm können Ingenieure die genaue Zone isolieren, in der thermische Divergenz auftritt.

Fortschrittliche Leiterplattenbestückung mit optimierten Reflow-Profilen bei JLCPCB

Um eine hohe Ausbeute zu erzielen, ist die Beherrschung der gemischten SMD-Optimierung erforderlich. Wenn eine Leiterplatte massive thermische Ungleichgewichte aufweist – wie eine große Kupferfläche, die als massiver Kühlkörper unter einem Leistungs-MOSFET wirkt und sich neben winzigen 0201-Passivbauteilen befindet – versagen Standardprofile.

Um empfindliche Bauteile zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass schwere thermische Massen den Liquidus erreichen, müssen Ingenieure selektive Abschirmmethoden, spezielle Reflow-Paletten oder lokale thermische Pufferung einsetzen. Darüber hinaus ist ein angemessener Kupferausgleich im Leiterplattendesign unerlässlich, um ungleichmäßige Wärmeableitung zu minimieren.

Fortschrittliche Hersteller müssen Stickstoff- (N2) Konvektion nutzen. Das Einpumpen von Stickstoff in die Reflow-Kammer verdrängt Sauerstoff und eliminiert praktisch Hochtemperaturoxidation. Dies erweitert das Prozessfenster erheblich und ermöglicht eine bessere Benetzung bei leicht niedrigeren Spitzentemperaturen, was wärmeempfindliche Bauteile schont.

Darüber hinaus erfordert die Verwaltung des doppelseitigen Reflows eine strenge Zonen-für-Zonen-Abstimmung, um sicherzustellen, dass Bauteile auf der Unterseite (die beim ersten Durchlauf gelötet wurden) ihren Liquiduspunkt nicht überschreiten und beim zweiten Durchlauf von der Platine fallen.

Um diese extremen technischen Herausforderungen zu bewältigen, verwendet JLCPCB hochmoderne, mehrzonige industrielle Stickstoff-Konvektionsöfen. Durch die Nutzung erweiterter Mehrzonen-Profilierung glätten unsere Ingenieure den thermischen Gradienten und stellen sicher, dass massive Steckverbinder die Reflow-Temperatur erreichen, ohne benachbarte Mikrokomponenten zu verbrennen.

Für Ingenieure, die eine industrielle Prozesskontrolle verlangen, entdecken Sie die PCB-Bestückungsdienste von JLCPCB. Sie können die automatisierten Produktionskosten sofort über unsere Angebotsseite prüfen.

jlcpcb quote

Bewährte Verfahren für Reflow-Lötprofile

Überwachung von Temperaturprofilen

Die Profilerstellung ist keine „Einrichten und vergessen"-Aufgabe. Ingenieure sollten zu Beginn jeder Produktionsschicht oder bei jedem Produktwechsel eine kontinuierliche Profilvalidierung mit einer speziellen „Golden Board" (einer voll bestückten Testplatine, die nur für die Profilierung reserviert ist) durchführen.

Wartung der Reflow-Ofenkalibrierung

Planen Sie routinemäßige Ofenkalibrierungen ein. Im Laufe der Zeit verschleißen Gebläsemotoren und Heizelemente driften, was bedeutet, dass die physische Zonentemperatur möglicherweise nicht mehr dem Software-Sollwert entspricht.

Materialhandhabungsprotokolle

Selbst das perfekte Profil schlägt fehl, wenn die Paste falsch gehandhabt wird. Halten Sie strenge Lagerungsprotokolle für Paste ein – kühl lagern bis zur Verwendung, dann vollständig auf Raumtemperatur natürlich auftauen lassen, bevor Sie sie öffnen, um Kondensation zu vermeiden, die Feuchtigkeit in das Flussmittel einbringen könnte. Stellen Sie außerdem konsistente Platinenladeabstände auf dem Förderband sicher, um eine Luftstromverarmung im Ofen zu verhindern.

FAQ zu Reflow-Lötprofilen

F: Wie oft kann eine Standardleiterplatte sicher durch einen Reflow-Ofen laufen?

Typischerweise hält eine Standard-FR4-Platine bis zu drei vollständige thermische Durchläufe aus (z. B. Oberseite, Unterseite und einen möglichen Nacharbeitszyklus). Das Überschreiten dieser Grenze degradiert das FR4-Substrat schwerwiegend und erzeugt gefährlich dicke intermetallische Verbindungsschichten (IMC), was zu spröden Lötstellen führt.

F: Muss ich meine Bauteile vorbacken, bevor ich sie einem Reflow-Profil aussetze?

Ja, wenn Ihre Bauteile als feuchtigkeitsempfindliche Geräte (MSDs) eingestuft sind und ihre zulässige Fabrikbodenlebensdauer überschritten haben. Wenn sie nicht gebacken werden, führt der schnelle Temperaturanstieg während der Vorwärm- und Reflow-Phasen dazu, dass eingeschlossene Feuchtigkeit sofort kocht und das Bauteilgehäuse bricht – ein Defekt, der als „Popcorn-Effekt" bekannt ist.

F: Kann ich ein bleifreies Reflow-Profil verwenden, wenn einige meiner Bauteile alte bleihaltige Oberflächen haben?

Das Mischen von Legierungen wird in der professionellen SMT-Bestückung dringend abgeraten. Ein altes bleihaltiges Bauteil einer bleifreien Spitze von 250°C auszusetzen, kann leicht sein Kunststoffgehäuse oder den internen Chip zerstören. Darüber hinaus erzeugt die gemischte Metallurgie unvorhersehbare, strukturell beeinträchtigte Lötstellen mit veränderten, ungleichmäßigen Schmelzpunkten.

F: Wie verändert die Substratdicke der Leiterplatte die erforderliche Einweichzeit?

Dickere Substrate (z. B. 2,4 mm oder 3,2 mm Backplanes) wirken im Vergleich zu Standard-1,6-mm-Platinen als massive thermische Senken. Sie erfordern eine erheblich verlängerte Einweichphase, um sicherzustellen, dass die dichten inneren Kupferebenen ein thermisches Gleichgewicht mit den äußeren Oberflächenpads erreichen, bevor die Platine in die Liquidusphase eintritt.

F: Kann ich externe Ventilatoren verwenden, um die Abkühlphase zu beschleunigen?

Nein. Das Erzwingen einer schnellen Abkühlung (über -4°C/Sek.) mit unkalibrierten externen Ventilatoren induziert einen schweren thermischen Schock über die Leiterplatte. Diese plötzliche Kontraktion kann die Pads von der Platine scheren, empfindliche keramische Kondensatoren (MLCCs) brechen und mikroskopische Spannungsrisse in den Lötstellen erzeugen. Die Abkühlrate muss ausschließlich durch die dafür vorgesehenen Kühlzonen des Ofens gesteuert werden.

Fazit

Die Beherrschung des Reflow-Lötprofils ist der Eckpfeiler einer ertragreichen Elektronikfertigung. Durch das Verständnis der Physik der Phasen Aufheizen, Einweichen, Spitze und Abkühlen können Prozessingenieure Defekte von Head-in-Pillow bis hin zu aggressiver Kupferauflösung direkt eliminieren. Der Erfolg erfordert, die Temperaturkurve sorgfältig auf das Datenblatt der Lotpaste abzustimmen, für die ΔT-Korrektur zu profilieren und die einzigartige thermische Massenverteilung der Leiterplatte zu respektieren.

Wenn Sie bereit sind, die Theorie in die Produktion umzusetzen, stellen Sie sicher, dass Sie mit Materialien höchster Qualität beginnen.

Beziehen Sie zuverlässige, authentische Bauteile für Ihren SMT-Prozess auf der JLCPCB-Teileseite und setzen Sie Ihre optimierten Designs nahtlos bei JLCPCB um.