This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Verständnis der Dielektrizitätskonstante von Leiterplatten: Materialauswahl für optimale Signalperformance

Ursprünglich veröffentlicht Aug 04, 2026, aktualisiert Aug 04, 2026

12 min

Inhaltsverzeichnis
  • Gängige Leiterplattenmaterialien und ihre Dielektrizitätskonstanten
  • So wählen Sie die richtige Dielektrizitätskonstante für Ihr Design
  • Fertigungsüberlegungen für eine konsistente dielektrische Leistung
  • JLCPCBs Fachwissen in der dielektrikoptimierten Leiterplattenproduktion
  • FAQ zur Dielektrizitätskonstante von Leiterplatten
  • Fazit

Wichtige Erkenntnisse

Die Dielektrizitätskonstante (Dk) von Leiterplatten ist ein entscheidender Faktor, der die Signalausbreitungsgeschwindigkeit, den charakteristischen Wellenwiderstand und die Übertragungsverluste in Hochfrequenzdesigns direkt bestimmt. Die Auswahl des richtigen Materials – von Standard-FR4 für den allgemeinen Gebrauch bis hin zu Niedrig-Dk-Materialien wie Rogers, PTFE und LCP für Multi-Gigahertz-Anwendungen – ermöglicht eine bessere Leistung, eine engere Impedanzkontrolle und eine geringere Signalverschlechterung. Der Erfolg hängt letztendlich davon ab, die Dk an Ihre Frequenzanforderungen anzupassen, den Schichtaufbau zu optimieren und mit einem leistungsfähigen Hersteller für konsistente Ergebnisse zusammenzuarbeiten.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum zwei Leiterplatten mit derselben Geometrie bei hohen Frequenzen sehr unterschiedliche Leistungen aufweisen können? Dies hängt typischerweise von einer Materialeigenschaft ab, die stillschweigend die Geschwindigkeit, Impedanz und Verluste Ihrer Signale auf der gesamten Platine steuert. Diese Eigenschaft ist die Dielektrizitätskonstante der Leiterplatte, und sie ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie berücksichtigen können, um zuverlässige und leistungsstarke Schaltungen zu entwerfen. Die Fähigkeit des Isoliermaterials zwischen den Kupferschichten, elektrische Energie relativ zu einem Vakuum zu speichern, wird als Dielektrizitätskonstante (Dk, manchmal auch als relative Permittivität, Er, bezeichnet) bezeichnet.

Pcb dc2

Auch wenn es sich wie eine Zahl auf einem Datenblatt anhört, ist es nicht abstrakt. Die Dk des umgebenden Substrats beeinflusst direkt die Geschwindigkeit eines Signals entlang einer Leiterbahn, die Impedanz der Leiterbahn und die Menge an Energieverlust entlang der Leiterbahn, jedes Mal, wenn ein Signal die Leiterbahn durchläuft. In diesem Artikel werden wir uns daher eingehender mit der Dielektrizitätskonstante von Leiterplatten befassen, ihre Bedeutung diskutieren und die Eigenschaften verschiedener gängiger Leiterplattenmaterialien vergleichen, darunter FR4, Rogers, PTFE und Polyimid.

Definition und grundlegende Rolle bei der Signalausbreitung

Die Dielektrizitätskonstante ist das Verhältnis der Permittivität des Materials zur Permittivität des freien Raums (Dk = 1,0 (Vakuum)). Sie ist eine praktische Messgröße, die die Verzögerung einer elektromagnetischen Welle in einem Material relativ zur Lichtgeschwindigkeit im Vakuum angibt. Es besteht ein einfacher Zusammenhang. Die Ausbreitungsverzögerung des Signals durch eine Leiterplattenbahn ist direkt proportional zur Quadratwurzel der effektiven Dielektrizitätskonstante der Leiterplattenbahn. Die Formel lautet:

Ausbreitungsverzögerung (tpd) = (sqrt Dk_eff)/c

In diesem Fall ist c die Lichtgeschwindigkeit (3 x 10^8 m/s) und Dk_eff die effektive Dielektrizitätskonstante, der das Signal ausgesetzt ist. Dies entspricht einer Ausbreitungsverzögerung von etwa 6 ps/mm für eine Mikrostreifenleitung auf Standard-FR4. Wenn eine Streifenleitungskonfiguration verwendet wird, ist die gesamte Leiterbahn von Dielektrikum umgeben, und die Verzögerung beträgt etwa 7 ps/mm. Je größer die Dk ist, desto langsamer ist die Ausbreitung des Signals. Je niedriger die Dk, desto schneller bewegt sich das Signal. Dies wirkt sich direkt auf Designs aus, die eine Anpassung der Ausbreitungsverzögerung erfordern, wie z. B. DDR-Speicherschnittstellen oder Hochgeschwindigkeits-Serialschnittstellen.

Pcb dc4

Wie die Dielektrizitätskonstante Impedanz und Signalgeschwindigkeit beeinflusst

Eine der Hauptvariablen in allen Impedanzberechnungen ist die Dielektrizitätskonstante. Der charakteristische Wellenwiderstand einer Mikrostreifenleitung hängt von der Breite der Leiterbahn, der Dicke des Dielektrikums (über der Bezugsebene), der Dicke des Kupfers und der Dk des Substrats ab. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Dk, desto niedriger die Impedanz für eine gegebene physikalische Geometrie. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Auswirkung der Dk auf wichtige Signalparameter:

ParameterAuswirkung höherer DkAuswirkung niedrigerer Dk
SignalgeschwindigkeitLangsamere AusbreitungSchnellere Ausbreitung
Charakteristischer WellenwiderstandNiedriger (bei gleicher Geometrie)Höher (bei gleicher Geometrie)
Leiterbahnbreite (für Ziel-Z0)Schmalere Leiterbahnen erforderlichBreitere Leiterbahnen erforderlich
Wellenlänge auf der PlatineKürzere WellenlängeLängere Wellenlänge
Kopplung zwischen LeiterbahnenErhöhte KopplungReduzierte Kopplung

Gängige Leiterplattenmaterialien und ihre Dielektrizitätskonstanten

Standard-FR4 und seine typischen Dk-Werte

Es ist kein Geheimnis, warum FR4 das in der Industrie am häufigsten verwendete Leiterplattenlaminat ist. Es bietet eine gute Kombination aus mechanischer Festigkeit, thermischer Stabilität und Kosten. Die Dielektrizitätskonstante einer typischen FR4-Leiterplatte liegt bei 1 MHz zwischen 4,2 und 4,7 und variiert je nach Qualität und Hersteller.

Aber es gibt etwas, das viele Designer übersehen: Die Dk von FR4 ist nicht linear über der Frequenz. Ein typisches FR4-Laminat kann bei 1 GHz eine Dk von 4,2 bis 4,4 aufweisen. Erhöht man die Frequenz auf 10 GHz, kann sie leicht auf 4,0 - 4,2 abnehmen. Diese Eigenschaft ist frequenzabhängig und einer der Gründe, warum FR4 bei Frequenzen über einigen Gigahertz problematisch ist, was einem hohen Verlustfaktor (Df) von 0,017 bis 0,025 entspricht.

Niedrig-Dk-Materialien für Hochfrequenzanwendungen (Rogers, PTFE usw.)

Wenn Ihr Design in den Multi-Gigahertz-Bereich vordringt, wird Standard-FR4 zum Problem. Der Signalverlust nimmt zu, die Impedanz ist schwieriger zu kontrollieren, und die Variation der Dk über der Frequenz erzeugt Timing-Unsicherheiten. Hier kommen spezielle Niedrig-Dk-Materialien ins Spiel. Die folgende Tabelle vergleicht die gängigsten Hochfrequenz-Leiterplattenmaterialien:

MaterialDk (bei 10 GHz)Df (bei 10 GHz)Tg (°C)Typische Anwendung
Standard-FR44,2 - 4,40,017 - 0,025130 - 180Allgemeiner Gebrauch, digital
Rogers RO4003C3,38 +/- 0,050,0027>280HF, Mikrowelle, 5G
Rogers RO4350B3,48 +/- 0,050,0037>280HF, Radar, Automobil
Rogers RT/duroid 58802,20 +/- 0,020,0009N/A (PTFE)Millimeterwelle, Satellit
Isola Astra MT773,00 +/- 0,050,0017>200Hochgeschwindigkeitsdigital, 5G
Taconic TLY2,20 +/- 0,020,0009N/A (PTFE)Luft- und Raumfahrt, mmWave
Panasonic Megtron 63,40 +/- 0,040,0020>200Hochgeschwindigkeitsnetzwerke

Überlegungen zur Dielektrizitätskonstante bei Flex-Leiterplatten

Flexible Leiterplatten haben ihre eigenen Dielektrika. Das gebräuchlichste Flex-Substrat ist Polyimid (oft unter dem DuPont-Handelsnamen Kapton bekannt), dessen Dielektrizitätskonstante bei 1 MHz typischerweise zwischen 3,2 und 3,5 liegt.

Es gibt einige einzigartige Faktoren, die die Dielektrizitätskonstante von Flex-Leiterplatten beeinflussen:

  1. Klebstoffschichten: Bei vielen Flex-Konstruktionen wird eine Klebstoffschicht zwischen dem Polyimidfilm und der Kupferfolie platziert, entweder auf Acryl- oder Epoxidbasis. Die kombinierte Dk des gesamten Schichtaufbaus hängt von allen Schichten ab, und diese Klebstoffschichten haben ebenfalls ihre eigenen Dk-Werte (normalerweise 3,0 – 4,0).
  2. Biegeradius: Flexschaltungen werden gebogen, und die Dicke des Dielektrikums variiert am Biegepunkt leicht. Dies ändert die lokale effektive Dk und kann die Impedanz bei dynamischen Flex-Anwendungen beeinflussen.
  3. Klebstofffreie Konstruktionen: Klebstofffreie Laminate (der Begriff "klebstofffreie Konstruktion" wird verwendet, wenn das Kupfer direkt auf das Polyimid aufgebracht oder laminiert wird) bieten eine vorhersehbarere und niedrigere Dk-Leistung für Hochfrequenz-Flex-Anwendungen.
  4. LCP (Flüssigkristallpolymer): LCP-Substrate sind eine Premium-Alternative zu Polyimid und haben eine Dk von nur 2,9 bis 3,1 mit extrem niedrigem Df für Flexschaltungen, die bei Frequenzen über 10 GHz betrieben werden.

So wählen Sie die richtige Dielektrizitätskonstante für Ihr Design

Anpassen der Dk an Frequenz, Schichtaufbau und Anwendungsanforderungen

Die erste Frage, die Sie sich stellen sollten, ist: Wie hoch ist die maximale Signalfrequenz Ihrer Platine? Dieser eine Parameter kann die Auswahl an Materialien erheblich einschränken. Im Folgenden finden Sie eine praktische Richtlinie für Materialien, die je nach Betriebsfrequenz verwendet werden sollten:

Pcb dc5

Unter 500 MHz: Standard-FR4 funktioniert einwandfrei. Die Variation der Dk ist in diesem Frequenzbereich sehr gering, und der Signalverlust ist für die meisten Leiterbahnlängen gering.

2 GHz bis 6 GHz: Bewerten Sie Niedrig-Dk-Versionen von FR4 oder Hybrid-Schichtaufbauten mit Rogers für kritische HF-Schichten und FR4 für digitale Schichten. Die "Übergangszone" ist der Bereich, in dem die Materialauswahl sehr wichtig wird.

Bei Frequenzen über 30 GHz werden im Allgemeinen Materialien auf PTFE-Basis (RT/duroid, Taconic TLY) oder fortschrittliche Keramiken benötigt. Bei Millimeterwellenfrequenzen führt bereits eine kleine Änderung der Dk zu einer großen Änderung der Impedanz.

Fertigungsüberlegungen für eine konsistente dielektrische Leistung

Materialqualifizierung und Prozesskontrolle

Leiterplattenlaminate sind nicht alle gleich. Beispielsweise hängt die Dk von FR4 von der Art des verwendeten Harzes, dem Muster des Gewebes und sogar der Richtung der Glasfasern relativ zum Pfad der Signale ab. Dies wird als Glasgewebeeffekt bezeichnet und kann bei einem Standard-FR4 zu lokalen Dk-Änderungen von 0,2 oder mehr führen.

Pcb dc1

Um dies zu überwinden, ergreifen die Leiterplattenhersteller auf dem Markt eine Reihe von Maßnahmen:

  • Eingangsmaterialprüfung: Die Dk und Df jeder eingehenden Laminatcharge werden gegen die Konformitätsbescheinigung (CoC) des Herstellers verifiziert.
  • Kontrollierte Prepreg-Auswahl: Auswahl spezifischer Prepreg-Typen (1080, 2116, 7628) mit bekannten Harzgehaltsprozentsätzen, um die gewünschten Dk-Werte im endgültigen Schichtaufbau zu erzielen.
  • Impedanztest-Coupons: Produktionspanel mit speziellen Test-Coupons, die mit TDR (Time Domain Reflectometry) auf Impedanz und damit auf die effektive Dk gemessen werden.

Gewährleistung der Gleichmäßigkeit über Produktionschargen hinweg

Materialqualifizierungsprogramme und Prozessdisziplin sind wichtig für die Konsistenz zwischen Produktionschargen. Für starre Leiterplatten verlangt der IPC-6012-Standard, der die Qualifizierung und die Leistungsspezifikation regelt, die Verifizierung der Dielektrizitätskonstante als Teil des Qualifizierungsprozesses.

Einige der wichtigen Praktiken zur Aufrechterhaltung der Gleichmäßigkeit der Dk sind:

  1. Festlegung des Materiallieferanten und der Qualität: Ein Wechsel des Lieferanten oder der Qualität während der Produktion kann zu Dk-Verschiebungen führen, die sich auf die Impedanz auswirken. Notieren Sie Marke und Qualität des Laminats in Ihren Fertigungsnotizen. Geben Sie nicht nur Dk-Anforderungen an, sondern die gewünschte Impedanz mit Toleranz (z. B. 50 Ohm +/- 10%).
  2. Anfordern von Test-Coupon-Daten: Fordern Sie TDR-Testberichte von Ihrem Hersteller an, wenn Sie impedanzkontrollierte Platinen verwenden. Diese Daten verifizieren die Designannahmen, dass die gebaute Dk korrekt ist.

JLCPCBs Fachwissen in der dielektrikoptimierten Leiterplattenproduktion

Breite Auswahl an Niedrig-Dk- und Hochleistungsmaterialien

JLCPCB bietet eine breite Palette an Leiterplattenlaminaten, von FR4 bis hin zu Hochleistungs-Niedrig-Dk-Laminaten. Die Materialauswahl umfasst Shengyi FR4, Rogers RO4350B für ein HF-Frontend oder ein Shengyi-FR4-Material mit Rogers RO4350B oben für ein HF-Frontend – es gibt keine langen Beschaffungszeiten für Materialien.

Pcb dc3

Dies ist besonders wichtig für Hybrid-Schichtaufbauanwendungen, bei denen Rogers für die äußeren HF-Schichten und FR4 für die inneren digitalen Schichten verwendet werden kann. Durch die Zusammenarbeit mit dem technischen Team von JLCPCB können Sie einen Schichtaufbau spezifizieren, der Leistung, Kosten und Fertigbarkeit optimiert.

Erweiterte DFM-Unterstützung für präzisen Schichtaufbau und Impedanz

Ein Hauptvorteil von JLCPCB ist der fortschrittliche DFM-Review-Prozess (Design for Manufacturability), der einer der praktischsten ist. Wenn Sie ein impedanzkontrolliertes Design einreichen, analysiert das technische Team Ihren Schichtaufbau und bestätigt die Geometrie Ihrer Leiterbahnen mit Ihrer Zielimpedanz, bevor die Fertigung beginnt.

Diese DFM-Unterstützung umfasst:

  • Empfehlungen für den Schichtaufbau basierend auf Ihren gewünschten Impedanz- und Dk-Anforderungen
  • Impedanzsimulation vor der Produktion, um sicherzustellen, dass Ihr Design die Spezifikationen erfüllt.
  • Materialsubstitutionsberatung, wenn Ihr angefragtes Laminat in einem alternativen Material mit gleicher Dk-Leistung und Kosteneffizienz verfügbar ist
  • TDR-Test-Coupon-Platzierung für die Impedanzverifizierung nach der Fertigung

Ab nur 2 $ und mit einer Bearbeitungszeit von 1-2 Tagen für normale Bestellungen ermöglicht es JLCPCB, Ihre impedanzkontrollierten Designs schnell zu prototypisieren, ohne in eine Budgetspirale zu geraten.

Erschwingliche, hochwertige Leiterplattenfertigung

Sparen Sie Zeit und Geld mit einer Komplettlösung für Fertigung, Bestückung und Bauteile.
Reduzieren Sie die Koordination mit Lieferanten, vermeiden Sie Teillieferungen und erhalten Sie konstante, zuverlässige Qualität – ohne Ihr Budget zu sprengen.Sofortiges Angebot erhalten >

FAQ zur Dielektrizitätskonstante von Leiterplatten

F: Was ist die Dielektrizitätskonstante einer Leiterplatte?

Die Dielektrizitätskonstante (Dk) einer Leiterplatte ist eine dimensionslose Zahl, die beschreibt, wie gut das isolierende Substratmaterial zwischen den Kupferschichten elektrische Energie im Vergleich zu einem Vakuum speichert. Sie beeinflusst direkt die Signalausbreitungsgeschwindigkeit, den charakteristischen Wellenwiderstand und den Signalverlust.

F: Ändert sich die Dielektrizitätskonstante mit der Frequenz?

Ja. Alle Leiterplattenmaterialien weisen ein gewisses Maß an frequenzabhängiger Dk-Variation auf. Standard-FR4 zeigt mehr Variation (die Dk kann über einen weiten Frequenzbereich um 0,3 bis 0,5 schwanken), während Premium-Materialien wie Rogers-Laminate speziell für Dk-Stabilität über der Frequenz entwickelt wurden.

F: Warum ist eine niedrigere Dk besser für Hochfrequenzdesigns?

Eine niedrigere Dk reduziert die Signalausbreitungsverzögerung, verringert die dielektrischen Verluste (die proportional zu Dk und Df sind) und ermöglicht breitere Leiterbahnen für eine gegebene Zielimpedanz. Breitere Leiterbahnen sind mit enger Toleranz einfacher zu fertigen, was die Genauigkeit der Impedanzkontrolle verbessert. Eine niedrigere Dk reduziert auch die Kopplung zwischen benachbarten Leiterbahnen und trägt so zur Minimierung von Übersprechen bei.

F: Wie spezifiziere ich Dielektrizitätskonstanten-Anforderungen gegenüber meinem Leiterplattenhersteller?

Der effektivste Ansatz besteht darin, Ihre Zielimpedanz (z. B. 50 Ohm +/- 10%) zusammen mit dem Laminatmaterial und der Qualität anzugeben, für die Sie Ihr Design ausgelegt haben. Dies ermöglicht es dem Fertiger, die Leiterbahngeometrie während der CAM-Verarbeitung anzupassen, um die tatsächliche Dk der spezifischen Materialcharge zu kompensieren.

Fazit

Die Dielektrizitätskonstante (Dk) von Leiterplatten spielt eine entscheidende Rolle für die Signalgeschwindigkeit, die Impedanzkontrolle und die gesamte Hochfrequenzleistung. Die Wahl des richtigen Materials – vom kostengünstigen FR4 bis hin zu fortschrittlichen Niedrig-Dk-Optionen wie Rogers, PTFE und LCP – ist entscheidend für die Erfüllung der Frequenz-, Verlust- und Zuverlässigkeitsanforderungen Ihres Designs.

Mit der richtigen Materialauswahl, sorgfältigem Schichtaufbau-Design und starker Fertigungsunterstützung können Sie eine hervorragende Signalintegrität erreichen und gleichzeitig Kosten und Leistung in Einklang bringen. JLCPCB bietet eine breite Palette an Laminaten, Hybrid-Schichtaufbaulösungen und professioneller Impedanzkontrolle, um Ihre Designs schnell und zuverlässig in hochwertige Leiterplatten umzusetzen.