This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Wie die PCB-Querschnittsanalyse die einwandfreie Qualität mehrschichtiger Leiterplatten sicherstellt

Ursprünglich veröffentlicht May 29, 2026, aktualisiert May 29, 2026

12 min

Inhaltsverzeichnis
  • Wichtige Erkenntnisse aus dem PCB-Querschnitt
  • Bewährte Verfahren für eine effektive Querschnittsanalyse
  • Fertigungsvorteile der routinemäßigen Querschnittsanalyse
  • JLCPCBs fortschrittliche Querschnittsfähigkeiten
  • Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Haben Sie sich jemals gefragt, was sich wirklich unter einer mehrschichtigen Leiterplatte verbirgt? Eine fertige Platine erscheint uns als Studenten als eine flache und homogene Platte aus Laminat und Kupfer, doch im Inneren verbirgt sich ein Labyrinth aus durchkontaktierten Vias, vergrabenen Kupferschichten, dünnen Dielektrikumsfolien und harzgefüllten Strukturen, die alle innerhalb sehr enger Toleranzen liegen müssen. Die Querschnittsanalyse ist das Äquivalent zur Leiterplatte, um die Schichten zu entfernen und das wahre Bild zu erhalten. Jeder, der im Labor oder in der Produktion mit dem Design oder der Herstellung von Leiterplatten zu tun hat, weiß, dass das Erlernen der Querschnittsanalyse keine Wahl ist; es ist die sicherste Methode, um sicherzustellen, dass das, was wir auf dem Bildschirm entwerfen, auch auf der tatsächlichen Platine in der Fertigung ankommt.

Sequential Lamination

Diese Technik wird eingesetzt, egal ob Sie einen 4-lagigen Prototypen eines Consumer-Geräts oder eine 30-lagige Rückwandplatine eines Luft- und Raumfahrtprojekts erstellen; sie deckt Defekte auf, die mit anderen Inspektionstechniken nicht erkannt werden können. Heute werden wir besprechen, wie die PCB-Querschnittsanalyse von Anfang bis Ende funktioniert, was sie uns über die innere Qualität der Platine verraten kann, welche bewährten Verfahren eine solide von einer hervorragenden Analyse unterscheiden und wie große Organisationen wie JLCPCB sie in ihre Qualitätssysteme integriert haben. Tauchen wir ein.

Was ist eine PCB-Querschnittsanalyse und wie funktioniert sie?

Mikroschnittanalyse Die PCB-Querschnittsanalyse, auch Mikroschnitt- oder metallografische Analyse genannt, ist einfach eine zerstörende Methode zur Untersuchung des Inneren einer Leiterplatte. Das wichtigste Wort hier ist zerstörend. Sie schneiden tatsächlich in die Platine, im Gegensatz zu Röntgen- oder AOI-Untersuchungen, und die Probe ist kein fertiges Produkt. Der Kompromiss ist gerechtfertigt, da es keinen anderen Ansatz gibt, der Ihnen diese Art von Detail liefert. Es ist ein ziemlich strenger Prozess. Der Ingenieur wählt dann einen Punkt zur Untersuchung aus, typischerweise eine Durchkontaktierung (PTH), ein Mikro-Via oder einen Schichtübergangspunkt, an dem die Defekte am deutlichsten sind.  

How PCB Cross Section Analysis Ensures Flawless Multilayer P

Das Stück wird dann mit einer Präzisions-Langsamgang-Diamantsäge aus der Platine geschnitten. Das geschnittene Stück wird in einem Einbettbecher (typischerweise 25 bis 32 mm Durchmesser) in ein klares Epoxidharz gegeben und trocknen gelassen. Wenn es eingebettet ist, beginnt die eigentliche Vorbereitung. Die Probe wird mit sukzessive feineren Siliziumkarbid (SiC) Schleifpapieren geläppt - beginnend mit 120er Körnung und fortfahrend mit 240, 320, 600, 800 und schließlich 1200er Körnung. Abschließend wird nach dem Schleifen mit Aluminiumoxid- oder Diamantsuspensionen auf eine Partikelgröße von 0,05 Mikrometern poliert. Um eine glatte, kratzerfreie Oberfläche zu gewährleisten, wird die Rotation der Probe zwischen den Körnungsstufen umgekehrt.

Warum sie für mehrschichtige und HDI-Platinen unerlässlich ist

Mehrschichtige Leiterplatten mit vier oder mehr Lagen besitzen sehr komplexe innere Strukturen, die mit Oberflächenprüfwerkzeugen oder der automatischen optischen Inspektion (AOI) nicht messbar sind. Sie könnten ein vergrabenes Via, eine delaminierte Prepreg-Schicht oder einen Harzhohlraum auf der Oberfläche einfach nicht sehen. Hier kommt die Querschnittsanalyse ohne Alternative ins Spiel. Die Schwierigkeit wird bei High-Density-Interconnect (HDI)-Platinen noch erhöht. Mikro-Vias in HDI-Designs haben typischerweise einen Durchmesser von 75-150 Mikrometern, sind gestapelt und versetzt, und die Dielektrikumsschichten sind typischerweise weniger als 75 Mikrometer dick.  

How PCB Cross Section Analysis Ensures Flawless Multilayer P

In diesen kleinen Maßstäben kann eine geringfügige Prozessvariation zu Unterbrechungen, unzuverlässigen Verbindungen oder versteckten Fehlern führen, die sich erst im Feldeinsatz zeigen. Zerstörungsfreie Prüfungen wie Röntgen sind hervorragend geeignet, um die Positionierung von Bauteilen, die Lötstellenkonfiguration und die allgemeine Ausrichtung zu überprüfen. Sie haben jedoch keine Kenntnis von der tatsächlichen Kupferdicke, der Struktur der Kupferkörner oder mikrometergenauen Delaminationen zwischen den Schichten. Die Querschnittsanalyse ist in Bezug auf diese kritischen Details die einzig sinnvolle Methode.

Wichtige Erkenntnisse aus dem PCB-Querschnitt

Schichtdicke, Kupferbeschichtung und Delaminationserkennung

Eine der grundlegendsten Messungen an einem PCB-Querschnitt ist die Dicke jeder einzelnen Schicht. Dies umfasst Kupferfolienschichten, Prepreg-Bindungsschichten und Kernlaminatschichten. Jede einzelne dieser Schichten muss innerhalb der Designspezifikation und der geltenden IPC-Toleranzen liegen. Ein Querschnitt liefert eine direkte, genaue Messung aller dieser Schichten in einer einzigen Ansicht.

Kupfergewicht (oz)Nenndicke (Mikrometer)Nenndicke (mils)
0,5 oz17,50,7
1 oz351,4
2 oz702,8
3 oz1054,2

Neben Kupfer ist auch Delamination, also die Trennung zwischen Laminatschichten aufgrund von Feuchtigkeit, thermischer Belastung oder schlechter Bindung während des Laminierens, im Querschnitt sichtbar. Sie zeigt auch Bohrrückstände (Drill Smear), bei denen das beim Bohren verwendete Harz die inneren Kupferschichten bedeckt und deren elektrische Verbindung verhindert. Ein weiteres häufiges Phänomen sind Harzhohlräume, winzige Taschen, in denen das Harz nicht laminiert hat.  

Via-Qualität, Ausrichtung und Integrität der Zwischenschichten

Einer der am häufigsten untersuchten Aspekte eines Querschnitts ist die Via-Integrität. Der Via-Zylinder ist die zylindrische Kupferbeschichtung innerhalb eines gebohrten Lochs; er darf keine Risse aufweisen. Ein häufiger Ausfallmodus bei Temperaturwechseln sind Zylinderrisse. Die Ausdehnung des Laminats in Z-Richtung während des Erhitzens und Abkühlens der Platine belastet den Kupferzylinder. Diese Risse können nur durch Querschnittsanalyse erkannt werden, bevor sie zu Feldausfällen führen.  

Mikro-Vias von HDI werden bei der Querschnittsanalyse ebenfalls mit besonderer Sorgfalt behandelt. Der Ingenieur prüft die Form des Mikro-Vias (es sollte ein sauberes, leicht konisches Profil aufweisen), die Tiefe, die Menge des auf den Via-Wänden abgeschiedenen Kupfers, die Napftiefe an der Oberseite und den prozentualen Anteil an Hohlräumen. Das Aspektverhältnis von Mikro-Vias (Tiefe/Durchmesser) ist im Allgemeinen auf 1:1 beschränkt, um eine zuverlässige Beschichtung und Füllung zu gewährleisten. Eine weitere wichtige Messung ist die Lagegenauigkeit von Schicht zu Schicht. Das um ein zu bohrendes Loch verbleibende Kupferpad muss den IPC-Mindestanforderungen entsprechen. Bei Klasse-3-Außenschichten beträgt der kleinste Ringkragen 50 Mikrometer.

Bewährte Verfahren für eine effektive Querschnittsanalyse

Probenvorbereitung und Schnitttechniken

Um ehrlich zu sein, hängt die Qualität eines Querschnitts vollständig von der Art der Probenvorbereitung ab. Wenn Sie Fehler machen, erhalten Sie Kratzer, Verschmierungen oder Kantenverrundungen, die wahre Details verbergen und sogar künstliche erzeugen können. Das erste, was Sie tun müssen, ist die richtige Stelle auszuwählen. Die meisten Produktionspaneele werden mit Testcoupons geliefert, kleinen Mustern, die die Via-Struktur und den Schichtaufbau der eigentlichen Platine nachbilden.

How PCB Cross Section Analysis Ensures Flawless Multilayer P

Nach dem Zuschneiden wird die Probe mit einem Einbettbecher, typischerweise mit einem Durchmesser von 25 bis 32 mm, in transparentes Epoxidharz eingegossen. Die Verwendung von klarem Harz ist wichtig, da es Ihnen ermöglicht, den Schleifvorgang in Echtzeit zu beobachten und zu sehen, wann Sie sich der gewünschten Ebene nähern. Sobald das Epoxidharz ausgehärtet ist, polieren Sie die Oberfläche mit einer Abstufung von SiC-Papieren, 120, 240, 320, 600, 800, 1200er Körnung. Der abschließende Polierschritt erfolgt mit Diamant- oder Aluminiumoxidsuspensionen bis zu einem Mindestdurchmesser von etwa 0,05 µm. Ziel ist es, eine spiegelähnliche Oberfläche zu erreichen, bei der sich das gesamte Kupfer, Harz und die Glasfasern in einer einzigen Ebene ohne Unebenheiten oder Verrundungen befinden.

Die vollständige Abfolge der Probenvorbereitung ist:

  1. Auswahl des interessierenden Bereichs (Via PTH oder Schichtübergang) von einem Testcoupon.
  2. Schneiden der Probe mit einer Langsamgang-Diamantsäge, um thermische oder mechanische Schäden zu vermeiden.
  3. Einbetten der Probe in klares Epoxidharz in einem 25-32 mm Einbettbecher und vollständiges Aushärten lassen.
  4. Schleifen mit SiC-Papieren: 120, 240, 320, 600, 800 und 1200er Körnung, wobei die Probe zwischen den Stufen um 90 Grad gedreht wird.
  5. Polieren mit Diamant- oder Aluminiumoxidsuspensionen bis auf 0,05 Mikrometer.
  6. Ultraschallreinigung der Probe zwischen den Polierstufen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
  7. Optional: Ätzen mit Ammoniumpersulfat, um die Kupferkornstruktur sichtbar zu machen.

Mikroskopische Untersuchung und Messstandards

Nach der Vorbereitung der Probe betrachten wir diese hauptsächlich mit einem Lichtmikroskop. Die typischen Vergrößerungen liegen zwischen etwa 50-fach und etwa 500-fach, was ausreicht, um die Kupferdicke, den Dielektrikumsabstand, die Ringkragen zu messen und eventuelle Delaminationen oder Hohlräume zu identifizieren. Wir befestigen eine Digitalkamera am Objektiv, nehmen hochauflösende Bilder auf und speisen diese dann in ein kalibriertes Messprogramm ein, das Abmessungen mit einer Fehlertoleranz von 1-2 Mikrometern ausgibt.

Die Referenz zur Überprüfung der Ergebnisse dieser Querschnitte ist IPC-A-600, Akzeptanz von Leiterplatten. Sie enthält zahlreiche fotografische Beispiele von guten und schlechten Zuständen für Platinen der Klassen 1, 2 und 3. Die Messkriterien basieren auf IPC-6012, das die Maßspezifikationen für starre Leiterplatten vorgibt. Diese beiden Normen zusammen bilden das Protokoll für Bestehen oder Nichtbestehen.

Fertigungsvorteile der routinemäßigen Querschnittsanalyse

Früherkennung von Prozessproblemen und verbesserte Ausbeute

Ich habe auch verstanden, dass die regelmäßige Querschnittsanalyse im Wesentlichen eine sehr einfache Art von Frühwarnsystem ist, das Prozessabweichungen erkennt. Denken Sie an Beschichtungsbäder, die sich abnutzen, Bohrer, die stumpf werden, Laminierpressentemperaturen, die sich ändern, chemische Konzentrationen, die variieren – all diese langsamen Veränderungen bleiben im normalen Tagesgeschäft unbemerkt, bis sie eines Tages zu einer Charge führen, deren Beschichtung versagt.

How PCB Cross Section Analysis Ensures Flawless Multilayer P

Dies ist besonders nützlich bei der Einführung neuer Produkte (NPI) und der Erstmusterprüfung. Ein anfänglicher Querschnitt des ersten Artikels stellt sicher, dass die Prozessparameter wirklich Platinen liefern, die alle Spezifikationen erfüllen, bevor wir uns für eine vollständige Produktionscharge entscheiden. Die Identifizierung eines Problems auf Coupon-Ebene kostet nur einen Bruchteil dessen, was die Nacharbeit einer gesamten Charge kosten würde, und ist bei weitem wünschenswerter, als sich später mit einem Feldausfall befassen zu müssen.

Die wichtigsten Fertigungsvorteile sind:

  • Früherkennung von Abweichungen der Beschichtungsdicke, bevor sie zu Ausschuss führen
  • Überprüfung der Laminierqualität, einschließlich Bindungsfestigkeit und Hohlraumgehalt
  • Validierung neuer Materialien, Prozesse oder Ausrüstungen vor der Serienproduktion
  • Reduzierte Ausschussraten durch proaktive Prozesskorrektur
  • Konformitätsnachweise für Kundenaudits und Zertifizierungsstellen

Sicherstellung gleichbleibender Qualität über Produktionschargen hinweg

Nur einige der großen Leiterplattenhersteller wenden SPC auf Querschnittsmessungen an. Im Wesentlichen führen sie Aufzeichnungen über die Kupferbeschichtungsdicke, die Dielektrikumsdicke, die Abmessungen der Ringkragen und andere Materialien, um Kontrollkarten zu erstellen, die Prozesstrends und deren Fähigkeit aufzeigen. Die Prozessfähigkeit hat ein Branchenziel von einem Cpk von mehr als 1,33, was bedeutet, dass der Prozess mit einem gesunden Spielraum innerhalb seiner Spezifikationsgrenzen zentriert ist.

In Hochzuverlässigkeitsanwendungen ist die Querschnittsanalyse nicht nur eine bewährte Praxis, sondern eine Notwendigkeit. Die Luft- und Raumfahrtnorm AS9100 und die Automobil-Qualitätssysteme nach IATF16949 verlangen ebenfalls objektive Nachweise der inneren Platinenqualität, und Querschnitte sind genau das.

JLCPCBs fortschrittliche Querschnittsfähigkeiten

Modernste Ausrüstung und erfahrenes Analyseteam

JLCPCB unterhält eine eigene Querschnittsabteilung mit Präzisions-Diamantsägen, automatischen Schleif- und Poliermaschinen, hochauflösenden metallografischen Mikroskopen mit kalibrierter digitaler Bildgebung. Diese Ausrüstung ermöglicht es der Qualitätsabteilung, vollständige Tests innerhalb des Werksgeländes durchzuführen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Labore zu beauftragen – was schnellere Reaktionszeiten und eine engere Anbindung an den Fertigungsprozess bedeutet.

Das Analystenteam besteht aus ausgebildeten Metallografen, die die IPC-Normen, wie IPC-A-600 (Akzeptanz) und IPC-TM-650 (Prüfverfahren), vollständig verstehen. Sie sind in der Lage, bei dringenden Prüfungen eine Bearbeitungszeit am selben oder am nächsten Tag zu gewährleisten, sodass die Produktionslinien nicht auf Ergebnisse warten müssen. Diese Geschwindigkeit ist besonders praktisch bei der Durchführung von Erstmusterprüfungen oder bei der Verfolgung eines vermuteten Prozessproblems.

Integrierte Qualitätskontrolle vom Prototyp bis zur Serie

Bei JLCPCB ist die Querschnittsanalyse kein einmaliger Vorgang. Sie ist in ein größeres Qualitätskontrollsystem integriert, das AOI, elektrische Prüfungen (fliegende Sonde und fixture-basiert) und Impedanzprüfungen umfasst. Querschnitte werden in mehreren Phasen durchgeführt: anfänglich bei der Qualifizierung eines Prozesses, dann bei der Erstmusterprüfung eines neuen Designs und auch während der Prozessüberwachung.

image3

JLCPCB fertigt Platinen mit 1-14+ Lagen, das Werk ist nach ISO 9001 zertifiziert, UL-gelistet und in der Lage, Platinen herzustellen, die IPC-Klasse 2 und Klasse 3 erreichen. Egal, ob Sie einen schnellen Prototypen für nur 2 $ benötigen oder eine Großserienproduktion planen, das Qualitätsgerüst bleibt dasselbe. Die Kombination aus Querschnittsanalyse und dem allgemeinen QC-Werkzeugkasten bedeutet, dass Informationen aus allen Prüfmethoden in eine einzige, vernetzte Ansicht der Platinenqualität einfließen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F1: Was ist eine PCB-Querschnittsanalyse und warum ist sie wichtig?

Die Querschnittsanalyse von Leiterplatten ist ein zerstörendes Prüfverfahren, bei dem eine Leiterplattenprobe geschnitten, in Epoxidharz eingebettet, geschliffen, poliert und unter einem Mikroskop untersucht wird, um ihre innere Struktur offenzulegen.

F2: Welche Defekte kann die Querschnittsanalyse in einer mehrschichtigen Leiterplatte erkennen?

Die Querschnittsanalyse kann eine Vielzahl von Defekten aufdecken, darunter unzureichende Kupferplattierung in Vias und durchkontaktierten Bohrungen (PTHs), Delaminationen zwischen den Lagen, Harzeinschlüsse, Bohrschmierungen, Risse in den Bohrungswänden infolge thermischer Zyklen, mangelhafte Via-Füllqualität sowie Defekte an Microvias.

F3: Welche IPC-Normen regeln die PCB-Querschnittsanalyse?

Die primären Standards sind die IPC-TM-650 Testmethode 2.1.1 (welche das Verfahren zur Mikroschliffuntersuchung definiert), die IPC-A-600 (Abnahmekriterien für Leiterplatten, welche fotografische Kriterien für Annahme und Ablehnung bereitstellt) sowie die IPC-6012 (Qualifikations- und Leistungsspezifikation für starre Leiterplatten, welche die Maßanforderungen festlegt, mit denen die Querschnittsmessungen verglichen werden).

F4: Wie wird eine PCB-Querschnittsprobe vorbereitet?

Die Probe – typischerweise ein Prüfcoupon aus der Produktionsplatine – wird mit einer langsam laufenden Diamantsäge geschnitten, in transparentes Epoxidharz eingebettet und mittels sukzessiv feinerer SiC-Schleifpapiere der Körnungen 120 bis 1200 geschliffen.

F5: Wie oft sollte die Querschnittsanalyse während der PCB-Produktion durchgeführt werden?

Eine Querschnittsanalyse sollte in mehreren entscheidenden Phasen durchgeführt werden: während der anfänglichen Prozessqualifizierung für ein neues Produkt oder Material, im Rahmen der Erstmusterprüfung für jedes neue Design sowie in regelmäßigen Abständen während der laufenden Produktion (wobei die Häufigkeit von Volumen und Zuverlässigkeitsklasse abhängt).

get quote JLCPCB