This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

PCB-Reinheit in der professionellen Fertigung: Vermeidung von Verunreinigungen und Sicherstellung langfristiger Zuverlässigkeit

Ursprünglich veröffentlicht May 29, 2026, aktualisiert May 29, 2026

12 min

Inhaltsverzeichnis
  • Integrierte Sauberkeitskontrolle in der modernen Leiterplattenfertigung
  • Industrielle Reinigungsmethoden für hochzuverlässige Baugruppen
  • Wie professionelle Fertigung die Notwendigkeit einer Nachbearbeitungsreinigung minimiert
  • Bewährte Verfahren für langfristige Zuverlässigkeit von Leiterplatten und Baugruppen
  • Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Bei der Herstellung von Leiterplatten werden die Platinen in fast jeder Phase mit allerlei Schmutz verunreinigt. Im Lötprozess kann das Flussmittel (entweder auf Kolophoniumbasis oder neuere organische Formen) Rückstände oder ionische Salze auf den Pads und Leiterbahnen hinterlassen, die klebrig sind. Als nächstes kommen Ätzen, Galvanisieren und Mikroätzen; die chemischen Prozesse bringen Metallionen auf das Kupfer, es sei denn, das Spülen ist vollständig. Winzige Partikel von Metallspänen, Glasfaserstaub und Laminatfragmente werden auch beim Bohren, Fräsen und Vereinzeln freigesetzt.

Solche Partikel können sich zwischen Bauteilen festsetzen, in Durchkontaktierungen eindringen oder sich zwischen eng beieinander liegenden Leitern festsetzen. In einer unkontrollierten Umgebung erhöhen Luftschadstoffe wie Fusseln und gewöhnlicher Staub die Gefahr noch weiter. Das Durcheinander wird durch manuelle und maschinelle Handhabung verstärkt. Fingerabdrücke hinterlassen Öle und Salze, und Maschinen in Fabriken können ebenfalls eine dünne Schicht Schmiermittel ablagern, die Feuchtigkeit anzieht. Studien in der Industrie zeigen immer wieder, dass Leiterplatten während des gesamten Herstellungsprozesses verschiedenen Verunreinigungsursachen ausgesetzt sind und selbst die kleinsten Spuren zu Fehlerquellen werden können.

Typische Schadstoffkategorien umfassen:

  • Flussmittelaktivatoren und Halogenide
  • Metallpartikel
  • Staub, Fasern und Laminatrückstände
  • Rückstände von Reinigungslösungsmitteln
  • Eingeschlossene Feuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit

Auswirkungen von Rückständen auf die elektrische Leistung und Langzeitzuverlässigkeit

Ich, als PCB-Enthusiast, der Leiterplatten baut, lerne, dass Rückstände tatsächlich die Leistung der Platinen verlangsamen. Jeder Spritzer Staub oder Lot kann den Luftstrom blockieren und Hotspots verursachen. Der Staub kann eine dünne Schicht bilden, die als Isolator wirkt und die Wärmeableitung stört. Flussmittelrückstände sind besonders besorgniserregend, da die meisten von ihnen Wasser absorbieren; wenn dies geschieht, bilden sie leitfähige Filme, die den Oberflächenisolationswiderstand (SIR) verringern. Diese Filme können auch bei elektrischer Vorspannung elektrochemische Migration induzieren, bei der die Metallionen aufgelöst und als Dendriten wieder abgeschieden werden, die die Leiter überbrücken. Ionische Rückstände von Flussmitteln oder Reinigungsmitteln, Salze und Amine reduzieren ebenfalls den SIR und beschleunigen die Korrosion. Im Wesentlichen führt ionische Kontamination zu einer Lösungsleitfähigkeit, die eine Umgebung schafft, in der Korrosion und Dendritenwachstum auftreten, was schließlich zum Ausfall der Platine führt.

Zu den elektrischen und funktionellen Folgen gehören:

  • Erhöhter Widerstand von Leiterbahnen und Lötstellen durch Oxidation
  • Kriechströme und elektrisches Rauschen
  • Intermittierende oder permanente Kurzschlüsse durch Dendritenwachstum
  • Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und Spannungsbelastung

Warum unkontrollierte Verunreinigung zu Feldausfällen führt

In kritischen elektronischen Geräten wie der Luft- und Raumfahrt oder der Medizintechnik kann selbst eine winzige Verunreinigung kostspielige Feldausfälle verursachen. Zum Beispiel könnte eine einzige unvollständig gereinigte Lötstelle auf einer Steuerplatine eines Flugzeugs unter Vibration einen Kurzschluss verursachen.

Fehleranalysen in der Industrie zeigen, dass fast ein Drittel der Ausfälle von hochzuverlässigen Leiterplatten auf Verunreinigungen zurückzuführen ist. Während Verbrauchergeräte kleinere Mängel tolerieren können, gilt dies nicht für sicherheitskritische Elektronik. Für professionelle Hersteller wird Sauberkeit daher als eine Kernanforderung an die Zuverlässigkeit behandelt.

Integrierte Sauberkeitskontrolle in der modernen Leiterplattenfertigung

Automatisierte Reinigungsschritte in professionellen Fertigungslinien

Die heutigen Leiterplattenfabriken integrieren die Reinigung an mehreren Stellen in den Prozess. Nach der Fotolackstrukturierung und UV-Belichtung werden die Platinen typischerweise mit einer alkalischen Lösung gewaschen, um den unentwickelten Lack zu entfernen. Ebenso wird die blanke Platine vor dem Galvanisieren von Löchern und Leiterbahnen gründlich gereinigt, um sicherzustellen, dass das neue Kupfer richtig haftet. Diese Reinigungsschritte werden computergesteuert durch Sprühen automatisiert, um in jeder Phase Lack, Ätzrückstände, Oxide und Öle zu entfernen. Hersteller wie JLCPCB dokumentieren solche Schritte explizit. Automatisierte Inline-Waschmaschinen können auch nach dem Bohren oder kurz vor der Bestückung zwischengeschaltet werden, um Rückstände zu entfernen. Der Schlüssel liegt darin, dass professionelle Linien kontrollierte Maschinen und Chemikalien (anstelle eines manuellen Wischens) verwenden, um Leiterplatten bei jedem Fertigungsschritt zu spülen und zu trocknen.

No-Clean- und Low-Residue-Flussmittelstrategien in kontrollierten Prozessen

Um den Reinigungsbedarf zu minimieren, verwenden Fabriken oft No-Clean- oder Low-Residue-Flussmittel. No-Clean-Flussmittel sind so formuliert, dass sie inerte, nicht leitfähige Rückstände hinterlassen, die theoretisch kein Waschen erfordern. Wasserlösliche Flussmittel, die sich leicht mit entionisiertem Wasser ausspülen lassen, sind für Anwendungen mit hoher Aktivität oder sehr dichte BGAs reserviert.

Allerdings werden auch No-Clean-Prozesse sorgfältig kontrolliert. Die Wahl des Flussmittels wird auf das Profil abgestimmt, sodass die Zersetzung während des Reflow-Lötens vollständig ist. Montageingenieure optimieren auch das Lotpastenvolumen und das Schablonendesign, um überschüssiges Flussmittel zu minimieren. Hersteller von Luft- und Raumfahrt- oder Medizinprodukten führen möglicherweise dennoch eine Endreinigung durch. Wie eine Lötanleitung erklärt, kann in kritischen Baugruppen jeder verbleibende Flussmittelfilm Feuchtigkeit anziehen oder sich unter thermischer Wechselbelastung zersetzen, daher erwägen Hersteller in bestimmten Fällen auch bei No-Clean-Flussmitteln die Reinigung von Rückständen.

Inline-Inspektion und Standards für ionische Kontaminationstests

Moderne Fabriken verlassen sich nicht auf das bloße Auge und Hoffnung. Sie wenden IPC- und militärische Sauberkeitsstandards als Qualitätstore an. Inline-Automated-Optical-Inspection-Kameras (AOI) scannen Platinen routinemäßig auf sichtbare Rückstände, fehlende Chips oder unsaubere Pads. Elektrische Tests helfen, durch leitfähige Rückstände verursachte Kriechströme zu erkennen. Für ionische Sauberkeit gibt es Standardtests nach der IPC-TM-650-Methode oder Messungen des Oberflächenisolationswiderstands (SIR), die die Leitfähigkeit der Platine quantifizieren.

Typische Akzeptanzgrenzen liegen zwischen 0,1 und 1,0 µg NaCl-Äquivalent/cm², abhängig von der Produktklasse und Anwendung. Diese objektiven Metriken stellen sicher, dass die Kontamination innerhalb sicherer Grenzen bleibt, bevor Platinen freigegeben werden.

Industrielle Reinigungsmethoden für hochzuverlässige Baugruppen

Ultraschall- und wässrige Reinigung in der Serienproduktion

Für hohe Stückzahlen setzen Fabriken oft industrielle Reinigungsmaschinen ein. Ultraschalltauchen ist üblich, bei dem Platinen in einen Tank mit Reinigungslösung gelegt werden. Hochfrequente Schallwellen erzeugen Kavitationsblasen, die unter und zwischen Bauteilen reinigen. Dies kann hartnäckiges Flussmittel unter BGAs oder in versteckten Lötstellen entfernen.

Die Platinen werden durch eine Reihe von Wasch- und Spültanks transportiert. Oft werden Bürsten oder Sprühdüsen verwendet und anschließend mit Heißluftstrahlen oder Vakuumtrocknern getrocknet. Quellen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie weisen darauf hin, dass Chargen-Wässrigsysteme für große Leiterplattenchargen effizient sind. Diese Systeme sind flammpunktfrei und verwenden Wasser mit Filterung wieder. Laut Reinigungsexperten ist der wässrige Ansatz umweltfreundlich und gründlich, erfordert jedoch eine Abwasserbehandlung.

Dampfentfettung und Präzisionslösungsmittelanwendungen

Wo Wasser keine gute Wahl ist oder eine besonders feine Reinigung erforderlich ist, werden Dampfentfetter oder lösungsmittelbasierte Prozesse in Betracht gezogen. Die Dampfentfettung verwendet ein Lösungsmittel mit niedriger Oberflächenspannung, das als Dampf erhitzt wird; der Dampf kondensiert auf der kühleren Leiterplatte, löst Öle und organische Stoffe und tropft ab. Die Platine ist sauber, trocken und makellos. Es wird besonders häufig bei Teilen mit feinem Rastermaß eingesetzt, da der niedrigviskose Dampf verwendet werden kann, um unter Chips und Steckverbinder zu gelangen und die Rückstände aufzulösen. Moderne Entfetter sind noch effizienter – sie können das Lösungsmittel über viele Stunden recyceln, daher effizient bei großen Chargen.

Die meisten Hersteller reinigen einzelne Baugruppen manuell oder präzise, typischerweise mit elektroniktauglichen Lösungsmitteln wie Isopropanol, speziellen Flussmittelentfernern oder rückstandsarmen Entflusssungsmitteln. Solche Präzisionsprodukte dürfen nicht leitfähig sein und müssen schnell verdunsten, damit kein Rückstand entsteht.

Spezialisierte Techniken zur Vorbereitung von Schutzlackierungen

Ein zweiter Reinigungsschritt ist vor dem Auftragen von Schutzlacken (Conformal Coating) wichtig. Verschiedene Techniken wie die Plasmareinigung setzen die Platine ionisiertem Sauerstoff aus, der mikroskopisch kleine organische Verbindungen entfernt und die Oberfläche vorbereitet. Dieser Trockenprozess kann bis zu nanometerdicken Filmen reinigen und ist daher entscheidend für Leiterplatten in medizinischen Geräten, bei denen Sauberkeit lebenswichtig ist.

Wie professionelle Fertigung die Notwendigkeit einer Nachbearbeitungsreinigung minimiert

DFM-Richtlinien, die Kontamination bereits in der Designphase verhindern

Design-for-Manufacturing (DFM) spielt eine Schlüsselrolle für die Sauberkeit. Gutes DFM stellt sicher, dass Platinen leicht zu reinigen und zu inspizieren sind. Zum Beispiel ermöglicht das Platzieren von Testcoupons und Fiducials, dass AOI-Maschinen ohne Behinderung arbeiten können. Der Abstand zwischen den Bauteilen wird so geplant, dass Reinigungssprays darunter gelangen können. Konstrukteure können in Bereichen, in die Reinigungsstrahlen gelangen müssen, abnehmbare Abstandshalter oder Abdeckfolien wählen und unnötige Durchkontaktierungen minimieren. Auch Lötstopplack und Bestückungsdruck werden so gewählt, dass sie lösungsmittelbeständig sind.

Obwohl dies nicht oft in Standards niedergeschrieben ist, sind diese Praktiken üblich. DFM-Richtlinien, die klare Wege für Reinigungsflüssigkeiten betonen und versteckte Spalten vermeiden, führen zu saubereren Platinen mit weniger Nacharbeit.

Vorteile der Reinraummontage und kontrollierter Umgebungen

Die Montageumgebung selbst wird streng kontrolliert. Hochzuverlässige Leiterplatten werden in Reinräumen montiert, in denen Luftfilter Staub entfernen und Mitarbeiter Handschuhe und Kittel tragen, um eine Kontamination der Platinen durch Hautöle zu vermeiden. Arbeitsplätze sind ESD-sicher mit ionisierenden Gebläsen, die statisch aufgeladene Partikel neutralisieren. Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden in engen Bändern gehalten – zu viel Feuchtigkeit begünstigt Korrosion, zu wenig kann statische Aufladung erzeugen. Die Lagerung von Bauteilen umfasst auch Feuchtigkeitsindikatorkarten, und Trockenschränke halten Platinen und Teile feuchtigkeitsfrei.

Bewährte Verfahren für langfristige Zuverlässigkeit von Leiterplatten und Baugruppen

Vorbeugende Handhabung und Lagerung in professionellen Arbeitsabläufen

Ist alles fertig, muss auch alles sauber gehalten werden. Die Leiterplatten und Bausätze werden normalerweise in antistatischen, feuchtigkeitsdichten Beuteln gelagert. Sie finden auch Trockenmittel oder Trockenboxen, die geschlossen sind, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Wenn Personen mit den Platinen arbeiten, tragen sie normalerweise Fingerlinge oder Handschuhe, um sicherzustellen, dass sie das blanke Kupfer nicht mit Hautöl verschmieren. Bestückungsbereiche verwenden fusselfreie Matten und wischen ständig alles ab. Schließlich werden die fertigen Platinen einer UV-Inspektion und sogar einem IR-Hotspot-Scan unterzogen, bevor sie zum Versand kommen.

Es ist sehr wichtig, die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Bauteilen (MSL) zu besprechen. Die technologisch fortschrittlichsten Fabriken überwachen die Standzeit von Rollen und backen Teile, deren Trockenzeit überschritten wurde. Dies verhindert andere versteckte Defekte wie Lotspritzer oder Risse in Gehäusen, die wie Kontaminationsprobleme aussehen könnten. Im Produktionsprozess könnten Platinen nach einer Nassreinigung im Vakuum getrocknet werden, und gelegentlich können sie mit einer dünnen Antilauffolie beschichtet werden, wenn sie lange gelagert werden.

Partnerschaft mit Herstellern für integrierte Sauberkeitsgarantie

Für Designer und Ingenieure ist der beste Weg, die Sauberkeit von Leiterplatten sicherzustellen, die Zusammenarbeit mit einem leistungsfähigen Hersteller. Fragen Sie Ihre Leiterplattenfabrik oder Ihren Bestückungsdienstleister nach ihren Sauberkeitskontrollen: Befolgen sie die IPC-Klasse-3-Richtlinien? Wie ist ihr Waschprozess nach der Bestückung? Können sie Rosetten- (Ionentest-) Berichte oder SIR-Daten liefern? Ein erstklassiger EMS-Anbieter wie JLCPCB integriert beispielsweise strenge, technologiegetriebene Inspektionen während des gesamten Montageprozesses. Sie verfügen oft über Zertifizierungen (UL/ISO/IPC-Standards), die Sauberkeitskriterien beinhalten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F. Wie wirkt sich Leiterplattenkontamination auf den Oberflächenisolationswiderstand (SIR) aus?

Kontamination, insbesondere ionische Rückstände von Flussmitteln oder Reinigungsmitteln, reduziert den Oberflächenisolationswiderstand, indem sie leitfähige Filme auf der Leiterplattenoberfläche bildet. Unter Feuchtigkeitseinfluss und elektrischer Vorspannung ermöglichen diese Filme Kriechströme und elektrochemische Migration.

F. Reicht die Sichtprüfung aus, um die Sauberkeit von Leiterplatten zu überprüfen?

Nein. Viele ionische Verunreinigungen sind optisch nicht sichtbar. Während die automatisierte optische Inspektion (AOI) sichtbare Rückstände oder Lötfehler erkennen kann, sind quantitative Methoden wie ROSE-Tests, SIR-Tests oder Ionenchromatographie erforderlich, um die ionische Sauberkeit genau zu bewerten.

F. Warum versagen „No-Clean“-Baugruppen manchmal trotzdem im Feld?

No-Clean-Flussmittel hinterlassen nur dann geringe, nicht leitfähige Rückstände, wenn die Prozessbedingungen streng kontrolliert werden. Ungeeignete Reflow-Profile, überschüssige Lotpaste oder raue Betriebsumgebungen können dazu führen, dass diese Rückstände im Laufe der Zeit Feuchtigkeit aufnehmen oder sich zersetzen, was zu Kriechströmen oder Korrosion führt.

F. Wie wirkt sich Kontamination auf Hochspannungs- oder Hochimpedanzschaltungen aus?

In Hochspannungs- oder Hochimpedanzdesigns können selbst extrem kleine Kriechpfade Signale verzerren, Rauschen erhöhen oder Durchschläge auslösen. Kontamination verringert die Wirksamkeit von Kriech- und Luftstrecken und erhöht das Risiko von Lichtbögen und Isolationsversagen.

Kann Kontamination dauerhaft im Inneren der Leiterplatte eingeschlossen werden?

Ja. Verunreinigungen können in Durchkontaktierungen, unter Bottom-Terminated Components (BTCs) oder zwischen inneren Lagen eingeschlossen werden, wenn die Reinigung unzureichend ist. Einmal versiegelt, sind diese Rückstände schwer oder unmöglich zu entfernen und können zu langfristigen Zuverlässigkeitsproblemen führen.

F. Ist eine Reinigung nach der Bestückung immer erforderlich?

Nicht immer. Viele Konsum- und Industrieprodukte verwenden kontrollierte No-Clean-Prozesse ohne Waschen nach der Bestückung. Produkte mit hoher Zuverlässigkeit, für raue Umgebungen oder mit langer Lebensdauer erfordern jedoch oft zusätzliche Reinigung und Verifizierung, um strenge Grenzwerte für ionische Sauberkeit zu erfüllen.

F. Kann Kontamination die thermische Leistung beeinträchtigen, selbst wenn die Schaltung funktioniert?

Ja. Staubschichten, Flussmittelfilme oder Rückstände unter Bauteilen wirken als thermische Isolatoren. Selbst wenn die Schaltung elektrisch funktioniert, können erhöhte Temperaturen die Alterung beschleunigen, die Lebensdauer der Bauteile verkürzen und die Ausfallraten erhöhen.