This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

OPAMP 101: Grundlagen von Operationsverstärkern, die jeder Ingenieur kennen sollte

Ursprünglich veröffentlicht Jan 07, 2026, aktualisiert Jan 07, 2026

6 min

Inhaltsverzeichnis
  • Was ist ein Operationsverstärker (Op-Amp)?
  • Warum verwenden wir Op-Amps?
  • Wichtige Kenngrößen eines Op-Amps
  • Der ideale Op-Amp vs. der praktische Op-Amp
  • Negative Rückkopplung und warum sie wichtig ist
  • Das Konzept der virtuellen Masse
  • Grundlegende Verstärkerkonfigurationen mit negativer Rückkopplung:
  • Fazit

Analoge Mathematik? Ja, genau das werden wir in dieser Serie OPAMP 101 lernen. Ein Operationsverstärker ist die häufigste und am weitesten verbreitete Art von Bauteil in einer analogen Schaltung. Wir können uns einen integrierten Schaltkreis ohne Verstärker kaum vorstellen. Er ist allgegenwärtig, aber Studierende haben andererseits oft eine Hass-Liebe-Beziehung dazu: „Wie kann etwas, das so einfach aussieht (nur ein Dreieck!), so viel Verwirrung stiften?“ Ein Operationsverstärker kann viele mathematische Operationen ausführen; diese werden wir im nächsten Blog derselben OPAMP 101-Serie sehen.

Sobald man die Grundlagen versteht, wirken Operationsverstärker (Op-Amps) weniger einschüchternd und eher wie dein bester Freund im Analogdesign. Egal, ob du an PCB-Layouts, Embedded-Hardware oder Sensorschnittstellen arbeitest – Op-Amps begegnen dir überall. In diesem Artikel werden wir echte analoge Elektronik sehen. Wir betrachten den Unterschied zwischen idealem und praktischem Verhalten, die Magie der virtuellen Masse, die Rolle der negativen Rückkopplung und natürlich die grundlegenden Op-Amp-Konfigurationen, die jeder Ingenieur kennen sollte.

Was ist ein Operationsverstärker (Op-Amp)?

in Operationsverstärker (Op-Amp) ist ein hochverstärkender Differenzverstärker mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Er vergleicht die Spannungen an seinen Eingängen und gibt ein Signal aus, das proportional zur Differenz ist. Der Differenzverstärker ist hier notwendig, da wir das Rauschen unterdrücken möchten, was das gesamte SNR erhöht. In einem grundlegenden Operationsverstärker findet man folgende Anschlüsse:

  • Invertierender Eingang (–)
  • Nicht-invertierender Eingang (+)
  • Ausgang (einseitig, manchmal differentiell in fortgeschrittenen Designs)
  • Versorgungsklemmen (VDD, VSS oder GND)

Üblicherweise arbeitet ein Op-Amp mit einer dualen Versorgung VDD, VSS. Wenn VDD +5 V ist, dann ist VSS −5 V, und wir benötigen außerdem eine virtuelle Masseverbindung (mittlerer Anschluss) GND, die entweder durch einen transformatorbasierten Aufbau oder durch einen Spannungsteiler aus Widerständen erzeugt wird. Warum benötigen wir einen mittleren Anschluss? Die Antwort ist, um den Eingang für AC-Signale richtig zu biasen. Da ein AC-Signal sowohl positive als auch negative Werte annimmt, müssen wir das Signal auf einen mittleren Bezugspunkt aufmodulieren, um es innerhalb der Bias-Spannung zu halten.

Warum verwenden wir Op-Amps?

Op-Amps sind wie universelle Bausteine. Sie können:

  • Zum Verstärken kleiner Signale verwendet werden (Mikrofonsignale auf Lautsprecherniveau).
    • Arithmetische Operationen ausführen (addieren, subtrahieren, integrieren, differenzieren).
    • Zum Aufbau analoger Filter und Oszillatoren verwendet werden.
    • Als Komparatoren und ADC/DAC-Frontends dienen.
    • Sensoren in analogen PCB-Frontends anbinden.

Mit anderen Worten: Wenn du eine PCB entwirfst und analoge Signale verarbeiten musst, ist ein Operationsverstärker der zentrale Baustein der Signalverarbeitung in einer Schaltung.

Wichtige Kenngrößen eines Op-Amps

Um Op-Amps zu verstehen, muss man ihre wichtigsten Parameter kennen:

• Eingangsimpedanz: Idealerweise unendlich, damit die Quelle nicht belastet wird. Praktisch liegt sie im Bereich von MΩ bis GΩ.

• Ausgangsimpedanz: Idealerweise null, um das gesamte Signal an die Last zu übertragen, in der Realität jedoch in der Größenordnung von einigen zehn Ohm und in vielen Fällen gleich der Lastimpedanz für maximale Leistungsübertragung.

• Open-Loop-Verstärkung (AOL): Extrem hoch (100.000+). Idealerweise unendlich.

• Bandbreite & Gain-Bandwidth-Product (GBW): Produkt aus zwei Größen; ein frequenzabhängiger Parameter, der voneinander abhängt.

• Gleichtaktunterdrückung (CMRR): Wie gut der Op-Amp Störungen/Signale unterdrückt, die an beiden Eingängen gleich sind.

• Slew-Rate: Maximale Änderungsrate der Ausgangsspannung (V/µs). Sie spielt eine wichtige Rolle bei Hochgeschwindigkeits-Op-Amps mit hoher Verstärkung.

Der ideale Op-Amp vs. der praktische Op-Amp

Der ideale Op-Amp klingt großartig, oder? Aber in der Realität existiert ein solcher Op-Amp nicht. Warum? Weil die Physik nicht mitspielt. Rauschen, parasitäre Effekte, Transistorbegrenzungen und thermische Effekte verhindern Perfektion. Wenn wir einen Faktor erhöhen, wird ein anderer gemäß den Gesetzen der Elektronik reduziert. Was tun wir also? Genau hier kommt die Rolle der Entwickler ins Spiel; Op-Amps werden anwendungsspezifisch entworfen. Man muss stets die Trade-offs im Blick behalten, wenn man für eine bestimmte Anwendung entwickelt.

Negative Rückkopplung und warum sie wichtig ist

Negative Rückkopplung wird verwendet, um die Antwort eines Systems zu stabilisieren. Ein Op-Amp ohne Rückkopplung arbeitet wie ein Komparator, und der Ausgang bleibt entweder auf VDD oder VSS gesättigt. Mit der enormen Open-Loop-Verstärkung würde selbst die kleinste Eingangsdifferenz den Ausgang sofort auf die positive oder negative Versorgungsschiene treiben.

Indem ein Teil des Ausgangs auf den invertierenden Eingang zurückgeführt wird, „zähmen“ wir den Op-Amp:

Der Op-Amp passt seinen Ausgang so an, dass die Spannungsdifferenz zwischen den Eingängen nahezu null ist. Dadurch lässt sich die Verstärkung präzise und stabil mit nur wenigen Widerständen einstellen.

Das Konzept der virtuellen Masse

Eines der coolsten (und verwirrendsten) Konzepte für Anfänger ist die virtuelle Masse (oder der virtuelle Kurzschluss). In Wirklichkeit existiert sie nicht, aber zur vereinfachten Analyse von Schaltungen nutzen wir dieses Konzept. Die virtuelle Masse gilt, wenn negative Rückkopplung vorhanden ist, der Op-Amp eine unendliche Verstärkung hat und der Ausgang nicht gesättigt ist.

In dieser Konfiguration versucht der Op-Amp, seine invertierenden (–) und nicht-invertierenden (+) Eingänge gleich zu machen. Wenn ein Eingang geerdet ist (z. B. der nicht-invertierende Eingang), liegt auch der invertierende Eingang ungefähr auf Massepotential, ohne physisch mit Masse verbunden zu sein. Deshalb nennt man es virtuelle Masse:

• Sie verhält sich wie Masse.

• Ist aber nicht tatsächlich mit Masse verbunden.

Grundlegende Verstärkerkonfigurationen mit negativer Rückkopplung:

Nachdem die Grundlagen gelegt sind, schauen wir uns nun die grundlegenden Verstärkerkonfigurationen an, die jeder Ingenieur kennen sollte.

1. Invertierender Verstärker

Eingangssignal wird über den Widerstand Rin an den invertierenden Eingang (–) angelegt. Der nicht-invertierende Eingang (+) ist geerdet. Der Ausgang wird über den Widerstand Rf zurückgeführt.

Verstärkungsformel: Av = −Rf / Rin

Das negative Vorzeichen bedeutet, dass das Signal um 180° phasenverschoben (invertiert) ist.

2. Nicht-invertierender Verstärker

Eingangssignal wird an den nicht-invertierenden Eingang (+) angelegt. Der invertierende Eingang (–) erhält die Rückkopplung.

Verstärkungsformel: Av = 1 + Rf / Rin

Es findet keine Phasenumkehr statt, und diese Konfiguration wird häufig als Puffer-/Verstärkerstufe in Sensorschaltungen eingesetzt.

Sobald dein Verstärkerschaltplan fertig ist, kannst du ihn problemlos in ein PCB-Layout umsetzen und Prototypen bei JLCPCB bestellen.

Fazit

Damit haben wir unseren Op-Amps-101-Leitfaden abgeschlossen. Wir sind von „Was ist dieses mysteriöse Dreieck in meinem Schaltplan?“ zu einem grundlegenden Verständnis gekommen von:

• Was Op-Amps sind.

• Warum sie überall in PCB-Designs verwendet werden.

• Idealen vs. praktischen Modellen.

• Virtueller Masse und negativer Rückkopplung.

• Den Kern-Verstärkerkonfigurationen (invertierend, nicht-invertierend, Puffer, Summierer, Differenzverstärker).

Egal, ob du Signale in einer Audioschaltung mischst, den Ausgang eines Sensors verstärkst oder Signale für einen ADC aufbereitest – Op-Amps machen es möglich. Denk daran: Ideale Op-Amps existieren nicht, aber Ingenieure lieben sie trotzdem. Warum? Weil praktische Op-Amps in den meisten PCB-Designs dem Ideal nahe genug kommen, um zuverlässig eingesetzt zu werden. Weitere Konfigurationen werden wir im zweiten Artikel dieser Serie sehen.