This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Erklärung des Operationsverstärker-Symbols: Pinbelegung, Polarität und Stromversorgungsanschlüsse

Ursprünglich veröffentlicht Jul 06, 2026, aktualisiert Jul 06, 2026

10 min

Inhaltsverzeichnis
  • Was ist das Symbol eines Operationsverstärkers?
  • Wie man ein Operationsverstärker-Symbol in einem Schaltplan liest
  • Häufige Fehler beim Lesen des Operationsverstärker-Symbols
  • Operationsverstärker-Symbol: Invertierender vs. Nicht-invertierender Eingang
  • Verständnis der Spannungsversorgungspins des Operationsverstärkers
  • Operationsverstärker vs. Komparator-Symbol
  • 741 Operationsverstärker Pinout: Abbildung des Symbols auf reale Pins
  • Vom Operationsverstärker-Schaltplansymbol zum PCB-Footprint
  • Häufig gestellte Fragen zum Operationsverstärker-Symbol
  • Fazit

Erklärung des Operationsverstärker-Symbols: Pinbelegung, Polarität und Stromversorgungsanschlüsse

Das Operationsverstärker-Symbol ist eine der häufigsten Formen in analogen Schaltplänen: ein Dreieck mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Es richtig zu lesen, zu wissen, welcher Pin invertierend ist, welcher nicht-invertierend und wie die Spannungsversorgung angeschlossen wird, ist die erste Fähigkeit, die man braucht, bevor man eine Verstärkerschaltung aufbaut.

Standard-Operationsverstärker-Symbole umfassen einen nicht-invertierenden Eingang, einen invertierenden Eingang, einen Ausgang und Spannungsversorgungsanschlüsse, die je nach Schaltplanstil dargestellt oder versteckt sein können. Die übliche Symbolkonvention verwendet ein Dreieck mit beschrifteten Eingängen und Ausgang.

Was Sie in diesem Leitfaden lernen werden

  • Was jeder Teil des Operationsverstärker-Symbols bedeutet
  • Warum Eingänge mit + und − markiert sind und was das steuert
  • Wie Spannungsversorgungspins funktionieren und warum sie oft versteckt sind
  • Wie man Spannungsfolger-, Invertierverstärker- und Komparatorschaltungen erkennt
  • Wie sich das Operationsverstärker-Symbol vom Komparator-Symbol unterscheidet
  • Wie man das 741-Symbol auf sein reales DIP-8-Pinout abbildet
  • Wie Schaltplansymbole mit PCB-Footprints verbunden sind

Was ist das Symbol eines Operationsverstärkers?

Ein Operationsverstärker-Symbol repräsentiert einen hochverstärkenden Differenzverstärker. Es wird als Dreieck gezeichnet, mit der flachen Seite links (Eingänge) und der Spitze rechts (Ausgang), was die Signalflussrichtung anzeigt.

Die drei Hauptanschlüsse

Jedes Operationsverstärker-Symbol hat drei Kernanschlüsse:

  • Nicht-invertierender Eingang (+)
  • Invertierender Eingang (−)
  • Ausgang

22

Abbildung: Diagramm des Operationsverstärker-Symbols mit invertierendem Eingang, nicht-invertierendem Eingang und Ausgang

Kurzreferenz zum Operationsverstärker-Symbol

MarkierungBedeutung
+Nicht-invertierender Eingang
−Invertierender Eingang
AusgangVerstärktes Signal
VS+Positive Versorgungsspannung
VS−Negative Versorgungsspannung
Symbol-ElementFunktion
DreiecksformStellt Verstärker dar, Signalfluss von links nach rechts
+ AnschlussNicht-invertierender Eingang
− AnschlussInvertierender Eingang
Spitze des DreiecksAusgang (Vout)
Vertikale Linien (falls dargestellt)Spannungsversorgungsschienen, VS+ und VS−

Wie man ein Operationsverstärker-Symbol in einem Schaltplan liest

Abgesehen von der Theorie müssen die meisten Ingenieure das Symbol schnell in einer realen Schaltung erkennen können. Drei Konfigurationen decken fast alle Fälle ab, auf die ein Entwickler am Anfang stößt.

Beispiel 1: Spannungsfolger

Der Ausgang wird direkt auf den invertierenden Eingang zurückgeführt. Keine Verstärkung, wird als Puffer für hochohmige Quellen verwendet.

Beispiel 2: Invertierender Verstärker

Das Eingangssignal wird über einen Widerstand mit dem invertierenden Eingang verbunden. Ein Rückkopplungswiderstand, über den Sie in unserem Leitfaden zu Widerstandssymbolen lesen können, bestimmt die Verstärkung. Der nicht-invertierende Eingang liegt auf Masse.

Beispiel 3: Komparatorschaltung

Ein Eingang ist eine feste Referenzspannung, der andere das Signal. Kein Rückkopplungspfad. Der Ausgang schwingt zwischen den Versorgungsschienen, je nachdem, welcher Eingang höher ist.

In allen drei Fällen erscheint dasselbe Dreieckssymbol; nur die Verbindungen ändern sich, weshalb der Kontext wichtiger ist als die Form selbst.

op amp schematic examples

Abbildung: Operationsverstärker-Schaltplanbeispiele, die Spannungsfolger, invertierenden Verstärker und Komparatorbeschaltung zeigen

Häufige Fehler beim Lesen des Operationsverstärker-Symbols

FehlerBehebung
Annahme, dass keine Spannungsversorgungspins bedeutet, dass keine Spannungsversorgung benötigt wirdImmer das Datenblatt auf VS+ / VS− oder +V/Gnd prüfen
Verwechslung von Operationsverstärker und Komparator allein anhand der FormAuf Rückkopplungspfad prüfen, nicht nur auf die Symbolform
Vertauschen von invertierenden und nicht-invertierenden Pins beim Lesen von Datenblatt vs. LehrbuchPin-Nummern anhand des spezifischen Gehäuses bestätigen, nicht aus dem Gedächtnis
Ignorieren von EinspeisungsbegrenzungenAusgangsspannungsbereich prüfen, bevor man von Zweispannungsverhalten ausgeht

Operationsverstärker-Symbol: Invertierender vs. Nicht-invertierender Eingang

Die + und − Markierungen an den Eingangspins sind das wichtigste Detail am Symbol. Sie bestimmen die Ausgangsphase, nicht die Spannungspolarität.

Der invertierende Eingang (−)

Ein am invertierenden Eingang anliegendes Signal erzeugt einen um 180° phasenverschobenen Ausgang. Ein positiver Eingangsspannungsausschlag erzeugt einen negativen Ausgangsspannungsausschlag, bezogen auf den Referenzpunkt.

Der nicht-invertierende Eingang (+)

Ein am nicht-invertierenden Eingang anliegendes Signal erzeugt einen phasengleichen Ausgang. Es findet keine Phasenumkehr statt.

Was die Plus- und Minuszeichen beim Operationsverstärker wirklich bedeuten

Die Zeichen geben keine Gleichspannungspolarität oder Spannungspegel an. Sie zeigen an, welcher Eingangspfad eine Phaseninversion am Ausgang verursacht. Dies ist ein häufiger Punkt der Verwirrung für neue Entwickler.

Gleichung:

Vout = A * (V+ − V−)

Wobei A die Leerlaufverstärkung, V+ die Spannung am nicht-invertierenden Eingang und V− die Spannung am invertierenden Eingang ist.

op amp symbol showing signal path

Abbildung: Operationsverstärker-Symbol, das den Signalpfad vom invertierenden und nicht-invertierenden Eingang zum Ausgang mit dem Phasenergebnis zeigt

EingangZeichenAusgangsphaseTypische Verwendung
Nicht-invertierend+GleichphasigSpannungsfolger, nicht-invertierender Verstärker
Invertierend−180° phasenverschobenInvertierender Verstärker, Summierschaltung

Verständnis der Spannungsversorgungspins des Operationsverstärkers

Spannungsversorgungspins sind der am meisten übersehene Teil des Operationsverstärker-Symbols und die häufigste Quelle für Verwirrung beim Lesen realer Schaltpläne.

VS+ und VS− beim Operationsverstärker

VS+ und VS− sind die Versorgungsschienen, die den Operationsverstärker intern mit Spannung versorgen. Sie sind getrennt von den Signaleingängen und dem Ausgang.

Ohne diese Verbindungen kann der Operationsverstärker nicht arbeiten, unabhängig davon, wie die Signalpins beschaltet sind. In praktischen Designs ist das Hinzufügen eines Bypass-Kondensators im PCB-Layout nahe dieser Versorgungsleitungen unerlässlich, um Spannungsversorgungsrauschen zu filtern.

Einspeisungs- vs. Zweispannungs-Operationsverstärker

  • Zweispannungs-Operationsverstärker verwenden eine positive und eine negative Schiene (z. B. +15V und −15V), was einen Ausgangshub oberhalb und unterhalb von Masse ermöglicht.
  • Einspeisungs-Operationsverstärker verwenden +V und Gnd (oder 0V), üblich in batteriebetriebenen und Automobilanwendungen, begrenzen den Ausgangshub jedoch auf den positiven Bereich.

Warum Spannungsversorgungspins oft versteckt sind

In vereinfachten Schaltplänen, insbesondere in Lehrbüchern und Tutorials, werden VS+ und VS− häufig weggelassen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, wenn die Versorgung implizit ist oder an anderer Stelle im Design behandelt wird.

Überprüfen Sie immer die Spannungsversorgungsanschlüsse anhand des Datenblatts, bevor Sie annehmen, dass ein Schaltplan vollständig ist.

three op amp symbols comparision

Abbildung: Drei Operationsverstärker-Symbole im Vergleich: versteckte Spannungsversorgungspins, explizite VS+ VS- Schienen und Einspeisungskonfiguration

KonfigurationVerwendete PinsTypische Anwendung
ZweispannungsversorgungVS+, VS−Audio, Instrumentierung, Präzisionsanalog
Einspeisung+V, GndBatteriebetrieben, Automobil, Sensoren
Versteckte SchienenImpliziert, nicht gezeichnetVereinfachte Lehrdiagramme

Operationsverstärker vs. Komparator-Symbol

Komparator- und Operationsverstärker-Diagramme verwenden oft dasselbe Dreieckssymbol, was den Schaltungskontext und die Rückkopplungsverbindungen zum Hauptunterscheidungsmerkmal macht, nicht die Symbolform.

MerkmalOperationsverstärkerKomparator
SymbolDreieckDreieck (oft identisch)
BetriebsartLinear, mit RückkopplungGesättigt, Ausgang auf Schienenpegel
RückkopplungNormalerweise vorhandenNormalerweise nicht vorhanden
AusgangsverhaltenProportional zur EingangsdifferenzBinär High oder Low

comparison of op amp symbol and comparator symbol

Abbildung: Vergleich von Operationsverstärker-Symbol und Komparator-Symbol, das den Rückkopplungspfad gegenüber dem Referenzspannungseingang zeigt

741 Operationsverstärker Pinout: Abbildung des Symbols auf reale Pins

Verständnis des klassischen 741 Operationsverstärker Pinouts

Der 741 bleibt der bekannteste pädagogische Operationsverstärker. Sein klassisches DIP-8-Pinout umfasst den invertierenden Eingang, den nicht-invertierenden Eingang, den Ausgang und die positiven und negativen Versorgungspins sowie Offset-Nullabgleichspins, die für die grundlegende Verwendung nicht erforderlich sind.

Abbildung der 741 Operationsverstärker-Symbolpins auf physische Pins

Das Schaltplansymbol zeigt die Funktion (+ Eingang, − Eingang, Ausgang). Das physische IC-Pinout zeigt die Position. Beide müssen beim Verdrahten einer realen Platine kreuzreferenziert werden, da die Pin-Nummern je nach Hersteller und Gehäusetyp variieren.

741 op amp dip 8 package

Abbildung: Draufsicht auf das 741 Operationsverstärker DIP-8-Gehäuse, das Pin 2 invertierenden Eingang, Pin 3 nicht-invertierenden Eingang, Pin 4 negative Versorgung, Pin 6 Ausgang, Pin 7 positive Versorgung zeigt

PinNameFunktion
2Invertierender Eingang(−)
3Nicht-invertierender Eingang(+)
4V−Negative Versorgung
6AusgangVerstärktes Signal
7V+Positive Versorgung

Vom Operationsverstärker-Schaltplansymbol zum PCB-Footprint

  • Schaltplan vs. Footprint: Das Schaltplansymbol definiert die Funktion der Komponente (invertierende/nicht-invertierende Eingänge, Ausgang), während der PCB-Footprint das physische Gehäuse vorgibt (Pin-Abstand, Pad-Größe und Ausrichtung).
  • Fehlervermeidung: Die Pin-Reihenfolgen müssen zwischen Schaltplan und Footprint exakt übereinstimmen. Nicht übereinstimmende Zuordnungen entgehen oft Simulationsprüfungen und werden erst nach der Fertigung entdeckt, was kostspielig und schwer zu beheben ist.
  • Überprüfung: Vor der Fertigung drei Schlüsselelemente überprüfen: Pin-Beschriftungen im Schaltplansymbol, Pin-Zuordnungen im Footprint und das tatsächliche Gehäuse-Pinout aus dem Datenblatt.
  • Gehäusewechsel: Bei einem Wechsel des Gehäusetyps (z. B. von Through-Hole DIP-8 zu Surface-Mount SOIC-8) immer die Pin-Konfigurationen überprüfen, da sich der physische Abstand und die Pin-Ausrichtung oft unterscheiden, selbst wenn die Pin-Anzahl gleich bleibt.

from op amp schematic symbol to pcb footprint

Abbildung: Zeigt den Fortschritt vom Operationsverstärker-Schaltplansymbol zum DIP-8-Footprint zur bestückten Leiterplatte

Vom Schaltplan zur Realität

Bereit, Ihren Operationsverstärker-Schaltplan in eine echte, voll bestückte Platine zu verwandeln?

Verschwenden Sie keine Zeit mit dem manuellen Löten winziger IC-Pins – laden Sie noch heute Ihre PCB-Dateien auf die JLCPCB-Angebotsseite hoch für eine sofortige, qualitativ hochwertige PCB-Bestückung!Sofortiges Angebot erhalten

Häufig gestellte Fragen zum Operationsverstärker-Symbol

F: Wie identifiziert man Pin 1 bei physischen DIP-8- und SOIC-8-Operationsverstärker-Gehäusen?

Bei Standard-DIP-8- und SOIC-8-Gehäusen weist eine kleine Kerbe an einem Ende des Kunststoffkörpers oder ein kreisförmiger Punkt neben einer Ecke auf Pin 1 hin. Die Pin-Nummerierung verläuft immer gegen den Uhrzeigersinn, beginnend mit Pin 1, wenn man von oben auf das Gehäuse blickt.

F: Was ist die typische Eingangsimpedanz eines idealen Operationsverstärkers?

Ein idealer Operationsverstärker hat eine unendliche Eingangsimpedanz, was bedeutet, dass er keinen Strom von der Eingangssignalquelle zieht. In realen Schaltungen verhindert dies, dass der Verstärker die vorherige Schaltungsstufe belastet.

F: Wofür werden die Offset-Nullabgleichspins beim 741 Operationsverstärker verwendet?

Die Offset-Nullabgleichspins (typischerweise Pins 1 und 5 beim 741 DIP-8-Gehäuse) werden verwendet, um kleine, unerwünschte Gleichspannungs-Offsets zwischen den Eingängen zu eliminieren. Ein Potentiometer kann über sie angeschlossen werden, um die interne Differenzverstärkerstufe abzugleichen.

F: Warum teilen sich einige mehrkanalige Operationsverstärker-Gehäuse ein einziges Schaltplan-Bezeichner-Präfix?

Mehrkanalige ICs (wie Dual- oder Quad-Operationsverstärker) werden als einzelne Schaltplan-Gatter (gekennzeichnet als U1A, U1B usw.) dargestellt, um die Layout-Pfade lesbar zu halten. Diese Gatter teilen sich ein einziges Bezeichner-Präfix, da sie sich in einem einzigen physischen integrierten Schaltkreisgehäuse befinden.

F: Was passiert, wenn die positive und negative Spannungsversorgung verpolt angeschlossen werden?

Das Verpolen der Spannungsversorgungsanschlüsse schaltet die internen ESD-Schutzdioden und Substratübergänge in Durchlassrichtung. Dies führt in der Regel sofort zu einem katastrophalen thermischen Durchgehen und dauerhaften Siliziumschäden, wodurch der IC unbrauchbar wird.

Fazit

Das Operationsverstärker-Symbol sieht einfach aus, ein Dreieck mit zwei Eingängen und einem Ausgang, aber das Fehlinterpretieren der + und − Pins oder das Übersehen von Spannungsversorgungsanschlüssen verursacht echte Schaltungsfehler. Das Wissen über invertierendes vs. nicht-invertierendes Verhalten, das Erkennen versteckter Spannungsversorgungspins und das Unterscheiden von Operationsverstärkern und Komparatoren deckt die meisten Anforderungen beim Lesen realer Schaltpläne ab. Das 741-Pinout-Beispiel überbrückt die Symboltheorie mit der physischen Verdrahtung. Sobald das Symbol klar ist, wird der Schritt vom Schaltplan zum Footprint zu einer funktionierenden Platine viel kürzer.