This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Induktionshärteanwendungen in der Praxis: Wie das Verfahren bei verschiedenen Bauteilen aussieht

Ursprünglich veröffentlicht Aug 04, 2026, aktualisiert Aug 04, 2026

15 min

Inhaltsverzeichnis
  • Induktionswärmebehandlung: Von der Theorie zur Produktionsrealität
  • 1. Zahnrad- und Ritzelhärtung: Lokalisierte Präzision
  • 2. Kurbelwellenhärtung: Lösung von Geometrie-Hindernissen
  • 3. Nockenwellen: Kontrolle der Nocken
  • 4. Laufbahnhärtung: Verwaltung der Weichzone
  • 5. Produktionsorientierte Überlegungen zur Übertragung von Anwendungen
  • FAQ zu Anwendungen der Induktionswärmebehandlung

Wichtige Erkenntnisse

Anwendungsspezifisches Design: Induktionswärmebehandlung ist keine Einheitslösung – Spulengeometrie, Frequenz und Handhabung müssen auf jeden Bauteiltyp zugeschnitten sein, von Zahnrädern und Kurbelwellen bis hin zu Nockenwellen und Laufbahnen.

Lokalisierte Präzision gegenüber Ofenverfahren: Das Induktionshärten zielt nur auf die Bereiche ab, die eine metallurgische Veränderung erfordern, wodurch Verzug und Zykluszeit im Vergleich zum herkömmlichen Aufkohlen drastisch reduziert werden.

Nicht-rotative Technologie (SHarP-C): Das stationäre Härten eliminiert die Kurbelwellenrotation während der Verarbeitung, verkürzt die Wärmezeit um das 3–4-fache und reduziert den Verzug auf unter 45 Mikrometer.

Eliminierung der Weichzone: Die Dual-Induktor-Scan-Technologie ermöglicht eine nahtlose 360°-Laufbahnhärtung für kritische Anwendungen wie Windturbinenlager.

Produktionsrobustheit: CNC-gefertigte Massivkupfer-Induktoren übertreffen Lötverbindungen in Umgebungen mit hohem Volumen und überschreiten 150.000 Zyklen mit konsistenten Sub-Millimeter-Luftspalten.

Induktionswärmebehandlung: Von der Theorie zur Produktionsrealität

Beim Übergang von den theoretischen Prinzipien der Induktionserwärmung (IH) zur Realität auf dem Produktionsboden trifft der „ideale" Prozess schnell auf die komplexen Einschränkungen von Bauteilgeometrie, Handhabungslogistik und Abschreckanforderungen. Die Induktionswärmebehandlung (IHT) ist keine Einheitslösung; der Ansatz für ein 3-Meter-Windturbinenzahnrad hat wenig Ähnlichkeit mit dem Hochgeschwindigkeitshärten einer Automatikgetriebeverzahnung. Für Ingenieure ist das Verständnis dieser anwendungsspezifischen Nuancen entscheidend, wenn ein Prozess von einer Bauteilklasse auf eine andere übertragen wird.

Diese Untersuchung betrachtet die reale Anwendung von IHT bei Zahnrädern, Kurbelwellen, Nockenwellen und Laufbahnen. Wir werden aufschlüsseln, wie sich Spulenansatz, Frequenzwahl und Handhabungsmechanismen anpassen, um strenge metallurgische und geometrische Toleranzen in einer Produktionsumgebung zu erfüllen. Über die grundlegende Physik hinaus betrachten wir die pragmatischen Gründe – Zykluszeitreduzierung, Lokalisierung und Verzugskontrolle – die Hersteller dazu bewegen, Induktion gegenüber herkömmlichen ofenbasierten Verfahren wie dem Aufkohlen zu wählen.

1. Zahnrad- und Ritzelhärtung: Lokalisierte Präzision

Die herkömmliche Wärmebehandlung von Zahnrädern umfasst typischerweise das Gasaufkohlen über längere Zeiträume – oft mehr als 30 Stunden bei großen Bauteilen – gefolgt vom Ölabschrecken. Obwohl wirksam, erwärmt dieser Prozess das gesamte Bauteil, was zu erheblicher thermischer Ausdehnung und anschließender Kontraktion führt, die sich als Verzug manifestiert. Im Gegensatz dazu ermöglicht das Induktionshärten eine lokalisierte Erwärmung, die nur die Bereiche anvisiert, in denen metallurgische Veränderungen gewünscht sind – wie Flanke, Zahnfuß und Zahnkopf. Dieses selektive Härten optimiert nicht nur die Leistung, sondern minimiert auch den Verzug, indem der Großteil des Zahnradkörpers von hohen Temperaturen unbeeinflusst bleibt.Induction hardening is applied across a vast range of geometries, including spur, helical, worm, and internal gears

Abbildung 1: Das Induktionshärten wird auf eine Vielzahl von Geometrien angewendet, darunter Stirn-, Schrauben-, Schnecken- und Innenverzahnungen.

Härteprofile und Betriebslasten

Die Spezifikation des erforderlichen Härteprofils ist der erste Schritt bei der Systemauslegung. Häufige Missverständnisse legen nahe, dass ein gleichmäßiges Konturprofil immer am besten ist, aber die Realität hängt von den Lastbedingungen ab – ob gelegentlich, intermittierend oder kontinuierlich. Kontinuierliche Lasten (10 bis 24 Stunden pro Tag) erfordern eine andere Ermüdungsfestigkeit als gelegentliche Lasten (unter 30 Minuten pro Tag). Verschiedene Profile bieten spezifische mechanische Vorteile:

  • Flankenhärtung: Konzentriert sich auf die Verschleißfestigkeit. Historisch für große Kettenräder verwendet, endet dieses Profil vor dem Zahnfußradius. Ingenieure müssen vorsichtig sein, da dies Zug-Eigenspannungen in den Zahnfuß verlagern kann, was die Biegewechselfestigkeit um bis zu 25 % gegenüber nicht gehärteten Teilen reduzieren kann.
  • Zahnfußhärtung: Verstärkt den Zahnfußbereich, in dem maximale Biegespannungen auftreten. Durch die Verlagerung von Zug-Eigenspannungen von der Oberfläche weg verbessert es die Ermüdungsfestigkeit erheblich.
  • Profilhärtung (Konturhärtung): Oft der „Goldstandard", der eine ununterbrochene Schicht von Druckspannungen über den gesamten Zahnumfang bietet. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Verschleißfestigkeit am Wälzkreis und hohe Festigkeit am Zahnfuß.

Konstruktionshinweis

Produktionsingenieure müssen sich vor der Durchhärtung kleiner Zähne hüten. Während sie eine hohe Oberflächenhärte gewährleistet, kann sie Sprödigkeit einführen. Ein duktiler Kern (typischerweise 30 bis 44 HRC) in Kombination mit einer harten Oberfläche (56 bis 62 HRC) bietet die beste Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Zähigkeit für Stoßbelastungen. Übermäßige Durchhärtung riskiert Sprödbruch unter Schlagbelastung, eine häufige Versagensart bei Schwerlast-Getriebezahnrädern.

Spulenansatz: Rotationshärtung vs. Zahn-für-Zahn

Die Wahl des Spulendesigns wird hauptsächlich von Zahngröße, Produktionsrate und verfügbarer Leistung bestimmt. Die Rotationshärtung verwendet umschließende Induktoren, die das gesamte Zahnrad auf einmal erwärmen. Dies bietet maximalen Produktionsdurchsatz, erfordert jedoch massive Leistungsdichten, um die Wärmeleitung in den Kern zu unterdrücken. Beispielsweise könnte ein mittelgroßes Zahnrad Hunderte von Kilowatt für nur wenige Sekunden Wärmezeit benötigen, um eine scharfe Kontur zu erreichen.

Produktionstaktung: Handhabungsmethoden

  • Rotationshärtung: Am besten für hohe Stückzahlen kleiner/mittlerer Zahnräder. Die Rotation während der Erwärmung ist zwingend erforderlich, um Feldeffekte zu kompensieren und eine gleichmäßige Umfangshomogenität zu gewährleisten.
  • Zahn-für-Zahn (Lücke-für-Lücke): Die bevorzugte Methode für große Zahnräder (z. B. Windturbinenkomponenten >3 m). Während es den Leistungsbedarf reduziert, indem nur eine Lücke gleichzeitig erwärmt wird, erhöht es die Zykluszeiten und erfordert ausgefeilte Nachführsysteme, um enge Luftspalte (0,8 bis 2 mm) aufrechtzuerhalten.The butterfly inductor used in gap-by-gap hardening targets the root area, with eddy currents looping through the flanks

Abbildung 2: Der „Schmetterlings"-Induktor, der bei der Lücke-für-Lücke-Härtung verwendet wird, zielt auf den Zahnfußbereich ab, wobei Wirbelströme durch die Flanken schleifen.

Bei der Lücke-für-Lücke-Härtung müssen Ingenieure den „Anlasseffekt" (Temper-back) bewältigen. Wenn ein Zahn erwärmt wird, kann die Wärmeleitung den zuvor gehärteten benachbarten Zahn aufweichen, insbesondere an der dünnen Zahnspitze. Integrierte Sprühabschreckblöcke oder sogar Tauchabschreckung in einem temperaturkontrollierten Tank sind gängige Produktionsstrategien, um bestehende martensitische Strukturen während des mehrfachen Umlaufprozesses zu schützen. Die Tauchhärtung bietet, obwohl komplex einzurichten, den Vorteil des sofortigen Abschreckens und einer zusätzlichen Kühlung für den Induktor selbst.

Mini-Fallstudie: Windturbinen-Drehkränze

Große Drehkränze für Windturbinen, die oft mehr als 2 Meter im Durchmesser überschreiten, stellen einen klassischen Fall für „Lücke-für-Lücke" dar. Die Verwendung der Rotationshärtung würde Stromversorgungen im Megawattbereich erfordern, was selten machbar ist. Durch den Einsatz eines „Schmetterlings"-Scan-Induktors wird der Leistungsbedarf auf etwa 100–200 kW gehalten. Die primäre Einschränkung ist die mehrstündige Zykluszeit. Um ein Anlassen zuvor gehärteter Zähne zu verhindern, sind zusätzliche Kühldüsen positioniert, um die benachbarten Zähne zu besprühen, während der Induktor die aktuelle Lücke durchläuft. Dies hält die Zahnfußhärte bei den erforderlichen 55–59 HRC, ohne den Flankenkontaktbereich des Nachbarzahns aufzuweichen.

2. Kurbelwellenhärtung: Lösung von Geometrie-Hindernissen

Kurbelwellen stellen eine besondere Herausforderung dar: Das unregelmäßige Vorhandensein von Gegengewichten verhindert die Verwendung einfacher umschließender Spulen. Historisch zwang dies Ingenieure zu komplexen Rotationstechnologien, bei denen U-förmige Induktoren während der Rotation auf dem Wellenzapfen „reiten". Das Ziel der Induktion ist hier zweifach: Verschleißfestigkeit an den Lagerzapfen und Ermüdungsfestigkeit in den Radien. Je nach Ausführung verwenden Hersteller entweder die Bandhärtung (nur Zapfenoberfläche) oder die Band- und Radienhärtung (Oberfläche plus Radius).

Das Rotationsdilemma

Die Rotationstechnologie verwendet U-förmige (Halbschalen-)Induktoren, die den Zapfen mit Hartmetallführungen physisch kontaktieren. Während sich die Kurbelwelle dreht, folgt der Induktor der Umlaufbewegung der Hubzapfen. Obwohl jahrzehntelang Industriestandard, bringt dieser Ansatz eine hohe Wartungslast mit sich. Hartmetallführungen verschleißen, was zu Luftspaltschwankungen und Profilabweichungen führt. In Umgebungen mit hohem Volumen können die Wartungskosten 2 $ pro Kurbelwelle erreichen, wobei Spulen aufgrund von Spannungsrisskorrosion und Verbindungsermüdung selten mehr als 70.000 Zyklen erreichen. Darüber hinaus erfordert die nichtsymmetrische Erwärmung (nur 35–40 % des Zapfens befinden sich zu jedem Zeitpunkt unter der Spule) längere Wärmezeiten (8–18 Sekunden), was zu tieferer Wärmeeindringung und größerem Verzug führt.

Die nicht-rotative (SHarP-C) Revolution

Ein modernerer Produktionsansatz beinhaltet das stationäre Härten (SHarP-C-Technologie). Dies verwendet ein „passiv-aktives" Spulendesign, bei dem der Induktor den Zapfen zu 100 % ohne Rotation umschließt. Durch die Eliminierung der Bewegung erreicht das System eine drei- bis vierfache Reduzierung der Wärmezeit (auf 2,5–4 Sekunden). Das Ergebnis ist eine drastische Reduzierung des Verzugs – oft weniger als 45 Mikrometer – was den Bedarf an aggressiven Nachbearbeitungs-Richtvorgängen minimiert oder eliminiert. Das Richten ist eine risikoreiche Operation, die Risse einführen oder Eigenspannungen in den kritischen Radienbereichen umverteilen kann.

Mini-Fallstudie: V6-Automobil-Kurbelwellen

In einer Hochvolumen-Automobillinie, die 90 V6-Kurbelwellen pro Stunde produziert, verdeutlicht der Wechsel von der Rotations- zur SHarP-C-Technologie die Auswirkung der Zykluszeit. Das Rotationssystem benötigte 15 Sekunden pro Zapfen und erhebliche Wartungsausfallzeiten für den Austausch der Hartmetallführungen alle paar Schichten. Das SHarP-C-System reduzierte die Wärmezeit auf 3,5 Sekunden. Durch die Verwendung CNC-gefertigter Massivkupferblöcke anstelle von Lötverbindungen überstieg die Spulenlebensdauer 150.000 Zyklen. Am wichtigsten war, dass die Reduzierung des Energieverbrauchs (um bis zu 20 %) und die nahezu vollständige Eliminierung von Richtvorgängen dem Hersteller schätzungsweise 200.000 $ jährlich an Energie- und Ausschusskosten einsparten.

3. Nockenwellen: Kontrolle der Nocken

Nockenwellen-Nocken sind exzentrisch geformt, was bedeutet, dass die „Nockenspitze" viel enger an eine herkömmliche Spule gekoppelt ist als die „Nockenflanke" (Grundkreis). Dieser Näherungseffekt erzeugt natürlich mehr Wärme an der Spitze, was das Risiko von Überhitzung oder Rissbildung birgt, bevor die Flanke die Austenitisierungstemperatur erreicht. Da die Spitze den höchsten Kontaktdruck mit dem Ventilstößel erfährt, ist das Erzielen einer tiefen, gleichmäßigen Randschicht entscheidend, um Lochfraß und Abplatzungen zu verhindern.Cross-sectional analysis showing the hardened case depth following the contour of the part

Abbildung 3: Querschnittsanalyse, die die gehärtete Randschichttiefe zeigt, die der Kontur des Bauteils folgt.

Um ein echtes Konturprofil zu erreichen, müssen Ingenieure spezifische Strategien anwenden, um die Temperatur über die unregelmäßige Geometrie auszugleichen:

  • Scan-Modus: Nützlich für geringe Produktion oder große Nocken. Er ermöglicht es dem Induktor, die Nockenbreite zu durchlaufen, während Leistung und Geschwindigkeit variiert werden, und bietet eine präzise Kontrolle über die axiale Wärmeeinflusszone (WEZ).
  • Einzelschuss mit Profilierung: Für Automobilvolumina werden mehrwindige Spulen mit profilierten Kupferflächen verwendet. Die Spule wird oft von der Spitze „entkoppelt" (weiter entfernt positioniert), um eine Überhitzung zu verhindern, während sichergestellt wird, dass die Flanke die kritische Temperatur erreicht.
  • Stationäres SHarP-C: Ähnlich wie beim Kurbelwellenansatz verwendet dies ein geteiltes Induktordesign, das das Profil „verriegelt", und erreicht nicht nachweisbaren Verzug (3–5 Mikrometer) und feinkörnige martensitische Strukturen.

Mini-Fallstudie: Nockenwellen für schwere Lkw

Ein Hersteller von geschmiedeten Stahl-Nockenwellen für Lkw hatte Probleme mit „Spitzenrissen" beim Hochfrequenz-Einzelschusshärten. Die enge Kopplung an der Nockenspitze führte zu lokaler Überhitzung und übermäßigem Kornwachstum. Durch den Wechsel zu einer niedrigeren Frequenz (ca. 10 kHz) und einem profilierten Induktor, der den Luftspalt an der Spitze um 1,5 mm relativ zur Flanke vergrößerte, wurde der thermische Gradient neutralisiert. Dieser „entkoppelte Spitzen"-Ansatz stellte sicher, dass das gesamte Profil gleichzeitig 900 °C erreichte. Das Ergebnis war eine gleichmäßige Randschichttiefe von 3 mm über Spitze und Flanke, wodurch die zuvor durch Abschreckrisse an den Nockenspitzen verursachte Ausschussrate eliminiert wurde.

4. Laufbahnhärtung: Verwaltung der Weichzone

Mittlere und große Lagerlaufbahnen, wie sie beispielsweise in der Windenergie oder im Schwermaschinenbau verwendet werden, werden entweder im Einzelschuss- oder im Scan-Verfahren gehärtet. Die Einzelschusshärtung für Ringe kann auf den Innendurchmesser (ID) oder Außendurchmesser (AD) angewendet werden, indem der Ring innerhalb oder um den Induktor gedreht wird. Bei sehr großen Ringen (bis zu 3,5 Metern) ist das Scannen jedoch die einzige wirtschaftliche Wahl.

Die primäre Einschränkung beim Laufbahn-Scannen ist die „Weichzone" oder Übergangszone. Diese tritt am Ende des kreisförmigen Scans auf, wo der Induktor die Erwärmung stoppen muss. Der letzte zu erwärmende Abschnitt lässt zwangsläufig den Beginn des gehärteten Pfads anlassen. Beim herkömmlichen Scannen ist diese Weichzone ein notwendiger Kompromiss, der oft in einem lastarmen Bereich des Lagergehäuses positioniert wird.

Mini-Fallstudie: Nahtlose Windturbinenlager

Bei Windturbinen-Hauptlagern ist eine Weichzone aufgrund der extremen 360-Grad-Belastung nicht akzeptabel. Um dies zu lösen, wird die „nahtlose" Härtungstechnologie verwendet. Diese verwendet zwei unabhängige Induktoren, die in entgegengesetzte Richtungen scannen und jeweils fast 180 Grad abdecken. Am Ende des Scans treffen sich die beiden Induktoren. Da sich ihre Magnetfelder in der endgültigen Erwärmungsposition gegenseitig ergänzen und gleichzeitig eine Hilfsabschreckung angewendet wird, wird die Weichzone eliminiert. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von 3,5-Meter-Lagerringen mit einem Gewicht von über 5.000 kg mit einer perfekt gleichmäßigen Randschichttiefe von 3 mm um den gesamten Umfang.

5. Produktionsorientierte Überlegungen zur Übertragung von Anwendungen

Bei der Übertragung eines IHT-Prozesses von einer Bauteilart auf eine andere müssen mehrere produktionskritische Variablen neu überdacht werden. Das Zusammenspiel von Frequenz, Leistungsdichte und dem vorherigen Gefüge des Stahls bestimmt die Geschwindigkeit und Qualität der Reaktion.

FaktorCheckliste des Ingenieurs
FrequenzwahlHohe Frequenz (z. B. 300 kHz) folgt Konturen, riskiert jedoch eine Überhitzung der Spitzen. Niedrige Frequenz (10 kHz) dringt tiefer ein und folgt dem Fußkreis, besser für Schwerlast-Zahnräder.
LeistungsdichteÜbermäßige Leistungsdichte kann den Stahl sättigen, die Eindringtiefe (δ) erhöhen und die Wärmeintensität von den Spitzen zu den Füßen verlagern. Muss gegen die Wärmezeit abgewogen werden, um den Verzug zu kontrollieren.
AbschrecktechnikDer Übergang von integrierter Abschreckung (kleine Teile) zu großen Ringen kann separate konzentrische Abschreckblöcke oder Tauchbehälter erfordern, um ein Aufweichen benachbarter Zonen durch Wärmeleitung zu verhindern.
MaterialgefügeFeinkörnige V+V-Strukturen (30–36 HRC) reagieren am schnellsten. Sphäroidisierte Gefüge erfordern längere Zeiten und höhere Temperaturen, was Kornwachstum und Verzug riskiert.
Teil-zu-Teil-AbstandDie Nähe von Nocken oder Zähnen beeinflusst die Streuung des Magnetfelds. Verwenden Sie Flusskonzentratoren (Bleche), um benachbarte Merkmale „abzuschirmen" und ein Anlassen zu verhindern.

Der Verzugskompromiss

Verzug ist die ultimative Messgröße für den Prozesserfolg. Bei jedem länglichen Produkt wie einer Zahnstange oder Nockenwelle neigt der Erwärmungszyklus dazu, Durchbiegung und Wachstum zu verursachen. Die nicht-rotative Technologie bietet konsequent geringeren und vorhersehbareren Verzug als rotative oder ofenbasierte Verfahren. Indem nur die erforderliche Oberflächenschicht anvisiert wird und extrem kurze Wärmezeiten (oft unter 4 Sekunden) verwendet werden, dient die unbeeinflusste „kalte" Masse des Bauteils als Formstabilisator. Dieser „kalte Kern" widersteht den Ausdehnungskräften der erwärmten Oberfläche und erhält die axiale Geradheit der Komponente.

Für den Produktionsingenieur ist das Ziel „verifizierbare Wiederholbarkeit". Eine erweiterte Überwachung von Energieeintrag, Abschreckfluss und Wärmezeit ist Standard, aber die physische Robustheit des Induktors selbst – weg von Lötverbindungen hin zu CNC-gefertigten Massivkupferblöcken – stellt sicher, dass ein Prozess über Hunderttausende von Zyklen innerhalb der Spezifikation bleibt. Lötverbindungen neigen in Umgebungen mit hohem Volumen zu Ermüdung und Undichtigkeiten, während Massivblock-Induktoren die Steifigkeit bieten, die erforderlich ist, um Sub-Millimeter-Luftspalte konsistent aufrechtzuerhalten.

FAQ zu Anwendungen der Induktionswärmebehandlung

F: Warum wird das Induktionshärten gegenüber dem herkömmlichen Aufkohlen für Zahnräder bevorzugt?

Das Induktionshärten erwärmt nur bestimmte Bereiche (Flanke, Zahnfuß, Spitze) anstelle des gesamten Bauteils, was Verzug und Zykluszeit drastisch reduziert. Das herkömmliche Aufkohlen kann bei großen Zahnrädern über 30 Stunden dauern und verursacht eine erhebliche thermische Ausdehnung im gesamten Teil. Das Induktionshärten erreicht lokalisierte Präzision, während ein duktiler Kern erhalten bleibt, und bietet eine bessere Kontrolle über das endgültige Härteprofil.

F: Was ist der Unterschied zwischen Rotationshärtung und Zahn-für-Zahn-Härtung bei Zahnrädern?

Die Rotationshärtung verwendet umschließende Induktoren, um das gesamte Zahnrad gleichzeitig zu erwärmen, und bietet maximalen Durchsatz für kleine bis mittlere Zahnräder, erfordert jedoch massive Leistung (Hunderte von Kilowatt). Die Zahn-für-Zahn-Härtung (Lücke-für-Lücke) erwärmt jeweils eine Zahnlücke, reduziert den Leistungsbedarf auf 100–200 kW und ist ideal für große Zahnräder wie 3-Meter-Windturbinenkomponenten. Der Kompromiss sind längere Zykluszeiten und die Notwendigkeit, „Anlasseffekte" an benachbarten Zähnen zu bewältigen.

F: Wie verbessert die nicht-rotative (SHarP-C) Technologie die Kurbelwellenhärtung?

Die nicht-rotative Technologie eliminiert die Notwendigkeit, dass sich die Kurbelwelle während des Härtens dreht, und reduziert die Wärmezeit von 8–18 Sekunden auf nur 2,5–4 Sekunden. Dies führt zu einem Verzug von unter 45 Mikrometern (im Vergleich zu viel höheren Werten bei rotativen Methoden), wodurch oft riskante Richtvorgänge entfallen. Es verlängert auch die Spulenlebensdauer auf über 150.000 Zyklen und reduziert den Energieverbrauch um bis zu 20 %.

Fazit: Anwendungen der Induktionswärmebehandlung

Die Vielfalt der Anwendungen der Induktionswärmebehandlung zeigt, dass der Erfolg in der Synergie von elektromagnetischem Design und mechanischer Handhabung liegt. Ob es darum geht, die „Schmetterlings"-Wirbelströme in einem Zahnfuß zu bewältigen oder weiche Stellen in einer Windturbinenlaufbahn durch Dual-Induktor-Scannen zu eliminieren – der Prozess muss auf das Bauteil zugeschnitten sein. Wenn Sie diese Technologien übertragen, denken Sie daran, dass Frequenz, Leistungsdichte und Abschreckzeit Ihre primären Hebel zur Steuerung des endgültigen metallurgischen Ergebnisses sind. Induktion ist nicht nur eine Erwärmungsmethode; sie ist ein Präzisionswerkzeug, das, richtig angewendet, unübertroffenen Durchsatz und Qualität in der modernen Fertigung bietet.

Weiterlernen