This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Wie man Lötfehler beim Reflow-Löten verhindert

Ursprünglich veröffentlicht Apr 24, 2026, aktualisiert Apr 24, 2026

5 min

Inhaltsverzeichnis
  • Häufige Lötfehler beim Reflow-Löten:
  • Lötbrücken-Defekt:
  • Kalte Stellen und Poren:
  • Tombstone-Defekt:
  • Weitere, weniger häufige Lötfehler:
  • 6 Hauptursachen für Lötfehler:
  • Präventivmaßnahmen gegen Lötfehler:
  • Vergleich mit Wellenlöt-Verfahren:
  • Fazit:

Reflow-Löten ist ein kritischer Schritt in der SMT-Montage (Surface-Mount-Technology), bei dem Lötpaste geschmolzen wird, um stabile und zuverlässige Verbindungen zwischen Bauteilen und der Leiterplatte zu schaffen. Defekte während dieses Prozesses können jedoch zu Ausfällen, Nacharbeit und verminderter Zuverlässigkeit führen. Wer die Ursachen von Lötfehlern versteht und präventive Maßnahmen ergreift, kann Ausbeute und Qualität deutlich steigern. Erfahren Sie, wie die PCB-Montage in der JLCPCB-Fabrik durchgeführt wird.

Häufige Lötfehler beim Reflow-Löten:

Besprechen wir sie nun im Detail nacheinander.

Lötbrücken-Defekt:

Lötbrücken entstehen, wenn sich Lot unbeabsichtigt zwischen zwei oder mehr benachbarten Leiterbahnen, Pads oder Pins verbindet und so einen leitfähigen Pfad bildet.

bridging

Ursachen für Brückenbildung:

  • Die Pads sind zu eng beieinander angeordnet.
  • Auf der PCB-Oberfläche oder den Pads befinden sich Rückstände.
  • Eine verschmutzte Schablone, an deren Unterseite Paste klebt.
  • Fehljustierung beim Aufdrucken der Lötpaste.

Kalte Stellen und Poren:

So verhindern Sie Poren und kalte Lötstellen während des SMT-Reflow-Prozesses

Porenbildung in Lötstellen entsteht, wenn im Inneren der Verbindung Hohlräume verbleiben. Sie tritt häufig bei BGAs und größeren Pads auf und hängt mit eingeschlossenem Flussmittel sowie Oxidation der Paste zusammen. Viele Poren verringern die Zuverlässigkeit der Lötverbindung.

Mögliche Ursachen: zu viel Flussmittel in der Lötpaste, zu kurze Dampf-Entweichzeit vor dem Erstarren, zu niedrige Vorheiztemperatur oder zu kurze Einweichphase. Bleifreies Lot schrumpft beim Abkühlen um etwa 4 %; bei ungleichmäßiger Kühlung großer Pads können sich Poren bilden.

Poren vermeiden:

  • Reflow-Profil optimieren: Temperaturprofil sorgfältig auslegen, um Vorheiz- und Abkühlphasen kontrolliert zu gestalten.
  • Vakuum-Reflow: Eine Vakuum-Reflow-Anlage kann eingeschlossene Gase während des Reflows entfernen.

Lötkugel-Defekt:

Lötkugeln sind kleine, runde Lottröpfchen, die während des Lötprozesses auf der Leiterplatte entstehen und nicht mit einem Pad oder Bauteil verbunden sind. Sie können Kurzschlüsse verursachen oder in Flussmittelresten eingebettet sein.

solder ball defect

Lötkugeln innerhalb von 0,13 mm zu Leiterbahnen verstoßen gegen die Mindest-Isolationsstrecke. Nach IPC-A-610 gilt eine Platine als fehlerhaft, wenn innerhalb von 600 mm² fünf Lötkugeln (≤ 0,13 mm) auftreten.

Ursache: Luft oder Feuchtigkeit in der Paste entweicht zu schnell und reißt dabei winzige Lotmengen mit, die sich beim Abkühlen zu Kugeln formen.

Tombstone-Defekt:

Tombstoning entsteht, wenn beim Schmelzen der Lötpaste die Benetzung an den Anschlüssen ungleich verläuft und ein ungleiches Drehmoment auf das Bauteil wirkt. Häufige Einflussfaktoren:

tombstoning

  • Ungeeignetes Pad-Design: Zu großer Pad-Abstand; die Anschlüsse bedecken weniger als 50 % der Pads.
  • Ungleichmäßiger Paste-Druck: Unterschiedliche Paste-Mengen führen zu unterschiedlichem Schmelzverhalten.
  • Platzierfehler: Ungenaues Aufsetzen des Bauteils verursacht ungleiche Erwärmung.
  • Ungeeignetes Temperaturprofil: Zu steile Aufheizrate vor dem Erreichen des Schmelzpunkts erhöht thermische Spannungen.

Weitere, weniger häufige Lötfehler:

1. Graping: Zu hohe Temperaturen in Vorheiz- und Einweichphase erschöpfen das Flussmittel vor dem Reflow. Zeit und/oder Temperatur in diesen Zonen reduzieren.

2. Head-in-Pillow (HIP): Übermäßige Wärme vor dem Reflow erschöpft das Flussmittel; oxidierte Verbindungen. Profil anpassen, ggf. Stickstoff-Atmosphäre oder höheraktive Paste verwenden.

3. Rissige Lötstellen: Schlechte Lötbarkeit des Bauteils, minderwertige Paste, falsches Profil (z. B. Abkühlrate). Lötbarkeit prüfen, Paste-Qualität sicherstellen, Profil gemäß Datenblatt optimieren.

4. Unvollständige Lötstellen: Siebdruck auf den Pads behindert die vollständige Ausbildung der Verbindung. PCB-Lieferanten sollten Siebdruck außerhalb der Bauteil-Pads belassen.

6 Hauptursachen für Lötfehler:

1. Oxidation:

Oxide auf der Oberfläche verhindern das Benetzen. Sie schieben sich zwischen Lot und Grundmetall und verursachen Non-Wetting.

2. Zu wenig Lötpaste:

Ein zu geringes Paste-Volumen verhindert ausreichende Benetzung und stabile Verbindungen.

solder defects

3. Ungünstige Paste-Auswahl:

Hoch-aktive Pasten benetzen besser und minimieren Non-Wetting-Risiken.

4. Abgelaufene Paste:

Abgelaufene Pasten enthalten zu schwaches Flussmittel; Oxide werden nicht ausreichend entfernt.

6. Schwankende Löttemperaturen:

Temperaturschwankungen aktivieren das Flussmittel nicht gleichmäßig; der Lotfluss wird lokal beeinträchtigt.

Präventivmaßnahmen gegen Lötfehler:

  • PCB-Design optimieren: Geeignete Pad-Abmessungen und -Abstände verhindern Brücken und Tombstoning. Thermische Relief-Strukturen und Vias verbessern die Wärmeverteilung.
  • Schablonen-Design präzisieren: Dicke und Öffnungen an Bauteil- und Pad-Größe anpassen. Laser-geschnittene Schablonen erhöhen die Präzision.
  • Sauberkeit sicherstellen: PCBs und Bauteile von Staub, Fett und Oxidation reinigen. Stickstoff-Inertgas im Reflow-Prozess reduziert Oxidation.
  • Überwachung & Inspektion: Röntgen-Inspektion zur Poren-Erkennung, AOI zur Paste- und Lötstellen-Kontrolle einsetzen.

Vergleich mit Wellenlöt-Verfahren:

Reflow-Löten bietet höhere Präzision und eignet sich besser für Feinpitch- und Hochdichte-Baugruppen als Wellenlöten, das vorwiegend für Durchkontakt-Bauteile genutzt wird. Wellenlöten ist aufgrund seiner einfacheren Prozessdynamik weniger anfällig für Tombstoning. Mehr über die PCB-Reise erfahren Sie sin diesem Blog-Beitrag.

Fazit:

Die Vermeidung von Lötfehlern erfordert aufmerksames Design, geeignete Materialien und strenge Prozesskontrolle. Durch optimiertes PCB-Layout, präzise Schablonen, korrekte Paste-Auswahl und angepasste Reflow-Profile lassen sich Fehler minimieren und die Zuverlässigkeit steigern. Moderne Prüftechniken wie SPI und Röntgen-Inspektion unterstützen dies aktiv.

Solder Paste Inspection (SPI): SPI-Systeme überwachen die Paste-Auftragung und identifizieren fehleranfällige Bereichen bereits vor dem Reflow.

Röntgen-Inspektion: Röntgenprüfung ermöglicht zerstörungsfreie Bewertung von Porenverteilung und Lotqualität nach dem Lötprozess.

Durch diese Maßnahmen und kontinuierliche Prozesskontrolle reduzieren Hersteller das Risiko von Lötfehlern, senken Kosten und verbessern die Produktqualität in der modernen Elektronikfertigung.