This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

BGA-Reballing erklärt: Vollständiger Prozess, Werkzeuge, Risiken und bewährte Verfahren

Ursprünglich veröffentlicht Sep 08, 2026, aktualisiert Sep 08, 2026

17 min

Inhaltsverzeichnis
  • BGA-Reballing auf einen Blick (Kurzübersicht)
  • Was ist BGA-Reballing und wie funktioniert es?
  • Warum ist BGA-Reballing notwendig? Häufige Ausfallursachen
  • BGA-Reballing-Prozess: Schritt-für-Schritt-Professioneller Arbeitsablauf
  • Werkzeuge, Ausrüstung und Kosten für das BGA-Reballing
  • BGA-Reballing vs. Chip-Austausch: Was ist besser?
  • Häufige Risiken beim BGA-Reballing und wie man sie vermeidet
  • Bewährte Verfahren: Zuverlässige BGA-Montage bei JLCPCB
  • FAQ zum BGA-Reballing
  • Fazit

Im modernen Elektronikdesign ist das Ball Grid Array (BGA) der Standard für Hochleistungs-Silizium und ermöglicht Tausende von I/O-Verbindungen auf kleinstem Raum. Diese Dichte erzeugt jedoch ein "Black-Box"-Szenario: Verbindungen sind verborgen, und Defekte wie kalte Lötstellen oder thermische Ermüdungsrisse sind mit bloßem Auge unsichtbar. Im Gegensatz zu einem QFP, das mit einem Lötkolben repariert werden kann, gefährdet ein defektes BGA die Funktionsfähigkeit der gesamten Platine.

BGA-Reballing ist die entscheidende Lösung für dieses Problem. Es ist der präzise Prozess des Entfernens einer Komponente, des Abtragens des alten Lots und des Anbringens eines neuen Rasters von Kugeln, um die vollständige elektrische und mechanische Integrität wiederherzustellen.

Dieser Leitfaden behandelt die technischen Tiefen des BGA-Reballing-Prozesses – von der Physik der intermetallischen Verbindung bis zu den spezifischen thermischen Profilen, die für den Erfolg erforderlich sind. Wir werden auch erörtern, wie industrielle Montagestandards bei JLCPCB diese Risiken während der Erstfertigung mindern können.

BGA-Reballing auf einen Blick (Kurzübersicht)

PunktZusammenfassung
Was es istEin Reparaturprozess, bei dem alte Lötkugeln von einem BGA-Chip entfernt und durch neue ersetzt werden
Wann man es verwendetWenn BGA-Verbindungen aufgrund von thermischen Zyklen, Sturzschäden oder Fertigungsfehlern ausfallen
ErfolgsrateTypischerweise 60%–90%, abhängig vom Zustand des Chips, den Werkzeugen und der Fähigkeit des Technikers
SchwierigkeitsgradHoch – erfordert professionelle Ausrüstung und Erfahrung
Typische Kosten20–150+ USD pro Chip, abhängig von Größe und Komplexität

Tipp des Ingenieurs:

Wenn der BGA-Ausfall durch Schäden an den PCB-Pads oder interne Chip-Defekte verursacht wird, kann ein Reballing das Problem nicht beheben. In solchen Fällen ist der Komponentenaustausch die einzige zuverlässige Lösung.

Was ist BGA-Reballing und wie funktioniert es?

BGA-Reballing ist ein Elektronik-Rework-Prozess, bei dem alte Lötkugeln von einer Ball-Grid-Array-Komponente (BGA) entfernt und durch neue Lötkugeln ersetzt werden, um elektrische und mechanische Verbindungen wiederherzustellen.

Auf den ersten Blick scheint Reballing ein einfacher mechanischer Austausch zu sein. Für einen PCB-Design-Ingenieur oder SMT-Techniker ist es jedoch entscheidend, die Physik zu verstehen. Eine BGA-Lötverbindung erfüllt zwei Funktionen: Sie bietet einen elektrischen Pfad für Signale und Strom und dient als mechanischer Anker.

Die Lötkugel ist keine starre Säule; sie ist eine nachgiebige Struktur, die dazu ausgelegt ist, Spannungen zu absorbieren. Während des Betriebs eines Geräts erzeugt der Siliziumchip im Inneren Wärme. Silizium hat einen viel niedrigeren Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) als das FR4-Glas-Epoxid-Material der Leiterplatte. Wenn das Gerät aufheizt und abkühlt (thermische Zyklen), dehnt sich die Leiterplatte stärker aus als der Chip. Diese Diskrepanz erzeugt Scherspannungen, insbesondere an den Lötkugeln an den Ecken des Gehäuses – den Punkten, die am weitesten vom neutralen Zentrum entfernt sind (Abstand zum neutralen Punkt, DNP).

Wenn Sie ein BGA-Reballing durchführen, setzen Sie im Wesentlichen die Ermüdungsuhr der Baugruppe zurück. Der Prozess beinhaltet die Neubildung der intermetallischen Verbindungsschicht (IMC). Die IMC ist eine dünne Schicht, die sich bildet, wo das Zinn im Lot mit dem Kupferpad reagiert (Bildung von Cu6Sn5). Eine Verbindung ohne ordnungsgemäße IMC-Schicht ist schwach (kalte Lötstelle), aber eine Verbindung mit einer zu dicken IMC-Schicht wird spröde. Reballing erfordert eine präzise Temperaturkontrolle, um sicherzustellen, dass die neuen Kugeln das Pad benetzen und eine gesunde IMC-Schicht bilden, ohne das empfindliche Substrat zu beschädigen.

BGA package

Abbildung: BGA-Gehäuse-Verbindungen mit Siliziumchip, Lötkugel-Raster und intermetallischen Verbindungsschichten.

Bei JLCPCB erkennen wir die kritische Bedeutung der Integrität von BGA-Lötverbindungen an. Wir setzen fortschrittliche 3D-Röntgenprüfung (AXI) in unserem SMT-Prozess ein, um Lötstellenform, Hohlräume und Ausrichtung bei BGA-Baugruppen zu bewerten und so eine gleichbleibende Qualität und eine hohe Fertigungsausbeute zu gewährleisten.

Warum ist BGA-Reballing notwendig? Häufige Ausfallursachen

Warum den arbeitsintensiven Prozess des Reballings durchführen, anstatt das vorhandene Bauteil einfach erneut zu verfließen? Oft ist ein einfaches Reflow unzureichend, weil sich die Lotlegierung selbst zersetzt hat oder der ursprüngliche Herstellungsprozess fehlerhaft war. Hier sind die primären technischen Gründe für ein BGA-Reballing:

#1. Ermüdung der Lötverbindungen & Kaltverfestigung

Wie bereits im Zusammenhang mit der CTE-Diskrepanz erwähnt, führt wiederholte thermische Belastung dazu, dass die Kornstruktur des Lots vergröbert. Schließlich entstehen Mikrorisse, die sich durch die Verbindung ausbreiten und zu intermittierenden Ausfällen führen. Ein einfaches Wiedererhitzen des alten, ermüdeten Lots stellt seine Duktilität nicht wieder her. Die alte Legierung muss entfernt und durch frische Lötkugeln ersetzt werden, um die Zuverlässigkeit wiederherzustellen.

#2. Oxidation und "Black Pad"-Defekte

Manchmal versagt eine Verbindung aufgrund von Problemen mit der Oberflächenbeschaffenheit, wie z. B. "Black Pad" bei ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)-Oberflächen, bei denen das Nickel korrodiert, bevor das Gold aufgebracht wird. Dies verhindert eine ordnungsgemäße Benetzung. Reballing ermöglicht es dem Techniker, die Komponentenpads zu inspizieren, Oxidation zu entfernen und aggressives Flussmittel aufzutragen, um eine bessere Verbindung zu erzielen.

#3. Brückenkurzschlüsse und Lötlunker (Voids)

Wenn während der ersten Prototypenmontage die Schablonenöffnung zu groß oder das Reflow-Profil falsch war, können benachbarte Kugeln Brücken bilden oder sich große Hohlräume innerhalb der Kugel bilden. Reballing bietet eine saubere Ausgangsbasis, um diese Volumenabweichungen zu korrigieren.

#4. BGA-Chip-Bergung von Spenderplatinen

In Zeiten von Siliziumknappheit ernten Ingenieure oft hochwertige Komponenten (wie FPGAs oder GPUs) von beschädigten Leiterplatten (Spenderplatinen). Nach dem Entlöten ist das Restlot auf dem Chip ungleichmäßig und oxidiert. Sie können einen entnommenen Chip nicht ohne vorheriges Reballing auf eine neue Platine löten, um die Planarität sicherzustellen.

#5. Legierungsumstellung (bleifrei zu bleihaltig)

Dies ist in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor üblich. Kommerzielle Standardkomponenten (COTS) sind typischerweise bleifrei (SAC305). Für Hochzuverlässigkeitsanwendungen, bei denen "Zinnwhisker" ein Problem darstellen, können Ingenieure jedoch verlangen, dass das BGA mit bleihaltigem Lot (Sn63Pb37) neu geballt wird, das duktiler und widerstandsfähiger gegen Whisker-Wachstum ist.

AusfallartBeschreibungWarum Reflow nicht ausreicht
Kalte LötstelleUnvollständige Benetzung, bei der das Lot nicht über das Pad geflossen ist.Erfordert Flussmittel und frische Legierung, um die Oberflächenspannung zu überwinden und eine echte metallurgische Verbindung zu bilden.
Head-in-Pillow (HiP)Die Kugel wurde verformt, verschmolz aber nicht mit der Paste auf der Leiterplatte; sieht aus wie ein Kopf, der auf einem Kissen ruht.Die Kontaktflächen sind oxidiert. Frische Kugeln und Flussmittel sind erforderlich, um die Verbindung zu reinigen und zu verschmelzen.
LötbrückenÜberschüssiges Lot verbindet zwei benachbarte Pads.Das überschüssige Material muss entfernt werden, um den Kurzschluss zu beheben; Reballing stellt sicher, dass das verbleibende Volumen konsistent ist.
Intermittierende UnterbrechungEin Riss, der sich nur öffnet, wenn die Platine heiß ist (ausgedehnt).Die Kornstruktur des Lots ist gebrochen. Nur das Ersetzen der Kugel stellt die mechanische Festigkeit wieder her.

BGA-Reballing-Prozess: Schritt-für-Schritt-Professioneller Arbeitsablauf

Reballing ist eine Präzisionskunst, die thermisches Management mit mechanischer Genauigkeit verbindet. Hier ist der technische Arbeitsablauf, der von professionellen Rework-Dienstleistern übernommen wird.

Schritt 1: Entfernen der BGA-Komponente (Entlötprozess)

Der Prozess beginnt mit dem Entfernen des BGA von der Leiterplatte. Dies kann nicht mit einem Handlötkolben erfolgen. Sie benötigen eine dedizierte BGA-Rework-Station mit Split-Vision-Optik und einem kontrollierten thermischen Profil.

● Thermisches Profil: Die Platine muss ein Profil durchlaufen, das dem ursprünglichen Reflow ähnelt: Vorheizen, Einweichen, Reflow und Abkühlen.

● Vorheizen: Es ist entscheidend, die Unterseite der Leiterplatte vor dem Aufbringen der Oberhitze auf ca. 100°C–120°C zu erwärmen. Dies reduziert die Temperaturdifferenz und verhindert, dass sich die Platine verzieht oder delaminiert.

● Entfernen: Sobald das Lot den Liquidus erreicht (ca. 217°C für SAC305), hebt das Vakuum-Aufnahmewerkzeug die Komponente vertikal an, um ein Verschmieren der Pads zu vermeiden.

Schritt 2: Pad-Reinigung und Vorbereitung der Stelle

Sobald der Chip entfernt ist, sind die Pads sowohl auf der Leiterplatte als auch auf der Komponente mit ungleichmäßigem Restlot bedeckt.

● Dochten (Wicking): Tragen Sie ein hochwertiges Gel-Flussmittel auf und verwenden Sie ein Kupfer-Entlötgeflecht (Lötlitze) mit einem Flachlötkolben. Ziel ist es, das alte Lot zu entfernen, bis die Pads vollkommen flach sind.

● Koplanarität: Dies ist der kritischste Faktor. Wenn ein Pad einen leicht höheren Restlot-Buckel aufweist als die anderen, sitzt die neue Kugel höher, wodurch verhindert wird, dass umliegende Kugeln während des endgültigen Reflows Kontakt herstellen.

● Reinigung: Verwenden Sie Isopropylalkohol (IPA) und fusselfreie Tücher, um alle Flussmittelreste zu entfernen. Die Oberfläche muss makellos sein.

BGA pads

Abbildung: Vergleich von BGA-Pads vor und nach dem Entlöten und Reinigen zur Sicherstellung der Koplanarität.

Schritt 3: Schablonenausrichtung und Flussmittelauftrag

Um neue Kugeln anzubringen, benötigen Sie eine Möglichkeit, sie an Ort und Stelle zu halten.

● Die Vorrichtung: Die Komponente wird in eine Reballing-Vorrichtung gelegt.

● Fluxen: Eine dünne, gleichmäßige Schicht klebrigen Flussmittels wird auf die Komponentenpads aufgetragen. Ist die Schicht zu dick, "schwimmen" die Kugeln und können während des Reflows verschmelzen. Ist sie zu dünn, haften sie nicht.

● Die Schablone: Eine universelle oder dedizierte BGA-Schablone wird über dem Chip ausgerichtet. Die Öffnungen der Schablone müssen perfekt mit den Pads übereinstimmen.

Schritt 4: Techniken zum Platzieren der Lötkugeln

● Lötkugeln: Tausende vorgeformter Lötkugeln werden über die Schablone gegossen.

● Auswahl: Sie müssen den Kugeldurchmesser an das Datenblatt der Komponente anpassen (z. B. 0,3 mm, 0,45 mm, 0,6 mm, 0,76 mm). Die Verwendung der falschen Größe führt zu Brückenbildung oder Unterbrechungen.

● Legierung: Wählen Sie je nach Anwendungsanforderung zwischen SAC305 (bleifrei) oder Sn63Pb37 (bleihaltig).

Schritt 5: Reflow-Profilkontrolle und Inspektion

Dieser Schritt schmilzt die neuen Kugeln auf die Komponentenpads.

● Wärmeanwendung: Dies kann in einem Reflow-Ofen oder vorsichtig mit einem Heißluftgebläse erfolgen.

● Selbstausrichtung: Wenn das Lot schmilzt, wird die Oberflächenspannung zur dominierenden Kraft. Sie werden visuell sehen, wie sich die Kugeln auf den Pads "zentrieren".

● Abkühlung: Lassen Sie den Chip natürlich abkühlen. Erzwungene Kühlung kann einen Thermoschock und Sprödigkeit in den neuen Verbindungen verursachen.

BGA reballing process

Abbildung: Schritt-für-Schritt-BGA-Reballing-Prozess mit Flussmittelauftrag, Schablonieren, Kugelplatzierung und Ergebnissen nach dem Reflow.

Werkzeuge, Ausrüstung und Kosten für das BGA-Reballing

Wesentliche BGA-Reballing-Werkzeuge und -Maschinen

Ein zuverlässiges Reballing erfordert spezielle Ausrüstung. Der Eckpfeiler ist eine professionelle BGA-Rework-Station, ausgestattet mit IR-Vorheizern auf der Unterseite und Heißluft- oder IR-Heizung auf der Oberseite, sowie einem Split-Vision-Optik-Ausrichtungssystem. Weitere wichtige Werkzeuge sind:

● Reballing-Vorrichtungen und Schablonen: Präzisionsgeschnittene Stahlschablonen, die dem exakten Kugelabstand (Pitch) und Rastermuster des jeweiligen ICs entsprechen.

● Lötkugeln und Flussmittel: Hochwertige, perfekt kugelförmige Lötkugeln (SAC305 oder Sn63Pb37) und spezielles, hochklebriges, No-Clean- oder wasserlösliches Flussmittel.

● Entlötwerkzeuge: Breite Kupfergeflechte (Lötlitze) und temperaturgeregelte Lötkolben mit Flach- oder Meißelspitzen für die Pad-Vorbereitung.

Manuelle vs. halbautomatische Reballing-Ausrüstung

Die Wahl der Ausrüstung beeinflusst die Erfolgsrate erheblich.

● Manuelle Ausrüstung: Verlässt sich auf handgeführte Heißluftgebläse, universelle Schablonen und visuelle Ausrichtung. Diese Methode ist stark von der Fähigkeit des Bedieners abhängig, birgt ein höheres Risiko thermischer Schäden und ist im Allgemeinen nur für Kleinserien oder Hobby-Reparaturen geeignet.

● Halbautomatische Ausrüstung: Nutzt programmierbare thermische Profile, um die exakte Werks-Reflow-Kurve nachzubilden. Sie verfügen über automatische Vakuum-Bestückung und prismenbasierte optische Ausrichtung, um die BGA-Pads über dem PCB-Footprint zu überlagern. Dies ist der Industriestandard für EMS-Dienstleister und gewährleistet wiederholbare Reparaturen mit hoher Ausbeute.

a professional semi-automatic BGA rework station

Abbildung: Vergleich von manuellen Heißluftwerkzeugen mit einer professionellen halbautomatischen BGA-Rework-Station mit optischer Ausrichtung.

Typische BGA-Reballing-Kosten und -Zeit

Die Kosten für das Reballing eines BGA variieren je nach Pitch, Pin-Anzahl und Platinenvolumen der Komponente. Ein einzelner, komplexer FPGA kann bei einem spezialisierten Rework-Dienstleister zwischen 50 und 200+ USD für das Reballing kosten, ohne die ursprüngliche Diagnosezeit.

Der physische Prozess selbst dauert bei einem erfahrenen Techniker typischerweise 1 bis 2 Stunden pro Chip, einschließlich der langsamen thermischen Profilierung, Abkühlung und sorgfältigen Reinigungsphasen.

BGA-Reballing vs. Chip-Austausch: Was ist besser?

Wann sich Reballing lohnt

Reballing macht wirtschaftlich und technisch am meisten Sinn, wenn:

● Hochwertiges Silizium: Die Komponente ist eine sehr teure CPU, GPU oder ein kundenspezifischer FPGA, bei dem die Ersatzkosten die Arbeitskosten für das Reballing bei weitem übersteigen.

● Veraltete Teile: Der IC wird nicht mehr hergestellt, und der einzige Weg, ein Altsystem zu reparieren, besteht darin, den Chip von einer Spenderplatine zu holen und neu zu ballen.

● Bekannte Montagefehler: Der Ausfall ist rein mechanischer Natur (z. B. eine kalte Lötstelle oder Brückenbildung durch einen schlechten anfänglichen Reflow), und der Siliziumchip ist nachweislich voll funktionsfähig.

Wann ein vollständiger Austausch empfohlen wird

Ein vollständiger Chip-Austausch ist die bessere Wahl, wenn:

● Niedrige Komponentenkosten: Wenn der IC 20 USD kostet, ist die Ausgabe von 100 USD für Rework-Arbeit ineffizient. Der Kauf einer neuen Komponente garantiert eine 100%ige mechanische und elektrische Integrität.

● Vermuteter Chip-Schaden: Wenn die Komponente einem Überspannungsereignis, ESD-Schaden ausgesetzt war oder Anzeichen von "Popcorning" (Feuchtigkeitsausdehnungsschaden) aufweist, kann Reballing den internen Siliziumfehler nicht beheben.

● Pad-Schaden am IC: Wenn die Substratpads der Komponente während des anfänglichen Entlötens abgerissen wurden, ist der Chip dauerhaft defekt.

Vergleich der Erfolgsraten

Mit einem hochqualifizierten Bediener und einer halbautomatischen Rework-Station kann das BGA-Reballing eine Erfolgsrate von 80% bis 90% erreichen. Das Installieren einer brandneuen Komponente auf einer ordnungsgemäß vorbereiteten Leiterplatte ergibt jedoch eine Erfolgsrate von nahezu 99%. Für sicherheitskritische Anwendungen ist der Austausch des Chips immer die Option mit dem geringeren Risiko, sofern das Teil verfügbar ist.

Häufige Risiken beim BGA-Reballing und wie man sie vermeidet

BGA-Reballing rettet zwar Komponenten, birgt aber auch Risiken, die gemanagt werden müssen.

Thermischer Schaden

Jedes Mal, wenn eine Komponente auf Reflow-Temperaturen erhitzt wird, altert der Siliziumchip. Es gibt eine Grenze, wie viele thermische Zyklen ein Chip überstehen kann, bevor die internen Drahtbonds versagen.

Präzise thermische Profilierung ist der einzige Schutz davor, den Chip zu "kochen".

Pad-Abriss (Pad Lifting)

Wenn der Techniker während der Reinigungsphase den Lötkolben zu aggressiv führt oder der Kolben zu heiß ist, können die Kupferpads vom empfindlichen Substratlaminate abgerissen werden. Sobald ein Pad abgerissen ist, wird die Komponente in der Regel verschrottet.

Popcorning und Feuchtigkeitsempfindlichkeit

Kunststoffgekapselte Mikroschaltungen absorbieren Feuchtigkeit aus der Luft. Wenn ein feuchtigkeitsbeladener Chip schnell erhitzt wird, verwandelt sich dieses Wasser in Dampf, der sich ausdehnt und das Gehäuse bricht – ein Phänomen, das als "Popcorning" bekannt ist.

Gegenmaßnahme: Halten Sie sich strikt an die IPC/JEDEC J-STD-033. Komponenten sollten vor jedem Rework-Versuch in einem Trockenofen (z. B. 125°C für 24 Stunden) gebacken werden, um Feuchtigkeit zu entfernen.

The Popcorn Effect in BGA packages

Abbildung: Der Popcorn-Effekt in BGA-Gehäusen, verursacht durch die Ausdehnung eingeschlossener Feuchtigkeit während des Reflows.

Bewährte Verfahren: Zuverlässige BGA-Montage bei JLCPCB

Reballing ist eine reaktive Maßnahme – eine Lösung für ein Problem, das bereits aufgetreten ist. In der Fertigungswelt besteht das Ziel darin, diese Defekte vollständig zu verhindern. Hier wird die Wahl Ihres PCBA-Dienstleisters zu einer strategischen Entscheidung.

Bei JLCPCB setzen wir industrielle Schutzmaßnahmen ein, um die BGA-Zuverlässigkeit während der Erstmontage zu gewährleisten:

1. Präzisions-elektropolierte Schablonen: Wir verwenden hochpräzise PCB-Schablonen mit Nanobeschichtungen. Dies gewährleistet eine saubere und konsistente Lotpastenfreigabe und liefert das genaue Lotvolumen, das für jedes BGA-Pad erforderlich ist, wodurch "verhungerte" Verbindungen vermieden werden, die schließlich versagen.

2. Automatische Optische Inspektion (AOI) & 3D-Röntgen: Die Standard-Sichtprüfung kann unter ein BGA nicht sehen. JLCPCB setzt Inline-Röntgenprüfung ein, um Hohlräume, Brücken und Ausrichtungsprobleme zu erkennen, bevor die Platine das Werk verlässt.

3. Reflow-Profilierung: Wir verwenden Mehrzonen-Reflow-Öfen, die ein kontrolliertes Einweichen und eine kontrollierte Spitzentemperatur ermöglichen, abgestimmt auf die thermische Masse Ihrer spezifischen Platine. Dies minimiert thermische Spannungen und gewährleistet eine optimale IMC-Bildung.

jlcpcb pcba banner new

JLCPCB Fortschrittlicher PCB-MontageserviceJetzt Angebot einholen

  • Für kritische Embedded-System-Projekte stellt die Nutzung des PCB-Montageservice von JLCPCB sicher, dass Ihre BGAs mit industrieller Präzision gelötet werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Feldausfällen und die Notwendigkeit kostspieliger manueller Nacharbeiten erheblich reduziert wird.

FAQ zum BGA-Reballing

F1: Kann ich ein BGA mit einer Heißluftpistole und einem Handlötkolben reballen?

Technisch gesehen ist es möglich, aber für professionelle Ergebnisse wird dringend davon abgeraten. Einer Hand-Heißluftpistole fehlt die präzise Temperatur- und Luftstromregelung. Sie riskieren eine Überhitzung des Chips, ein Verziehen der Leiterplatte oder das Wegblasen der Lötkugeln. Eine ordnungsgemäße Heißluft-Rework-Station mit Vorheizer ist die Mindestanforderung für ein zuverlässiges Reballing.

F2: Wie lange ist die Haltbarkeit eines reballten BGA?

Wenn es richtig durchgeführt wird, kann ein reballtes BGA genauso lange halten wie eine fabrikneue Komponente. Die Lebensdauer hängt jedoch stark vom Reinigungsprozess ab. Wenn Flussmittelreste unter den Kugeln eingeschlossen bleiben, können sie mit der Zeit korrosiv wirken oder dendritisches Wachstum (Elektromigration) verursachen, was Monate später zu Ausfällen führt. Eine gründliche Ultraschallreinigung oder die Verwendung von No-Clean-Flussmittel ist unerlässlich.

F3: Wie oft kann ein einzelner BGA-Chip reballt werden?

Es gibt keine feste Regel, aber der allgemeine Branchenkonsens ist, es auf maximal 3 Mal zu begrenzen. Jeder Reflow-Zyklus belastet den internen Siliziumchip und die Substratmaterialien. Übermäßige thermische Zyklen erhöhen das Risiko einer internen Delamination oder eines Drahtbond-Versagens, das nicht repariert werden kann.

F4: Ist es besser, Lotpaste oder Lötkugeln für das Reballing zu verwenden?

Die Verwendung von Lötkugeln ist der Industriestandard und bietet eine überlegene Konsistenz. Das Reballing mit Lotpaste (Auftragen von Paste über eine Schablone) ist schneller, aber anfällig für Probleme; das Flussmittel in der Paste entgast und erzeugt Hohlräume (Luftblasen) im neuen Bump. Massive Lötkugeln gewährleisten eine 100%ige Metalldichte und eine gleichmäßige Höhe über das gesamte Raster.

F5: Warum ballen einige Ingenieure neue Chips mit bleihaltigem Lot um?

Dies wird oft für Hochzuverlässigkeitsindustrien wie Avionik oder Tiefsee-Exploration durchgeführt. Standard-bleifreies Lot (SAC305) ist spröder und erfordert höhere Verarbeitungstemperaturen. Bleihaltiges Lot (Sn63Pb37) ist weicher und duktiler und eignet sich daher besser zum Aufnehmen von Stößen und Vibrationen ohne Rissbildung. Ingenieure können standardmäßige bleifreie Teile kaufen und sie mit bleihaltigem Lot neu ballen, um die mechanische Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen zu erhöhen.

F6: Kann BGA-Reballing zu Hause durchgeführt werden?

BGA-Reballing erfordert spezielle industrielle Ausrüstung und Fähigkeiten, daher ist es für die Reparatur zu Hause nicht geeignet. Versuche zu Hause führen in der Regel zu dauerhaften Schäden.

Fazit

BGA-Reballing ist ein anspruchsvolles Verfahren, das an der Schnittstelle von Metallurgie, Physik und manueller Geschicklichkeit angesiedelt ist. Es ist eine wesentliche Fähigkeit für Reparaturtechniker und Ingenieure, die mit der Bergung hochwertiger Komponenten oder der Reparatur von Althardware zu tun haben. Es ist jedoch mit Risiken wie thermischen Schäden und Pad-Abriss behaftet.

Das Verständnis der Grundursachen von BGA-Ausfällen – thermische Ermüdung, Oxidation und Prozessfehler – versetzt Ingenieure in die Lage, robustere Platinen zu entwerfen. Letztendlich ist die beste Lötverbindung diejenige, die beim ersten Mal gebildet wird. Durch die Partnerschaft mit Qualitätsherstellern und die Einhaltung strenger Designrichtlinien können Sie die Langlebigkeit Ihrer eingebetteten Systeme sicherstellen.