This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Was ist eine Nadelbett-Testvorrichtung

Ursprünglich veröffentlicht May 29, 2026, aktualisiert May 29, 2026

5 min

Inhaltsverzeichnis
  • Was ist eine Nagelbett-Testvorrichtung?
  • Schlüsselkomponenten einer Nagelbett-Vorrichtung
  • Vorrichtungstypen beim NAGELBETT:
  • Warum Nagelbett-Tests wählen:
  • Nagelbett vs. Flying-Probe-Test
  • Fazit

Tests sind wichtig, wenn es um die Herstellung elektronischer Produkte geht. Sie sind der entscheidende Faktor für den Betriebszustand eines Produkts. Es gibt viele Testverfahren, die ein Produkt durchlaufen muss. Bei der Zusammenarbeit mit einem Bestückungsunternehmen kann das Testen viel Zeit in Anspruch nehmen. Um den Personal- und Zeitaufwand zu reduzieren, sollte eine Reihe von Anweisungen befolgt werden. Zu diesem Zweck wurde der NAGELBETT-Test entwickelt, damit wir eine Art Vorrichtung herstellen und die Prototypen direkt testen können, indem wir die Testpunkte einer Platine verbinden. Das Programm wird durch automatisierte Tests gesteuert, sodass der Betrieb einfach, schnell und zügig ist. Dieses spezialisierte Testwerkzeug spielt eine zentrale Rolle in der Massenproduktion. Wir müssen eine Umgebung schaffen, in der Geschwindigkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit unerlässlich sind. In diesem Artikel erfahren wir, was eine Nagelbett-Vorrichtung ist und wie der Test mit der JIG durchgeführt wird.

Was ist eine Nagelbett-Testvorrichtung?

Ein Nagelbett ist nichts anderes als eine mechanische Plattform, die mit Federkontaktstiften (Pogo-Pins) bestückt ist, die im System als Nägel bezeichnet werden. Diese Pogo-Pins dienen als Testspitzen für die verschiedenen Testpunkte auf einer Leiterplatte (PCB). Bei dieser Art von Vorrichtung werden, wenn die Schaltung in die Vorrichtung eingelegt und geschlossen wird, die Pogo-Pin-Positionen exakt auf die Testpunkte auf der Platine ausgerichtet. Dann kann je nach Produktbeschreibung eine bestimmte Reihe von Signalen angelegt oder beobachtet werden. Wenn alles gut verläuft, ist unser Produkt fertig.

Es ist auch als bewährte elektronische Testvorrichtung bekannt, die häufig bei der In-Circuit-Prüfung (ICT) von Leiterplatten (PCBs) eingesetzt wird. Obwohl eine gewisse Kraft erforderlich ist, um das Prüfling (DUT) an Ort und Stelle zu halten, kann diese manuell oder über ein Vakuumsystem aufgebracht werden, das die Platine nach unten zieht und so einen gleichmäßigen und stabilen Kontakt gewährleistet.

Schlüsselkomponenten einer Nagelbett-Vorrichtung

1. Testspitzen (Pogo-Pins): Federbelastete Metallstifte, die temporären Kontakt mit den Testpunkten der Leiterplatte herstellen. Dies sind sehr empfindliche Stifte, die eine Feder verwenden und mit Vorsicht behandelt werden sollten.

2. Vorrichtungsbasis: Dies ist eine Art mechanische Basis mit einem Schlitz, der als Leiterplattenhalter fungiert. Die mechanische Plattform hält die Testspitzen, die auf die Leiterplatte ausgerichtet sind. Auf diese Weise passt die Leiterplatte mit geringen Toleranzen hinein, und wir können loslegen.

3. Ausrichtungsmechanismus: Mechanische Führungen oder Pfosten, die eine genaue Platzierung der Leiterplatte gewährleisten. Die Ausrichtung kann bei Bedarf auf Basis der Z- und X-, Y-Achse erfolgen.

4. Druckplatte oder Vakuum-Niederhalter: Übt Kraft aus, um die Leiterplatte in Kontakt mit den Testspitzen zu halten. Kein manuelles Testen mehr, es geschieht automatisch.

5. Schnittstellenelektronik: Verbindet die Spitzen mit automatischen Testgeräten (ATE), Computern oder Testsoftware. Diese legt eine bestimmte Art von Signal an die Pins an und liest das Signal von den Ausgangspins. Durch die Analyse des Ausgangssignals ist der Test abgeschlossen. Die Testsoftware analysiert die Signale, um Fehler wie die folgenden zu erkennen:

  • Unterbrechungen
  • Kurzschlüsse
  • Falsche Bauteilwerte
  • Fehlerhafte Lötstellen

Vorrichtungstypen beim NAGELBETT:

Nagelbett-Vorrichtungen gibt es im Allgemeinen in zwei Hauptvarianten:

  • Vakuumvorrichtungen: Diese verwenden einen Vakuummechanismus, um das Prüfling auf die Pogo-Pins zu ziehen. Sie bieten aufgrund des gleichmäßigen Drucks und der reduzierten mechanischen Verformung eine hervorragende Signalqualität, sind aber aufgrund ihrer Komplexität teurer.
  • Andrückvorrichtungen: Diese sind mechanisch einfacher und kostengünstiger, können aber leichte Schwankungen der Kontaktkraft verursachen, was die Testzuverlässigkeit bei hochpräzisen Anwendungen beeinträchtigt.

Der Bau einer Testvorrichtung kann bis zu 1 Monat, 25 bis 40 Tage, dauern. Auch abhängig von der Komplexität des Tests und der Schaltung.

Warum Nagelbett-Tests wählen:

Bei diesem Testverfahren werden mehrere Testpunkte gleichzeitig verbunden, sodass ein schneller Test möglich ist. Da wir nun eine fertige Testvorrichtung haben, können fast 100.000 Paare von Leiterplatten damit getestet werden, was in der Fertigung sehr hilft. Es gibt nicht nur eine Verbindung; bei einem komplexen Design können fast Tausende von Pins verbunden werden, was eine hohe Abdeckung ermöglicht. Es spart Zeit und Personal und trägt dazu bei, die gesamten Testkosten für ein Unternehmen zu senken. Um die Kosten für Prototyping und Produktion weiter zu senken, verlassen sich viele Ingenieure auf JLCPCB für erschwingliche Leiterplattenherstellung und -bestückung, um sicherzustellen, dass sowohl Produktion als auch Tests effizient bleiben.

Dennoch fallen einmalige Kosten für die Vorrichtungsherstellung an, die sehr hoch sind. Ist sie jedoch einmal erstellt, kann sie über einen langen Zeitraum verwendet werden. Kundenspezifische Vorrichtungen sind sehr teuer. Wenn sich das Design ändert, können wir die neue Leiterplatte nicht einfach in die JIG legen; wir müssten sie neu herstellen, was ein großer Nachteil ist. Es werden mehrere Testpunkte oder Kupferflächen auf der Leiterplatte benötigt, was bei dichten Platinen nicht einfach zu bewerkstelligen ist.

Nagelbett vs. Flying-Probe-Test

Fazit

Obwohl eine sehr hohe Anfangsinvestition erforderlich ist, bietet die Einrichtung im Testbetrieb viele Vorteile:

  • Schnelle Tests
  • Hohe Genauigkeit

Die konsistenten Ergebnisse machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug zur Aufrechterhaltung der Produktqualität in der heutigen schnelllebigen Produktionsumgebung. Da Leiterplatten immer komplexer werden, hat sich der Nagelbett-Test weiterentwickelt. Ob als vakuumbasiertes System oder als mechanische Andrückvorrichtung implementiert, bleibt es eine Kernstrategie.