3D-AOI-Inspektion erklärt: Wie sie Fehler erkennt, die 2D-Systeme übersehen
12 min
- Was ist 3D-AOI und warum ist es wichtig?
- Wie die 3D-AOI-Messtechnik funktioniert
- 2D-AOI vs. 3D-AOI: Ein direkter Vergleich
- Defekttypen, die nur 3D-AOI zuverlässig erkennen kann
- Wo passt 3D-AOI in die SMT-Linie?
- Wichtigste Vorteile über die Defekterkennung hinaus
- Wie JLCPCB 3D-AOI für gleichbleibende Bestückungsqualität einsetzt
- FAQ zu 3D-AOI
- Fazit
Wichtige Erkenntnisse
Die 3D-AOI-Inspektion ist in der modernen Leiterplattenbestückung unverzichtbar geworden, da sie fortschrittliche Höhen- und Volumenmessungen nutzt, um kritische Lötfehler zu erkennen, die herkömmliche 2D-AOI-Systeme regelmäßig übersehen, wie z. B. abgehobene Anschlussbeine, unzureichendes Lot, Head-in-Pillow-Defekte und Probleme mit der Koplanarität von Bauteilen. Durch die präzise Erfassung von 3D-Daten mittels strukturierter Licht- oder Moiré-Technologie werden Fehlalarme deutlich reduziert, die Erstausbeute verbessert und eine langfristige Zuverlässigkeit gemäß den IPC-A-610-Standards sichergestellt. JLCPCB integriert die 3D-AOI-Inspektion nach dem Reflow mit SPI, Röntgenprüfung und Funktionstests, um eine gleichbleibend hohe Qualität der SMT-Bestückung sowohl für Prototypen als auch für die Serienproduktion zu gewährleisten.
Haben Sie sich jemals bewusst gemacht, dass eine Lötstelle auf einer modernen Leiterplatte manchmal kleiner ist als ein Sandkorn und ihre Qualität den Unterschied zwischen einem Produkt ausmachen kann, das 5 Jahre im Feldeinsatz hält oder bereits nach 5 Monaten ausfällt? Dies ist der Grund, warum 3D-AOI zum Standard für die Inspektion in der professionellen Elektronikfertigung geworden ist. 3D-AOI macht unsichtbare Defekte messbar, indem es die tatsächliche Höhe, das Volumen und die Form jeder Lötstelle präzise erfasst. Das flache Kamerabild kann nicht mehr unterscheiden, ob eine Lötstelle genügend Lot aufweist oder ob sich ein Anschlussbein nur wenige Mikrometer vom Pad abgehoben hat, insbesondere da die Baugrößen auf 0201 und 01005 schrumpfen und die BGA-Rastermaße unter 0,4 mm liegen.

Was Sie benötigen, sind Tiefeninformationen, und genau diese liefert die 3D-AOI. In diesem Artikel untersuchen wir die 3D-AOI-Inspektion, ihre Messtechnik, ihre Anwendung in der SMT-Produktionslinie und warum sie der herkömmlichen 2D-Inspektionsmethode stets überlegen ist. Wir werden auch untersuchen, wie JLCPCB diese Technologie in seinen Bestückungslinien einsetzt, um eine qualitativ hochwertige Produktion in großem Maßstab sicherzustellen.
Was ist 3D-AOI und warum ist es wichtig?

Beginnen wir am Anfang. Die klassische Methode der automatischen optischen Inspektion (AOI) basiert auf flachen 2D-Bildern, die von Kameras mit schrägem Licht aufgenommen werden, und existiert seit Jahrzehnten. Dies ist geeignet, um fehlende Bauteile oder offensichtliche Polungsfehler zu identifizieren. Wenn es jedoch darum geht, zu beurteilen, ob eine Lötverrundung ein ausreichendes Volumen aufweist oder ob ein Gullwing-Anschluss flach auf seinem Pad aufliegt, reicht ein 2D-Bild nicht aus. Die 3D-AOI-Inspektion adressiert dies, indem sie die Platine mit einem strukturierten Lichtmuster beleuchtet und ein Bild von der Verformung des Musters über der Oberfläche der Bauteile und Lötstellen aufgenommen wird. Das System erzeugt an jedem Punkt präzise 3D-Informationen und erstellt so eine vollständige 3D-Karte der gesamten Baugruppe. Dies ist nicht nur ein Bild. Die Daten werden gemessen und mit messtechnisch programmierten Toleranzen verglichen, die auf den Akzeptanzkriterien der IPC-A-610 basieren. Jede Lötstelle erhält eine objektive Gut-/Schlecht-Bewertung, basierend auf ihrer tatsächlichen Geometrie und nicht nur auf dem Erscheinungsbild in einem Bild.
Wie die 3D-AOI-Messtechnik funktioniert
Aber wie erhält eine 3D-AOI-Maschine dreidimensionale Informationen von einer flachen Leiterplatte? Heutzutage werden in modernen Systemen drei Hauptmessprinzipien verwendet.

- Phasenverschobene Moiré-Streifenprojektion ist die gebräuchlichste Methode in hochwertigen 3D-AOI-Systemen. Die Maschine projiziert mehrere sinusförmige Streifenmuster mit leicht unterschiedlichen Phasenwinkeln auf die Oberfläche der Platine. Jedes projizierte Muster wird von einer Kamera erfasst, und die Verformung der Streifen über die Oberflächenmerkmale wird analysiert. Dieses System kann die Phasenverschiebung an jedem Pixel bestimmen und so eine präzise Höhenkarte der gesamten Platine erstellen.
- Triangulation mit strukturiertem Licht beinhaltet das Projizieren eines bekannten geometrischen Musters auf die Platine von einem Projektor und das Erfassen des auf der Platine reflektierten Musters durch eine Kamera aus einem bekannten Versatzwinkel. Durch die geometrische Beziehung zwischen projiziertem und empfangenem Muster können die Höheninformationen mithilfe der Triangulationsberechnung gewonnen werden. Dieser Ansatz ist schnell und für die Inline-Produktion geeignet.
- Die Stereo-Moiré-Technik ist eine Methode, bei der zwei Kameras an verschiedenen Positionen platziert werden, um gleichzeitig Bilder desselben projizierten Streifenmusters aufzunehmen. Das System kann absolute Tiefen messen, da beide Kameras denselben Punkt aus verschiedenen Winkeln erfassen, wodurch die für Einzelkamera-Moiré-Systeme typische 2-Pi-Mehrdeutigkeit vermieden wird.
2D-AOI vs. 3D-AOI: Ein direkter Vergleich
Wenn Sie sich fragen, ob 3D-AOI wirklich eine signifikante Verbesserung gegenüber herkömmlichen 2D-Systemen darstellt, lassen Sie die Zahlen für sich sprechen.
| Merkmal | 2D-AOI | 3D-AOI |
|---|---|---|
| Messtyp | Planar (nur X, Y) | Volumetrisch (X, Y, Z) |
| Bewertung der Lötstellen | Farb- und Formanalyse | Höhe, Volumen und Verrundungsgeometrie |
| Fehlalarmrate | Typischerweise 8-10 % oder höher | Unter 5 % bei optimierter Programmierung |
| Erkennung abgehobener Anschlussbeine | Unzuverlässig | Präzise Erkennung basierend auf der Höhe |
| Koplanaritätsmessung | Nicht möglich | Standardfähigkeit |
| Empfindlichkeit gegenüber Schatten und Reflexionen | Hoch (Hauptquelle für Fehlalarme) | Niedrig (Höhendaten eliminieren Mehrdeutigkeiten) |
| Entgangene Defekte | 2-5 % der tatsächlichen Defekte | Unter 1 % bei oberflächlich sichtbaren Defekten |
Das grundlegende Problem der 2D-AOI besteht darin, dass sie für Entscheidungen auf Helligkeitsschwellenwerten und Farbanalysen basiert. In dichten Layouts, in denen Schatten von hohen Bauteilen auf die benachbarten Lötstellen fallen, hat das System Schwierigkeiten, zwischen echten Defekten und optischen Artefakten zu unterscheiden. Die 3D-AOI eliminiert diese gesamte Problemklasse. Da es sich um eine physikalische Messung und nicht um eine Helligkeitsmessung handelt, hat ein Schatten keinerlei Einfluss auf die Messung. Branchen-Benchmarks zeigen, dass die 3D-AOI im Vergleich zur reinen 2D-Inspektion bis zu 30 % mehr Defekte erkennen kann.
Defekttypen, die nur 3D-AOI zuverlässig erkennen kann
Hier zeigt sich die wahre Stärke der 3D-AOI. Es gibt eine Klasse von Lötfehlern, die von oben betrachtet völlig normal erscheinen, aber aus Sicht der Zuverlässigkeit völlig inakzeptabel sind.

- Head-in-Pillow-Defekte: Während des Reflows trennt sich die BGA-Kugel teilweise von der Lotpaste; die Verbindung ist von oben gut, aber von unten nicht.
- Zu geringes Lotvolumen: Dies ist der Fall, wenn nicht genügend Lot in der Verbindung vorhanden ist, um eine gute Verrundung zu bilden. Im 2D-Bild mag es sauber aussehen, aber es fehlt das für die langfristige Zuverlässigkeit nach IPC-A-610 erforderliche Volumen.
- Abgehobene Anschlussbeine: Gullwing-QFP- oder J-Lead-Bauteile mit um einige Mikrometer abgehobenen Anschlussbeinen. 2D-Kameras können diese nicht sehen, sie sind jedoch mit Z-Achsen-Daten leicht messbar.
- Bauteilneigung/Koplanaritätsprobleme: Passive Bauteile oder ICs, die in einem Winkel platziert sind, der nicht im akzeptablen Bereich liegt. Der einzige zuverlässige Hinweis ist der Höhenunterschied zwischen den verschiedenen Abschnitten des Gehäuses.
- Tombstoning: Ein Ende eines Chip-Bauteils löst sich während des Reflows von seinem Pad. Tombstoning kann nur in den Anfangsstadien durch Höhenmessung beobachtet werden.
- Lotbrücken mit Höhenkontext: Wenn sich Lot zwischen zwei benachbarten Pads befindet, muss die Lotbrücke durch einen Höhenkontext unterschieden werden, um festzustellen, ob es sich um eine echte Brücke oder einen akzeptablen Lotmeniskus handelt.
Diese Defekte sind für eine zuverlässige Bewertung durch 2D-Analyse bei feinpitchigen QFP-Gehäusen (0,5 mm oder weniger), Mikro-BGA-Arrays und miniaturisierten 0201-Passivbauteilen zu fein.
Wo passt 3D-AOI in die SMT-Linie?
Es gibt mehrere Positionen für die Installation einer 3D-AOI-Maschine in der SMT-Bestückung. Die Funktionen jeder Position unterscheiden sich, und die beste Platzierung hängt von Ihren Qualitätszielen ab.

- Nach dem Druck (SPI-Position): Nach dem Schablonendrucker werden Lotvolumen, -höhe und -ausrichtung vor der Bauteilplatzierung geprüft. Hier können einige 3D-AOI-Maschinen zusätzlich zu dedizierten SPI-Systemen eingesetzt werden.
- Nach der Platzierung (vor dem Reflow): Nach Bestückung, wenn das Vorhandensein aller Bauteile, die korrekte Ausrichtung und die ordnungsgemäße Platzierung bestätigt werden. Das Reflowen von Platinen mit Platzierungsfehlern verschwendet Ofenzeit.
- Nach dem Reflow: Die wichtigste Position. Alle Lötstellen befinden sich nach dem Reflow-Ofen in ihrer endgültigen Form. Die 3D-AOI prüft alle höhenbezogenen Defekttypen, Benetzung, Verrundungsbildung, Volumen und Brückenbildung für jede Verbindung.
Der größte Nutzen der 3D-AOI liegt in der Inspektion nach dem Reflow. Moderne Inline-Systeme arbeiten direkt auf dem Förderband mit Liniengeschwindigkeit und kommunizieren in Echtzeit mit den vorgelagerten Geräten. Wenn das System einen Trend erkennt (z. B. eine Abnahme des Lotvolumens auf einem bestimmten Pad-Muster), kann es alarmieren oder die Linie anhalten, bevor das Problem kritisch wird. Intelligente Hersteller ergänzen die 3D-AOI nach dem Reflow um eine Röntgenprüfung für Platinen mit BGA-Bauteilen. Während die AOI nicht unter ein opakes Gehäuse blicken kann, schließt die Röntgenprüfung diese Lücke für eine möglichst vollständige Defekterkennung.
Wichtigste Vorteile über die Defekterkennung hinaus
Die Vorteile von 3D-AOI-Systemen gehen weit über die Fähigkeit hinaus, mehr schlechte Verbindungen zu erfassen. Hier sehen Sie, was die Technologie im gesamten Fertigungsprozess bietet.

- Höhere Erstausbeute: Direkt nach dem Reflow erkannte Defekte verschwenden keine weiteren nachgelagerten Ressourcen.
- Reduzierte Fehlalarmraten: Höhenbasierte Messungen eliminieren Schatten- und Reflexionsartefakte, sodass die Bediener deutlich weniger manuelle Nachprüfungen durchführen müssen.
- Rückkopplung für den Prozess im geschlossenen Regelkreis: Volumetrische Daten werden in Echtzeit an den Schablonendrucker und die Bestückungsmaschine zurückgemeldet, um automatische Korrekturen zu ermöglichen, bevor sich Defekttrends aufbauen.
- Niedrige Ausfallraten im Feldeinsatz: Je mehr im Werk geprüft wird, desto weniger wird unter Garantie zurückgegeben. Dies ist ein "Muss" für Anwendungen der Klasse 3 nach IPC-A-610.
- Schnelle Einführung neuer Produkte: 3D-AOI ermöglicht es Ingenieuren, Prozessprobleme schnell zu finden und zu lösen, was den Weg vom Prototyp zur Produktion beschleunigt.
AOI-Hersteller, die von 2D auf 3D umsteigen, berichten regelmäßig von Einsparungen von mehreren tausend Dollar pro Produktionscharge allein durch reduzierte Nacharbeitskosten. So setzt JLCPCB 3D-AOI ein, um eine qualitativ hochwertige Bestückung sicherzustellen.
Wie JLCPCB 3D-AOI für gleichbleibende Bestückungsqualität einsetzt
Wie sieht das nun in einer Produktionsumgebung aus? JLCPCB setzt 2D- und 3D-AOI-Inspektionen ein, die inline in der SMT-Produktionslinie integriert sind. Die 3D-Systeme nutzen strukturierte Lichttechnologie, um offensichtliche Lötstellendefekte sowie die subtilen höhenabhängigen Defekte zu erfassen, die nur die volumetrische Inspektion erkennen kann, darunter Lötstellenhöhe, Bauteilkoplanarität und Verrundungsgeometrie. Aber die 3D-AOI ist nur ein Schritt in einem mehrstufigen Qualitätssicherungsprozess. Der vollständige Inspektionsprozess von JLCPCB umfasst:
- Lotpasteninspektion (SPI): Bestätigung des Volumens der aufgetragenen Lotpaste und der Ausrichtung vor dem Auftrag
- Verifizierung nach der Platzierung:Bestätigung des Vorhandenseins, der Ausrichtung und der Platzierungsgenauigkeit der Bauteile
- 3D-AOI nach dem Reflow: Volumetrische Bewertung aller Lötstellen und Bauteilmerkmale
- Röntgenprüfung: Dedizierte Abdeckung für BGA- und verdeckte Verbindungsgehäuse. Manuelle Prüfung durch geschulte Bediener für Bedingungen, die für automatisierte Systeme schwer zu bestimmen sind:
- Funktions- test: Stromführende Prüfung der fertigen Baugruppen.
Die Daten aus der statistischen Prozesskontrolle (SPC) des 3D-AOI-Systems werden auf den Prozesskontroll-Dashboards angezeigt, sodass Lötqualitätstrends über alle Produktionslinien hinweg überwacht werden können. Dieses gründliche Inspektionssystem untermauert die SMT-Bestückungsdienstleistungen von JLCPCB und bietet Ingenieuren eine zuverlässige Lösung für die Beschaffung bestückter Leiterplatten, mit Schablonen ab 6 $ und wettbewerbsfähigen Bestückungspreisen. Das Ergebnis ist eine gleichbleibende Qualität, unabhängig davon, ob Sie einige Prototypen oder Zehntausende von Stück in Produktion bestellen.
Erschwingliche, hochwertige Leiterplattenfertigung
Sparen Sie Zeit und Geld mit einer Komplettlösung für Fertigung, Bestückung und Bauteile.
Reduzieren Sie den Koordinationsaufwand mit Lieferanten, vermeiden Sie Teillieferungen und erhalten Sie gleichbleibende, zuverlässige Qualität – ohne Ihr Budget zu sprengen.
KOSTENLOSES ANGEBOT ERHALTEN >
FAQ zu 3D-AOI
F: Was ist 3D-AOI und wie unterscheidet es sich von 2D-AOI?
3D-AOI verwendet strukturierte Lichtprojektion oder Moiré-Streifentechnologie, um volumetrische Höhendaten von Leiterplattenbaugruppen zu erfassen. Während 2D-AOI nur flache Bilder aufnimmt und auf Helligkeitsanalyse basiert, misst 3D-AOI die tatsächliche Höhe, das Volumen und die Form jeder Lötstelle und ermöglicht so die Erkennung von Defekten wie abgehobenen Anschlussbeinen und unzureichendem Lot, die für 2D-Kameras unsichtbar sind.
F: Warum ist 3D-AOI besser als die manuelle Sichtprüfung?
Die manuelle Inspektion ist subjektiv, langsam und nicht in der Lage, Defekte im Mikrometerbereich an feinpitchigen Bauteilen zu erkennen. Eine 3D-AOI-Maschine liefert objektive, wiederholbare Messungen gegen definierte Toleranzen und erreicht Erkennungsraten von über 98 % bei oberflächlich sichtbaren Defekten.
F: Kann 3D-AOI jede Art von Bestückungsfehler erkennen?
Nein. 3D-AOI ist hervorragend bei oberflächlich sichtbaren Defekten, einschließlich Lotbrücken, Tombstoning, abgehobenen Anschlussbeinen und unzureichendem Lotvolumen. Es kann jedoch nicht unter opake Gehäuse wie BGAs blicken. Defekte, die unter dem Gehäusekörper verborgen sind, erfordern eine Röntgenprüfung für eine zuverlässige Erkennung.
F: Wo wird die 3D-AOI-Maschine in der SMT-Linie platziert?
Die häufigste Position ist nach dem Reflow, wenn die Lötstellen ihren endgültigen Zustand erreicht haben. Einige Hersteller platzieren die Systeme auch nach der Bestückung, um Bauteilfehler vor dem Reflow zu erkennen. Die Position nach dem Reflow bietet die umfassendste Defektabdeckung.
F: Wie senkt 3D-AOI die Fertigungskosten?
Durch die sofortige Erkennung von Defekten nach dem Reflow verhindert 3D-AOI, dass fehlerhafte Platinen nachgelagerte Ressourcen verbrauchen. Niedrigere Fehlalarmraten reduzieren verschwendete Nachprüfungszeit, und Prozessrückmeldedaten helfen, vorgelagerte Probleme zu korrigieren, bevor große Chargen fehlerhafter Produkte entstehen.
Fazit
Heutzutage gilt 3D-AOI als unverzichtbar für die professionelle Leiterplattenbestückung. Mit der kontinuierlichen Verkleinerung der Bauteile und der zunehmenden Platinendichte ist die volumetrische Messung die einzige zuverlässige Methode, um die Qualität der Lötstellen mit Produktionsgeschwindigkeit zu verifizieren. Die Technologie eliminiert ganze Klassen von Fehlalarmen, liefert Prozessdaten zur kontinuierlichen Verbesserung und identifiziert Defekte, die mit flachen Kameras nicht erkennbar sind. Erkundigen Sie sich nach der Inspektionsinfrastruktur, wenn Sie einen Partner für die Leiterplattenbestückung bewerten. Mit der Investition in eine mehrstufige Qualitätssicherung, einschließlich fortschrittlicher 3D-AOI in der Produktionslinie, bietet JLCPCB das Maß an Inspektion, das moderne elektronische Produkte erfordern.