Guide Technique : Normes de Panelisation V-Cut
5 min
- Traitement V-Cut
- Exigences :
- Exemples de Disposition de Panneaux
Pour les cartes aux formes régulières, la panelisation V-cut peut être utilisée. La méthode de traitement consiste à couper des rainures en forme de V d'une certaine profondeur dans la section transversale du panneau, facilitant ainsi la séparation après l'assemblage des composants. En raison de la nature du V-cut, il peut rester des fibres ressemblant à des fils après la séparation, qui peuvent être légèrement grattées. En raison de l'expansion et de la fissuration du matériau pendant la séparation, les dimensions extérieures des cartes V-cut ont une tolérance légèrement plus grande (±0,4 mm). Les PCB connectés en utilisant cette méthode de panelisation sont appelés "cartes panelisées V-cut" (actuellement, l'assemblage SMT standard de JLCPCB prend en charge la panelisation V-cut).
Traitement V-Cut
Voici quelques points clés concernant notre traitement V-cut :
- Angle du V-Cut : 25 degrés.
- Taille du panneau V-Cut : La longueur et la largeur doivent être toutes deux supérieures à 70 mm.
- Connectivité V-Cut : Les cartes rectangulaires peuvent être connectées sur les quatre côtés ou sur deux côtés opposés (la largeur minimale du bord de connexion doit être de 3 mm, et pour les épaisseurs de carte de 0,8 mm et inférieures, la largeur minimale du bord de connexion doit être de 5 mm).
- Direction du V-Cut : Elle doit être uniquement rectiligne (commençant à une extrémité et se terminant à l'autre, sans saut), et il n'est possible d'effectuer un V-cut double-face, pas un V-cut simple-face.
- Dégagement de routage du V-Cut : La couche de cuivre, les traces/pads de soudure, etc., doivent être situés à au moins 0,4 mm de la ligne centrale du V-cut pour éviter l'exposition du cuivre ou les dommages aux traces pendant le V-cut (de plus, essayez de garder les trous de montage éloignés de la ligne de V-cut pour éviter que les trous ne se cassent pendant la séparation).
Dans les scénarios où un V-cut est nécessaire, il n'y a pas d'écart entre les cartes. Pour les cas où le V-cut n'est pas utilisé, l'écart entre les deux cartes est de 1,6 mm ou 2 mm.
Cependant, lorsque les bords du V-cut coïncident avec des fentes de fraisage, comme l'outil de fraisage est circulaire et ne peut pas atteindre l'intérieur des cartes adjacentes, des angles acérés peuvent apparaître après la séparation. Les clients peuvent choisir de les retirer manuellement si nécessaire. Si cela est gênant, vous pouvez ajouter un bord de processus de 3 à 5 mm entre les cartes pour permettre à l'outil de fraisage d'atteindre l'intérieur et de supprimer les angles vifs.
Considérations pour l'assemblage SMT :
A) Distance du fiducial : La distance du fiducial au bord de la carte doit être appropriée (l'assemblage SMT de JLCPCB exige une distance minimale de 3,85 mm entre le centre du fiducial et le bord de la carte) afin qu'ils ne soient pas bloqués par les rails de guidage de la machine SMT.
B) Composants saillants : Des fentes vides (CNC) doivent être créées sur le bord du processus pour faciliter l'assemblage SMT.
C) Zones à usiner : Veuillez marquer "CNC" sur la même couche que le contour de la carte pour les zones nécessitant du fraisage.
D) Zones nécessitant un V-cut : Veuillez marquer "V-CUT" sur la même couche que le contour de la carte pour les zones nécessitant un V-cut.
E) Bords de la carte avec arcs ou saillies : Ne doivent pas être V-cut. Les bords avec des récessions doivent éviter le V-cut si possible et utiliser plutôt le fraisage afin d'assurer qu'il n'y a pas d'angles vifs dans les fentes récessées.
F) Largeur minimale des bords porteurs de la carte : La largeur minimale pour les bords de connexion porteurs à l'intérieur de la carte est de 3 mm.
Exigences :
① Pour les conceptions de panneaux spécifiées par le client sous forme de description textuelle ou de dessins de contours sans fichiers Gerber, nous procédons à nos propres ajustements pour les positions non conformes (telles que les "mouse bites", les positions de connexion, les dégagements, etc.). Les trous de montage et les fiduciaux doivent être ajoutés par le client. Nous n'ajoutons pas de données qui ne sont pas présentes sur les dessins.
② Pour les conceptions de panneaux fournies par le client sous forme de fichiers Gerber, si elles nécessitent des trous de montage ou des fiduciaux, veuillez les ajouter vous-même. Les données non présentes sur les dessins ne seront pas ajoutées par nos soins.
③ Pour les dessins de disposition de panneaux fournis par le client où les cartes unitaires (ou les bords du processus) ne sont pas identiques, notre équipe d'ingénierie ajustera par défaut à une panelisation avec un espacement nul. Pour les panneaux fournis sous forme de fichiers Gerber, nous suivons les spécifications du fichier.
Afin de garantir que les PCB correspondent précisément à votre pochoir et à votre dispositif de fixation, veuillez télécharger nos données techniques depuis le système pour créer votre pochoir et votre dispositif de fixation.
Exemples de Disposition de Panneaux
Pour plus de cas, veuillez visiter : Problèmes de panelisation avec des formes et structures irrégulières.
Continuez à apprendre
Comprendre la technologie des cartes PCB SMT: un composant essentiel de l'électronique moderne T: Technologie des cartes PCB SMT
La technologie de montage en surface (SMT) a transformé la fabrication des appareils électroniques modernes. Elle a rendu les conceptions et les méthodes d'assemblage plus efficaces. De nombreux appareils électroniques modernes reposent sur des cartes PCB SMT, qui permettent de créer des circuits compacts et performants. C'est ce qu'exige la technologie actuelle. Cet article présente les différents types de cartes PCB SMT, leurs utilisations ainsi que les meilleures méthodes pour les concevoir et les ......
Types de forets utilisés dans la fabrication des PCB
Le perçage est l'étape la plus coûteuse et la plus longue de la fabrication des circuits imprimés. La procédure doit être exécutée avec une grande précision afin de garantir le meilleur niveau de qualité possible. Le perçage mécanique ou laser des PCB est généralement utilisé pour réaliser différents types de découpes, notamment le contour, les trous et les découpes intérieures du PCB. Le perçage joue un rôle essentiel dans la fabrication des PCB. Des trous mal percés peuvent provoquer de mauvaises co......
Importance du photorésist dans un circuit imprimé
La photolithographie n'est pas seulement largement connue, c'est la seule technique par laquelle les semi-conducteurs sont fabriqués. C'est la méthode utilisée pour fabriquer les PCB, les circuits intégrés et d'autres composants électroniques. Le point le plus important à comprendre, cependant, est de savoir comment fonctionne le processus lithographique et où le photorésist s'insère. Une couche de masque est utilisée lors de la création d'une piste par le processus de gravure. Ce photorésist est ensu......
La science derrière les encres de sérigraphie PCB et les techniques d'impression
Vous êtes-vous déjà demandé quels types de procédés sont utilisés dans la fabrication des PCB pour obtenir un sérigraphie permanente ? Comment cette encre ne s'efface-t-elle pas même dans des conditions très difficiles ? D'ailleurs, la sérigraphie est la couche supérieure d'un PCB, les légendes blanches qui comprennent les étiquettes de composants, les logos et les marques de polarité. Aujourd'hui, nous allons voir la chimie derrière tout cela et savoir quel type de technologie d'impression est nécess......
Qu'est-ce que la FAO : Les bases de la fabrication assistée par ordinateur
Lorsque l'électronique commence à évoluer, les circuits deviennent plus complexes et intégrés. Auparavant, ces circuits étaient réalisés à l'aide de papier dessiné à la main, mais l'évolution de l'électronique numérique a changé la perspective. De nos jours, nous avons la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), qui est devenue l'art de créer un plan. Il suffit de définir la fonctionnalité d'un circuit, et nous pouvons aujourd'hui facilement synthétiser un circuit uniquement par logiciel. Le logiciel......
Gravure Laser vs. Fabrication Professionnelle de PCB : Comprendre les Limites du DIY et les Avantages Industriels
Dans l'approche conventionnelle, on applique d'abord un motif de masque, puis on retire le métal à l'aide de produits chimiques. En électronique de loisir, utiliser une graveuse laser pour fabriquer des circuits imprimés est une idée passionnante. Le concept de base consiste à générer un laser pour graver une plaque de cuivre. En général, un PCB nu est d'abord recouvert d'une couche de résine sombre qui protège le cuivre. Ensuite, une découpeuse laser suit votre conception de circuit pour brûler la ré......