This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Utilisation de la technologie Via-in-Pad : ce que vous devez savoir, directives de conception, et plus encore…

Publié initialement May 05, 2026, mis à jour May 05, 2026

7 min

Table des matières
  • Comprendre les vias dans la conception de PCB
  • Types de vias
  • Qu’est-ce qu’un via-in-pad ?
  • Quand utiliser le via-in-pad dans une conception ?
  • Considérations de conception
  • Considérations de fabrication
  • Problèmes courants
  • Solutions
  • Conclusion

Dans le monde de la conception de circuits imprimés multicouches (PCB), les vias sont des éléments essentiels qui connectent les différentes couches d’un circuit. Alors que les appareils électroniques deviennent plus compacts et complexes, les concepteurs doivent recourir à des technologies avancées pour optimiser l’espace et les performances des circuits. L’une de ces technologies est la technologie via-in-pad, devenue de plus en plus populaire dans les conceptions de PCB haute densité et haute performance. Cet article explore les fondamentaux de la technologie via-in-pad, y compris les lignes directrices pour sa mise en œuvre et les scénarios dans lesquels elle est la plus bénéfique.

Comprendre les vias dans la conception de PCB

Les vias sont des chemins conducteurs qui permettent les connexions électriques entre les différentes couches d’un PCB. Ils sont généralement créés en perçant des trous à travers le circuit, puis en les plaquant avec un matériau conducteur.

Types de vias

1. Vias traversants :

Ces vias traversent toute l’épaisseur du PCB et connectent toutes les couches. Ils sont les plus courants et utilisés à des fins générales.

2. Vias aveugles :

Ces vias connectent la couche externe du PCB à une ou plusieurs couches internes, mais ne traversent pas entièrement le circuit. Ils sont utilisés dans les conceptions haute densité pour gagner de l’espace.

3. Vias empilés :

Ces vias sont percés et plaqués avant d’être empilés les uns sur les autres. Ils impliquent plus d’étapes que les vias décalés.

4. Vias décalés :

Ces vias connectent différentes couches du PCB, mais ne sont pas en contact les uns avec les autres. Leur position est décalée sur les couches adjacentes.

5. Vias enterrés :

Les vias enterrés ne connectent que les couches internes du PCB et restent invisibles depuis les couches externes. Ils sont utilisés pour maximiser la surface disponible pour le placement des composants.

6. Microvias :

Les microvias sont de très petits vias généralement utilisés dans les PCB HDI (High-Density Interconnect). Ils sont créés par perçage laser et peuvent connecter des couches adjacentes ou plusieurs couches en configurations empilées.

Qu’est-ce qu’un via-in-pad ?

Le via-in-pad est une technologie où le via est placé directement dans le pad d’un composant, plutôt que dans les espaces entre les pads. Cette approche permet de réduire l’inductance et la résistance de la connexion, d’améliorer l’intégrité du signal et d’économiser l’espace sur le circuit. Le via-in-pad est particulièrement utile dans les conceptions nécessitant une transmission de signal haute vitesse et haute fréquence.

Quand utiliser le via-in-pad dans une conception ?

La technologie via-in-pad est avantageuse dans plusieurs scénarios :

● PCB HDI (High-Density Interconnect) :

Ces PCB ont une densité de câblage plus élevée par unité de surface, nécessitant l’utilisation de la technologie via-in-pad pour gagner de l’espace.

● Appareils de petite taille :

Les appareils comme les smartphones et les objets connectés bénéficient du via-in-pad, qui permet des conceptions plus compactes et efficaces.

● Amélioration des performances électriques :

Le via-in-pad peut améliorer l’intégrité du signal en réduisant la longueur du trajet et en minimisant les parasites inductifs et capacitifs.

                                 

Considérations de conception

1. Choix des matériaux :

Choisir des matériaux aux propriétés diélectriques adaptées pour garantir l’intégrité du signal et les performances thermiques.

2. Gestion thermique :

Des vias thermiques appropriés doivent être utilisés pour dissiper efficacement la chaleur, en particulier dans les applications haute puissance.

3. Intégrité du signal :

Minimiser le nombre de vias pour réduire les réflexions et les pertes de signal. S’assurer que les vias sont correctement remplis et bouchés pour éviter l’aspiration de la soudure et les vides.

Considérations de fabrication

1. Techniques de placage et de remplissage :

Utiliser des techniques de placage avancées telles que le remplissage de cuivre ou le remplissage à l’époxy conducteur pour garantir des connexions fiables et éviter des problèmes comme les vides.

2. Impact sur les coûts :

Sachez que la technologie via-in-pad peut augmenter les coûts de fabrication en raison de la nécessité de processus de perçage et de remplissage précis.

3. Problèmes de fiabilité :

S’assurer que les vias sont correctement remplis et plaqués pour résister aux cycles thermiques et aux contraintes mécaniques.

Problèmes courants

1. Aspiration de la soudure :

La soudure peut être aspirée dans le via pendant le montage, entraînant une quantité insuffisante de soudure sur le pad.

2. Vides et fissures :

Un remplissage et un placage inadéquats peuvent entraîner des vides et des fissures, affectant la fiabilité de la connexion.

3. Coûts accrus :

Les processus de fabrication avancés pour le via-in-pad peuvent augmenter les coûts.

Solutions

1. Application de résine de soudure :

Utiliser des barrages de résine de soudure autour des vias pour éviter l’aspiration de la soudure.

2. Techniques de remplissage appropriées :

Employer des méthodes de remplissage fiables et inspecter les vias pour détecter les vides et les fissures.

3. Analyse coûts-avantages :

Effectuer une analyse coûts-avantages approfondie pour s’assurer que les avantages du via-in-pad justifient les coûts de fabrication supplémentaires.

Conclusion

La technologie via-in-pad représente une avancée majeure dans la conception de PCB, offrant des avantages substantiels en termes de gain d’espace, d’intégrité du signal et de performances globales. En comprenant les scénarios où le via-in-pad est le plus bénéfique et en suivant les meilleures pratiques pour sa mise en œuvre, les concepteurs peuvent exploiter cette technologie pour créer des PCB plus efficaces et fiables. Malgré les défis associés au via-in-pad, une planification et une exécution soigneuses permettent d’atténuer ces problèmes, en faisant un outil précieux dans l’arsenal des techniques modernes de conception de PCB.

Traditionnellement, le processus via-in-pad était coûteux en raison du matériel et des matériaux spécialisés requis. Cependant, JLCPCB propose désormais cette capacité avancée gratuitement sur les commandes de PCB de 6 à 20 couches.

Cette offre gratuite sans précédent de JLCPCB est une véritable percée pour l’industrie, permettant à toutes les équipes de conception d’augmenter leur productivité en matière de layout de PCB et de créer des conceptions de circuits plus sophistiquées et fiables. Les ingénieurs électroniques qui hésitaient auparavant à utiliser le via-in-pad sont désormais vivement encouragés à profiter de cette technologie transformatrice sans coût supplémentaire.

Continuez à apprendre