Rogers vs PTFE vs Téflon : Choisir le Meilleur Stratifié PCB pour les Conceptions Haute Fréquence
5 min
- Pourquoi le choix du matériau est important dans la conception de PCB
- Comprendre les Matériaux
- Impact Pratique : Exemple de Ligne de Transmission
- Choisir le Bon Matériau
- Conclusion :
FR4, étant le plus populaire, n'est pas toujours utilisé dans les PCBs haute fréquence car ce stratifié peut dégrader la performance du signal à haute fréquence. Ce n'est pas parce qu'il utilise des matériaux de conduction incorrects, mais en raison des propriétés diélectriques du substrat. Le diélectrique lui-même atténue le signal à haute fréquence. Après de nombreuses recherches dans ce domaine, nous avons trouvé des matériaux bien meilleurs. Les trois alternatives pour les PCB haute performance sont les stratifiés Rogers, PTFE et Téflon. Ils offrent un meilleur contrôle diélectrique, une perte de signal réduite et une stabilité thermique supérieure. Cependant, ils diffèrent considérablement du point de vue du coût par rapport au FR4 standard. Dans ce guide, nous allons aborder :
- Les bases des stratifiés Rogers, PTFE, et Téflon.
- Comparaison de leurs constantes diélectriques, pertes et performances thermiques.
- Exemple de conception détaillé montrant comment le choix du matériau influence une piste de PCB pour une utilisation RF.
Pourquoi le choix du matériau est important dans la conception de PCB
Deux propriétés électriques clés d'un stratifié définissent son comportement dans les circuits haute fréquence :
1. Constante diélectrique (Dk ou εr)
Elle détermine la vitesse de propagation du signal. Plus la valeur de Dk est faible, plus la vitesse du signal est rapide et plus la longueur d'onde est longue. La constante diélectrique d'un matériau affecte également le calcul de l'impédance des pistes. Rogers : généralement Dk = 2,2–6,5 PTFE/Téflon : souvent autour de 2,1
2. Tangente de perte (Df ou tan δ)
Elle représente les pertes diélectriques (c'est-à-dire combien d'énergie RF est perdue sous forme de chaleur). Une tangente de perte plus faible signifie une meilleure efficacité. Voici un tableau comparatif pour FR4, Rogers et PTFE :
- FR4 : ~0,015–0,02 à 1 GHz
- Rogers RO4350B : ~0,0037
- PTFE/Téflon : ~0,0002–0,0009
Comprendre les Matériaux
1. Stratifiés Rogers
La société Rogers Corporation produit une large gamme de stratifiés PCB haute fréquence (par ex. séries RO4000, RO3000). Leur composition inclut des composites hydrocarbure-céramique ou PTFE. Grâce à leurs propriétés, ces stratifiés sont excellents pour les fréquences allant de quelques centaines de MHz jusqu’à plusieurs dizaines de GHz, grâce à leurs faibles pertes. Rogers offre également une meilleure stabilité thermique que tout autre matériau haute fréquence. Ils sont particulièrement utilisés dans le radar, les satellites et les technologies RF de précision.
2. Stratifiés PTFE (Polytétrafluoroéthylène)
Le PTFE est un polymère avec une variation extrêmement faible de la constante diélectrique selon la fréquence. Il présente les pertes les plus faibles de tous les matériaux, mais est plus sensible à la chaleur. Il offre d’excellentes propriétés pour la transmission des signaux électriques, mais est mécaniquement très souple, ce qui peut provoquer l’expansion ou la contraction de la couche de cuivre selon la température. Il est couramment utilisé dans les applications médicales et radar.
3. Stratifiés Téflon
Le Téflon est une marque déposée de PTFE (DuPont/Chemours). Dans le domaine des PCB, les « cartes Téflon » sont généralement des PCB à base de PTFE. Elles partagent les mêmes caractéristiques faibles pertes et faible Dk que le PTFE, mais le terme « Téflon » fait souvent référence au PTFE pur ou aux composites PTFE. Ces PCB nécessitent des processus de fabrication spéciaux en raison de leur souplesse et sont couramment utilisés pour les cartes micro-ondes très haute fréquence (>10 GHz) et les communications aérospatiales.
Impact Pratique : Exemple de Ligne de Transmission
Prenons un exemple concret : conception d’une piste microstrip de 50 Ω à 10 GHz. Épaisseur du PCB : 0,8 mm. Épaisseur du cuivre : 35 μm. Nous calculons la largeur de piste nécessaire pour 50 Ω d’impédance.
1. Cas A : Rogers RO4350B
- Dk = 3,48, Df = 0,0037
- Largeur requise ≈ 1,6 mm
- Atténuation ≈ 0,26 dB/pouce
2. Cas B : PTFE/Téflon
- Dk = 2,1, Df = 0,0005
- Largeur requise ≈ 2,45 mm
- Atténuation ≈ 0,04 dB/pouce
3. Cas C : FR-4 (comparaison)
- Dk ≈ 4,4, Df ≈ 0,017
- Largeur requise ≈ 1,35 mm
- Atténuation ≈ 0,82 dB/pouce (perte de signal importante à 10 GHz)
Une Dk plus faible nécessite des pistes plus larges pour la même impédance, ce qui peut affecter l’espace disponible sur la carte. PTFE/Téflon surpasse largement FR-4 et même Rogers pour les très hautes fréquences grâce à sa tangente de perte extrêmement faible. Rogers est plus facile à traiter que le PTFE/Téflon pur.
Choisir le Bon Matériau
Quand Choisir Rogers :
- Conceptions à moyennes et hautes fréquences jusqu’à environ 20 GHz.
-Besoin d’un équilibre entre performance et fabricabilité.
- Cartes à signaux mixtes, avec à la fois des sections RF et numériques.
Quand Choisir PTFE/Téflon :
- Pertes ultra-faibles requises (radar, communications par satellite).
- Fréquences supérieures à 20 GHz.
- Haute fiabilité dans des conditions extrêmes (espace).
Conclusion :
Le choix entre Rogers, PTFE, et Téflon dépend de plusieurs facteurs :
- Fréquence et budget de pertes
- Capacité de fabrication
- Budget
- Contraintes mécaniques
Tous ces éléments sont détaillés dans ce blog. Pour de nombreux concepteurs RF, Rogers RO4350B est le « sweet spot » jusqu’à 20 GHz. Pour les systèmes ultra-hautes fréquences et ultra-faibles pertes, PTFE/Téflon reste inégalé. Avec les matériaux haute fréquence, nous rencontrerons toujours certains défis de fabrication.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......