Guide des matériaux PCB : Types, sélection et impact sur la performance
11 min
- Fondamentaux des matériaux PCB
- Types populaires de matériaux PCB
- Approvisionnement et tests des matériaux PCB :
- Tendances émergentes des matériaux PCB :
- Conclusion :
Si les matériaux de PCB pouvaient parler, le FR-4 dirait probablement : "Je fais tourner 80 % de l'industrie électronique, et pourtant personne ne m'apprécie." Rogers se vanterait : "Je suis cher parce que je suis spécial," tandis que le Polyimide ferait littéralement preuve de flexibilité et dirait : "Je me plie, mais je ne casse pas."
Le but de ce blog est de vous présenter les différents types de substrats PCB disponibles et de vous expliquer comment ces matériaux affectent la performance de votre PCB, la stabilité thermique, l'intégrité des signaux et la longévité globale. Le choix du matériau PCB dépendra de deux éléments : l'application et la complexité du design. Le FR-4 est le choix préféré de la plupart des passionnés de bricolage aujourd'hui, mais nous verrons quand il échoue. Pourquoi avons-nous besoin d'autres matériaux et quels types de matériaux peuvent offrir les meilleures performances en haute altitude et dans l'espace ? Ce guide couvre tout ce que vous devez savoir.
Fondamentaux des matériaux PCB
Avant de sélectionner un substrat, il est utile de comprendre ce que les matériaux PCB font réellement. Non, ils ne sont pas "juste la partie verte du PCB". Ils contrôlent le comportement électrique, la performance thermique, la rigidité mécanique et même la possibilité de fabrication.
Rôle des substrats dans la durabilité des cartes de circuits
Le substrat est la base de votre PCB. Son rôle est de :
- Maintenir les traces de cuivre en place
- Fournir de l'isolation entre les couches
- Maintenir la stabilité dimensionnelle sous chaleur
- Résister à l'humidité et au vieillissement
Un substrat de faible qualité peut entraîner des déformations de votre PCB lors de la soudure par refusion ou faire craquer les vias lorsqu'il est soumis à des cycles thermiques. Il peut également absorber l'humidité comme une éponge, créant ainsi un potentiel de déformation (effet "popcorn"). Les substrats influencent également de manière significative la stabilité d'impédance du PCB. Un substrat de mauvaise qualité rendra votre PCB équivalent à un meuble bon marché : il a l'air bien, mais devient inutilisable sous charge.
Propriétés clés à évaluer :
Les propriétés des matériaux définissent le comportement de la carte dans des conditions réelles. Les matériaux peuvent être évalués en fonction des "3 grands critères", qui sont les suivants :
1) Température de Transition Vitreuse (Tg) :
Une caractéristique particulière des matériaux PCB est la Température de Transition Vitreuse (Tg). Cela représente le point où le PCB passe de l'état vitreux à l'état caoutchouteux. Différents matériaux présentent des points Tg différents.
- FR-4 standard : 130–140°C
- FR-4 High-Tg : 170–180°C
- Polyimide : 250–400°C
En raison de leurs processus thermiques élevés lors de la réalisation du processus de refusion, les applications de soudure sans plomb sont plus fiables pour les matériaux High-Tg comparés aux matériaux Low-Tg. Les polymères sont également particulièrement adaptés à la production de chauffages flexibles ; à cet égard, JLCPCB a produit ces produits en utilisant ce matériau.
2) Coefficient d'Expansion Thermique (CTE) :
Le CTE contrôle l’expansion du matériau lorsqu'il est chauffé. Plus le CTE est élevé, plus les vias peuvent se détacher. C’est pourquoi un CTE faible est toujours recherché. Considérez le CTE comme le "niveau de patience" du PCB : plus il est bas, mieux c'est.
3) Constante diélectrique (Dk) et Facteur de Perte (Df) :
Les constantes diélectriques (Dk) et les facteurs de perte diélectrique (Df) d’un PCB déterminent directement les performances électriques et les caractéristiques d'impédance du produit. Plus précisément, des valeurs Dk plus faibles permettent des vitesses de propagation du signal plus élevées, tandis que des valeurs Df plus faibles réduisent la perte de signal. Les ingénieurs RF sont aussi obsédés par ces paramètres que les photographes par la netteté de l'objectif. Dk et Df sont les principales préoccupations lorsqu'on étudie différents matériaux diélectriques.
Types populaires de matériaux PCB
Les matériaux PCB forment une hiérarchie allant du FR-4 économique aux stratifiés haute fréquence qui coûtent plus que votre budget pizza du week-end.
FR-4 et ses variantes pour les applications standard
Le FR-4 est souvent considéré comme le couteau suisse des substrats PCB, car il est reconnu pour sa faible coût, sa robustesse et sa facilité de fabrication. Les différentes variantes comprennent :
- FR-4 Standard Tg (130°C)
- FR-4 Mid-Tg (150–160°C)
- FR-4 High-Tg (170–200°C)
Le FR-4 est principalement utilisé pour :
- MCU (unités de contrôle)
- Alimentation électrique
- Dispositifs IoT
Mais il est préférable d'éviter d'utiliser le FR-4 dans des applications telles que :
- 5G
- Radios à micro-ondes
- SerDes à haute vitesse au-delà de 10–20 GHz
Matériaux haute fréquence (Rogers, Téflon)
Pour les conceptions RF et haute vitesse, le FR-4 devient un "mauvais voisin" et, à des fréquences GHz, les pertes dans le diélectrique augmentent, ce qui rend le signal trop irrégulier.
| Matériau | Dk | Application |
|---|---|---|
| Rogers RO4350B | 3.48 | Antennes, 5G, modules RF |
| RO4003C | 3.38 | Cartes RF à faible coût |
| RT/Duroid 5880 | 2.20 | Satellite, radar |
| Téflon/PTFE | 2.1–2.4 | RF à ultra-faible perte |
Ces matériaux sont utilisés dans des gammes de haute fréquence pour compenser les pertes diélectriques avec :
- Constante diélectrique faible et stable
- Tangente de perte ultra-faible
- Excellentes performances thermiques
Ils coûtent plus cher que le FR-4 et nécessitent une fabrication spéciale, ce qui explique pourquoi le temps de production est également plus long avec ces substrats.
Substrats de PCB Flexibles :
Les PCB flexibles utilisent des substrats en polyimide, connus pour leur meilleure résistance à la chaleur et leur excellente flexibilité. Ce sont des PCB flexibles qui peuvent être conçus pour se plier plusieurs fois et sont utilisés dans les applications suivantes :
- Vêtements connectés
- Dispositifs pliables
- Aérospatiale
Dans certaines applications, vous devrez peut-être envisager d'utiliser des matériaux rigides-flexibles pour toute conception avec un mouvement mécanique. Parce que l'épaisseur de ces cartes peut être aussi fine que 5 mils, elles peuvent atteindre une bonne intégrité du signal.
Facteurs influençant le choix du matériau :
La sélection du matériau de PCB approprié est analogue au choix du bon processeur : elle représente un compromis entre le prix, la performance et les besoins de performance futurs.
Compromis entre coût et performance :
- FR-4 : Bon marché, polyvalent
- FR-4 haute Tg : Légèrement plus cher, meilleure fiabilité
- Rogers/PTFE : Prix premium pour des performances RF premium
- Polyimide : Coût élevé pour la flexibilité et la stabilité à haute température
- Céramique : Très cher, mais propriétés thermiques inégalées
Considérations environnementales et thermiques :
Le circuit conçu en laboratoire doit également fonctionner dans des conditions réelles. Par exemple : Votre PCB ne vit pas dans un vide (sauf s'il est dans un satellite). Certaines considérations sont :
- Température de fonctionnement
- Exposition à l'humidité
- Vibrations et chocs
- Résistance chimique
- Exigences en matière de dissipation thermique
Impact du matériau sur la fiabilité du PCB :
Le choix du matériau est directement lié à la durée de vie du PCB, la stabilité du signal et les taux de défaillance sur le terrain.
Comment les substrats affectent l'intégrité du signal :
Le matériau du PCB influence directement l'impédance, le crosstalk, le décalage temporel et le comportement EMI. Comme nous savons tous que le signal a un courant de retour, à haute fréquence, l'énergie du signal circule entre les espaces diélectriques du substrat. La variation du FR-4 seule peut provoquer un dérive d'impédance de ±10 %. Rogers maintient des tolérances strictes idéales pour les chemins RF, les antennes, SerDes et les paires différentielles. L'intégrité du signal dépend fortement de :
- Constante diélectrique constante
- Tangente de perte faible
Défaillances courantes liées à un mauvais choix de matériau :
Voici les principales défaillances imputées à des erreurs de matériau :
1. Fissuration du baril de via : Lorsque des matériaux avec un CTE élevé sont utilisés avec plus de cycles thermiques.
2. Délaminage : Lorsque du FR-4 à faible Tg est utilisé pendant le processus de refusion.
3. Mauvais appariement d'impédance : Lors de l'utilisation du FR-4 pour des conceptions GHz.
4. Défaillances dues à l'absorption d'humidité : Lorsque le polyimide ou le FR-4 est utilisé dans des environnements humides.
5. Casse diélectrique : Lors de l'utilisation de circuits haute tension sur des substrats PCB simples.
Approvisionnement et tests des matériaux PCB :
Une fois que vous avez choisi un matériau, le défi suivant est de trouver le bon fournisseur et de vérifier la qualité.
Liste de contrôle pour l'évaluation des fournisseurs :
Un fournisseur fiable de matériaux pour PCB doit fournir :
- Contrôle cohérent du Dk/Df
- Fiches techniques détaillées
- Conformité IPC-4101
- Certifications RoHS/REACH
- Classement de flammabilité UL94
Tests de qualification de base des matériaux :
Avant la production en masse, effectuez des tests de qualification :
Si un fournisseur échoue à ces tests, refusez poliment de poursuivre la commande.
Tendances émergentes des matériaux PCB :
À mesure que la technologie avance, les matériaux que nous choisissons aujourd'hui doivent être capables de gérer des fréquences plus élevées et des tailles de caractéristiques plus petites. Mais ils doivent aussi suivre les réglementations environnementales.
Innovations durables et sans plomb :
- FR-4 sans halogène
- Substrats recyclables
- Laminés à base de produits bio
- Processus de fabrication à faible émission de carbone
- Matériaux haute Tg compatibles sans plomb
La conformité environnementale n'est plus optionnelle, surtout sur les marchés mondiaux.
Exigences du 5G et de l'automobile :
- Dk/Df ultra-stable pour les mmWave
- Haute stabilité thermique (150–200°C)
- Faibles émissions EMI
- Faible CTE pour la fiabilité
- Haute conductivité thermique
- Capacité haute tension (pour l'électronique de puissance des VE)
Des radars ADAS aux chargeurs de VE, la science des matériaux est désormais la colonne vertébrale de l'électronique de prochaine génération.
Conclusion :
Choisir le bon matériau PCB est l'une des décisions les plus critiques lors de la conception d'une carte. Les limites des substrats peuvent être consultées sur le site web du fabricant, où ils fournissent une fiche technique mentionnant les pertes à des fréquences plus élevées. Voici une liste de matériaux avec leur matrice de performance :
| Type de matériau | Coût | Performance | Meilleur cas d'utilisation |
|---|---|---|---|
| FR-4 standard | Faible | Bon | Électronique grand public |
| FR-4 haute Tg | Moyen | Meilleure fiabilité thermique | Industriel, automobile |
| Rogers/PTFE | Élevé | Excellente pour RF et haute vitesse | 5G, RF et micro-ondes |
| Polyimide (Flex) | Élevé | Flexible + haute température | Appareils portables et aérospatiale |
| Metal-Core | Moyen | Excellente gestion thermique | LED et cartes de puissance |
| Céramique | Très élevé | Comportement thermo-électrique exceptionnel | Radar et aérospatiale |
Maintenant que le concepteur comprend les paramètres tels que Dk, Df, et d'autres constantes des matériaux, il est de sa responsabilité de sélectionner le bon substrat. Le bon choix peut améliorer considérablement la performance globale du signal et réduire le crosstalk (interférences entre les signaux). Cependant, j'ai vu des personnes utiliser des substrats de haute qualité pour des signaux à basse fréquence non critiques, ce qui est une erreur coûteuse. L'essentiel est que si cela fonctionne à faible coût, utilisez-le.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......
Améliorer la densité et les performances avec les vias borgnes dans les PCB HDI
Points clés Densité supérieure: les vias borgnes relient la surface aux couches internes sans traverser toute la carte, libérant ainsi des canaux de routage sous les BGA à pas fin Meilleure intégrité du signal: ils réduisent la longueur des tronçons de via afin de limiter les discontinuités d'impédance dans les conceptions à haute vitesse Règle du rapport d'aspect: maintenir un rapport profondeur sur diamètre proche de 0,75:1, avec un maximum de 1:1, pour garantir un perçage laser fiable et une métall......
Vias enterrés dans les PCB avancés: densité supérieure, meilleure intégrité du signal et conceptions compactes
Points clés Routage caché: les vias enterrés relient uniquement les couches internes, laissant les surfaces externes libres pour les composants et les pistes à haute densité Meilleure intégrité du signal: ils éliminent les tronçons de via inutilisés, réduisant les effets parasites et les pertes de signal dans les conceptions à haute vitesse Densité supérieure: ils sont essentiels pour les cartes HDI, les BGA à haute densité et les formats compacts comme les objets connectés portables Coût supérieur: l......