OPAMP 101: Les bases des amplificateurs opérationnels que chaque ingénieur doit connaître
8 min
- Qu'est-ce qu'un amplificateur opérationnel (Op-Amp) ?
- Pourquoi utiliser des amplificateurs opérationnels ?
- Caractéristiques clés d'un op-amp
- L'Op-Amp Idéal vs L'Op-Amp Pratique
- Le Concept de Terre Virtuelle
- Configurations de Base des Amplificateurs à Rétroaction Négative
- Conclusion
Les amplificateurs opérationnels (ou op-amps) sont les composants les plus couramment utilisés dans les circuits analogiques. Nous ne pouvons imaginer un circuit intégré sans amplificateurs. Bien qu'ils soient omniprésents, les étudiants ont souvent une relation "amour-haine" avec ces composants : « Comment un simple triangle peut-il être à l'origine de tant de confusion ? ». Cependant, une fois les bases comprises, les amplificateurs opérationnels ne sont plus aussi intimidants et deviennent des alliés précieux dans la conception analogique. Que vous travailliez sur des mises en page PCB, du matériel embarqué ou des interfaces capteurs, vous croiserez des op-amps partout. Dans cet article, nous allons aborder l'électronique analogique réelle. Nous verrons la différence entre comportement idéal et pratique, la magie du sol virtuel, le rôle de la rétroaction négative, et bien sûr, les configurations de base des op-amps que chaque ingénieur doit connaître.
Qu'est-ce qu'un amplificateur opérationnel (Op-Amp) ?
Un amplificateur opérationnel (ou op-amp) est un amplificateur différentiel à haute amplification avec deux entrées et une sortie. Il compare les tensions sur ses entrées et fournit un signal proportionnel à la différence entre celles-ci. L'amplification différentielle est essentielle car elle permet de supprimer le bruit, ce qui augmente le rapport signal/bruit (SNR) global. Dans un amplificateur opérationnel de base, vous trouverez les terminaux suivants :
- Entrée inverseuse (–)
- Entrée non inverseuse (+)
- Sortie (simple, parfois différentielle dans les conceptions avancées)
- Terminaisons d'alimentation (VDD, VSS ou GND)
L'op-amp travaille généralement avec une alimentation double (VDD, VSS). Par exemple, si VDD est à +5V, VSS sera à -5V, et nous aurons également besoin d'une connexion de masse virtuelle (le terminal central, GND), réalisée soit par un dispositif basé sur un transformateur, soit par un diviseur de résistances. Pourquoi avons-nous besoin de cette masse virtuelle ? La réponse réside dans le biasage des entrées pour les signaux AC. En effet, le signal AC varie entre positif et négatif. Nous devons superposer ce signal sur une masse virtuelle pour maintenir un biais correct et éviter que le signal ne sorte des limites de l'amplificateur.
Pourquoi utiliser des amplificateurs opérationnels ?
Les op-amps sont des blocs de construction universels dans les circuits analogiques. Ils peuvent être utilisés pour :
- Amplifier des signaux faibles (par exemple, transformer un signal de microphone en un niveau de haut-parleur).
- Effectuer des opérations mathématiques : additionner, soustraire, intégrer, différencier.
- Construire des filtres analogiques et des oscillateurs.
- Servir de comparateurs et d'entrées pour des convertisseurs analogique-numérique (ADC) ou numérique-analogique (DAC).
- Interface avec des capteurs dans les circuits analogiques des PCB.
En d'autres termes, si vous concevez un PCB et devez manipuler des signaux analogiques, un amplificateur opérationnel est souvent un bloc essentiel du traitement du signal dans votre circuit.
Caractéristiques clés d'un op-amp
Pour comprendre le fonctionnement des op-amps, il est nécessaire de connaître certains paramètres clés :
- Impedance d'entrée : Idéalement, l'impédance d'entrée doit être infinie pour ne pas charger la source. Dans la pratique, elle se situe généralement dans la plage des MΩ à GΩ.
- Impedance de sortie : Idéalement, l'impédance de sortie doit être nulle pour transférer entièrement le signal à la charge, mais dans la réalité, elle se trouve généralement dans l'ordre des dizaines d'ohms. Le plus souvent, elle est égale à l'impédance de la charge pour un transfert de puissance maximal.
- Gain en boucle ouverte (AOL) : Il est extrêmement élevé, souvent supérieur à 100 000. Idéalement, le gain est infini.
- Largeur de bande et produit gain-bande passante (GBW) : Ce paramètre détermine la relation entre la bande passante de l'amplificateur et son gain. Il s'agit d'un paramètre clé dans les conceptions de haute fréquence.
- Rapport de rejet du mode commun (CMRR) : Cela indique la capacité de l'op-amp à rejeter les signaux communs aux deux entrées (souvent le bruit ou les interférences).
- Taux de variation (Slew Rate) : C'est le taux maximal auquel la sortie de l'op-amp peut changer en fonction du temps (exprimé en V/µs). Le taux de variation est particulièrement important pour les op-amps à haut gain et haute vitesse.
L'Op-Amp Idéal vs L'Op-Amp Pratique
L'op-amp idéal semble parfait, n'est-ce pas ? Mais dans la réalité, un tel op-amp n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la physique refuse de coopérer. Le bruit, les parasitiques, les limitations des transistors et les effets thermiques empêchent la perfection. Si nous augmentons un facteur, un autre en pâtit, conformément aux lois des circuits électroniques. Alors, que faire maintenant ? C'est là que les concepteurs jouent un rôle clé. Les op-amps sont conçus en fonction de l'application spécifique. Nous devons garder à l'esprit le compromis à faire lorsque nous concevons pour une application donnée.
La Rétroaction Négative et Pourquoi Elle Est Importante
La rétroaction négative est utilisée pour stabiliser la réponse d'un système sans rétroaction. Un op-amp agit comme un comparateur, et la sortie reste saturée soit à VDD, soit à VSS. Avec un gain en boucle ouverte extrêmement élevé, l'op-amp ferait simplement basculer sa sortie vers la rail positive ou négative même avec la plus petite différence d'entrée. En renvoyant une partie de la sortie vers l'entrée inverseuse, nous « domptons » l'op-amp. L'op-amp ajuste sa sortie de sorte que la différence de tension entre ses entrées soit presque nulle. Cela permet un contrôle précis et stable du gain avec seulement quelques résistances.
Le Concept de Terre Virtuelle
L'une des idées les plus fascinantes (et les plus déroutantes) pour les débutants est la terre virtuelle (ou court-circuit virtuel). En réalité, cette chose n'existe pas, mais pour résoudre les circuits de manière plus précise, nous utilisons ce concept. La terre virtuelle s'applique lorsque la rétroaction négative est présente, que l'op-amp ait un gain infini, et que la sortie ne soit pas saturée.
Dans cette configuration, l'op-amp essaie de rendre ses entrées inverseuse (–) et non inverseuse (+) égales. Si une entrée est à la terre (par exemple, l'entrée non inverseuse), l'entrée inverseuse sera également à un potentiel proche de la terre, mais sans être physiquement connectée à la terre. C'est pourquoi on l'appelle terre virtuelle :
- Elle se comporte comme la terre.
- Mais elle n'est pas réellement reliée à la terre.
Configurations de Base des Amplificateurs à Rétroaction Négative
Maintenant que les bases sont posées, explorons les configurations d'amplificateur de base que tout ingénieur doit connaître.
1. Amplificateur Inverseur
L'entrée du signal est appliquée à l'entrée inverseuse (–) via une résistance Rin. L'entrée non inverseuse (+) est reliée à la terre. La sortie est renvoyée via la résistance Rf.
Formule du gain :

Le signe négatif signifie que le signal est inversé par un décalage de phase de 180° (le signal de sortie est inversé).
2. Amplificateur Non-Inverseur
Le signal d'entrée est appliqué à la borne non-inverseuse (+). La borne inverseuse (–) reçoit la rétroaction.
Il n'y a pas d'inversion de phase dans cette configuration, et elle est largement utilisée dans les étapes de tampon/amplificateur pour les circuits de capteurs.
Une fois que votre schéma d'amplificateur est prêt, vous pouvez facilement le transformer en un agencement de PCB et commander des prototypes chez JLCPCB.
Conclusion
Voici donc le guide Op-Amps 101. Nous sommes passés de la question « Qu'est-ce que ce triangle mystérieux sur mon schéma ? » à la compréhension des bases de :
• Ce que sont les op-amps.
• Pourquoi sont-ils utilisés partout dans les conceptions de PCB ?
• Modèles idéaux vs pratiques.
• Le concept de terre virtuelle et de rétroaction négative.
• Les configurations d'amplificateur de base (inversé, non inversé, tampon, sommation, différentiel).
Que vous mélangiez des signaux dans un circuit audio, amplifiez la sortie d’un capteur, ou conditionniez des signaux pour un ADC, les op-amps rendent tout cela possible. Rappelez-vous, les op-amps idéaux n'existent pas, mais les ingénieurs les adorent quand même. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des conceptions de PCB, les op-amps pratiques se rapprochent suffisamment de l’idéal pour que vous puissiez compter sur eux. Nous verrons plus de configurations dans le deuxième article de cette série.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......