Guide Technique : Guide de Panélisation par “Mouse Bite”
5 min
- Exigences
- Exemples de dispositions de panneaux
La panélisation conventionnelle utilise des rainures en V. Cependant, pour des cartes de forme irrégulière ou des besoins spécifiques (comme l’assemblage SMT économique de JLCPCB), la panélisation par mouse bite est nécessaire. Les PCBs panélisés ainsi sont appelés mouse bite panels ou connexions mouse bite.
La panélisation mouse bite est également appelée panélisation universelle. Tant qu’il existe un emplacement pour ajouter les trous, des cartes de diverses formes peuvent être reliées entre elles.Le nombre de positions de mouse bite, leur taille et la stabilité globale du panneau influencent directement la qualité de l’assemblage SMT.
Les bords des panneaux peuvent devenir dentelés après séparation.
- Taille des trous Mouse Bite : Il est recommandé d’utiliser des ensembles de 5 à 8 trous d’un diamètre de 0,60 mm chacun. Il n’est pas conseillé d’avoir moins de 5 trous par ensemble.
- Espacement des trous Mouse Bite : La distance de bord à bord des trous doit être de 0,35 à 0,4 mm. Un espacement minimum de 0,3 mm est nécessaire pour assurer une solidité suffisante (les cartes plus fines peuvent nécessiter un espacement légèrement supérieur).
- Nombre d’ensembles de Mouse Bite : Au moins 2 ensembles placés symétriquement sont requis pour les cartes d’une largeur ≤ 30 mm de chaque côté. Ajustez le nombre d’ensembles selon la taille réelle de la carte et le poids des composants. Il est recommandé d’ajouter un ensemble de trous tous les 50-60 mm.
- Placement des Mouse Bite : Ajouter les trous sur la ligne médiane du cadre de la carte ou jusqu’à un tiers à l’intérieur de la carte. Éviter les vias, traces, trous de montage ou composants dépassants le long du bord.
- Espacement de panélisation : L’espacement typique est de 1,6 mm ou 2 mm, avec un minimum de 1,2 mm (descendre en dessous peut provoquer des problèmes comme la casse de la mèche ou un mauvais alignement).
Pour faciliter la séparation des cartes, les trous Mouse Bite doivent être placés dans les zones vierges les plus larges de la carte.
- Les Mouse Bites ne sont pas nécessaires sur le côté du bord de process (comme indiqué par le cercle rouge sur la figure). Les Mouse Bites doivent être ajoutés uniquement sur un côté du contour de la carte, mais pour relier des cartes entre elles, les Mouse Bites doivent être ajoutés des deux côtés (comme indiqué par les flèches rouges sur la figure).
- Pour les cartes circulaires, il est recommandé d’ajouter les Mouse Bites dans les zones vierges de la carte, afin de garantir une surface vierge plus large pour appliquer la force lors de la séparation des cartes.
- Pour faciliter la fabrication, merci d’ajouter les Mouse Bites conformément aux directives.
Exigences
Concernant les fichiers de panneaux non conformes fournis par les clients, les exigences suivantes s’appliquent :
1. Si l’espacement entre les mouse bites dans les fichiers de panneaux fournis par le client est insuffisant, notre équipe d’ingénierie l’ajustera à un minimum de 0,3 mm (pour assurer un support suffisant et éviter tout détachement accidentel) sans informer le client.
2. Pour les conceptions non conformes, nécessitant des ajustements, nous ne pouvons pas garantir que chaque production sera exactement identique. Il est donc possible d’observer des variations entre différentes séries.
3. Pour les conceptions de panneaux spécifiées par le client sous forme de descriptions textuelles ou de dessins de contours sans fichiers Gerber, nous effectuons nos propres ajustements pour les positions non conformes (telles que les mouse bites, positions de connexion, dégagements, etc.). Les trous de positionnement et les repères doivent être ajoutés par le client. Nous n’ajoutons pas de données non présentes sur les dessins.
4. Pour les conceptions de panneaux fournies par le client sous forme de fichiers Gerber, si des trous de positionnement ou des repères sont nécessaires, veuillez les ajouter vous-même. Les données absentes des dessins ne seront pas ajoutées par nous.
5. Pour les dessins de disposition de panneaux fournis par le client où les cartes unitaires (ou les bords de processus) ne sont pas identiques, notre équipe d’ingénierie les ajustera par défaut pour une panelisation à espacement zéro. Pour les panneaux fournis sous forme de fichiers Gerber, nous suivons les spécifications du fichier.
Point important : Pour garantir que vos PCB correspondent précisément à votre pochoir et à votre gabarit, veuillez télécharger nos données d’ingénierie depuis le système afin de créer votre pochoir et votre gabarit.
Exemples de dispositions de panneaux
Continuez à apprendre
Comprendre la technologie des cartes PCB SMT: un composant essentiel de l'électronique moderne T: Technologie des cartes PCB SMT
La technologie de montage en surface (SMT) a transformé la fabrication des appareils électroniques modernes. Elle a rendu les conceptions et les méthodes d'assemblage plus efficaces. De nombreux appareils électroniques modernes reposent sur des cartes PCB SMT, qui permettent de créer des circuits compacts et performants. C'est ce qu'exige la technologie actuelle. Cet article présente les différents types de cartes PCB SMT, leurs utilisations ainsi que les meilleures méthodes pour les concevoir et les ......
Types de forets utilisés dans la fabrication des PCB
Le perçage est l'étape la plus coûteuse et la plus longue de la fabrication des circuits imprimés. La procédure doit être exécutée avec une grande précision afin de garantir le meilleur niveau de qualité possible. Le perçage mécanique ou laser des PCB est généralement utilisé pour réaliser différents types de découpes, notamment le contour, les trous et les découpes intérieures du PCB. Le perçage joue un rôle essentiel dans la fabrication des PCB. Des trous mal percés peuvent provoquer de mauvaises co......
Importance du photorésist dans un circuit imprimé
La photolithographie n'est pas seulement largement connue, c'est la seule technique par laquelle les semi-conducteurs sont fabriqués. C'est la méthode utilisée pour fabriquer les PCB, les circuits intégrés et d'autres composants électroniques. Le point le plus important à comprendre, cependant, est de savoir comment fonctionne le processus lithographique et où le photorésist s'insère. Une couche de masque est utilisée lors de la création d'une piste par le processus de gravure. Ce photorésist est ensu......
La science derrière les encres de sérigraphie PCB et les techniques d'impression
Vous êtes-vous déjà demandé quels types de procédés sont utilisés dans la fabrication des PCB pour obtenir un sérigraphie permanente ? Comment cette encre ne s'efface-t-elle pas même dans des conditions très difficiles ? D'ailleurs, la sérigraphie est la couche supérieure d'un PCB, les légendes blanches qui comprennent les étiquettes de composants, les logos et les marques de polarité. Aujourd'hui, nous allons voir la chimie derrière tout cela et savoir quel type de technologie d'impression est nécess......
Qu'est-ce que la FAO : Les bases de la fabrication assistée par ordinateur
Lorsque l'électronique commence à évoluer, les circuits deviennent plus complexes et intégrés. Auparavant, ces circuits étaient réalisés à l'aide de papier dessiné à la main, mais l'évolution de l'électronique numérique a changé la perspective. De nos jours, nous avons la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), qui est devenue l'art de créer un plan. Il suffit de définir la fonctionnalité d'un circuit, et nous pouvons aujourd'hui facilement synthétiser un circuit uniquement par logiciel. Le logiciel......
Gravure Laser vs. Fabrication Professionnelle de PCB : Comprendre les Limites du DIY et les Avantages Industriels
Dans l'approche conventionnelle, on applique d'abord un motif de masque, puis on retire le métal à l'aide de produits chimiques. En électronique de loisir, utiliser une graveuse laser pour fabriquer des circuits imprimés est une idée passionnante. Le concept de base consiste à générer un laser pour graver une plaque de cuivre. En général, un PCB nu est d'abord recouvert d'une couche de résine sombre qui protège le cuivre. Ensuite, une découpeuse laser suit votre conception de circuit pour brûler la ré......