Comment le taux de cuivre résiduel dans les couches internes affecte l'épaisseur et la qualité des PCB
4 min
- Comment le cuivre de la couche interne affecte l'épaisseur de la carte
- Conséquences d'un faible taux de cuivre résiduel
- Recommandations de JLCPCB
- Problèmes courants dans la conception des doigts d'or
Dans la fabrication de cartes de circuits imprimés (PCB), la précision est essentielle pour maintenir la qualité et la performance. Un facteur clé qui influence considérablement la qualité du PCB est le taux de cuivre résiduel dans les couches internes. Ce concept devient particulièrement critique dans les PCB multicouches, où l’équilibre de la répartition du cuivre impacte l'épaisseur finale de la carte. Cet article explore comment le taux de cuivre résiduel dans la couche interne affecte l'épaisseur de la carte et l'importance d'optimiser ce taux pour garantir des PCB robustes et fiables.
Comment le cuivre de la couche interne affecte l'épaisseur de la carte
Comme le montre le diagramme, lorsque la couverture de cuivre dans la couche interne est minimale, les feuilles de PP (prégonditionneur de résine) doivent, quelle que soit leur épaisseur, se répartir uniformément pour combler les espaces entre les couches. Une fois que les feuilles de PP refroidissent et se solidifient, le volume réduit de résine conduit à une épaisseur globale de la carte plus fine.
L'importance du taux de cuivre résiduel
Alors, combien de cuivre devrait être déposé dans la couche interne pour garantir que l'épaisseur de la carte ne tombe pas en dessous des limites de tolérance ? C'est ici qu'intervient le "taux de cuivre résiduel". Le taux de cuivre résiduel fait référence au pourcentage des motifs de circuit en cuivre de la couche interne par rapport à la surface totale de la carte.
Taux de cuivre résiduel = surface de cuivre dans la couche actuelle / surface totale de la carte.
Le rôle des feuilles de PP dans la stratification multicouche
Dans la stratification des cartes multicouches, les feuilles de PP sont découpées en morceaux et placées entre la carte de noyau interne et une autre carte de noyau, ou entre la carte de noyau et le film de cuivre. La résine sur le PP fond sous haute température et pression, remplissant les zones sans cuivre sur la carte de noyau. Après refroidissement, la résine se solidifie, liant la carte de noyau et le film de cuivre ensemble.
Conséquences d'un faible taux de cuivre résiduel
Si le taux de cuivre résiduel est trop faible, l'épaisseur globale de la carte diminue, et une répartition inégale du cuivre entre les couches peut entraîner un gauchissement de la carte.
Cela est particulièrement critique pour les cartes avec des doigts d'or, car leur épaisseur doit être précise pour assurer un ajustement correct dans les fentes. Une carte plus mince peut entraîner un ajustement lâche ou un mauvais contact lorsqu'elle est insérée dans la fente.
Recommandations de JLCPCB
Les ingénieurs de JLCPCB recommandent vivement :
1. Pour les cartes multicouches avec doigts d'or Couvrir les zones vierges de cuivre, en particulier dans les couches internes proches de la région des doigts d'or. Cela permet d'éviter des problèmes tels qu'une carte trop mince pour s'insérer dans la fente ou des variations dans les largeurs de ligne.
2. Pour les taux de cuivre résiduel inférieurs à 25% Pour minimiser l'électroplaquage inégal, ce qui peut provoquer des largeurs de ligne inconsistantes et des écarts d'épaisseur excessifs de la carte, ajouter du cuivre dans les zones vierges.
Problèmes courants dans la conception des doigts d'or
Pour les zones de doigts d'or dans les couches internes et externes, il est important de garantir qu'il y ait une fenêtre ouverte (c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de pont de masque de soudure entre chaque pad de doigt d'or) pour empêcher l'usure fréquente de provoquer des chutes d'encre dans la fente du doigt d'or, ce qui peut entraîner un mauvais contact et d'autres problèmes fonctionnels.
Pour tous les types de PCB, ajoutez du cuivre dans les zones vierges chaque fois que cela est possible, tant que cela n'affecte pas la performance de la carte. Pour les cartes avec un taux de cuivre résiduel inférieur à 25%, assurez-vous que du cuivre est ajouté. Dans les cartes avec des doigts d'or, le cuivre doit être appliqué à la couche interne près de la zone des doigts d'or, et la couche externe doit avoir un masque de soudure avec une fenêtre correctement ouverte dans la zone des doigts d'or
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......