Comment choisir la bonne tension nominale d'un condensateur
20 min
- Tableau récapitulatif des tensions nominales des condensateurs
- Comment choisir la bonne tension nominale pour un condensateur?
- Peut-on utiliser un condensateur prévu pour une tension plus élevée?
- Influence de la tension nominale sur la capacité des MLCC : l'effet de polarisation continue
- Choisir la tension nominale d'un condensateur selon l'application
- Quelle tension nominale choisir pour les alimentations les plus courantes?
- Tensions nominales courantes et principales applications
- Erreurs courantes lors du choix de la tension nominale d'un condensateur
- FAQ
- Conclusion
Le choix de la tension nominale d'un condensateur peut sembler anodin sur un schéma électronique. Pourtant, ce paramètre influence directement la fiabilité du circuit, l'encombrement de la carte et le coût de la nomenclature. Une tension nominale trop faible peut provoquer une défaillance du condensateur. À l'inverse, choisir systématiquement une tension très élevée peut augmenter inutilement la taille et le coût du composant et, dans le cas des condensateurs céramiques multicouches, ne garantit pas toujours la capacité effective attendue. Trouver le bon équilibre est donc essentiel à la réussite d'un projet électronique.
Dans ce guide, vous découvrirez :
- comment appliquer un déclassement en tension à l'aide des règles de 1,5 et 2 fois la tension du circuit
- quelle tension nominale choisir pour des lignes d'alimentation de 3,3 V, 5 V, 12 V, 24 V et 48 V
- pourquoi un condensateur prévu pour une tension plus élevée peut offrir de meilleures performances en conditions réelles
Tableau récapitulatif des tensions nominales des condensateurs
Quelle tension nominale choisir pour un condensateur? Voici les recommandations essentielles :
| Tension du circuit | Tension nominale couramment utilisée | Tension nominale recommandée | Exemples d'applications |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 6,3 V à 10 V | 10 V | Découplage de microcontrôleurs STM32 ou ESP32 alimentés en 3,3 V |
| 5 V | 10 V à 16 V | 16 V | Ligne d'alimentation 5 V, alimentation USB et circuits logiques |
| 12 V | 25 V | 25 V | Alimentation 12 V, convertisseurs abaisseurs et éclairage LED |
| 24 V | 35 V à 50 V | 50 V | Circuits industriels alimentés en 24 V |
| 48 V | 63 V à 100 V | 100 V | PoE 48 V et équipements de télécommunication |
Règle pratique
Choisissez un condensateur dont la tension nominale est au moins 1,5 à 2 fois supérieure à la tension maximale susceptible d'être appliquée dans le circuit, en tenant compte des surtensions au démarrage et des pics transitoires. Sélectionnez ensuite la valeur normalisée immédiatement supérieure : 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 35 V, 50 V, 63 V ou 100 V.
Comment choisir la bonne tension nominale pour un condensateur?
Étape 1 : déterminer la tension maximale de fonctionnement
Il convient d'identifier la tension continue maximale dans le cas le plus défavorable, et non de se limiter à la tension nominale de l'alimentation :
- une ligne de 3,3 V fournie par un régulateur LDO peut atteindre 3,45 V lors d'un régime transitoire
- une alimentation USB de 5 V fonctionne généralement entre 4,75 V et 5,25 V, auxquels peuvent s'ajouter du bruit ou des perturbations provenant de la source
- la sortie 12 V d'un convertisseur abaisseur peut présenter une surtension de 13 à 14 V au démarrage
Étape 2 : appliquer un déclassement en tension
| Type de condensateur | Déclassement recommandé | Règle équivalente |
|---|---|---|
| Céramique X7R ou X5R | Utilisation à environ 80 % de la tension nominale au maximum | Environ 1,25 fois la tension de la ligne |
| Électrolytique aluminium | 80 % pour une utilisation courante; 50 % pour privilégier la durée de vie | 1,25 à 2 fois la tension de la ligne |
| Tantale au dioxyde de manganèse, MnO₂ | 50 % de la tension nominale | 2 fois la tension de la ligne |
| Tantale polymère ou oxyde de niobium | Environ 80 % de la tension nominale | Environ 1,25 fois la tension de la ligne |
| Condensateur à film utilisé en courant alternatif | 50 à 60 % de la tension nominale | 1,67 à 2 fois la tension de la ligne |
| Tension réelle de la ligne | Tension nominale recommandée |
|---|---|
| 3,3 V | 6,3 V à 10 V |
| 5 V | 10 V à 16 V |
| 12 V | 25 V |
| 24 V | 50 V |
La règle de 1,5 fois la tension constitue une vérification rapide pour les condensateurs céramiques et électrolytiques. La règle de 2 fois la tension doit être appliquée de manière plus stricte aux condensateurs au tantale MnO₂ ainsi qu'aux nœuds exposés à d'importantes surtensions inductives.
Étape 3 : tenir compte des pics de tension et des transitoires
- Bobines de relais et solénoïdes : la commutation d'un relais 12 V dépourvu de diode de roue libre peut générer des pics de tension inverse de 50 à 150 V
- Moteurs à courant continu : ils produisent également des surtensions inductives, auxquelles s'ajoute le bruit continu généré par les balais
- Applications automobiles : selon les environnements couverts par les normes ISO 7637-2 et ISO 16750-2, une impulsion de rupture de charge non écrêtée sur un alternateur 12 V peut approcher 100 V. Même avec une protection centralisée, les pics peuvent atteindre environ 35 V dans un système 12 V et 58 V dans un système 24 V, soit des niveaux largement supérieurs à la tension nominale
Sur ces nœuds fortement perturbés, il est recommandé d'écrêter les surtensions en amont à l'aide d'une diode TVS ou d'une varistance MOV, puis de dimensionner le condensateur en fonction de la tension écrêtée maximale.
Étape 4 : vérifier les exigences de la fiche technique
- AMS1117 : certaines versions recommandent un condensateur au tantale en sortie afin de garantir la stabilité. La tension absolue maximale d'entrée étant de 15 V, un condensateur d'entrée d'au moins 25 V est conseillé lorsque le régulateur est alimenté par une source de 12 V
- STM32, note d'application AN4488 : il convient généralement d'installer un condensateur de découplage X7R de 100 nF sur chaque broche VDD, à quelques millimètres seulement de celle-ci, ainsi qu'un condensateur réservoir de 4,7 à 10 µF par groupe d'alimentation. Pour les condensateurs de découplage, une tension nominale offrant une marge suffisante par rapport à la tension d'alimentation est recommandée
- LM7805 et série 78xx : les fiches techniques préconisent généralement un condensateur de 0,33 µF à l'entrée et de 0,1 µF à la sortie, placés au plus près des broches. Un condensateur électrolytique de 10 à 100 µF peut également être ajouté en amont lorsque la source d'alimentation est éloignée
- Convertisseurs abaisseurs, par exemple l'AP1507 : la tension nominale du condensateur d'entrée doit généralement offrir une marge suffisante par rapport à la tension d'entrée maximale. Il en va de même pour le condensateur de sortie par rapport à la tension de sortie
Peut-on utiliser un condensateur prévu pour une tension plus élevée?
Oui. Dans de nombreuses applications, cela peut même être avantageux. Remplacer un condensateur par un modèle de même capacité et utilisant le même type de diélectrique, mais présentant une tension nominale supérieure, est généralement acceptable sur le plan électrique.
Avantages d'une tension nominale plus élevée
- Marge de fiabilité supérieure : le condensateur fonctionne à une fraction plus faible de sa tension nominale maximale
- Courant de fuite potentiellement plus faible : les contraintes électriques appliquées au composant sont réduites
- Meilleure capacité effective pour les MLCC : une tension nominale supérieure peut limiter la perte de capacité liée à la polarisation continue
Inconvénients : encombrement, coût et densité de capacité
- Boîtier potentiellement plus volumineux;
- coût du composant plus élevé : un condensateur céramique de 50 V peut coûter plusieurs fois plus cher qu'un modèle de 10 V
- densité de capacité plus faible pour un encombrement identique
| Remplacement | Acceptable? |
|---|---|
| 10 V → 16 V | Oui |
| 16 V → 25 V | Oui |
| 25 V → 50 V | Généralement oui, après vérification du boîtier et de l'ESR dans les alimentations à découpage |
| 50 V → 100 V | Généralement oui, mais l'encombrement peut augmenter |
Influence de la tension nominale sur la capacité des MLCC : l'effet de polarisation continue
La perte de capacité sous polarisation continue constitue l'une des causes fréquemment négligées d'instabilité sur les cartes électroniques assemblées.
Comprendre l'effet de polarisation continue des MLCC
Les condensateurs céramiques de classe II, tels que les X5R, X7R et Y5V, utilisent des diélectriques ferroélectriques à base de titanate de baryum. Lorsqu'une tension continue est appliquée, les domaines cristallins se polarisent et tendent à saturer. La permittivité effective diminue alors, ce qui entraîne une réduction de la capacité réellement disponible.
Plus la tension de polarisation se rapproche de la tension nominale du condensateur, plus cette perte peut devenir importante.
Les diélectriques de classe I, comme les C0G ou NP0, ne sont pas ferroélectriques et sont pratiquement insensibles à cet effet. Leur capacité reste toutefois généralement limitée à de faibles valeurs, souvent inférieures ou égales à 100 nF dans les petits boîtiers CMS.
Comment la polarisation continue réduit-elle la capacité effective?
À titre d'exemple, un condensateur X5R de 10 µF, 6,3 V, au format 0805 et soumis à une polarisation de 5 V peut perdre environ 60 % de sa capacité. Sa capacité effective n'est alors plus que d'environ 4 µF. Les résultats varient fortement selon la référence, le boîtier et le fabricant. Pour des composants X7R aux caractéristiques nominales similaires, la perte à la tension nominale peut notamment varier d'environ 35 à 65 %.
| Condensateur | Tension de polarisation | Capacité effective approximative |
|---|---|---|
| 10 µF, 6,3 V, X5R, 0805 | 3,3 V | Environ 5 à 7 µF, soit 50 à 70 % de la capacité nominale |
| 10 µF, 6,3 V, X5R, 0805 | 5 V | Environ 4 µF, soit environ 40 % de la capacité nominale |
| 10 µF, 25 V, X7R, 1206 | 5 V | Environ 8,5 à 9,5 µF, soit 85 à 95 % de la capacité nominale |
| 10 µF, 25 V, X7R, 1206 | 12 V | Environ 7 µF, soit environ 70 % de la capacité nominale |
Solution recommandée
Sur une alimentation de 5 V, utilisez par exemple un condensateur X7R de 10 µF et 25 V plutôt qu'un condensateur X5R de 10 µF et 10 V. Le modèle 25 V peut conserver environ 85 à 95 % de sa capacité nominale sous une polarisation de 5 V, selon sa référence et son boîtier.

Figure : courbes illustrant la capacité conservée en fonction de la tension appliquée pour des condensateurs MLCC de 10 µF en versions X5R 6,3 V, X5R 10 V et X7R 25 V. Les composants présentant une tension nominale plus élevée conservent généralement une capacité effective supérieure.
Choisir la tension nominale d'un condensateur selon l'application
Microcontrôleurs STM32, ESP32 et RP2040
Ces microcontrôleurs fonctionnent généralement sous 3,3 V. Une configuration courante consiste à utiliser un condensateur X7R de 100 nF par broche VDD, avec une tension nominale de 10 V, ainsi qu'un condensateur réservoir de 4,7 à 10 µF par groupe d'alimentation.
Un condensateur de 6,3 V offre une marge plus limitée et peut subir une perte de capacité notable sous l'effet de la polarisation continue. Pour les condensateurs céramiques, une tension nominale de 10 V ou 16 V constitue donc souvent un choix plus robuste.
Régulateurs linéaires AMS1117 et LM7805
Le condensateur d'entrée doit être dimensionné en fonction de la tension présente à l'entrée du régulateur :
- AMS1117-3.3 alimenté en 12 V : condensateur d'entrée d'au moins 25 V
- condensateur situé sur la sortie 3,3 V : tension nominale de 10 V ou 16 V
Convertisseurs abaisseurs
Les condensateurs d'entrée sont soumis à la totalité de la tension d'entrée, ainsi qu'à un courant d'ondulation haute fréquence important.
Pour un convertisseur abaisseur de 12 V vers 5 V, il est courant d'utiliser un condensateur X7R de 25 V à l'entrée et un condensateur X7R de 10 V ou 16 V à la sortie. Il reste indispensable de respecter les exigences de la fiche technique concernant la capacité minimale, l'ESR et le courant d'ondulation.
Alimentations électriques
- alimentation 5 V : condensateurs de 10 à 16 V
- alimentation 12 V : condensateurs de 25 V
- alimentation 24 V : condensateurs de 50 V, complétés par une protection TVS lorsque la ligne est exposée à des surtensions
Circuits comportant des moteurs ou des relais
Dans un circuit inductif, il faut toujours prévoir des surtensions de commutation. Une tension nominale correspondant au minimum à deux fois la tension d'alimentation constitue une précaution raisonnable lorsque les transitoires ne sont pas précisément maîtrisés.
Sur une ligne alimentant un relais 12 V, utilisez par exemple des condensateurs de 25 à 35 V et placez une diode de roue libre au plus près de la bobine.

Figure : organigramme permettant de sélectionner la tension nominale d'un condensateur.
Quelle tension nominale choisir pour les alimentations les plus courantes?
Alimentation 3,3 V : condensateur de 6,3 V ou de 10 V?
Il est généralement préférable d'utiliser un modèle de 10 V. Un condensateur de 6,3 V sur une alimentation de 3,3 V offre une marge inférieure à un facteur deux. De plus, un condensateur X5R de 6,3 V peut déjà perdre 30 à 50 % de sa capacité nominale à 3,3 V sous l'effet de la polarisation continue.
Pour de nombreuses valeurs courantes, un modèle de 10 V présente un encombrement comparable et un surcoût limité. Une tension nominale de 10 V constitue donc un bon choix par défaut. Pour un condensateur au tantale ou une ligne particulièrement critique, une tension de 16 V peut être envisagée.
Alimentation 5 V : condensateur de 10 V ou de 16 V?
Les deux solutions sont généralement utilisables, mais un modèle de 16 V offre une marge plus confortable. Avec un condensateur de 10 V, une tension de 5 V correspond à 50 % de la tension nominale. Avec un modèle de 16 V, elle ne représente qu'environ 31 %.
Cette marge supplémentaire peut améliorer la conservation de la capacité des condensateurs X7R. Pour un condensateur électrolytique utilisé sur une alimentation de 5 V, 10 V constitue généralement le minimum, tandis que 16 V représente souvent un choix plus robuste.
Alimentation 12 V : condensateur de 16 V ou de 25 V?
Choisissez un condensateur de 25 V plutôt qu'un modèle de 16 V. Une alimentation nominale de 12 V peut atteindre 13 à 14 V lors de certains transitoires de démarrage.
À 14 V, un condensateur de 16 V fonctionne à 87,5 % de sa tension nominale, ce qui laisse une marge insuffisante. Un condensateur de 25 V soumis à la même tension fonctionne à environ 56 % de sa valeur nominale. Cette différence est particulièrement importante pour les condensateurs de filtrage situés à la sortie d'un convertisseur 12 V.
Alimentation 24 V : condensateur de 35 V ou de 50 V?
Un modèle de 50 V est généralement préférable. Une alimentation de 24 V comportant des charges inductives peut présenter des pics de 28 à 30 V.
À 30 V, un condensateur de 35 V fonctionne à environ 86 % de sa tension nominale et ne dispose pratiquement plus de marge. Un modèle de 50 V fonctionne à 60 % de sa tension nominale, ce qui correspond à une plage d'utilisation plus sûre.
Dans les circuits industriels 24 V commandant des relais ou des solénoïdes, utilisez au minimum des condensateurs de 50 V. Des modèles de 63 V ou 100 V peuvent être nécessaires en l'absence de dispositif d'écrêtage des transitoires.
Tensions nominales courantes et principales applications
| Tension nominale | Applications courantes |
|---|---|
| 6,3 V | Découplage compact sur des alimentations de 3,3 V, avec vérification indispensable de la perte de capacité sous polarisation continue |
| 10 V | Logique 3,3 V et 5 V, découplage de microcontrôleurs et sorties de régulateurs LDO |
| 16 V | Circuits 5 V, appareils USB et modules de capteurs |
| 25 V | Alimentations 12 V, entrées de convertisseurs abaisseurs et systèmes automobiles 12 V protégés par TVS |
| 35 V | Logique industrielle 24 V correctement protégée et alimentations 12 V nécessitant une marge supplémentaire |
| 50 V | Systèmes 24 V, électronique industrielle, réseaux d'amortissement et couplage audio |
| 63 V à 100 V | Télécommunications 48 V, PoE, pilotes de LED et électronique de puissance |
| 200 V ou plus | Alimentations à découpage raccordées au secteur, variateurs de moteurs et onduleurs de traction pour véhicules électriques |

Figure : tensions nominales courantes de 6,3 V à 100 V et exemples d'applications sur les cartes électroniques.
Erreurs courantes lors du choix de la tension nominale d'un condensateur
Choisir une tension nominale identique à celle de l'alimentation
Utiliser un condensateur de 5 V sur une alimentation de 5 V est une erreur fréquente chez les débutants. Cette configuration ne laisse aucune marge pour l'ondulation, les surtensions ou une variation de la ligne jusqu'à 5,25 V.
Une alimentation de 5 V nécessite généralement un condensateur de 10 V ou 16 V. Un composant nominal de 5 V ne convient pas, et un modèle de 6,3 V offre souvent une marge insuffisante.
Négliger les surtensions au démarrage
Dans les alimentations AC-DC non régulées et les systèmes alimentés par batterie, les condensateurs réservoirs peuvent être soumis à leur tension maximale au démarrage, lorsque la charge est encore faible. Les composants doivent être dimensionnés en fonction de cette tension de crête, et non uniquement de la tension nominale en régime établi.
Ignorer l'effet de polarisation continue des MLCC
Prévoir un condensateur X5R de 10 µF et 6,3 V pour le découplage d'une alimentation de 5 V, tout en supposant que les 10 µF seront réellement disponibles, constitue une erreur courante en matière d'intégrité de puissance.
Consultez systématiquement les courbes de polarisation continue fournies par le fabricant afin de connaître la capacité effective dans les conditions réelles d'utilisation.
Surdimensionner systématiquement tous les condensateurs
Choisir automatiquement une tension nominale située trois ou quatre niveaux au-dessus du besoin réel, par exemple un condensateur de 100 V sur une ligne de 3,3 V, augmente inutilement l'encombrement, complique le routage et peut fortement accroître le coût de la nomenclature.
Les règles de déclassement permettent de trouver un compromis approprié entre fiabilité, taille et coût.
Négliger la fiche technique du condensateur et du régulateur
Certains régulateurs LDO exigent une capacité minimale ainsi qu'une plage précise de résistance série équivalente, ou ESR. Certains modèles à faible courant de repos peuvent devenir instables ou osciller lorsqu'un condensateur céramique présentant une ESR trop faible est utilisé en sortie.
Avant de valider le choix d'un composant, consultez toujours la partie de la fiche technique consacrée à la stabilité, à la capacité de sortie et à l'ESR.
Conseil pour l'approvisionnement : standardiser une conception autour d'une ou deux tensions nominales courantes, par exemple 16 V et 50 V pour les cartes à usage général, peut simplifier les achats et l'assemblage CMS. La vaste bibliothèque de composants disponibles en stock chez JLCPCB comprend de nombreuses références en 10 V, 16 V, 25 V et 50 V. Cette standardisation peut réduire les changements de bobines et les coûts de préparation de l'assemblage.
FAQ
Comment l'ondulation en courant alternatif influence-t-elle le choix de la tension d'un condensateur utilisé en courant continu?
La somme de la tension continue de crête et de l'amplitude maximale de l'ondulation ne doit jamais dépasser la tension continue nominale du condensateur. Un courant d'ondulation élevé produit également un échauffement interne. Il est donc nécessaire de choisir un condensateur à faible ESR, présentant une tension nominale et un courant d'ondulation compatibles avec les contraintes électriques et thermiques du circuit.
Pourquoi les MLCC de grand format, par exemple 1206 plutôt que 0402, résistent-ils souvent mieux à la polarisation continue?
À caractéristiques nominales comparables, les condensateurs physiquement plus grands peuvent utiliser des couches diélectriques internes plus épaisses. Pour une même tension appliquée, l'intensité du champ électrique dans le diélectrique est alors plus faible. La saturation du titanate de baryum est limitée, ce qui contribue à mieux préserver la capacité effective.
Comment la température ambiante influence-t-elle la durée de vie d'un condensateur électrolytique aluminium?
Selon la règle d'Arrhenius couramment utilisée par les fabricants, la durée de vie estimée peut approximativement doubler lorsque la température de fonctionnement diminue de 10 °C, dans la plage d'utilisation prévue par le fabricant. Une contrainte électrique élevée augmente le courant de fuite et l'auto-échauffement, ce qui accélère l'assèchement de l'électrolyte. Un déclassement approprié améliore donc la durée de vie dans les environnements chauds.
Quels sont les risques liés au remplacement d'un condensateur au tantale par un condensateur céramique?
Les MLCC présentent une ESR extrêmement faible. Or, certains régulateurs anciens, notamment certains LDO, s'appuient sur l'ESR relativement élevée du condensateur de sortie pour stabiliser leur boucle de régulation. Le remplacement par un MLCC peut alors provoquer des oscillations à haute fréquence. Il convient de vérifier la plage d'ESR autorisée dans la fiche technique et, si nécessaire, d'ajouter une petite résistance en série.
Quelle est la différence entre la tension de service continue, WVDC, et la tension de tenue diélectrique, DWV?
La WVDC correspond à la tension continue maximale pouvant être appliquée durablement au condensateur dans les conditions spécifiées. La DWV est une tension d'essai de courte durée, souvent comprise entre 1,5 et 2,5 fois la WVDC, appliquée pendant quelques secondes en usine afin de détecter certains défauts de fabrication, tels que des fissures ou des défauts internes du diélectrique.
Conclusion
La tension nominale d'un condensateur est aussi importante que sa capacité. Un choix adapté améliore la fiabilité du circuit, réduit les contraintes électriques et limite les risques de défaillance imprévue.
Appliquez une marge ou un déclassement en tension adapté au type de condensateur, tenez compte des surtensions au démarrage et des transitoires inductifs, puis vérifiez systématiquement les exigences figurant dans les fiches techniques du condensateur et du composant actif concerné.
Pour les condensateurs céramiques MLCC, ne vous fiez pas uniquement à la capacité nominale : consultez également les courbes de polarisation continue afin de vérifier la capacité réellement disponible à la tension de fonctionnement prévue.
Continuez à apprendre
Guide de polarité des diodes SMD: identifier la cathode et éviter d'endommager le PCB
L'installation d'une diode SMD dans le mauvais sens peut immédiatement endommager un PCB ou empêcher le fonctionnement d'un circuit. Que vous assembliez un prototype ou recherchiez l'origine d'une panne matérielle, savoir identifier la polarité d'une diode SMD est une compétence fondamentale en électronique. Dans ce guide, vous apprendrez: 1. à identifier visuellement les marquages de polarité des diodes SMD 2. à repérer l'anode et la cathode sur différents boîtiers 3. à tester la polarité d'une diode......
Polarité des condensateurs: comment l'identifier, lire les marquages et éviter les défaillances par inversion
Dans l'électronique moderne, les cartes sont principalement équipées de composants non polarisés tels que les MLCC (condensateurs céramiques multicouches). Pourtant, pour toute application nécessitant une capacité élevée dans un faible volume, comme le filtrage d'une alimentation ou les convertisseurs DC-DC, les ingénieurs se tournent systématiquement vers les condensateurs polarisés. Ces composants, notamment les condensateurs électrolytiques en aluminium et les condensateurs au tantale, sont essenti......
Codes de transistors SMD: marquage, brochage et test au multimètre
La réparation d'un circuit imprimé entraîne souvent une frustration bien connue: observer un minuscule composant noir à trois broches portant un code obscur de deux ou trois caractères. Qu'il s'agisse de dépanner un prototype nu ou un PCBA produit en série, savoir décoder rapidement le marquage de ces composants montés en surface (SMD) est indispensable pour tout ingénieur en électronique ou technicien de réparation. Dans ce guide complet, vous apprendrez: 1. Comment décoder les codes de marquage des ......
BJT ou MOSFET: différences, avantages, applications et critères de choix
Dans l'électronique moderne, le choix entre un BJT et un MOSFET a un impact direct sur la vitesse de commutation, l'efficacité énergétique et le routage du PCB, notamment dans les conceptions SMD. Alors que les BJT sont des composants commandés en courant adaptés aux circuits analogiques, les MOSFET sont commandés en tension et dominent les applications de commutation à haute vitesse. Dans ce guide, nous comparons les BJT et MOSFET en matière de vitesse de commutation, de boîtiers SMD, de performances......
Types de disjoncteurs: MCB, MCCB, RCCB, RCBO, ACB, VCB et SF6
Un disjoncteur coupe automatiquement l'alimentation lorsqu'il détecte un défaut, comme une surcharge ou un court-circuit. Il protège ainsi les équipements et réduit les risques d'incendie. Les différents types de disjoncteurs sont conçus pour des niveaux de tension, des courants nominaux et des applications spécifiques, des tableaux électriques résidentiels aux postes haute tension. Ce guide présente les principaux types de disjoncteurs, notamment les MCB, MCCB, RCCB, RCBO, ACB, VCB et disjoncteurs SF......
Types de boîtiers BGA: différences, applications et guide de sélection
Si vous recherchez les différents types de boîtiers BGA, vous cherchez probablement à déterminer celui qui convient le mieux aux exigences de conception, de performances ou de fabrication de votre PCB. Les boîtiers PBGA, CBGA et FBGA présentent chacun des compromis différents en matière de performances thermiques, de coût et de fiabilité. Un mauvais choix peut entraîner des difficultés de routage, des défauts d'assemblage, voire une défaillance du produit. Ce guide présente les principaux types de boî......