ESP32 ou Arduino:quelle carte choisir en 2026?
20 min
- Quelles différences entre ESP32 et Arduino?
- Quand utiliser ESP32 ou Arduino?
- ESP32 ou Arduino pour les projets IoT
- Comparatif des performances ESP32 et Arduino
- ESP32 ou Arduino pour débuter?
- Architecture de l'ESP32 et d'Arduino
- ESP32 ou Arduino pour la conception et l'assemblage PCB
- Principales variantes d'ESP32 et d'Arduino
- ESP32 face aux cartes Arduino les plus populaires
- Avantages et inconvénients de l'ESP32 et d'Arduino
- Erreurs courantes lors du choix entre ESP32 et Arduino
- FAQ
- Conclusion
Pour choisir entre ESP32 et Arduino dans un nouveau projet électronique, il faut avant tout tenir compte des exigences techniques. En résumé, l'ESP32 constitue la solution la plus adaptée à l'IoT, à la connectivité sans fil et aux traitements performants. Arduino reste une référence pour les débutants, le contrôle matériel simple et les applications exigeant un timing déterministe.
Quel est le meilleur choix, ESP32 ou Arduino? La réponse dépend de la puissance de calcul, de la consommation et de la connectivité nécessaires au projet. Examinons les principales différences entre ESP32 et Arduino afin de faciliter cette décision.

Figure: Comparaison matérielle entre une carte de développement ESP32, comme la DevKitC, et une Arduino Uno Rev3.
Quelles différences entre ESP32 et Arduino?
La principale différence concerne la puissance de calcul et la connectivité. L'ESP32 est un SoC performant intégrant le Wi-Fi, tandis qu'Arduino désigne un écosystème de microcontrôleurs plus simples fonctionnant généralement sans système d'exploitation.
Comprendre les différences matérielles constitue la première étape de ce comparatif.
Une Arduino Uno convient parfaitement à la commande de relais ou à la lecture de capteurs analogiques simples. L'ESP32 présente en revanche des capacités plus proches de celles d'un petit ordinateur que d'un microcontrôleur traditionnel.
Le tableau suivant compare un module ESP32 standard à l'Arduino Uno Rev3 classique, qui constitue l'une des références les plus courantes de l'écosystème Arduino.
| Caractéristique | ESP32 | Arduino Uno (ATmega328P) |
|---|---|---|
| Architecture du CPU | Xtensa LX6 32 bits double coeur | AVR RISC 8 bits |
| Fréquence d'horloge | 160 MHz ou 240 MHz | 16 MHz |
| RAM | 520 Ko de SRAM | 2 Ko de SRAM |
| Mémoire flash | Généralement 4 à 16 Mo | 32 Ko |
| Connectivité | Wi-Fi et Bluetooth BLE intégrés | Aucune, des shields externes sont nécessaires |
| Qualité de l'ADC | 12 bits, souvent non linéaire | 10 bits, très stable et linéaire |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V | 5 V |
| Consommation | Élevée pendant les transmissions, très faible en veille profonde | Consommation de base modérée et options de veille limitées |
| Prix | Environ 4 à 6 $ | Environ 20 $ pour une carte officielle ou 5 $ pour un clone |
| Applications recommandées | IoT, Edge AI, multitâche | Automatisation simple, apprentissage de l'électronique |
Quand utiliser ESP32 ou Arduino?
Choisissez l'ESP32 pour l'IoT, les traitements complexes et la connectivité sans fil. Privilégiez Arduino pour le contrôle matériel simple et prévisible ainsi que pour les premiers projets électroniques.
L'ESP32 est-il meilleur qu'Arduino? Pour les tâches complexes, généralement oui. Pour faire clignoter des LED ou lire un capteur unique, ses capacités sont souvent largement supérieures aux besoins.
Choisissez ESP32 lorsque:
- Le projet nécessite le Wi-Fi ou le Bluetooth: L'ESP32 est particulièrement adapté aux applications IoT
- Le projet exige une puissance de calcul élevée: Par exemple pour analyser de grandes charges JSON ou exécuter des algorithmes de chiffrement
- Le projet nécessite du multitâche: FreeRTOS permet de gérer simultanément plusieurs boucles complexes
- Le projet traite des données en temps réel: Par exemple pour alimenter un tableau de bord connecté au cloud avec des données à haute fréquence
- Les mises à jour OTA sont nécessaires: Le firmware peut être mis à jour à distance sans connexion USB physique
- Le projet utilise TinyML ou l'Edge AI:
- Détection d'objets avec ESP32-CAM
- Reconnaissance vocale
- Reconnaissance de gestes
- Détection d'anomalies dans les données des capteurs
- ESP32-S3 optimisé pour les charges TinyML grâce à ses instructions vectorielles
- Vous préférez PlatformIO: Cet environnement offre un flux de développement professionnel avancé basé sur VS Code
- Le projet doit communiquer avec le cloud: Prise en charge native de MQTT, des API HTTP, d'AWS et de Firebase
Choisissez Arduino lorsque:
- Le projet repose sur un contrôle simple: Machines à états de base, pilotes de moteurs ou séquences de LED
- Un timing déterministe est nécessaire: Par exemple pour contrôler un moteur pas à pas avec une grande précision sans la surcharge d'un RTOS
- Vous débutez en électronique: Arduino offre une méthode simple pour découvrir les GPIO, les boucles de programmation et les circuits de base
- Les mesures ADC doivent être stables: L'ADC 10 bits d'Arduino est très linéaire, alors que celui de l'ESP32 présente des problèmes de non-linéarité
- Une compatibilité avec 5 V est nécessaire: Les anciens capteurs, relais et circuits logiques de 5 V peuvent être connectés sans convertisseur de niveau
- Vous souhaitez réaliser rapidement un prototype et son assemblage PCB: Un circuit simple et fiable peut être fabriqué sans devoir gérer une conception RF

Figure: Arbre de décision permettant de choisir entre ESP32 et Arduino.
ESP32 ou Arduino pour les projets IoT
Grâce à son Wi-Fi, son Bluetooth et sa mémoire suffisante pour établir des connexions sécurisées avec le cloud, l'ESP32 prend clairement l'avantage pour l'IoT.
Il est possible de créer un appareil IoT avec Arduino, mais dans un comparatif entre ESP32, Arduino et Raspberry Pi, l'ESP32 occupe généralement une position idéale pour les systèmes IoT embarqués.
Besoins de connectivité
- ESP32: Le Wi-Fi et le Bluetooth sont intégrés. Aucun module externe n'est nécessaire, ce qui réduit l'encombrement matériel et le nombre de points de défaillance
- Arduino: Des modules externes comme l'ESP8266 ou un shield Ethernet doivent communiquer via UART ou SPI, ce qui augmente la complexité et la latence
Intégration au cloud
- ESP32: Sa puissance permet de gérer nativement les connexions sécurisées TLS/SSL. MQTT, les requêtes HTTP, AWS IoT, Firebase et les mises à jour OTA sont couramment pris en charge
- Arduino: La création de connexions sécurisées sur un AVR 8 bits sollicite fortement la mémoire disponible et exige souvent des solutions complexes
Traitement des données en temps réel
- ESP32: Le coeur 0 peut gérer la pile Wi-Fi et la connexion MQTT pendant que le coeur 1 traite en parallèle les données rapides des capteurs
- Arduino: Avec un traitement séquentiel, la carte doit interrompre la lecture des capteurs pendant l'attente d'une réponse réseau, ce qui peut créer un goulet d'étranglement
Edge AI et traitement d'images
- ESP32: Les modules ESP32-CAM prennent en charge la classification d'images simple et la détection de visages avec le framework ESP-WHO. En raison des limites de mémoire, la plupart des systèmes de vision basés sur ESP32 utilisent des modèles légers, notamment pour détecter un visage, une personne ou effectuer une classification simple. Les réseaux de neurones plus avancés exigent généralement une plateforme Edge AI plus performante. Pour la détection d'objets par caméra, ESP32-S3 et ESP32-CAM sont beaucoup plus adaptés qu'une carte Arduino classique
- Arduino: Les cartes standard disposent de capacités TinyML très limitées. Pour une application Edge AI, il faut utiliser des modèles spécialisés comme Nano 33 BLE Sense ou la gamme industrielle Portenta
Résumé: Dans les systèmes embarqués modernes, ESP32-S3 et les variantes plus récentes sont de plus en plus utilisés pour les caméras intelligentes et les interfaces vocales. Arduino reste très présent dans l'enseignement et les systèmes de contrôle déterministes.

Figure: Module ESP32-CAM capturant une image et détectant des objets, avec des cadres de détection illustrant un traitement Edge AI.

Figure: Architecture comparant un ESP32 directement connecté à des services cloud via MQTT ou AWS à une Arduino Uno nécessitant un module ESP8266 supplémentaire.
Comparatif des performances ESP32 et Arduino
L'ESP32 surpasse largement Arduino en vitesse, en mémoire et pour les tâches d'IA, mais sa consommation en fonctionnement est plus élevée.
Les fiches techniques montrent un écart important. Lorsque la vitesse constitue le principal critère, l'ESP32 prend nettement l'avantage.
Puissance de calcul
- ESP32: Processeur double coeur cadencé jusqu'à 240 MHz, capable de réaliser des calculs complexes, de manipuler des chaînes de caractères et de traiter des données audio
- Arduino Uno: Processeur ATmega328P monocoeur cadencé à 16 MHz
Mémoire
- ESP32: Environ 520 Ko de SRAM et plusieurs mégaoctets de mémoire flash, ce qui laisse suffisamment d'espace pour des bibliothèques importantes, des tampons graphiques et de grands tableaux de données
- Arduino Uno: Seulement 2 Ko de SRAM et 32 Ko de mémoire flash. Les bibliothèques complexes, notamment pour les écrans avancés ou les piles réseau, peuvent rapidement provoquer des erreurs de mémoire insuffisante. En conditions réelles, la mémoire devient souvent un facteur limitant avant la vitesse du processeur
Capacités d'IA et d'apprentissage automatique
- ESP32: Large prise en charge de TensorFlow Lite Micro. Les architectures avancées d'ESP32-S3 et ESP32-P4 sont particulièrement optimisées pour les modèles d'apprentissage automatique en périphérie
- Arduino: Capacités d'IA très limitées sur les cartes standard
Consommation
- ESP32: Consommation nettement supérieure pendant le fonctionnement, avec environ 160 à 260 mA en émission Wi-Fi. Son coprocesseur ULP (Ultra-Low Power) et ses modes de veille profonde permettent toutefois de réduire le courant à quelques microampères
- Arduino: Consommation de base plus faible, d'environ 20 à 50 mA, mais absence par défaut de modes de veille profonde aussi avancés que ceux de l'ESP32

Figure: Comparaison des performances de l'ESP32 et de l'Arduino Uno, avec leurs différences de consommation.
ESP32 ou Arduino pour débuter?
Arduino reste la plateforme la plus simple à apprendre, même si l'ESP32 est accessible aux débutants qui souhaitent réaliser des projets connectés modernes.
Pour un débutant, le choix entre ESP32 et Arduino repose sur un compromis entre simplicité et fonctionnalités.
Courbe d'apprentissage
Arduino constitue historiquement l'une des portes d'entrée les plus simples vers l'électronique embarquée. Il suffit de connecter la carte, d'écrire quelques lignes de code et de faire clignoter une LED.
L'ESP32 présente une complexité légèrement supérieure. Il faut comprendre les niveaux logiques de 3,3 V, configurer les identifiants Wi-Fi et parfois résoudre des problèmes de pilotes USB-série. Compte tenu du nombre de modules disponibles, apprendre à choisir une carte de développement ESP32 constitue une première étape recommandée. Un débutant doit privilégier une carte équipée d'un programmateur USB intégré plutôt qu'une puce CMS seule.
Outils de développement
Les deux plateformes peuvent utiliser la syntaxe Arduino dans Arduino IDE, qui reste particulièrement accessible. Lorsque le projet devient plus complexe, l'ESP32 peut utiliser des outils avancés comme PlatformIO avec VS Code et le framework officiel ESP-IDF. Il prend également en charge MicroPython pour les développeurs qui préfèrent les scripts à C++.
Communauté et ressources
Arduino dispose d'un vaste écosystème développé depuis plus de dix ans, avec une bibliothèque pour presque tous les capteurs courants. La communauté ESP32 est plus récente, mais se développe rapidement et occupe désormais une place majeure dans les projets Maker modernes.
Architecture de l'ESP32 et d'Arduino
La principale différence architecturale réside dans l'exécution des tâches et l'intégration du matériel. L'ESP32 est un système sur puce (SoC) fortement intégré, tandis que les cartes Arduino reposent sur des microcontrôleurs autonomes.
Architecture de l'ESP32
- SoC intégré: CPU, Wi-Fi, Bluetooth et RAM dans une seule puce
- Processeur double coeur: Jusqu'à 240 MHz
- FreeRTOS: Gestion du multitâche
- Traitement parallèle: Gestion simultanée du réseau et de la logique applicative
Architecture d'Arduino
- Microcontrôleur autonome: Par exemple ATmega328P
- Exécution monocoeur
- Code exécuté séquentiellement: Modèle basé sur loop()
- Aucun RTOS par défaut
Principales différences techniques
- Multitâche: ESP32 avec FreeRTOS
- Timing déterministe: Arduino sans surcharge liée à un système d'exploitation
- Comportement des interruptions: Plus prévisible sur Arduino
- Gigue temporelle: La pile Wi-Fi de l'ESP32 peut introduire de la latence
En pratique, Arduino convient davantage au contrôle matériel précis, tandis que l'ESP32 est conçu pour les systèmes embarqués connectés et multitâches.

Figure: Comparaison entre l'ESP32, SoC intégrant le Wi-Fi et un CPU double coeur, et l'Arduino Uno, qui utilise un microcontrôleur autonome avec des composants externes.
ESP32 ou Arduino pour la conception et l'assemblage PCB
Les modules ESP32 simplifient la BOM et réduisent les frais de certification RF, ce qui les rend plus adaptés à une production commerciale qu'une architecture Arduino associée à des modules séparés. Dans les produits IoT de série, les modules ESP32 sont souvent privilégiés, car ils évitent une certification RF complète de la partie radio.
Lorsqu'un prototype quitte la breadboard pour devenir un PCB personnalisé, les approches ESP32 et Arduino diffèrent fortement. Cette différence influence aussi le coût à grande échelle.

Figure: Module ESP32-WROOM-32 monté professionnellement en CMS sur un circuit imprimé, comparé à un ensemble Arduino traditionnel plus encombrant avec shield traversant.
Du prototype à la production
Une carte de développement Arduino Uno est principalement destinée au prototypage et convient peu à la production. Pour industrialiser un projet Arduino, il faut intégrer directement une puce ATmega sur le PCB. L'ESP32 est en revanche largement proposé sous forme de modules CMS comme l'ESP32-WROOM-32.
Apprendre à concevoir le PCB d'un module ESP32 permet d'intégrer directement un module sans fil précertifié sur une carte personnalisée.
Choix des composants et optimisation de la BOM
L'utilisation d'un ESP32 réduit considérablement la nomenclature (BOM). Le Wi-Fi, le Bluetooth et la mémoire sont intégrés dans le module blindé, ce qui évite d'ajouter des circuits de communication externes. Lors de l'approvisionnement dans la bibliothèque de composants JLCPCB, une conception ESP32 nécessite généralement moins de références qu'une solution Arduino équipée d'un shield Wi-Fi externe.
Conseils techniques
- Dégagement de l'antenne: Les modules ESP32 nécessitent une zone d'exclusion stricte sans cuivre sous l'antenne PCB
- Plans de masse: Un plan de masse continu est indispensable à la stabilité de l'ESP32 pendant les transmissions RF
- Certification: Les modules ESP-WROOM précertifiés permettent d'économiser plusieurs milliers de dollars de certification RF FCC et CE par rapport à une conception radio personnalisée avec Arduino
Principales variantes d'ESP32 et d'Arduino
ESP32 ne désigne plus une seule puce, mais une famille complète adaptée à différents systèmes embarqués. Arduino est de son côté un écosystème reposant sur plusieurs architectures de microcontrôleurs.

Figure: Principales familles de cartes ESP32 et Arduino.
Présentation des variantes ESP32
- ESP32 classique: Xtensa LX6 double coeur avec Wi-Fi et BLE, adapté aux applications IoT courantes
- Série ESP32-S, S2 et S3: Gamme orientée vers l'IA et l'USB. L'ESP32-S3 dispose d'instructions vectorielles pour TinyML, prend nativement en charge les modules caméra et convient à l'Edge AI comme au traitement d'images
- Série ESP32-C, C3 et C6: Puces basées sur l'architecture RISC-V, avec une consommation réduite et un coût optimisé pour l'IoT
- Série ESP32-P, notamment P4: Processeur d'application performant destiné aux charges d'IA importantes, aux interfaces homme-machine (IHM), aux écrans et aux traitements Edge avancés sans radio intégrée. Contrairement aux ESP32 classiques, l'ESP32-P4 n'intègre ni Wi-Fi ni Bluetooth et privilégie le traitement local à haute performance
Présentation des variantes Arduino
- Arduino Uno classique: Carte basée sur l'ATmega328P et l'architecture AVR 8 bits traditionnelle
- Arduino Nano et Mega: La Nano offre un format compact adapté aux breadboards, tandis que la Mega propose de nombreuses GPIO pour les imprimantes 3D complexes ou la robotique
- Arduino Due: Architecture ARM Cortex-M3 32 bits
- Arduino Uno R4: Évolution importante des performances grâce au Renesas RA4M1 basé sur ARM Cortex-M4
- Arduino Uno R4 WiFi: Associe le microcontrôleur Renesas à un ESP32-S3 intégré chargé de la connectivité
Remarque: Arduino collabore de plus en plus avec les fabricants modernes de semi-conducteurs et dépasse désormais les plateformes AVR et ARM traditionnelles afin de répondre aux exigences des systèmes embarqués industriels.
ESP32 face aux cartes Arduino les plus populaires
Comparez directement l'ESP32 aux principales cartes Arduino afin de choisir la solution adaptée à votre application.
ESP32 ou Arduino Uno
L'ESP32 offre le Wi-Fi intégré et des performances élevées. L'Uno privilégie la simplicité et la logique standard de 5 V.
ESP32 ou Arduino Nano
La Nano est très compacte et adaptée aux débutants, tandis que l'ESP32 est beaucoup plus performant et intègre la connectivité sans fil.
ESP32 ou Arduino Mega
La Mega dispose de nombreuses GPIO pour les systèmes nécessitant beaucoup d'entrées-sorties. L'ESP32 prend l'avantage en puissance de traitement et en intégration IoT.
Avantages et inconvénients de l'ESP32 et d'Arduino
L'ESP32 se distingue par ses performances sans fil, mais son ADC manque de précision. Arduino offre une grande simplicité et un contrôle analogique stable sous 5 V.
Avantages de l'ESP32
- Wi-Fi et Bluetooth BLE intégrés
- Performances élevées grâce au processeur double coeur cadencé jusqu'à 240 MHz
- Mémoire suffisante pour les tâches complexes et TinyML
Inconvénients de l'ESP32
- Consommation élevée pendant les transmissions radio
- Non-linéarité connue de l'ADC nécessitant un étalonnage logiciel
- Logique stricte de 3,3 V pouvant endommager les composants de 5 V sans conversion de niveau
Avantages d'Arduino
- Utilisation très simple et vaste écosystème de bibliothèques stables
- Mesures analogiques ADC stables et linéaires
- Logique de 5 V facilitant l'intégration de capteurs simples
Inconvénients d'Arduino
- Mémoire et puissance de traitement très limitées
- Aucune connectivité sans fil intégrée sur les modèles classiques
- Encombrement important des cartes standard
Erreurs courantes lors du choix entre ESP32 et Arduino
L'ESP32 est-il meilleur qu'Arduino? Seulement lorsqu'il est utilisé dans une application adaptée. Évitez les erreurs suivantes:
- Utiliser un ESP32 pour un simple projet de LED: Ses capacités sont largement superflues. Une Arduino Nano ou un ATtiny convient mieux à une logique simple
- Ignorer la consommation du Wi-Fi: La batterie d'un ESP32 se décharge rapidement si la veille profonde et la gestion de la radio ne sont pas correctement programmées
- Choisir uniquement selon les tendances: La popularité de l'ESP32 ne justifie pas son utilisation si le projet exige un timing déterministe à la microseconde
- Négliger la précision de l'ADC: Arduino constitue un meilleur choix lorsque le projet repose sur des mesures analogiques très précises sans ADC externe
- Sous-estimer la complexité: La conversion des niveaux de 3,3 V vers 5 V pour les anciens écrans peut compliquer la conception matérielle
FAQ
Q:Peut-on programmer l'ESP32 avec Arduino IDE?
Oui. Installez le paquet de cartes ESP32 dans le gestionnaire d'Arduino IDE pour écrire et téléverser du code C++ standard sur la plupart des cartes de développement ESP32.
Q:Un programme Arduino existant fonctionne-t-il sur ESP32?
La logique de base et la plupart des bibliothèques standard fonctionnent directement. Le code dépendant du matériel, notamment la manipulation des registres AVR, les timers personnalisés et les bibliothèques de capteurs exigeant 5 V, doit cependant être modifié.
Q:Peut-on connecter directement un capteur Arduino de 5 V à un ESP32?
Généralement non. L'ESP32 utilise une logique stricte de 3,3 V. La connexion directe de la sortie 5 V d'un capteur à une GPIO peut endommager définitivement le SoC. Utilisez un convertisseur de niveau logique.
Q:Quelle carte offre la meilleure autonomie sur batterie?
L'ESP32 prend l'avantage grâce à son coprocesseur ULP et à ses modes de veille profonde, qui peuvent réduire le courant à environ 10 µA. Les cartes Arduino standard ne disposent pas nativement du même niveau d'optimisation énergétique.
Q:Le Wi-Fi est-il indispensable pour utiliser un ESP32?
Non. Malgré ses fonctions sans fil, les radios RF peuvent être entièrement désactivées dans le programme. L'ESP32 fonctionne alors comme un microcontrôleur double coeur performant.
Conclusion
Il n'existe pas de vainqueur universel dans le comparatif ESP32 et Arduino. Il faut choisir l'outil adapté à l'application selon la connectivité, les performances de calcul, les contraintes énergétiques et les possibilités d'industrialisation.
Pour un contrôle matériel simple et déterministe, ou pour découvrir les systèmes embarqués, l'écosystème Arduino reste une référence. Si le projet exige le Wi-Fi, un traitement important des données, l'Edge AI ou le passage d'un prototype IoT moderne à une production en grande série, l'ESP32 constitue généralement la solution la plus adaptée.
Prêt à transformer votre prototype en produit? Que vous conceviez un PCB IoT personnalisé avec ESP32 ou un contrôleur fiable basé sur Arduino, JLCPCB propose des services d'assemblage PCB rapides, fiables et économiques. Passez de la breadboard à la production et obtenez immédiatement une estimation sur la page de devis JLCPCB.
Continuez à apprendre
Guide de polarité des diodes SMD: identifier la cathode et éviter d'endommager le PCB
L'installation d'une diode SMD dans le mauvais sens peut immédiatement endommager un PCB ou empêcher le fonctionnement d'un circuit. Que vous assembliez un prototype ou recherchiez l'origine d'une panne matérielle, savoir identifier la polarité d'une diode SMD est une compétence fondamentale en électronique. Dans ce guide, vous apprendrez: 1. à identifier visuellement les marquages de polarité des diodes SMD 2. à repérer l'anode et la cathode sur différents boîtiers 3. à tester la polarité d'une diode......
Polarité des condensateurs: comment l'identifier, lire les marquages et éviter les défaillances par inversion
Dans l'électronique moderne, les cartes sont principalement équipées de composants non polarisés tels que les MLCC (condensateurs céramiques multicouches). Pourtant, pour toute application nécessitant une capacité élevée dans un faible volume, comme le filtrage d'une alimentation ou les convertisseurs DC-DC, les ingénieurs se tournent systématiquement vers les condensateurs polarisés. Ces composants, notamment les condensateurs électrolytiques en aluminium et les condensateurs au tantale, sont essenti......
Codes de transistors SMD: marquage, brochage et test au multimètre
La réparation d'un circuit imprimé entraîne souvent une frustration bien connue: observer un minuscule composant noir à trois broches portant un code obscur de deux ou trois caractères. Qu'il s'agisse de dépanner un prototype nu ou un PCBA produit en série, savoir décoder rapidement le marquage de ces composants montés en surface (SMD) est indispensable pour tout ingénieur en électronique ou technicien de réparation. Dans ce guide complet, vous apprendrez: 1. Comment décoder les codes de marquage des ......
BJT ou MOSFET: différences, avantages, applications et critères de choix
Dans l'électronique moderne, le choix entre un BJT et un MOSFET a un impact direct sur la vitesse de commutation, l'efficacité énergétique et le routage du PCB, notamment dans les conceptions SMD. Alors que les BJT sont des composants commandés en courant adaptés aux circuits analogiques, les MOSFET sont commandés en tension et dominent les applications de commutation à haute vitesse. Dans ce guide, nous comparons les BJT et MOSFET en matière de vitesse de commutation, de boîtiers SMD, de performances......
Types de disjoncteurs: MCB, MCCB, RCCB, RCBO, ACB, VCB et SF6
Un disjoncteur coupe automatiquement l'alimentation lorsqu'il détecte un défaut, comme une surcharge ou un court-circuit. Il protège ainsi les équipements et réduit les risques d'incendie. Les différents types de disjoncteurs sont conçus pour des niveaux de tension, des courants nominaux et des applications spécifiques, des tableaux électriques résidentiels aux postes haute tension. Ce guide présente les principaux types de disjoncteurs, notamment les MCB, MCCB, RCCB, RCBO, ACB, VCB et disjoncteurs SF......
Types de boîtiers BGA: différences, applications et guide de sélection
Si vous recherchez les différents types de boîtiers BGA, vous cherchez probablement à déterminer celui qui convient le mieux aux exigences de conception, de performances ou de fabrication de votre PCB. Les boîtiers PBGA, CBGA et FBGA présentent chacun des compromis différents en matière de performances thermiques, de coût et de fiabilité. Un mauvais choix peut entraîner des difficultés de routage, des défauts d'assemblage, voire une défaillance du produit. Ce guide présente les principaux types de boî......