Fichiers Gerber: l'outil essentiel pour la fabrication de PCB - JLCPCB
4 min
- Générer correctement des fichiers Gerber
- Importance d'un visualiseur Gerber
- Conclusion
Dans la fabrication de PCB, les fichiers Gerber jouent un rôle essentiel pour garantir que votre conception de circuit imprimé soit correctement transformée en produit physique. Ils regroupent les instructions nécessaires pour communiquer les spécifications de conception au fabricant.
En tant que fabricant de PCB reconnu dans le secteur, JLCPCB utilise un système d'analyse Gerber en temps réel afin de proposer des devis instantanés en ligne ainsi qu'un visualiseur Gerber gratuit permettant de vérifier gratuitement si les fichiers Gerber respectent les standards de fichiers nécessaires à la fabrication.
Évitez les allers-retours liés aux vérifications manuelles et découvrez le système d'analyse Gerber de JLCPCB.
Un fichier Gerber correct est la première étape pour lancer un projet électronique réussi. Dans cet article, nous expliquons pourquoi il est important de générer correctement des fichiers Gerber et quel est le rôle d'un visualiseur Gerber dans la fabrication de PCB.
Générer correctement des fichiers Gerber
Pour générer des fichiers Gerber correctement, vous devez utiliser un logiciel capable de produire le format de fichier requis. Cela peut être fait avec différents outils, notamment des logiciels de CAO comme KiCad, Altium, DipTrace, EasyEDA ou des logiciels dédiés à la conception de PCB. Lors de la création des fichiers Gerber, il est important de vérifier qu'ils contiennent toutes les informations nécessaires liées à la conception, comme les couches, les trous de perçage et le contour de la carte.
Il est également indispensable de revérifier les fichiers afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'erreurs. Toute erreur dans les fichiers Gerber peut entraîner des problèmes importants pendant la fabrication, avec des retards et des coûts supplémentaires. Il est donc essentiel de disposer d'un fichier Gerber précis et détaillé avant de le soumettre à la production. Chez JLCPCB, les ingénieurs CAM préparent les données destinées à la fabrication à partir des fichiers Gerber envoyés, mais ils ne modifient pas et ne corrigent pas les erreurs de conception. Dans certains cas, ils informent le client lorsque la conception ne correspond pas aux capacités de fabrication.
Importance d'un visualiseur Gerber
Un visualiseur Gerber est un outil logiciel qui permet de consulter les fichiers Gerber avant de les soumettre à la fabrication. Cette étape est essentielle dans le processus de fabrication de PCB, car elle permet de vérifier que les fichiers ne contiennent pas d'erreurs et qu'ils incluent toutes les informations nécessaires.
En tant que fabricant de PCB, JLCPCB propose un visualiseur Gerber en ligne comme outil de référence pour aider les clients à vérifier les fichiers Gerber téléversés avant de passer commande. Il reste toutefois un outil de référence: le PCB final sera fabriqué conformément à la carte conçue. C'est pourquoi JLCPCB recommande également d'utiliser des visualiseurs Gerber externes performants pour contrôler les fichiers.
Le visualiseur Gerber permet de zoomer sur des zones précises de la conception afin de vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs dans le placement des composants ou des trous de perçage.
Il offre également une représentation visuelle des couches, ce qui aide à identifier d'éventuels problèmes dans l'empilement des couches.
Un visualiseur Gerber peut aussi être utilisé pour contrôler les fichiers de sortie du fabricant et vérifier que le produit final correspond aux spécifications de conception d'origine. En utilisant un visualiseur Gerber, vous pouvez vous assurer que votre conception de PCB est correcte et prête pour la fabrication, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts à long terme.
Conclusion
Les fichiers Gerber sont indispensables à la fabrication de PCB, car ils fournissent au fabricant les instructions nécessaires pour produire la carte. Pour garantir que vos fichiers Gerber sont générés correctement, il est important d'utiliser le bon logiciel et de vérifier les fichiers afin de détecter d'éventuelles erreurs. Un visualiseur Gerber est un outil essentiel pour contrôler les fichiers avant leur soumission à la fabrication et s'assurer que votre conception est précise et prête pour la production. En suivant ces étapes, vous augmentez les chances que votre PCB soit fabriqué correctement, avec précision et efficacité.
Obtenez des PCB de qualité pour vos projets électroniques. Les nouveaux utilisateurs peuvent bénéficier de coupons jusqu'à 54 $. Téléversez vos fichiers Gerber et découvrez le système d'analyse Gerber de JLCPCB.
Continuez à apprendre
Comprendre la technologie des cartes PCB SMT: un composant essentiel de l'électronique moderne T: Technologie des cartes PCB SMT
La technologie de montage en surface (SMT) a transformé la fabrication des appareils électroniques modernes. Elle a rendu les conceptions et les méthodes d'assemblage plus efficaces. De nombreux appareils électroniques modernes reposent sur des cartes PCB SMT, qui permettent de créer des circuits compacts et performants. C'est ce qu'exige la technologie actuelle. Cet article présente les différents types de cartes PCB SMT, leurs utilisations ainsi que les meilleures méthodes pour les concevoir et les ......
Types de forets utilisés dans la fabrication des PCB
Le perçage est l'étape la plus coûteuse et la plus longue de la fabrication des circuits imprimés. La procédure doit être exécutée avec une grande précision afin de garantir le meilleur niveau de qualité possible. Le perçage mécanique ou laser des PCB est généralement utilisé pour réaliser différents types de découpes, notamment le contour, les trous et les découpes intérieures du PCB. Le perçage joue un rôle essentiel dans la fabrication des PCB. Des trous mal percés peuvent provoquer de mauvaises co......
Importance du photorésist dans un circuit imprimé
La photolithographie n'est pas seulement largement connue, c'est la seule technique par laquelle les semi-conducteurs sont fabriqués. C'est la méthode utilisée pour fabriquer les PCB, les circuits intégrés et d'autres composants électroniques. Le point le plus important à comprendre, cependant, est de savoir comment fonctionne le processus lithographique et où le photorésist s'insère. Une couche de masque est utilisée lors de la création d'une piste par le processus de gravure. Ce photorésist est ensu......
La science derrière les encres de sérigraphie PCB et les techniques d'impression
Vous êtes-vous déjà demandé quels types de procédés sont utilisés dans la fabrication des PCB pour obtenir un sérigraphie permanente ? Comment cette encre ne s'efface-t-elle pas même dans des conditions très difficiles ? D'ailleurs, la sérigraphie est la couche supérieure d'un PCB, les légendes blanches qui comprennent les étiquettes de composants, les logos et les marques de polarité. Aujourd'hui, nous allons voir la chimie derrière tout cela et savoir quel type de technologie d'impression est nécess......
Qu'est-ce que la FAO : Les bases de la fabrication assistée par ordinateur
Lorsque l'électronique commence à évoluer, les circuits deviennent plus complexes et intégrés. Auparavant, ces circuits étaient réalisés à l'aide de papier dessiné à la main, mais l'évolution de l'électronique numérique a changé la perspective. De nos jours, nous avons la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), qui est devenue l'art de créer un plan. Il suffit de définir la fonctionnalité d'un circuit, et nous pouvons aujourd'hui facilement synthétiser un circuit uniquement par logiciel. Le logiciel......
Gravure Laser vs. Fabrication Professionnelle de PCB : Comprendre les Limites du DIY et les Avantages Industriels
Dans l'approche conventionnelle, on applique d'abord un motif de masque, puis on retire le métal à l'aide de produits chimiques. En électronique de loisir, utiliser une graveuse laser pour fabriquer des circuits imprimés est une idée passionnante. Le concept de base consiste à générer un laser pour graver une plaque de cuivre. En général, un PCB nu est d'abord recouvert d'une couche de résine sombre qui protège le cuivre. Ensuite, une découpeuse laser suit votre conception de circuit pour brûler la ré......