Processus de fabrication des PCB flexibles et avantages
8 min
- Conception du circuit flexible :
- Sélection des matériaux :
- Préparation des matériaux :
- Impression du circuit : Photolithographie
- Placement des composants :
- Soudage :
- Tests :
- Fixation du raidisseur :
- Avantages des PCB flexibles
Dans le monde actuel, rapide et technologiquement avancé, les circuits imprimés (PCB) sont devenus essentiels dans de nombreux dispositifs électroniques. Cependant, avec la demande croissante de dispositifs électroniques plus petits et flexibles, les PCB rigides traditionnels montrent certaines limites. C’est là qu’interviennent les circuits imprimés flexibles (Flex PCB), offrant la flexibilité nécessaire tout en conservant le même niveau de fonctionnalité que les PCB rigides.
Pour les nouveaux utilisateurs, JLCPCB propose également des coupons d’inscription allant jusqu’à 70 $ pour ne pas laisser les coûts de développement limiter votre créativité.
Dans cet article, nous explorerons le processus de fabrication des PCB flexibles, de la conception à la production, et examinerons les différentes techniques utilisées pour créer ces circuits innovants.
Lecture complémentaire : Guide d’assemblage des PCB flexibles : processus, défis et solutions
Pour plusieurs processus de fabrication de PCB, y compris le processus de fabrication des PCB flexibles chez JLCPCB, les étapes fondamentales suivantes permettent d’obtenir un Flex PCB réussi :
Conception du circuit flexible :
La première étape consiste à concevoir le PCB flexible à l’aide d’un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO). La conception inclut le placement des composants, le traçage du circuit et toute exigence spécifique liée à la flexion ou au pliage du PCB.
Sélection des matériaux :
Les matériaux les plus courants sont le polyimide (PI) et le polyester (PET). Ils offrent une bonne isolation électrique, une résistance aux hautes températures et une flexibilité adaptée.
Matériau conducteur : Utilisé pour créer les voies électriques, le cuivre est privilégié pour sa conductivité, sa flexibilité et sa durabilité.
Matériau adhésif : Sert à coller les différentes couches du PCB flexible. Les adhésifs sont généralement à base d’époxy, d’acrylique ou de silicone.
Coverlay : Protège le matériau conducteur contre l’humidité, la poussière et les dommages physiques. Le polyimide et le polyester sont les plus utilisés.
Solder mask (résist à la soudure) : Protège les pistes conductrices pendant le soudage. Généralement fabriqué en époxy ou en matériau photo-résistif.
D’autres composants peuvent également être utilisés selon le design et l’application : renforts (stiffeners), connecteurs, adhésifs pour composants.
Préparation des matériaux :
Le substrat est préparé en nettoyant et en gravant la surface afin d’obtenir une surface lisse et propre pour l’impression du circuit.
Impression du circuit : Photolithographie
La photolithographie est une étape critique : le motif du circuit est transféré du design vers le substrat à l’aide d’un photoresist et d’un processus de gravure.
Application du photoresist : Une couche de matériau photosensible est appliquée sur le substrat. Ce matériau durcit lorsqu’il est exposé aux rayons UV. Il existe deux types de photoresist : positif et négatif.
Alignement du photomasque : Un photomasque contenant le motif du circuit est placé sur le substrat. La lumière UV est projetée à travers le masque pour exposer le photoresist selon le motif désiré. L’alignement précis est crucial pour la fidélité du motif.
Développement : La partie non exposée du photoresist est retirée, laissant uniquement le photoresist durci correspondant au circuit.
Gravure : Le cuivre non protégé par le photoresist durci est dissous dans une solution de gravure, laissant le motif de cuivre final sur le substrat.
Exposition aux UV
Gravure
Après le transfert du circuit sur le matériau du substrat, le photo-résist restant est retiré du substrat à l’aide d’un solvant qui dissout le photo-résist, ne laissant que le motif du circuit imprimé sur le substrat.
Placement des composants :
Une fois le motif du circuit imprimé, les composants sont placés sur le PCB. Les composants peuvent être montés à l’aide de la technologie de montage en surface (SMT) ou de la technologie à trous traversants.
Soudage :
Les composants sont ensuite soudés sur le PCB en utilisant soit le soudage par refusion, soit le soudage à la vague.
Tests :
Les tests constituent une étape très importante dans le processus de fabrication des circuits imprimés flexibles (Flex PCB). L’objectif des tests est de garantir que le Flex PCB respecte les spécifications électriques et mécaniques requises et qu’il est exempt de défauts.
Tests des PCB flexibles (Flex PCB)
Voici quelques méthodes de test couramment utilisées dans la fabrication des PCB flexibles :
Tests électriques :
Ils consistent à vérifier la connectivité électrique du Flex PCB. Le Flex PCB est connecté à un dispositif de test qui applique une tension au circuit et mesure le courant qui le traverse. Toute coupure ou court-circuit dans le circuit est détecté, et les caractéristiques électriques du Flex PCB sont mesurées, notamment la résistance, la capacité et l’impédance.
Inspection visuelle :
Elle consiste à examiner visuellement le Flex PCB afin de détecter des défauts tels que des fissures, des rayures, des délaminations ou des désalignements. L’inspection est réalisée à l’aide d’un microscope ou d’une loupe afin de s’assurer que le Flex PCB respecte les spécifications mécaniques requises.
Tests environnementaux :
Ils consistent à soumettre le Flex PCB à diverses conditions environnementales telles que la température, l’humidité et les vibrations. Le Flex PCB est testé afin de vérifier qu’il peut résister aux conditions environnementales prévues et fonctionner de manière fiable dans ces conditions.
Tests fonctionnels :
Ils consistent à tester le Flex PCB afin de s’assurer qu’il remplit la fonction prévue. Le Flex PCB est connecté à un dispositif de test qui simule l’application finale, et ses performances sont évaluées par rapport aux spécifications attendues.
Inspection par rayons X :
Elle consiste à utiliser des rayons X pour inspecter les couches internes du Flex PCB afin de détecter des défauts tels que des vides ou des délaminations. L’inspection par rayons X est particulièrement utile pour détecter les défauts au niveau des joints de soudure et d’autres zones cachées du Flex PCB.
Fixation du raidisseur :
Enfin, un raidisseur est fixé au PCB flexible afin d’assurer un soutien et une protection lors de la manipulation et de l’utilisation. Le raidisseur peut être fabriqué à partir de matériaux tels que le FR4 ou l’acier, et il est généralement fixé à l’aide d’un adhésif.
Fixation du raidisseur
Différents types de raidisseurs
Le raidisseur est un élément important du PCB flexible, car il apporte un soutien et une protection au circuit imprimé lors de la manipulation et de l’utilisation. Il empêche le PCB de se plier ou de fléchir au-delà de ses limites de conception, ce qui pourrait endommager le circuit ou les composants. Il contribue également à éviter que le PCB ne se fissure ou ne se casse en raison des contraintes exercées sur le circuit lors des flexions ou des pliages.
Avantages des PCB flexibles
Les PCB flexibles offrent plusieurs avantages par rapport aux circuits imprimés rigides traditionnels. Parmi ces avantages, on peut citer :
1. Flexibilité
Comme leur nom l’indique, les PCB flexibles peuvent se plier, se tordre et fléchir sans endommager les connexions électriques du circuit. Cela les rend idéaux pour les applications nécessitant des mouvements ou des déformations, telles que les dispositifs portables ou les capteurs automobiles.
2. Gain d’espace
Les PCB flexibles peuvent être conçus pour s’intégrer dans des espaces restreints où les circuits imprimés rigides ne peuvent pas être utilisés. Cela permet de créer des appareils plus petits et plus compacts.
3. Durabilité
Les PCB flexibles sont conçus pour résister à des environnements difficiles, tels que des températures extrêmes et des vibrations. Ils sont donc particulièrement adaptés aux applications dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automatisation industrielle et de l’automobile.
4. Rentabilité
Les PCB flexibles peuvent réduire les coûts de développement des produits en éliminant le besoin de connecteurs et de câbles. Cela simplifie le processus de fabrication et réduit le nombre de composants nécessaires.
Disposer de PCB de haute qualité est essentiel pour donner vie à vos excellents designs de circuits imprimés. JLCPCB s’engage à garantir des normes de production de premier ordre en investissant dans des équipements de pointe et en collaborant avec des fournisseurs de matières premières de premier plan à travers le monde. De plus, JLCPCB dispose de cinq bases de production intelligentes en propre. En tirant parti des économies d’échelle, JLCPCB est en mesure de réduire les coûts de production et de faire bénéficier les clients de ces économies, supprimant autant que possible la barrière du prix à l’innovation matérielle. Par ailleurs, JLCPCB offre jusqu’à 54 $ de coupons d’inscription à chaque nouvel utilisateur. Inscrivez-vous, téléchargez vos fichiers Gerber et commencez dès maintenant à commander des PCB flexibles de qualité supérieure !
Continuez à apprendre
Circuits flexibles médicaux: fabrication et conception
Les circuits flexibles médicaux sont conçus pour s'intégrer dans un endoscope jetable de 1.0 mm, s'enrouler autour du boîtier d'un appareil auditif ou rester sur le bras d'un patient pendant dix jours consécutifs. Lorsqu'un tel circuit tombe en panne, il ne s'agit pas d'un simple retour sous garantie, mais d'un dossier d'historique de dispositif et d'un échange réglementaire. Dans ce guide, vous découvrirez: Ce qui distingue un circuit flexible médical d'un circuit grand public Comment ils sont fabriq......
Guide de conception des PCB flexibles: prévenir les défaillances
Points clés à retenir Une conception fiable de PCB flexible exige davantage que de bonnes performances électriques. Un contrôle approprié du rayon de courbure, le routage des pistes, le placement des vias, le choix des raidisseurs et les considérations DFM sont essentiels pour prévenir les défaillances mécaniques telles que les fissures du cuivre et le délaminage. En suivant des pratiques éprouvées de conception de PCB flexibles, les ingénieurs peuvent améliorer la durabilité et obtenir des résultats ......
Maîtriser les raidisseurs de PCB: guide complet des types, applications et bonnes pratiques pour les circuits flexibles
Les PCB flexibles et rigides-flexibles sont de plus en plus courants dans les conceptions électroniques modernes, mais leur nature souple pose des problèmes de fiabilité mécanique, notamment au niveau des connecteurs, du montage des composants et des zones soumises à des flexions dynamiques. Les raidisseurs de PCB constituent des matériaux de renfort localisés qui permettent de résoudre efficacement ces problèmes. Ils ajoutent de la rigidité dans des zones définies afin d'assurer un soutien mécanique ......
Comment le coverlay flexible protège et renforce la durabilité des PCB flexibles
Points clés Le coverlay flexible est une couche durable de film polyimide appliquée sur les pistes de cuivre des PCB flexibles. Il constitue l'équivalent flexible du masque de soudure. Il protège les pistes contre l'oxydation, l'humidité, l'abrasion, les produits chimiques et les courts-circuits, tout en supportant plus de 200 000 cycles de flexion sans fissurer. Comparé au masque de soudure standard, le coverlay offre une meilleure isolation, une étanchéité supérieure et une fiabilité durable pour le......
Processus de fabrication des PCB flexibles: du prototype à la production en série
Les circuits imprimés flexibles, généralement appelés PCB flexibles, représentent une avancée majeure dans l'électronique moderne grâce à leurs conceptions compactes, légères, dynamiques et précises. Les PCB flexibles peuvent être pliés, torsadés et repliés, ce que les cartes rigides ne permettent pas. Ces caractéristiques ont favorisé leur adoption dans des secteurs allant des technologies portables à l'électronique grand public, en passant par l'aérospatiale et les technologies médicales. Face à la ......
Circuits flexibles en polyimide: guide matériaux et design
Avez-vous déjà ouvert un appareil pliable, comme un téléphone, un module de caméra ou un bracelet de fitness connecté, et vous êtes-vous demandé comment l'électronique pouvait supporter des milliers de flexions sans se casser? Le secret réside le plus souvent dans un circuit flexible en polyimide. Ce film fin, de couleur ambrée, est utilisé sur la plupart des produits qui doivent se plier, se tordre ou épouser une courbe. Les cartes rigides en FR4 conviennent parfaitement aux alimentations et aux cart......