Guide du rebillage BGA: processus, outils, risques et coût
19 min
- Le rebillage BGA en bref
- Qu'est-ce que le rebillage BGA et comment fonctionne-t-il?
- Pourquoi le rebillage BGA est-il nécessaire?
- Processus professionnel de rebillage BGA étape par étape
- Outils, équipements et coût du rebillage BGA
- Rebillage ou remplacement du composant BGA?
- Risques courants du rebillage BGA et prévention
- Bonnes pratiques d'assemblage BGA chez JLCPCB
- Questions fréquentes sur le rebillage BGA
- Conclusion
Dans l'électronique moderne, le boîtier matriciel à billes (BGA) est devenu une référence pour les composants haute performance. Il permet d'intégrer des milliers de connexions E/S dans un espace très réduit. Cette densité crée toutefois une véritable boîte noire: les connexions sont cachées et les défauts, comme les soudures froides ou les fissures provoquées par la fatigue thermique, restent invisibles à l'oeil nu. Contrairement à un QFP réparable avec un fer à souder, un BGA défectueux peut compromettre l'ensemble du PCB.
Le rebillage BGA, également appelé reballing, constitue une solution essentielle à ce problème. Ce procédé de précision consiste à retirer le composant, éliminer l'ancienne soudure et installer une nouvelle matrice de billes afin de rétablir l'intégrité électrique et mécanique.
Ce guide détaille le processus de rebillage BGA, de la formation de la liaison intermétallique aux profils thermiques nécessaires. Il explique également comment les normes d'assemblage industriel appliquées par JLCPCB permettent de réduire ces risques dès la fabrication initiale.
Le rebillage BGA en bref
| Élément | Résumé |
|---|---|
| Définition | Procédé de réparation consistant à retirer les anciennes billes d'un composant BGA et à les remplacer par des billes neuves |
| Quand l'utiliser? | Lorsque les joints BGA sont endommagés par les cycles thermiques, une chute ou un défaut de fabrication |
| Taux de réussite | Généralement de 60% à 90%, selon l'état du composant, l'équipement et l'expérience du technicien |
| Niveau de difficulté | Élevé, avec un équipement professionnel et une solide expérience indispensables |
| Coût habituel | De 20 à plus de 150 $ US par composant, selon sa taille et sa complexité |
Conseil d'ingénieur:
Si la défaillance du BGA provient de pads endommagés sur le PCB ou d'un défaut interne du composant, le rebillage ne résoudra pas le problème. Le remplacement du composant est alors la seule solution fiable.
Qu'est-ce que le rebillage BGA et comment fonctionne-t-il?
Le rebillage BGA est une opération de reprise électronique consistant à retirer les anciennes billes de soudure d'un boîtier Ball Grid Array et à les remplacer par des billes neuves afin de restaurer ses connexions électriques et mécaniques.
À première vue, cette opération peut sembler être un simple remplacement mécanique. Un ingénieur PCB ou un technicien SMT doit toutefois en comprendre les principes physiques. Un joint BGA remplit deux fonctions: il crée un chemin électrique pour les signaux et l'alimentation, tout en assurant l'ancrage mécanique du composant.
Une bille de soudure n'est pas un pilier rigide, mais une structure capable d'absorber les contraintes. Pendant le fonctionnement de l'appareil, la puce en silicium produit de la chaleur. Le silicium possède un coefficient de dilatation thermique (CTE) nettement inférieur à celui du matériau époxy-verre FR-4 du PCB. Pendant les cycles de chauffage et de refroidissement, le circuit imprimé se dilate davantage que le composant. Cette différence génère des contraintes de cisaillement, principalement sur les billes situées aux angles du boîtier, les plus éloignées du centre neutre selon la distance au point neutre (DNP).
Le rebillage BGA réinitialise en quelque sorte le cycle de fatigue de l'assemblage. Il reforme notamment la couche de composé intermétallique (IMC), créée lorsque l'étain de la soudure réagit avec le cuivre du pad pour former du Cu6Sn5. Une couche IMC insuffisante produit une liaison fragile ou une soudure froide, tandis qu'une couche trop épaisse devient cassante. Un contrôle précis de la température est donc indispensable pour que les nouvelles billes mouillent correctement les pads et forment une couche IMC adaptée sans endommager le substrat.

Figure: structure d'un boîtier BGA montrant la puce en silicium, la matrice de billes et les couches intermétalliques.
JLCPCB accorde une importance particulière à l'intégrité des joints BGA. Pendant l'assemblage SMT, une inspection 3D par rayons X (AXI) permet d'analyser la forme des joints, les vides et l'alignement des BGA afin de garantir une qualité constante et un rendement de fabrication élevé.
Pourquoi le rebillage BGA est-il nécessaire?
Pourquoi effectuer un rebillage complexe au lieu de simplement refondre les joints existants? Une simple refusion est souvent insuffisante lorsque l'alliage de soudure est dégradé ou que le procédé de fabrication initial présente un défaut. Voici les principales raisons techniques justifiant un rebillage BGA:
#1. Fatigue et écrouissage des joints de soudure
Les cycles thermiques répétés liés aux différences de CTE modifient progressivement la structure granulaire de la soudure. Des microfissures finissent par apparaître et se propager dans le joint, provoquant des défaillances intermittentes. Réchauffer l'ancien alliage fatigué ne rétablit pas sa ductilité. Il doit être retiré et remplacé par des billes neuves.
#2. Oxydation et défaut de type "Black Pad"
Une défaillance peut provenir d'un problème de finition de surface, notamment du phénomène "Black Pad" associé à la finition ENIG (nickel chimique et or par immersion). Le nickel se corrode alors avant l'application de l'or, ce qui empêche un mouillage correct. Le rebillage permet d'inspecter les pads du composant, d'éliminer l'oxydation et d'appliquer un flux plus actif pour améliorer la liaison.
#3. Ponts de soudure et vides
Lors de l'assemblage initial d'un prototype, une ouverture de pochoir trop grande ou un profil de refusion incorrect peut créer des ponts entre les billes ou des vides importants à l'intérieur des joints. Le rebillage permet de repartir d'une surface propre et de corriger le volume de soudure.
#4. Récupération de composants BGA sur des cartes donneuses
En période de pénurie de composants, des FPGA, GPU ou autres circuits coûteux peuvent être récupérés sur des PCB endommagés. Après le dessoudage, la soudure résiduelle sous le composant est irrégulière et oxydée. Un rebillage est indispensable avant de monter le composant récupéré sur un nouveau PCB afin de garantir sa planéité.
#5. Conversion d'un alliage sans plomb vers un alliage plombé
Cette opération est courante dans les secteurs aéronautique et de la défense. Les composants commerciaux standard (COTS) utilisent généralement un alliage sans plomb SAC305. Pour certaines applications à haute fiabilité sensibles aux whiskers d'étain, les ingénieurs peuvent demander un rebillage avec un alliage plombé Sn63Pb37, plus ductile et plus résistant à la croissance de ces filaments.
| Mode de défaillance | Description | Pourquoi une simple refusion ne suffit pas |
|---|---|---|
| Soudure froide | Mouillage incomplet empêchant la soudure de se répartir correctement sur le pad. | Du flux et un alliage neuf sont nécessaires pour éliminer les oxydes et former une véritable liaison métallurgique. |
| Head-in-Pillow (HiP) | La bille s'est déformée sans fusionner avec la pâte à braser du PCB, donnant l'apparence d'une tête posée sur un oreiller. | Les surfaces de contact sont oxydées. Des billes neuves et du flux sont nécessaires pour nettoyer et fusionner la connexion. |
| Pont de soudure | Un excès de soudure relie deux pads adjacents. | L'excédent doit être retiré pour éliminer le court-circuit, puis le rebillage doit rétablir un volume uniforme. |
| Circuit ouvert intermittent | Une fissure ouvre la connexion uniquement lorsque le PCB se dilate sous l'effet de la chaleur. | La structure de la soudure est fracturée. Seul le remplacement de la bille permet de rétablir la résistance mécanique. |
Processus professionnel de rebillage BGA étape par étape
Le rebillage est une opération de précision qui exige une bonne maîtrise thermique et mécanique. Voici le processus utilisé par les ateliers de reprise professionnels.
Étape 1: retrait et dessoudage du composant BGA
Le processus commence par le retrait du BGA. Cette opération ne peut pas être réalisée correctement avec un simple fer à souder. Elle nécessite une station de reprise BGA équipée d'un système optique à vision séparée et d'un profil thermique contrôlé.
- Profil thermique: le PCB doit suivre un profil comparable à celui de la refusion initiale, comprenant le préchauffage, la stabilisation, la refusion et le refroidissement
- Préchauffage: la face inférieure du PCB doit être portée à environ 100 à 120 °C avant l'application de la chaleur supérieure. Cette méthode réduit l'écart thermique et limite les risques de déformation ou de délamination
- Retrait: lorsque l'alliage atteint son liquidus, environ 217 °C pour le SAC305, un outil de préhension sous vide soulève verticalement le composant sans étaler la soudure sur les pads
Étape 2: nettoyage des pads et préparation de la zone
Après le retrait du composant, les pads du PCB et du BGA sont recouverts de résidus de soudure irréguliers.
- Tressage: un flux en gel de qualité et une tresse à dessouder en cuivre sont utilisés avec une panne plate afin d'éliminer l'ancienne soudure jusqu'à obtenir des pads parfaitement plans
- Coplanarité: ce paramètre est essentiel. Si un pad conserve une surépaisseur, la nouvelle bille sera plus haute et pourra empêcher les billes voisines d'établir un contact pendant la refusion finale
- Nettoyage: de l'alcool isopropylique (IPA) et des lingettes non pelucheuses permettent d'éliminer tous les résidus de flux et d'obtenir une surface parfaitement propre

Figure: comparaison des pads BGA avant et après le passage de la tresse à dessouder et le nettoyage destiné à rétablir la coplanarité.
Étape 3: alignement du pochoir et application du flux
Les nouvelles billes doivent être maintenues en position avant leur refusion.
- Gabarit: le composant est placé dans un support de rebillage
- Application du flux: une couche fine et uniforme de flux collant est appliquée sur les pads. Une couche trop épaisse peut faire flotter les billes et provoquer leur fusion, tandis qu'une couche trop fine ne les maintiendra pas correctement
- Pochoir: un pochoir BGA universel ou spécifique est aligné sur le composant. Ses ouvertures doivent correspondre exactement aux pads
Étape 4: placement des billes de soudure
- Billes de soudure: des milliers de billes préformées sont réparties sur le pochoir
- Sélection: leur diamètre doit correspondre à la fiche technique du composant, par exemple 0,3 mm, 0,45 mm, 0,6 mm ou 0,76 mm. Une taille incorrecte peut provoquer des ponts ou des circuits ouverts
- Alliage: le choix entre SAC305 sans plomb et Sn63Pb37 plombé dépend des exigences de l'application
Étape 5: contrôle du profil de refusion et inspection
Cette étape fixe les nouvelles billes sur les pads du composant.
- Application de la chaleur: la refusion peut être réalisée dans un four ou avec une station à air chaud correctement réglée
- Auto-alignement: lorsque la soudure fond, la tension superficielle recentre naturellement les billes sur les pads
- Refroidissement: le composant doit refroidir naturellement. Un refroidissement forcé risque de provoquer un choc thermique et de fragiliser les nouveaux joints

Figure: processus de rebillage BGA comprenant l'application du flux, le positionnement du pochoir, la pose des billes et le contrôle après refusion.
Outils, équipements et coût du rebillage BGA
Outils et machines indispensables
Un rebillage fiable nécessite un équipement spécialisé. L'élément principal est une station de reprise BGA professionnelle équipée d'un préchauffage infrarouge inférieur, d'un chauffage supérieur à air chaud ou infrarouge et d'un système d'alignement optique à vision séparée. Les autres outils indispensables sont les suivants:
- Gabarits et pochoirs de rebillage: pochoirs en acier découpés avec précision selon le pas des billes et la matrice du composant
- Billes et flux: billes parfaitement sphériques de qualité, en SAC305 ou Sn63Pb37, associées à un flux très collant de type "no-clean" ou soluble dans l'eau
- Outils de dessoudage: larges tresses en cuivre et fers à souder à température contrôlée équipés de pannes plates ou biseautées pour préparer les pads
Équipement manuel ou semi-automatique
Le choix de l'équipement influence fortement le taux de réussite.
- Équipement manuel: il repose sur une station à air chaud tenue à la main, des pochoirs universels et un alignement visuel. Cette méthode dépend fortement de l'expérience de l'opérateur, présente davantage de risques thermiques et convient principalement aux réparations ponctuelles ou aux usages amateurs
- Équipement semi-automatique: il utilise des profils thermiques programmables reproduisant la courbe de refusion d'usine, un système automatisé de préhension sous vide et un alignement optique par prisme superposant les billes du BGA et l'empreinte du PCB. Cette solution constitue la norme chez les prestataires EMS et garantit des réparations reproductibles avec un rendement supérieur

Figure: comparaison entre un équipement manuel à air chaud et une station semi-automatique professionnelle équipée d'un alignement optique.
Coût et durée habituels d'un rebillage BGA
Le coût dépend du pas du composant, de son nombre de connexions et du volume de PCB à traiter. Le rebillage d'un FPGA complexe peut coûter entre 50 et plus de 200 $ dans un atelier spécialisé, sans compter le diagnostic initial.
Un technicien expérimenté consacre généralement entre 1 et 2 heures à chaque composant, en tenant compte du profil thermique progressif, du refroidissement et du nettoyage minutieux.
Rebillage ou remplacement du composant BGA?
Quand le rebillage est-il pertinent?
Le rebillage est économiquement et techniquement pertinent dans les situations suivantes:
- Composant coûteux: le CPU, GPU ou FPGA personnalisé est nettement plus cher que la main-d'oeuvre nécessaire au rebillage
- Composant obsolète: le circuit intégré n'est plus fabriqué et la réparation d'un ancien système exige la récupération d'un composant sur une carte donneuse
- Défaut d'assemblage identifié: la défaillance est uniquement mécanique, comme une soudure froide ou un pont provenant d'une mauvaise refusion initiale, tandis que la puce en silicium reste entièrement fonctionnelle
Quand faut-il remplacer complètement le composant?
Le remplacement complet constitue la solution la plus adaptée dans les situations suivantes:
- Composant peu coûteux: si le circuit intégré coûte 20 $, consacrer 100 $ à sa reprise n'est pas rentable. Un composant neuf garantit une intégrité mécanique et électrique complète
- Dommages internes probables: le rebillage ne peut pas réparer une puce endommagée par une surtension, une décharge électrostatique (ESD) ou un effet de popcorning lié à l'humidité
- Pads arrachés sur le composant: si les pads du substrat ont été arrachés pendant le dessoudage, le composant est définitivement inutilisable

Comparaison des taux de réussite
Avec un opérateur expérimenté et une station semi-automatique, le rebillage BGA peut atteindre un taux de réussite compris entre 80% et 90%. L'installation d'un composant neuf sur un PCB correctement préparé offre un taux proche de 99%. Pour les applications critiques, le remplacement reste donc l'option la moins risquée lorsque le composant est disponible.
Risques courants du rebillage BGA et prévention
Le rebillage permet de récupérer des composants, mais présente plusieurs risques qui doivent être maîtrisés.
Dommages thermiques
Chaque exposition à la température de refusion accélère le vieillissement de la puce en silicium. Le nombre de cycles thermiques supporté par un composant est limité avant la défaillance de ses connexions internes.
Un profil thermique précis est indispensable pour éviter toute surchauffe.
Décollement des pads
Pendant le nettoyage, une pression excessive du fer à souder ou une température trop élevée peut arracher les pads en cuivre du substrat fragile. Un composant dont un pad est décollé devient généralement inutilisable.
Popcorning et sensibilité à l'humidité
Les circuits encapsulés dans du plastique absorbent l'humidité présente dans l'air. Lorsqu'un composant humide est chauffé rapidement, l'eau se transforme en vapeur, se dilate et fissure le boîtier. Ce phénomène est appelé popcorning.
Prévention: la norme IPC/JEDEC J-STD-033 doit être rigoureusement respectée. Les composants doivent être étuvés, par exemple pendant 24 heures à 125 °C, afin d'éliminer l'humidité avant toute reprise.

Figure: effet de popcorning provoqué par la dilatation de l'humidité emprisonnée dans un boîtier BGA pendant la refusion.
Bonnes pratiques d'assemblage BGA chez JLCPCB
Le rebillage est une mesure corrective destinée à résoudre un problème déjà survenu. En fabrication, l'objectif consiste à prévenir ces défauts dès le premier assemblage. Le choix du prestataire PCBA devient donc une décision stratégique.
JLCPCB applique plusieurs mesures industrielles pour garantir la fiabilité des BGA dès l'assemblage initial:
1. Pochoirs électropolis haute précision: les pochoirs PCB dotés d'un nanorevêtement assurent un transfert propre et régulier de la pâte à braser. Chaque pad BGA reçoit ainsi le volume nécessaire, ce qui évite les joints insuffisamment alimentés susceptibles de se rompre.
2. Inspection optique automatisée (AOI) et rayons X 3D: une inspection visuelle standard ne peut pas contrôler les connexions situées sous un BGA. JLCPCB utilise une inspection en ligne par rayons X afin de détecter les vides, les ponts et les défauts d'alignement avant la sortie du PCB de l'usine.
3. Profil de refusion maîtrisé: les fours de refusion multizones permettent de régler précisément le palier thermique et la température de pointe en fonction de la masse thermique du PCB. Ce procédé réduit les contraintes et favorise la formation d'une couche IMC optimale.
Questions fréquentes sur le rebillage BGA
Q1: peut-on rebiller un BGA avec un décapeur thermique et un fer à souder?
L'opération est techniquement possible, mais fortement déconseillée pour obtenir un résultat professionnel. Un décapeur thermique ne permet pas de contrôler précisément la température et le débit d'air. Il risque de surchauffer la puce, de déformer le PCB ou de déplacer les billes. Une station de reprise à air chaud équipée d'un préchauffage constitue le minimum nécessaire pour réaliser un rebillage fiable.
Q2: quelle est la durée de vie d'un BGA rebillé?
Un rebillage correctement réalisé peut offrir une durée de vie comparable à celle d'un composant neuf. Celle-ci dépend toutefois fortement du nettoyage. Des résidus de flux emprisonnés sous les billes peuvent devenir corrosifs ou provoquer une croissance dendritique par électromigration, entraînant une défaillance plusieurs mois plus tard. Un nettoyage ultrasonique approfondi ou l'utilisation d'un flux "no-clean" est indispensable.
Q3: combien de fois un même BGA peut-il être rebillé?
Il n'existe pas de règle absolue, mais le consensus du secteur recommande de ne pas dépasser trois rebillages. Chaque cycle de refusion sollicite la puce en silicium et les matériaux du substrat. Une exposition thermique excessive augmente les risques de délamination interne ou de rupture des connexions, qui ne peuvent pas être réparés.
Q4: faut-il utiliser de la pâte à braser ou des billes pour le rebillage?
L'utilisation de billes de soudure constitue la méthode de référence et garantit une meilleure régularité. Le rebillage à la pâte, qui consiste à étaler celle-ci sur un pochoir, est plus rapide mais davantage exposé aux défauts. Le dégazage du flux peut créer des vides à l'intérieur des nouveaux plots. Les billes solides assurent une densité métallique complète et une hauteur uniforme sur toute la matrice.
Q5: pourquoi certains ingénieurs remplacent-ils les billes sans plomb d'un composant neuf par des billes plombées?
Cette pratique concerne principalement les secteurs à haute fiabilité, comme l'avionique ou les systèmes d'exploration sous-marine. L'alliage sans plomb SAC305 est plus cassant et nécessite une température de traitement supérieure. L'alliage plombé Sn63Pb37 est plus souple et plus ductile, ce qui lui permet de mieux absorber les chocs et les vibrations. Certains ingénieurs remplacent donc les billes sans plomb par des billes plombées afin d'améliorer la fiabilité mécanique dans les environnements difficiles.
Q6: peut-on effectuer un rebillage BGA chez soi?
Le rebillage BGA exige des compétences et des équipements industriels spécialisés. Il ne convient donc pas à une réparation domestique. Une tentative réalisée sans équipement adapté provoque généralement des dommages irréversibles.
Conclusion
Le rebillage BGA est une opération complexe située à la croisée de la métallurgie, de la physique et de la précision manuelle. Il représente une compétence essentielle pour les techniciens et les ingénieurs chargés de récupérer des composants coûteux ou de réparer du matériel ancien. Il présente néanmoins des risques importants, notamment la surchauffe et l'arrachement des pads.
Comprendre les principales causes de défaillance des BGA, comme la fatigue thermique, l'oxydation et les défauts de fabrication, aide les ingénieurs à concevoir des circuits plus robustes. Le joint le plus fiable reste toutefois celui qui est correctement formé dès le premier assemblage. Le choix d'un fabricant expérimenté et l'application de règles de conception rigoureuses contribuent directement à la longévité des systèmes embarqués.
Continuez à apprendre
Guide ultime du flux de soudure: tout savoir avant de souder un PCB
Le brasage est indispensable à la fabrication de presque tous les appareils électroniques. Cependant, l'ajout de soudure ne suffit pas à obtenir un joint solide, propre et fiable sur le plan métallurgique. C'est là que le flux de soudure joue un rôle essentiel. Que vous soyez ingénieur, technicien professionnel ou amateur, bien comprendre le flux de soudure vous permettra d'améliorer la qualité et la fiabilité de votre travail. Cet article présente en détail le flux de soudure: sa définition, son fonc......
Joint de soudure froide: guide technique complet sur les causes, la détection et la prévention
Les joints de soudure froide figurent parmi les défauts de brasage les plus courants et les plus dangereux dans l'assemblage PCB. Ils paraissent souvent inoffensifs, mais peuvent provoquer des défaillances intermittentes, des hausses inattendues de résistance et des retours de produits longtemps après la réussite des premiers tests. Dans les environnements soumis aux vibrations ou aux contraintes thermiques, un seul joint froid peut entraîner la panne d'un système entier. Ce guide explique ce qu'est u......
Outils de brasage SMD indispensables: guide complet du débutant au professionnel
Les composants montés en surface (SMD) sont indispensables dans les appareils électroniques modernes, notamment les smartphones, les tablettes et les systèmes IoT. Contrairement aux anciennes méthodes traversantes, dans lesquelles les composants étaient insérés dans des trous percés dans le PCB, le brasage manuel des composants SMD peut être difficile, en particulier pour les débutants. Les dimensions extrêmement réduites et les faibles espacements sur les PCB modernes exigent une grande précision. La......
Montage en surface ou traversant: comparaison technique complète pour les ingénieurs PCB
Si vous avez déjà ouvert un appareil électronique ancien, comme une vieille radio à tubes ou un amplificateur classique, vous avez probablement remarqué une multitude de composants dotés de longues broches traversant le PCB et solidement soudées sur la face opposée. Il s'agit de la technologie traversante (THT), qui a constitué la base de l'électronique pendant plusieurs décennies. Observez maintenant l'intérieur d'un smartphone moderne ou d'un système embarqué haute vitesse. Vous y trouverez une fort......
Types de boîtiers de circuits intégrés: guide pratique pour concepteurs PCB
Entrez dans n'importe quel laboratoire d'électronique et vous entendrez toujours la même question: "Quel boîtier de circuit intégré dois-je utiliser ici?" La question paraît simple, mais la réponse détermine simultanément l'empreinte PCB, la marge thermique, le procédé d'assemblage, la possibilité de retouche et la fiabilité sur le terrain. Ce guide présente les principaux types de boîtiers de circuits intégrés utilisés dans la conception de PCB moderne. Il explique clairement leurs différences afin d......
Conception des pastilles de soudure: normes IPC, choix DFM et fiabilité des joints
Dans la conception électronique moderne, les ingénieurs consacrent l'essentiel de leur temps au domaine numérique: perfectionnement des schémas, simulation de la logique et développement du firmware. Pourtant, toute cette précision numérique peut être compromise par une défaillance physique microscopique: le joint de soudure. Le facteur le plus déterminant pour garantir la fiabilité d'un joint n'est ni le composant ni la pâte à souder, mais la modeste pastille de soudure en cuivre, souvent négligée. L......