This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Wie man beim Löten von Durchsteckkomponenten Lötdraht verwendet: Best Practices

Ursprünglich veröffentlicht Sep 11, 2026, aktualisiert Sep 11, 2026

6 min

Inhaltsverzeichnis
  • Schritt für Schritt: Wie man Löflussmittel für das Durchstecklöten verwendet
  • Tipps für Löflussmittel beim Durchstecklöten
  • Fazit

Durchstecklöten wird oft mit Flussmittelseele-Lot durchgeführt, aber sich allein auf die Seele zu verlassen, reicht selten für gleichbleibend hochwertige Lötstellen aus. Oxidierte Anschlüsse, dicke Kupferhülsen und große Masseflächen erfordern alle eine bessere Flussmittelkontrolle, um eine ordnungsgemäße Benetzung und vollständige Hülsenfüllung zu gewährleisten.

Dieser Leitfaden erklärt, wie man Löflussmittel für das Durchstecklöten unter realen Bedingungen verwendet – von der Auswahl von Flüssigflussmittel-Stiften bis hin zum Umgang mit schwierigen Masseverbindungen.

Bevor wir den schrittweisen Prozess durchgehen, beantworten wir zunächst die häufigsten praktischen Fragen, die Techniker beim Löten von THT-Bauteilen stellen.

F1: Benötige ich zusätzliches Flussmittel, wenn ich Flussmittelseele-Lot verwende?

Technisch gesehen nein – praktisch gesehen ja. Während das Flussmittel im Lotdrahtkern für saubere, neue Bauteile ausreichend ist, reicht es oft nicht für oxidierte Altteile oder dicke Stromflächen aus. Das Hinzufügen von externem Flussmittel stellt sicher, dass die Benetzung beginnt, bevor das Lot schmilzt, was eine bessere Verbindung garantiert.

F2: Flüssigkeitsstift oder Gel-Flussmittel: Was ist am besten für Durchsteckmontage geeignet?

Flüssigflussmittel-Stifte sind für THT überlegen. Die niedrige Viskosität ermöglicht es dem Flussmittel, schnell das plattierte Loch hinunterzuziehen (Kapillarwirkung) und die gesamten Hülsenwände zu beschichten. Gel-Flussmittel neigt dazu, obenauf zu bleiben und möglicherweise nicht tief genug einzudringen, bevor es aktiviert wird.

F3: Wie hilft Flussmittel bei der „Hülsenfüllung"?

IPC-Standards erfordern eine vertikale Füllung (Lot auf der Oberseite der Platine sichtbar). Flussmittel reduziert die Oberflächenspannung im Inneren der Hülse und ermöglicht es dem Lot, gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Ohne zusätzliches Flussmittel kann das Lot auf halber Höhe stehen bleiben, was zu einer schwachen mechanischen Verbindung führt.

F4: Kann Flussmittel beim Entlöten von Durchsteckbauteilen helfen?

Ja. Alte Lötstellen sind oft stark oxidiert und übertragen Wärme nicht effizient, was das Entlöten schwierig macht. Das Auftragen von frischem flüssigem Flussmittel auf eine alte Lötstelle wirkt als Wärmeübertragungsmedium, hilft dem Kolben, das Lot schneller zu schmelzen, und schützt das Pad davor, sich aufgrund übermäßiger thermischer Belastung abzulösen.

F5: Was, wenn meine Durchsteckbauteile alt und oxidiert sind?

Wenn Sie mit „New Old Stock" (NOS) oder geborgenen Teilen arbeiten, kann Standard-Flussmittelseele-Lot möglicherweise die Anschlüsse nicht benetzen. Verwenden Sie in diesem Fall ein aktiveres Flussmittel wie Rosin Activated (RA) oder schleifen Sie die Anschlüsse vor dem Löten vorsichtig mit einem Glasfaserradierer ab, um frisches Metall freizulegen.

F6: Hilft Flussmittel bei Masseflächen?

Absolut. Das Löten eines Beins, das mit einer großen Massefläche verbunden ist, erfordert erhebliche Wärme. Flussmittel verhindert, dass die Lötstelle während der verlängerten Heizzeit oxidiert, die erforderlich ist, um die Kupferfläche auf Temperatur zu bringen, und gewährleistet eine solide Verbindung statt einer kalten, trockenen Lötstelle.

Schritt für Schritt: Wie man Löflussmittel für das Durchstecklöten verwendet

1. Gezielte Anwendung: Verwenden Sie einen Flussmittelstift oder einen feinen Pinsel, um eine lokale Menge Flussmittel auf den Ring (das Kupferpad um das Loch) und den Bauteilanschluss aufzutragen. Sie müssen den Bereich nicht fluten; eine einfache Beschichtung stellt sicher, dass das Flussmittel sofort aktiviert wird, wenn sich der Anschluss erwärmt, um die Hülsenwände zu reinigen.

2. Eine Wärmebrücke schaffen: Verwenden Sie einen Flussmittelstift oder einen feinen Pinsel, um eine lokale Menge Flussmittel auf den Ring (das Kupferpad um das Loch) und den Bauteilanschluss aufzutragen. Sie müssen den Bereich nicht fluten; eine einfache Beschichtung stellt sicher, dass das Flussmittel sofort aktiviert wird, wenn sich der Anschluss erwärmt, um die Hülsenwände zu reinigen.

3. Zuführen für Kapillarwirkung: Führen Sie den Lotdraht in die Lötstelle ein, idealerweise auf der dem Lötkolbenspitze gegenüberliegenden Seite. Schmelzen Sie das Lot nicht auf der Spitze selbst. Durch das Zuführen in die Lötstelle zwingen Sie die geschmolzene Legierung, dem aktivierten Flussmittel in die plattierte Hülse hinunterzufolgen (vertikale Füllung), wodurch ein robuster mechanischer Niet entsteht.

flux helps solder wick down the barrel of a through-hole component

Abbildung: Zeigt, wie Flussmittel dem Lot hilft, die Hülse eines Durchsteckbauteils hinunterzuziehen.

Tipps für Löflussmittel beim Durchstecklöten

1. Vermeiden Sie Fassungskontamination: Seien Sie beim Löten von Fassungen (DIP, ZIF) mit flüssigem Flussmittel äußerst vorsichtig. Die Kapillarwirkung kann das Flussmittel in die Federkontakte ziehen, sie isolieren und die Fassung ruinieren. Tragen Sie Flussmittel sparsam nur auf der Lötseite auf.

2. Behebung von „Eiszapfen" (Lotfahnen): Wenn Sie den Kolben wegziehen und eine Lotspitze (einen Eiszapfen) hinterlassen, deutet dies darauf hin, dass das Flussmittel verbrannt ist. Geben Sie einen Tropfen frisches Flussmittel auf den Eiszapfen und berühren Sie ihn mit einem sauberen Kolben. Das Flussmittel bricht die Oberflächenspannung und bewirkt, dass das Lot in einen glatten Kegel zurückschnappt.

3. Umgang mit Masseflächen: Flussmittel ist für Masseanschlüsse unerlässlich. Da Masseflächen als massive Kühlkörper wirken, müssen Sie den Kolben länger auf der Lötstelle halten. Ohne zusätzliches Flussmittel würde diese verlängerte Heizzeit das Pad oxidieren, bevor das Lot schmilzt. Eine großzügige Schicht Flussmittel schützt das Kupfer während dieser „Vorheizphase".

Fazit

Die korrekte Verwendung von Löflussmittel ist eine der effektivsten Möglichkeiten, die Qualität des Durchstecklötens zu verbessern. Während Flussmittelseele-Lot für saubere, einfache Lötstellen funktioniert, wird zusätzliches externes Flussmittel unerlässlich, wenn man mit oxidierten Bauteilen, dicken Hülsen oder wärmeableitenden Masseflächen zu tun hat. Die richtige Flussmittelanwendung verbessert die Benetzung, ermöglicht eine vollständige vertikale Hülsenfüllung und reduziert das Risiko von kalten Lötstellen und abgelösten Pads.

Durch präzises Auftragen von Flussmittel, Zuführen von Lot in die Lötstelle statt auf die Spitze und Auffrischen des Flussmittels während verlängerter Erwärmung können Sie mechanisch starke, IPC-konforme Durchstecklötstellen mit weitaus größerer Konsistenz und Zuverlässigkeit erzielen.