This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Verständnis von DRC-Tests im PCB-Design

Ursprünglich veröffentlicht Apr 24, 2026, aktualisiert Apr 24, 2026

6 min

Inhaltsverzeichnis
  • Was ist DRC-Testing?
  • Warum ist DRC-Testing wichtig?
  • Kernkomponenten des DRC-Tests
  • DRC-Testprozess im PCB-Design
  • Vorteile des DRC-Tests
  • DRC- vs. ERC-Testing
  • Häufige DRC-Verstöße und ihre Vermeidung
  • Best Practices für DRC-Tests
  • Fazit

Design-Rule-Checking (DRC) muss während der gesamten Konstruktion und Produktion von Leiterplatten (PCBs) eingesetzt werden. Die Prüfung auf Einhaltung der Designregeln und Randbedingungen (DRC) hilft, Probleme zu vermeiden, die während der Fertigung oder im späteren Betrieb auftreten könnten. Ein gutes DRC stellt sicher, dass das Design zuverlässig ist, Fehler reduziert und die Anforderungen des Herstellers erfüllt – selbst dann, wenn Leiterplatten in der modernen Elektronik immer komplexer werden. In diesem Artikel erfahren Sie, warum DRC-Tests im PCB-Design wichtig sind, aus welchen Hauptbestandteilen sie bestehen, wie sie ablaufen und welche Best Practices es gibt.

Was ist DRC-Testing?

Altium-Design-Übersicht mit allen Warnungen und Verstößen in einem Design-Rule-Verification-Report.

Design Rule Checking (DRC) ist ein Verfahren zur Prüfung von PCB-Designs, das sicherstellt, dass alle Layouts vorab definierten Regeln und Grenzwerten entsprechen. Diese Regeln basieren auf Fertigungsprozessgrenzen, Bauteilabständen und Leiterbahnbreiten. Ziel des DRC-Tests ist es, Fehler im Design aufzudecken und zu beheben, die später zu Produktionsproblemen oder Ausfällen führen könnten.

Der PCB-Entwickler oder -Hersteller legt einen umfassenden Satz an Designregeln fest, gegen die das Layout geprüft wird. Diese Regeln garantieren, dass alle Elemente – Leiterbahnen, Vias und Pads – korrekt positioniert und abgeständet sind, sodass der Produktionsprozess reibungslos verläuft. DRC-Tests sparen Zeit, Geld und Aufwand, indem sie Designfehler frühzeitig erkennen und Nacharbeit vermeiden.

Warum ist DRC-Testing wichtig?

DRC-Testing ist aus mehreren Gründen essenziell: Erstens stellt es sicher, dass das PCB-Design tatsächlich herstellbar ist. Passt ein Layout nicht zu den Möglichkeiten des Herstellers, drohen Produktionsausfälle, Materialverschwendung und erhöhte Kosten. Zweitens trägt DRC dazu bei, die langfristige Funktionstüchtigkeit der Leiterplatze sicherzustellen. Indem mögliche elektrische oder mechanische Probleme bereits während der Konstruktionsphase erkannt werden, lassen sich Ausfälle im späteren Betrieb vermeiden.

In der Elektronikbranche, in der Geräte immer kleiner und komplexer werden, ist die Einhaltung von Designregeln wichtiger denn je. DRC-Testing ist daher ein Schlüsselfaktor für die höchste Qualität und Zuverlässigkeit von Leiterplatten.

Kernkomponenten des DRC-Tests

Die Bewertung von PCB-Designs umfasst verschiedene zentrale Komponenten des DRC-Tests. Diese sichern die Einhaltung von Regeln und Grenzwerten.

Clearance-Checks: Prüfen die Abstände zwischen Leiterbahnen, Pads, Vias und Kupferebenen. Zu geringe Abstände können Kurzschlüsse oder Signalstörungen verursachen.

Leiterbreiten-Prüfung: Die Breite der Leiterbahnen muss zum zu übertragenden Strom passen. Zu schmale Bahnen überhitzen, zu breite belegen unnötig Platz.

Bauteilabstands-Checks: DRC überprüft den minimalen Abstand zwischen Komponenten, um Montage- und Lötprobleme zu vermeiden.

Layer-Stackup-Checks: Bei mehrlagigen PCBs stellt DRC sicher, dass die Schichtanordnung – z. B. Power- und Ground-Ebenen – den Regeln für Signaldurchgriff und Isolation folgt.

Via-Checks: Vias verbinden die einzelnen Lagen. DRC prüft deren Größe und Position, um Fertigungsprobleme zu verhindern.

Electrical Rule Checks: Teil des DRC-Tests ist die ERC, die Spannungsversorgung, Signalrouting und Pegel prüft, damit die Schaltung korrekt arbeitet.

DRC-Testprozess im PCB-Design

Alt Text: A PCB design layout with highlighted design rule violations, including shorts, spacing violations, and clearance issues. These errors can lead to manufacturing defects and functional problems in the final product.

Im PCB-Design läuft der DRC-Test in mehreren Schritten ab. Jeder Schritt ist entscheidend für Genauigkeit und Fertigbarkeit.

Designregeln definieren: Zuerst werden die Regeln festgelegt – angepasst an Designanforderungen und Fertigungsgrenzen des PCB-Herstellers (z. B. Leiterbahnbreite, Bauteilabstand, Schichtaufbau).

DRC-Test ausführen: Nach Festlegung der Regeln startet man den Test mit spezieller Software. Verstöße werden markiert und gemeldet.

Verstöße analysieren: Jeder gemeldete Verstoß wird auf Schweregrad und Notwendigkeit einer Korrektur geprüft.

Verstöße beheben: Das Layout wird angepasst: Leiterbahnen verbreitert, Bauteile verschoben oder Layer-Stack verändert.

Test wiederholen: Nach jeder Korrektur läuft der Test erneut – so lange, bis keine Verstöße mehr auftreten.

Finale Freigabe: Besteht das Design alle Tests, erfolgt die Freigabe zur Produktion. Damit wird bestätigt, dass alle Regeln und Randbedingungen erfüllt sind.

Vorteile des DRC-Tests

DRC-Tests bieten wesentliche Vorteile im PCB-Design:

Frühe Fehlererkennung: Verstöße werden früh erkannt – das reduziert teure Nacharbeit und minimiert Ausfallrisiken.

Höhere Produktzuverlässigkeit: DRC gewährleistet, dass das Design Fertigungs- und Industriestandards erfüllt und dadurch zuverlässiger wird.

Kostenersparnis: Fehler vor der Produktion zu beheben spart Material und vermeidet aufwendige Nacharbeit.

Effizienteres Design: Automatisierte DRC-Tests beschleunigen den Konstruktionsprozess und ersetzen zeitaufwändige Handprüfungen.

DRC- vs. ERC-Testing

Während DRC die physikalischen und strukturellen Aspekte des PCB-Designs prüft, überprüft Electrical Rule Checking (ERC) die elektrische Funktionsweise. ERC deckt fehlende Versorgungsanschlüsse, unzulässige Spannungs- oder Stromwerte sowie fehlerhafte Verbindungen auf.

Der wesentliche Unterschied: DRC konzentriert sich auf die geometrische Fertigbarkeit, ERC auf die elektrische Funktion. Beide Tests ergänzen sich und sind für ein fehlerfreies PCB unerlässlich.

Häufige DRC-Verstöße und ihre Vermeidung

Kennen Sie die häufigsten Verstöße, können Sie sie gezielt vermeiden:

Zu geringer Leiterbahnabstand: Oft fehlt der Mindestabstand zwischen Bahnen. Halten Sie sich deshalb immer an die Herstellerangaben.

Falsche Via-Größen: Zu kleine oder falsch platzierte Vias verursachen Fertigungsfehler. Prüfen Sie die Via-Spezifikationen Ihres Herstellers.

Überlappende Bauteile: Zu dicht beieinanderstehende Komponenten erschweren die Bestückung und das Löten. Achten Sie auf ausreichende Montageabstände.

Unterschreitung von Clearance-Werten: Sorgen Sie für ausreichende Abstände zwischen Leiterbahnen, Pads und Kupferebenen, um Kurzschlüsse und Übersprechen zu verhindern.

Best Practices für DRC-Tests

Diese Best Practices sichern einen effizienten DRC-Test und ein optimales Design:

Klare Designregeln definieren: Legen Sie präzise Regeln fest, die exakt zu den Fähigkeiten Ihres Herstellers passen.

DRC-Tests regelmäßig ausführen: Testen Sie nicht erst am Ende. Regelmäßige Checks während der Konstruktion verhindern spätere Überraschungen.

Professionelle DRC-Software nutzen: Investieren Sie in leistungsfähige DRC-Tools, die Verstöße automatisch erkennen und Lösungsvorschläge unterbreiten.

Verstöße sorgfältig prüfen: Nicht jede Warnung erfordert eine Korrektur, aber jede muss auf potenzielle Auswirkungen hin analysiert werden.

Mit dem Hersteller kooperieren: Arbeiten Sie eng mit Ihrem PCB-Hersteller zusammen, damit Ihr Design stets innerhalb seiner Möglichkeiten bleibt.

Accelerate Your PCB Projects with JLCPCB

Fazit

Design-Rule-Checking (DRC) ist ein unverzichtbarer Schritt im PCB-Design, der Fertigbarkeit sicherstellt und robuste, leistungsfähige Leiterplatten ermöglicht. Durch konsequente Einhaltung der Designregeln und gründliche DRC-Tests vermeiden Designer teure Fehler, reduzieren Ausfallrisiken und steigern die Lebensdauer ihrer Produkte. Auch wenn sich die PCB-Technologie weiterentwickelt, bleibt DRC-Testing ein essentieller Bestandteil moderner Elektronikentwicklung.

DRC-Testing ist unerlässlich, um Leiterplatten zu entwickeln, die den rasanten Fortschritten der Elektronikbranche standhalten. Mit leistungsfähigen Testtools und bewährten Methoden liefern PCB-Designer langlebige, zuverlässige und effiziente Lösungen für nahezu jeden Anwendungsbereich.

JLCPCB PCB Get Started