This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Tipps zum PCB-Layout für die Stromverteilung

Ursprünglich veröffentlicht Jan 27, 2026, aktualisiert Jan 27, 2026

5 min

Im komplexen Bereich des PCB-Designs ist Power Routing der unsichtbare Held, der den Strom trägt, der die Schaltungen zum Leben erweckt. Während Signalleitungen viel Aufmerksamkeit für Impedanzanpassung und Rauschkontrolle erhalten, übernehmen Strombahnen stillschweigend die Verantwortung, den Strom zu liefern, ohne sich selbst oder die versorgten Bauteile zu überhitzen.

Doch wie breit sollten diese Leiterbahnen sein? Hier kommt die Beziehung zwischen Leiterbahnbreite und Stromtragfähigkeit ins Spiel. Wer denkt, 0,1 mm breite Leiterbahnen reichen für 10 A, entwirft im Grunde eine PCB-förmige Sicherung. Für mehr Informationen zu PCBs siehe unseren ultimativen Leitfaden zur PCB-Herstellung.

Warum die Leiterbahnbreite beim Power Routing wichtig ist

Power Routing bedeutet, Strom effizient zu liefern und gleichzeitig Wärme, Spannungsabfall und Signalintegrität zu managen. Wird die Leiterbahnbreite falsch gewählt, lädt man im Grunde Hitzeaufbau, Spannungsabfall oder im Extremfall Leiterbahnschmelze ein. Ja, geschmolzene Leiterbahnen sehen in Sci-Fi-Filmen cool aus, in der Realität sind sie ein Design-Desaster.

power routing

Die IPC hat Standards entwickelt, die Methoden zur Berechnung und Prüfung des Temperaturanstiegs in Leiterbahnen bei bestimmten Eingangsstromen definieren. Diese Standards sind IPC-2221 und IPC-2152. Sie enthalten umfangreiche Informationen, doch die meisten Designer haben keine Zeit, alle Daten zu durchforsten, um Tabellen für Leiterbahnbreite versus Strom zu erstellen.

Was ist der Widerstand einer Leiterbahn?

Jeder Stoff besitzt einen bestimmten Widerstand gegen Stromfluss. In der PCB-Herstellung wird häufig Kupfer als Leiter verwendet, doch auch Kupfer verursacht Widerstand – das ist der Leiterbahnwiderstand.

resistance of a track

Der Widerstand einer Leiterbahn, gemessen in Ohm, gibt an, wie stark der Stromfluss behindert wird. Der Widerstand hängt von Dicke, Breite und Länge der Leiterbahn ab und muss niedrig sein, um effizienten Stromfluss zu gewährleisten. Hoher Widerstand führt zu Leistungsverlust, Überhitzung und verringerter Leitfähigkeit.

Zur Minimierung von Widerstand können Designer:

  • die Leiterbahnbreite erhöhen,
  • dickere Kupferschichten verwenden,
  • oder die Kupferfläche vergrößern.

Diese Methoden verbessern die Wärmeableitung und PCB-Leistung, insbesondere bei dicken Kupferdesigns.

Faktoren, die die Stromtragfähigkeit beeinflussen

Wenn eine einlagige Leiterbahn den benötigten Strom nicht tragen kann, kann die Leiterbahn über mehrere Lagen verteilt werden (via stitching), um die Stromtragfähigkeit zu erhöhen.

Kupferdicke:

  • 1 oz/ft² (35 µm): Standard für die meisten PCBs
  • 2 oz/ft² (70 µm): Für höhere Ströme
  • 3 oz/ft² oder mehr: Für stromintensive Designs

Umgebungs- und Betriebstemperatur:

Höhere Temperaturen reduzieren die Stromtragfähigkeit. Berücksichtigen Sie sowohl Umgebungstemperatur als auch Hitze von Bauteilen.

Leiterbahnlänge:

Längere Leiterbahnen erzeugen höheren Widerstand, mehr Wärme und Spannungsabfall. Halten Sie Power-Tracks so kurz wie möglich.

Für Hochstromanwendungen (z. B. Elektroautos, Wechselrichter) über 100 A sind herkömmliche Kupferleiter oft unzureichend. In solchen Fällen werden Kupferbusbars verwendet, die dicker sind und hohe Ströme ohne Überhitzung tragen.

Berechnung der Leiterbahnbreite für Stromtragfähigkeit

Online-Rechner oder PCB-Design-Software können helfen, Leiterbahntemperatur, Maximalstrom, Widerstand, Spannungsabfall und Leistungsverlust zu bestimmen.

track current calculator

Use online trace width calculators or tools in PCB design software. Why memorize math when you can outsource it to a calculator?

7 Tipps zur Optimierung von Power Routing in PCBs

Viele Faktoren beeinflussen die Leiterbahncharakteristika in der Welt der Leiterplatten. Befolgen Sie daher bei der Leiterbahnplanung Ihrer nächsten Leiterplatte unbedingt die bewährten Verfahren, um ein Gleichgewicht zwischen den Herstellungskosten der Leiterplatte, der Schaltungsdichte und der Gesamtleistung zu finden.

Power routing in PCB

  1. Ausreichende Leiterbahnbreite planen: Beispiel: Bei 2 A auf 1 oz Kupfer, ca. 1 mm Leiterbahnbreite (40 mils) für Außenlagen.
  2. Breitere Leiterbahnen bei höheren Strömen: Reduziert Widerstand, erhöht Stromtragfähigkeit und minimiert Spannungsabfall.
  3. Verwendung von Power-Planes: Große Kupferflächen verteilen Strom effizient. Für Designs mit hohem Stromverbrauch dedizierte Power- und Ground-Planes nutzen.
  4. Thermomanagement: Hitzeableitung kritisch – thermische Reliefs oder Vias einsetzen, dickere Kupferschichten für bessere Wärmeleitung.
  5. Spannungsabfall minimieren: Leiterbahnen kurz, breit und direkt halten, um Widerstand zu reduzieren.
  6. Scharfe Ecken vermeiden: 45°- oder abgerundete Leiterbahnbögen verwenden, um Hotspots und Induktivität zu reduzieren.
  7. Parallele Leiterbahnen für hohe Ströme: Last auf parallele Leiterbahnen oder Lagen verteilen. Mehrere Vias empfohlen; Strombegrenzung pro Via ca. 500 mA.

Wenn Sie ein Angebot für Ihre nächste Leiterplattenanwendung suchen, wenden Sie sich an unser Expertenteam, das Ihnen dabei hilft, genau das zu finden, was Sie brauchen, und das zum richtigen Preis. Wir sind auf die Herstellung und Bestückung von Leiterplatten spezialisiert, die komplexen Designs entsprechen, die von herkömmlichen Leiterplattenherstellern nicht gefertigt oder bestückt werden können.

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

1. Thermale Effekte ignorieren: Dünne Innenlagen für Hochstrompfade verwenden? Lieber breitere Leiterbahnen oder thermische Vias auf Top-/Bottom-Layer.

pcb heat profile

2. Überfüllte Layouts: Power-Traces nicht durch überfüllte Bereiche routen – früh planen, Power-Pfade priorisiere

3. Nur Außenlagen verwenden: Strom auf Außenlagen überlasten? Besser über mehrere Lagen verteilen, Hauptstrom über Kernlagen, Signale auf andere Lagen.

Warum Lötstoppmaske entfernen?

exposed copper tracks

Das Entfernen der Lötmaske erhöht die Stromtragfähigkeit, da das Kupfer freiliegt und ggf. durch zusätzliches Lot verdickt werden kann. So kann die Leiterbahn mehr Strom tragen, ohne ihre Breite zu erhöhen.

Fazit

Power Routing bedeutet nicht nur, Bauteile zu verbinden, sondern Ströme zu managen, Wärme zu minimieren und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

  • Leiterbahnbreite und Kupferdicke entscheidend für Stromtragfähigkeit (Standards: IPC-2152 & IPC-2221)
  • Lage der Leiterbahn (Innen-/Außenlage) beeinflusst Wärmeableitung
  • Kupferdicke in oz/ft² = direktes Maß für notwendige Leiterbahndicke

Merke: Etwas mehr Planung in der Designphase erspart geschmolzene Leiterbahnen und zerstörte Bauteile. Also: breit planen, kühl bleiben, Fehler vermeiden!