This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Wie man fein gerasterte ICs mit Flussmittel schleppt (Schritt für Schritt)

Ursprünglich veröffentlicht Sep 11, 2026, aktualisiert Sep 11, 2026

6 min

Inhaltsverzeichnis
  • Schritt für Schritt: Wie man Löflussmittel für feinrassige & Drag-Lötungen aufträgt
  • Flussmittel-Tipps für das Drag-Löten von feinrassigen ICs
  • Fazit

Die korrekte Verwendung von Flussmittel ist entscheidend für das Drag-Löten von feinrassigen ICs. Dieser Leitfaden behandelt wichtige Tipps, häufige Fragen und Schritt-für-Schritt-Techniken, um Brücken zu verhindern und starke, zuverlässige Lötstellen zu gewährleisten.

Bevor wir in den Schritt-für-Schritt-Prozess einsteigen, beantworten wir die häufigsten praktischen Fragen, die bei der Verwendung von Löflussmittel für das Drag-Löten von feinrassigen ICs gestellt werden.

F1: Warum erfordert das Drag-Löten mehr Flussmittel?

Das Drag-Löten nutzt die Oberflächenspannung, um das Lot vom Lötstopplack abzulösen und auf die Pins zu ziehen. Flussmittel reduziert die Oberflächenspannung des Lots erheblich, sodass es dazu neigt, an den metallischen Pins zu haften, anstatt über den nichtmetallischen Lötstopplack zu brücken.

F2: Flussmittelstift vs. Pinsel für das Drag-Löten

Ein Pinsel oder eine Gelspritze ist hier überlegen. Sie benötigen eine großzügige, viskose Flussmittelschicht, die an Ort und Stelle bleibt, während Sie die Lötspitze über mehrere Pins ziehen. Ein Stift trägt oft eine zu dünne Schicht auf, die zu schnell verdampft.

F3: Wo sollte Flussmittel für feinrassige Leads aufgetragen werden – nur auf die Pins oder auch auf die Pads?

Tragen Sie einen durchgehenden Streifen über die gesamte Reihe von Pads und Pins auf. Das Ziel ist es, einen „Flussmittelkanal" zu schaffen, durch den der Lötkolben fährt.

F4: Wie viel Flussmittel ist zu viel für das Drag-Löten?

Obwohl Sie mehr als üblich benötigen, kann das Fluten des gesamten Chipkörpers dazu führen, dass die Komponente schwimmt oder sich verschiebt. Beschränken Sie das Flussmittel auf die Pin-Reihen.

F5: Sollten Sie zwischen den Durchgängen Flussmittel erneut auftragen?

Ja. Wenn Sie eine Brücke übersehen oder einen Abschnitt erneut ziehen müssen, tragen Sie immer frisches Flussmittel auf. Das alte Flussmittel hat wahrscheinlich seine aktiven Inhaltsstoffe erschöpft und wird nicht helfen, die Brücke zu trennen.

Schritt für Schritt: Wie man Löflussmittel für feinrassige & Drag-Lötungen aufträgt

1. Komponentenausrichtung & mechanische Verankerung: Richten Sie die Leads der QFP/SOIC-Komponente sorgfältig an den PCB-Pads aus. Fixieren Sie zwei gegenüberliegende Ecken (z. B. oben links und unten rechts) mit einer kleinen Menge Lot. Dies verhindert, dass die Komponente während des Drag-Prozesses auf dem Flussmittel „schwimmt".

2. Erstellung des Flussmittelkanals: Tragen Sie eine durchgehende, großzügige Perle aus No-Clean Tacky Gel Flux über die gesamte Pin-Reihe auf. Anders als beim Handlöten erfordert das Drag-Löten ein hochviskoses Medium, das als Schmiermittel für den Kolben und als Benetzungsmittel für das Lot dient. Das Flussmittel sollte sowohl die „Zehe" des Leads als auch die Pad-Verlängerung bedecken.

3. Spitzenauswahl & Beladung: Verwenden Sie eine Huf- oder Meißelspitze, die eine größere Oberfläche hat und ein „Reservoir" aus geschmolzenem Lot halten kann. Beladen Sie die Spitze mit einer kleinen Lotkugel – dieses Reservoir versorgt die Lötstellen, während Sie sich bewegen.

4. Die Drag-Technik: Setzen Sie die Lötkolbenspitze am Anfang der Pin-Reihe an. Lassen Sie das Flussmittel aktivieren (zischen). Ziehen Sie die Spitze gleichmäßig mit mittlerem Tempo über die Pins. Das Flussmittel reduziert die Oberflächenspannung des geschmolzenen Lots, wodurch es auf die erhitzten Metall-Leads „schnappt" und den Lötstopplack dazwischen abweist.

5. Behebung von Brücken: Wenn sich Lotbrücken zwischen den Pins bilden, geraten Sie nicht in Panik. Tragen Sie frisches Flussmittel direkt auf die Brücke auf. Reinigen Sie Ihre Lötspitze (entfernen Sie überschüssiges Lot) und berühren Sie die Brücke erneut. Die hohe Aktivität des frischen Flussmittels in Kombination mit der sauberen Spitze wird das überschüssige Lot abziehen und die Pins trennen.

Applying a gel flux strip for drag soldering

Abbildung: Auftragen eines Gel-Flussmittelstreifens für das Drag-Löten zur Vermeidung von Lotbrücken bei feinrassigen ICs.

Flussmittel-Tipps für das Drag-Löten von feinrassigen ICs

Für erfahrene Anwender des Drag-Lötens von feinrassigen ICs können kleine Flussmittelpraktiken einen großen Unterschied bei der Lötstellenqualität und Reproduzierbarkeit machen.

1. Die Platine leicht vorheizen

● Das leichte Erwärmen der PCB (40–50 °C) hilft dem Flussmittel, schneller zu aktivieren, und verbessert den Lotfluss bei sehr feinrassigen ICs.

● Vermeiden Sie Überhitzung, die dazu führen kann, dass das Lot kugelt oder Komponenten sich verschieben.

2. Oxidation während Pausen minimieren

● Wenn Sie mitten im Drag-Vorgang pausieren, berühren Sie leicht mit der Lötspitze ein Pad in der Nähe der letzten Lötstelle, um das Flussmittel aktiv zu halten und Oxidation zu verhindern.

● Dies ist besonders nützlich für längere ICs oder bei der Arbeit mit bleifreiem Lot.

3. Kapillarwirkung zwischen Pin und Pad nutzen

● Winkeln Sie die Lötspitze leicht entlang des Pads an, um das Lot entlang der Pin-Kanten zu ziehen.

● Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit kalter Lötstellen, ohne zusätzliches Flussmittel hinzuzufügen.

4. Flussmittel auf benachbarten Komponenten begrenzen

● Maskieren Sie benachbarte ICs oder empfindliche passive Komponenten oder vermeiden Sie sorgfältig, Flussmittel darauf zu verteilen.

● Überschüssiges Flussmittel kann Brücken oder ungewollte Benetzung während des Drag-Vorgangs verursachen.

5. Luftfeuchtigkeit und Arbeitsplatzbedingungen kontrollieren

● Die Flussmittelleistung kann in sehr feuchten oder sehr trockenen Umgebungen nachlassen.

● Halten Sie Platinen und Flussmittelbehälter bei Nichtgebrauch verschlossen und arbeiten Sie in einer stabilen Umgebung für gleichmäßige Benetzung.

6. Reinigung nach dem Löten (optional, aber hilfreich)

● Selbst bei No-Clean-Flussmittel kann das leichte Abbürsten von Flussmittelrückständen mit einer weichen Bürste oder Isopropylalkohol langfristige Korrosion oder Rückstände auf feinrassigen Leads verhindern.

Fazit

Die ordnungsgemäße Verwendung von Löflussmittel ist unerlässlich für zuverlässiges Drag-Löten von feinrassigen ICs. Das korrekte Auftragen von Flussmittel, die Aufrechterhaltung von aktivem Flussmittel während des Drag-Prozesses und die Kontrolle der Arbeitsplatzbedingungen verhindern Brücken, kalte Lötstellen und Komponentenverschiebungen. Selbst kleine Praktiken – wie das leichte Vorheizen der PCB, die Minimierung von Oxidation während Pausen und die sorgfältige Reinigung nach dem Löten – können die Lötstellenqualität und Konsistenz erheblich verbessern.