This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Wie man beim Handlöten von Komponenten Löfflussmittel aufträgt

Ursprünglich veröffentlicht Sep 11, 2026, aktualisiert Sep 11, 2026

8 min

Inhaltsverzeichnis
  • Schritt für Schritt: Wie man Lötflussmittel beim Handlöten von Bauteilen verwendet
  • Häufige Fehler beim Handlöten mit Flussmittel (und wie man sie vermeidet)
  • Wie Lötflussmittel in der professionellen SMT-Fertigung kontrolliert wird
  • Fazit
  • FAQ zur Verwendung von Lötflussmittel

Lötflussmittel spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung zuverlässiger Lötverbindungen, doch es ist eines der am meisten missverstandenen Materialien beim Handlöten. Zu wenig Flussmittel führt zu schlechter Benetzung und kalten Lötstellen, während zu viel – oder eine falsche Anwendung – Rückstände, Dämpfe und Nacharbeitsprobleme verursacht.

Dieser Leitfaden erklärt wie man Lötflussmittel beim Handlöten von Bauteilen korrekt verwendet, mit Fokus auf praktische, reproduzierbare Techniken statt reiner Theorie. Sie erfahren, wo Flussmittel aufgetragen wird, wie viel ausreichend ist, wann es während des Lötprozesses aufgetragen werden sollte und wie sich das Verhalten von Flussmittel unter Hitze verändert.

Ob Sie Prototypen zusammenbauen, Leiterplatten reparieren oder die Gleichmäßigkeit von Lötstellen verbessern möchten – dieser Schritt-für-Schritt-Leitfaden hilft Ihnen, saubere, mechanisch einwandfreie und elektrisch zuverlässige Lötverbindungen zu erzielen.

Bevor wir in den Schritt-für-Schritt-Prozess einsteigen, beantworten wir die häufigsten praktischen Fragen zur manuellen Verwendung von Lötflussmittel.

F1: Wo sollte Flussmittel aufgetragen werden (Pad, Anschluss oder beides?)

Idealerweise tragen Sie einen dünnen Film sowohl auf dem Pad als auch auf dem Bauteilanschluss auf. Flussmittel bereitet die Oberfläche vor, indem es Oxide entfernt und die Oberflächenspannung verringert. Das Auftragen auf beide Oberflächen stellt sicher, dass das Lot beim Schmelzen nahtlos zwischen ihnen fließt und eine starke intermetallische Verbindung bildet.

F2: Wie viel Flussmittel sollte man verwenden? (Visuelle Referenz)

Sie brauchen keine Pfütze. Für ein Standard-0805-Bauteil oder einen Durchsteckanschluss reicht eine kleine Menge – etwa die Größe eines Reiskorns oder eine dünne Beschichtung – aus. Zu viel Flussmittel verursacht eine Sauerei und erfordert übermäßige Reinigung, während zu wenig zu schneller Oxidation und kalten Lötstellen führt.

correct vs. excessive solder flux application on a PCB pad

Abbildung: Korrekte vs. übermäßige Lötflussmittel-Anwendung auf einem PCB-Pad.

F3: Wann sollte Flussmittel aufgetragen werden – vor oder während des Lötens?

Tragen Sie Flussmittel immer vor dem Kontakt mit der Wärmequelle auf die Lötstelle auf. Flussmittel muss vorhanden sein, während das Metall erhitzt wird, um schnelle Oxidation zu verhindern und vorhandene Oxide zu reinigen, bevor das Lot schmilzt. Flussmittel nach dem Schmelzen des Lots hinzuzufügen, ist normalerweise zu spät, um eine ordnungsgemäße Benetzung zu gewährleisten.

F4: Sollte ich für das Handlöten einen Flussmittelstift oder flüssiges Flussmittel wählen?

● Flussmittelstift: Am besten für Präzision und allgemeine Wartung. Ermöglicht eine kontrollierte Anwendung auf bestimmte Pads, ohne die Platine zu überfluten.

● Flüssiges Flussmittel (Flasche/Pinsel): Besser für größere Bereiche oder stark oxidierte Vintage-Platinen, aber schwieriger zu kontrollieren.

Schritt für Schritt: Wie man Lötflussmittel beim Handlöten von Bauteilen verwendet

1. Oberflächenentkontamination: Flussmittel ist ein chemisches Reduktionsmittel, kein Entfetter. Reinigen Sie vor dem Auftragen des Flussmittels das PCB-Pad und den Bauteilanschluss mit 99%igem Isopropylalkohol (IPA). Dies entfernt organische Verunreinigungen (Öle, Fingerabdrücke), die als Barriere für die chemische Reaktion des Flussmittels wirken können.

2. Strategische Abscheidung: Tragen Sie einen dünnen, gleichmäßigen Film Flussmittel sowohl auf der Pad-Fläche als auch am Bauteilanschluss auf. Bei Durchsteckbauteilen stellen Sie sicher, dass Flussmittel in die metallisierte Bohrung gelangt. Das Ziel ist, die Metalloberflächen zu beschichten, wo sich die intermetallische Verbindung (IMC) bilden wird. Vermeiden Sie ein Überfluten des Bereichs, da überschüssiges Flussmittel kochen und kleine Bauteile verdrängen kann.

3. Thermische Aktivierung & Wärmebrücke: Platzieren Sie die Lötkolbenspitze so, dass sie sowohl das Pad als auch den Anschluss gleichzeitig berührt. Sie hören möglicherweise ein kurzes „Zischen" – das ist das Verdampfen des Flussmittellösungsmittels. Wenn die Temperatur steigt (150°C–200°C), werden die Flussmittelaktivatoren aktiviert und entfernen Oxidationsschichten. Kritisch: Verweilen Sie hier nicht länger als 1-2 Sekunden, sonst erschöpft sich das Flussmittel (verkohlt) und verliert seine Benetzungseigenschaften.

4. Lötzufuhr: Führen Sie den Lötdraht direkt an die Verbindungsstelle, nicht auf die Kolbenspitze. Das aktivierte Flussmittel verringert die Oberflächenspannung des flüssigen Lots, wodurch es sofort über das Pad und den Anschluss hinauf fließt.

5. Reflow & Erstarrung: Sobald das Lot einen konkaven Meniskus (Kehlnaht) bildet, entfernen Sie den Draht, dann den Lötkolben. Lassen Sie die Lötstelle ungestört abkühlen, um einen Bruch durch eine „gestörte Lötstelle" zu verhindern.

apply solder flux manually for PCB rework

Abbildung: Schritt-für-Schritt-visuelle Anleitung zur manuellen Anwendung von Lötflussmittel für PCB-Nacharbeit.

Häufige Fehler beim Handlöten mit Flussmittel (und wie man sie vermeidet)

1. Verbrennen des Flussmittels: Wenn der Lötkolben sekundenlang auf dem Flussmittel gehalten wird, bevor Lot zugeführt wird, verkohlt es und verliert seine Wirksamkeit.

Lösung: Lot sofort nach dem Erhitzen zuführen.

2. Ignorieren von Dämpfen: Flussmittelrauch enthält Kolophonium und Säuren.

Lösung: Verwenden Sie immer eine Rauchabsaugung.

3. Verwendung von Installationsflussmittel: Verwenden Sie niemals säurehaltiges Installationsflussmittel; es korrodiert Ihre PCB-Leiterbahnen.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Flussmittel als „Electronic Grade" oder „Rosin Core" gekennzeichnet ist.

Wie Lötflussmittel in der professionellen SMT-Fertigung kontrolliert wird

Während die Prinzipien der Oxidentfernung dieselben sind, ist die Auftragungsmethode in der Massenproduktion völlig anders. Sie können Flussmittel nicht manuell mit einer Spritze auf 1.000 Platinen mit je 500 Bauteilen auftragen. Das ist langsam, inkonsistent und fehleranfällig.

Von der Manuellen zur Massenproduktion: Der JLCPCB-Vorteil

Sie haben gelernt, wie man Flussmittel manuell für Reparaturen und Prototypen verwendet. Wenn Sie jedoch bereit sind zu skalieren, wird die Abhängigkeit von manuellen Fähigkeiten zum Risiko. Hier bietet SMT (Surface Mount Technology) Services einen Mehrwert.

JLCPCB PCB Assembly nutzt streng kontrollierte automatisierte Prozesse, um sicherzustellen, dass Flussmittel täglich für Millionen von Lötstellen perfekt aufgetragen wird:

● Volumetrischer Schablonendruck: Statt Spritzen wird Flussmittel in der Lotpaste mitgeführt. Hochpräzise Schablonen gewährleisten die exakte Volumenabscheidung.

● Kontrolliertes Reflow-Profiling: 10-Zonen-Öfen passen das thermische Profil an das Aktivierungsfenster des Flussmittels an und verhindern die bei manuellem Löten häufigen Probleme der „Erschöpfung" und „Verkohlung".

● 3D-SPI-Inspektion: Automatisierte optische Maschinen messen das Pastenvolumen, um zu garantieren, dass keine Lötstelle trocken ist, bevor das Bauteil überhaupt platziert wird.

Fazit

Die korrekte Verwendung von Lötflussmittel dreht sich um richtiges Timing, Platzierung und Wärmekontrolle – nicht um mehr Flussmittel. Saubere Oberflächen, eine kontrollierte Menge elektroniktauglichen Flussmittels, effizientes Erhitzen der Lötstelle und Zuführen des Lots direkt in die Verbindung gewährleisten ordnungsgemäße Benetzung und Verbindungsfestigkeit.

Während diese Prinzipien für das Handlöten gelten, erzielt die professionelle SMT-Fertigung dieselben Ergebnisse durch automatisierte Flussmittelkontrolle, präzises Reflow-Profiling und Inspektionssysteme. Die Beherrschung des Flussmittelverhaltens am Arbeitsplatz ist die Grundlage für die Herstellung zuverlässiger Lötverbindungen in jedem Maßstab.

FAQ zur Verwendung von Lötflussmittel

F: Kann ich Vaseline als Lötflussmittel verwenden?

Nein. Vaseline (Petroleumbasis) ist ein Fett, kein chemisches Reduktionsmittel. Es entfernt keine Oxide und hilft nicht bei der Benetzung; es verbrennt lediglich und hinterlässt eine verkohlte Sauerei auf Ihrer Platine. Verwenden Sie nur geeignetes „Kolophonium"- oder „Synthetik"-Flussmittel.

F: Kann ich Flussmittel mit dem Finger auftragen?

Nein. Ihre Finger tragen Öle und Salze, die die PCB verunreinigen. Darüber hinaus können Flussmittelchemikalien Hautreizungen oder Sensibilisierungen verursachen. Verwenden Sie immer einen Stift, eine Spritze oder einen Pinsel.

F: Was passiert, wenn man zu viel Flussmittel verwendet?

Es entsteht eine klebrige Sauerei, die Staub anzieht und die Inspektion erschweren kann. In manchen Fällen kann überschüssiges Flussmittel kochen und kleine Bauteile verdrängen (Tombstoning) oder in Schalter und Steckverbinder fließen und diese ruinieren.

F: Sollte ich Flussmittel vor oder nach dem Löten auftragen?

Vorher. Flussmittel muss vorhanden sein, während das Metall erhitzt wird, um Oxide zu reinigen und die Bildung neuer zu verhindern. Es nach dem Schmelzen des Lots hinzuzufügen, ist zu spät.

F: Kann ich Installationsflussmittel für PCB-Elektronik verwenden?

Nein. Installationsflussmittel enthält entweder Zinkchlorid oder Ammoniumchlorid (Acid Core), und diese Substanzen sind extrem korrosiv. Sie greifen die Kupferleiterbahnen und auch die Anschlüsse der Bauteile an. Stellen Sie sicher, dass Ihr Flussmittel als „Rosin Core" oder „Electronic Grade" gekennzeichnet ist.

F: Hat Lötflussmittel ein Verfallsdatum?

Ja. Vorgänge beim Löten wie Fließverhalten und Aushärtung werden durch die sich ändernde Viskosität des Flussmittels beeinflusst, die durch die Verdunstung der Lösungsmittel (Trägerstoffe) entsteht. Lotkugelbildung ist oft das Ergebnis der Verwendung von abgelaufenem Flussmittel, weil die Aktivierung der Chemikalien nicht mehr mit dem thermischen Profil übereinstimmt. Die übliche Haltbarkeit beträgt 1-2 Jahre bei ordnungsgemäßen Lagerungsbedingungen.

F: Kann ich No-Clean- und wasserlösliches Flussmittel mischen?

Mischen Sie keine Flussmittelchemikalien. Die Rückstände können reagieren und unlösliche weiße Kristalle bilden, die schwer zu reinigen und potenziell leitfähig sind. Wenn Sie während der Nacharbeit den Flussmitteltyp wechseln, reinigen Sie die Platine zuerst vollständig mit IPA oder einem Ultraschallbad.

F: Ist der Rauch von Flussmittel gefährlich?

Der erzeugte Rauch ist verdampftes Kolophonium (Rosin) und Säureaktivatoren. Es ist ein bekanntes Atemwegssensibilisierungsmittel und kann „Kolophonium-Asthma" verursachen. Verwenden Sie immer eine Rauchabsaugung oder arbeiten Sie in einem belüfteten Bereich.