This website requires JavaScript.
Gutscheine App herunterladen
Ausliefern
Blog

Leitfaden zu den zehn am häufigsten verwendeten elektronischen Bauteilen

Ursprünglich veröffentlicht Oct 24, 2025, aktualisiert Dec 30, 2025

6 min

Elektronische Bauteile sind grundlegende Elemente der Elektroniktechnologie und dienen als wesentliche Bausteine elektronischer Schaltungen. Mit der rasanten Entwicklung der Elektroniktechnologie und ihrer Anwendungsgebiete nimmt die Anzahl der im Designprozess verwendeten Bauteile täglich zu. Für Elektronikingenieure oder Enthusiasten ist es entscheidend, die Eigenschaften und Anwendungen der gängigsten elektronischen Bauteile zu beherrschen. Dieser Artikel stellt die zehn am häufigsten von Ingenieuren verwendeten elektronischen Bauteile vor und bietet eine Anleitung zur Auswahl der geeigneten Komponenten.

Widerstand

Er ist das am häufigsten verwendete Bauteil in einer Schaltung. Es handelt sich um ein strombegrenzendes Bauteil. Widerstände haben einen Widerstandseffekt auf den Strom. Durch Ändern des Widerstandswertes kann der durch den angeschlossenen Zweig fließende Strom gesteuert werden, wodurch sichergestellt wird, dass verschiedene Komponenten in elektronischen Geräten mit ihrem Nennstrom stabil arbeiten. Zu den gängigen Widerständen gehören Thermistoren, Varistoren, Spannungsteilerwiderstände, Farbringwiderstände, Leistungswiderstände und Fotowiderstände. Diese Widerstände werden durch das Symbol Ω oder den Buchstaben R dargestellt.

Resistor

Kondensatoren

In der Schaltungstechnik hat ein Kondensator die Fähigkeit, elektrische Ladung bei einer bestimmten Spannung zu speichern. Diese Fähigkeit wird als Kapazität bezeichnet und mit C dargestellt. Die Einheit der Kapazität ist das Farad, abgekürzt F. Die Kapazität eines Kondensators bestimmt seine Fähigkeit, elektrische Ladung zu speichern. In Schaltplänen werden Kondensatoren üblicherweise mit dem Buchstaben C gekennzeichnet, z. B. C01, C02, C03, C100 usw.

Capacitors

Diode

Eine Diode, auch Kristalldiode oder einfach Diode genannt, besteht aus zwei Elektroden (Anschlüssen). Sie besitzt eine unidirektionale Leitfähigkeit, die es ermöglicht, dass Strom nur in eine Richtung fließt. Sie kann in Anwendungen wie Gleichrichtung, Schutz, Schalten und Detektion verwendet werden.

Diode

Zener-Diode

Eine Zener-Diode ist ein Bauteil mit unidirektionalen Leitungseigenschaften. Ihre Hauptfunktion besteht darin, den Strom von einer Richtung in die andere zu leiten. Es gibt viele Arten von Dioden, darunter vorwärts leitende und rückwärts sperrende Dioden. Sie kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter Spannungsstabilisatoren, Stromversorgung, Überspannungsschutz und mehr. Durch die Auswahl einer geeigneten Durchbruchspannung und Leistungsbewertung können verschiedene Spannungsstabilisierungsoptionen erreicht werden. Sie ist ein wichtiges Bauteil, das häufig in elektronischen Schaltungen verwendet wird und Spannungsstabilität sowie Zuverlässigkeit gewährleistet.

Zener Diode

Induktor

Ein Induktor ist ein elektronisches Bauteil, das elektrische Energie speichert und wieder abgibt. Er besteht aus einer oder mehreren Spulen, die typischerweise aus leitfähigem Material gefertigt und zu einer Spirale oder einem Ring gewickelt sind. Induktoren wandeln Strom durch das Prinzip der elektromagnetischen Induktion in Magnetfelder um und erzeugen bei sich änderndem Strom eine Gegen-EMK. Seine Hauptfunktion besteht darin, Stromänderungen zu widerstehen und die Geschwindigkeit des Stromanstiegs und -abfalls zu regulieren. Induktoren spielen eine entscheidende Rolle beim Filtern, Regulieren von Strom und Spannung sowie bei der Energiespeicherung in Schaltungen. Zu den gängigen Typen gehören Spuleninduktoren, Induktionssensoren und Transformatoren. Die Eigenschaften eines Induktors werden durch Parameter wie Induktivitätswert, Stromtragfähigkeit und Frequenzverhalten bestimmt. Er wird häufig in elektronischen Geräten, Kommunikationssystemen, Stromversorgungen, Automatisierungssystemen und anderen Bereichen eingesetzt.

Inductor

Varicap-Diode

Es handelt sich um eine spezielle Diode, die ihren Kapazitätswert durch Variation der Sperrspannung anpasst. Sie wird häufig in Anwendungen wie Abstimmkreisen und Frequenzsynthesizern eingesetzt. Sie zeichnet sich durch schnelle Reaktionszeit, hohe Zuverlässigkeit und kompakte Bauweise aus, was sie für Anwendungen in der drahtlosen Kommunikation, im Rundfunk und in verwandten Bereichen geeignet macht. Sie bietet Flexibilität und Einstellbarkeit und ermöglicht eine Frequenzanpassung innerhalb der Schaltung.

Varicap Diode

Transistor

Der Transistor ist ein Halbleiterbauteil, das den Strom steuern und verstärken kann. Seine Funktion besteht darin, schwache Signale in elektrische Signale mit größerer Amplitude zu verstärken. Er wird weit verbreitet in elektronischen Geräten, Kommunikationssystemen, Computern, Leistungssteuerungen und anderen Bereichen eingesetzt. Die kleine Baugröße und Zuverlässigkeit des Transistors machen ihn zu einem der unverzichtbaren Bauteile der modernen Elektroniktechnologie.

Transistor

Feldeffekttransistor

Auch bekannt als FET (Field Effect Transistor), wird er häufig in elektronischen Schaltungen für Verstärkungs- und Schaltanwendungen verwendet. Feldeffekttransistoren zeichnen sich durch hohe Eingangsimpedanz, niedrige Ausgangsimpedanz und geringen Stromverbrauch aus. Sie bieten außerdem hohe Verstärkung und schnelle Schaltgeschwindigkeit. Je nach Struktur unterscheidet man zwischen MOSFET (Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor) und JFET (Sperrschicht-Feldeffekttransistor). Feldeffekttransistoren werden weit verbreitet in analogen und digitalen Schaltungen, Leistungsverstärkern und anderen Bereichen eingesetzt. Sie sind ein wesentliches Bauteil moderner elektronischer Geräte.

Field Effect Transistor

Sensor

Ein Sensor (auch als Wandler bezeichnet) ist ein Erfassungsgerät, das physikalische Größen in elektrische Signale oder andere erkennbare Formen umwandeln kann. Diese Signale werden dann zur Analyse, Verarbeitung und Steuerung verwendet. Sensoren werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Industrieautomatisierung, Medizintechnik, Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Umweltüberwachung und Unterhaltungselektronik. Je nach gemessener physikalischer Größe gehören zu den gängigen Sensortypen Temperatur-, Druck-, Licht-, Beschleunigungs- und Feuchtigkeitssensoren. Die hohe Präzision, Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit von Sensoren machen sie zu einer Schlüsseltechnologie für die Umsetzung von Intelligenz, Automatisierung und unbemanntem Betrieb.

Sensor

Transformator

Ein Transformator ist ein elektrisches Gerät, das zur Änderung der Wechselspannung verwendet wird. Er besteht aus zwei oder mehr Spulen, den sogenannten Primär- und Sekundärspulen, die einen gemeinsamen magnetischen Eisenkern teilen. Durch das Prinzip der elektromagnetischen Induktion kann ein Transformator die Eingangsspannung in die gewünschte Ausgangsspannung umwandeln, während das Leistungs­gleichgewicht der elektrischen Energie erhalten bleibt. Transformatoren werden weit verbreitet in Stromversorgungssystemen, elektronischen Geräten, Kommunikationsnetzen und industriellen Bereichen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Energieeinsparung aus und sind ein unverzichtbares Gerät in der Energieübertragung und -verteilung. Sie können auch zur Isolation verwendet werden, da ihre Eingangs- und Ausgangsspulen vollständig voneinander isoliert sind.

TransformerTransformer

Wie kauft man elektronische Bauteile?

Mit der rasanten Entwicklung der Elektronikkomponentenindustrie stehen Ingenieure vor zahlreichen Herausforderungen bei der Beschaffung geeigneter Komponenten. Es gibt eine Vielzahl von Bauteilarten, zahlreiche Marken und Hersteller sowie Engpässe bei bestimmten Komponenten. Wie sollen Ingenieure also mit dieser Situation umgehen?

JLCPCB ist ein führender Leiterplattenhersteller, der hochwertige Lösungen für Leiterplattenherstellung und -montage anbietet. Sie bieten Ingenieuren eine Vielzahl von Dienstleistungen, darunter PCB-Design und -Layout, PCB-Herstellung, PCB-Montage und -Test, um ihnen bequeme Lösungen zu bieten.

JLCPCB verfügt über mehr als 430.000 Komponenten, aus denen Ingenieure auswählen können. Ingenieure können Bauteile vor der Aufgabe einer PCBA-Bestellung vorbestellen, um Engpässe in letzter Minute zu vermeiden. Darüber hinaus bieten sie ein kostenloses privates Lager ohne Lagerkosten oder Arbeitsgebühren an.

Durch die Wahl von JLCPCB können Ingenieure erheblich Zeit, Geld und Energie sparen und sich so auf andere kritische Aspekte des Projekts konzentrieren. Es genügt, die PCB-Design-Dateien und eine Liste der benötigten Komponenten bereitzustellen – JLCPCB übernimmt die Beschaffung und Montage der Bauteile.

In der heutigen, sich rasant entwickelnden Elektronikkomponentenbranche stehen Ingenieure vor der Herausforderung, die richtigen Komponenten zu beschaffen. Als führender Leiterplattenhersteller bietet JLCPCB umfassende Leiterplattenmontagedienste (PCB Assembly Services) an. Ingenieure können sich auf das umfangreiche Lager und das professionelle Team von JLCPCB verlassen, um die erforderlichen Komponenten effizient zu beschaffen und von zuverlässigen, hochwertigen Montagedienstleistungen zu profitieren. Durch die Entscheidung für JLCPCB können sich Ingenieure auf andere Projektbereiche konzentrieren und so eine erfolgreiche Umsetzung sicherstellen.

Weiterlernen