This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Elektrostatische Entladung (ESD): Die verborgene Gefahr für die Elektronik

Ursprünglich veröffentlicht May 29, 2026, aktualisiert May 29, 2026

6 min

Inhaltsverzeichnis
  • Die Physik hinter der elektrostatischen Entladung (ESD)?
  • Auswirkung von ESD auf Leiterplatten und elektronische Komponenten?
  • Wie implementiert man ESD-Schutz?
  • Eigenschaften von TVS-Dioden:
  • Weitere Schritte zur Vermeidung von ESD in einer Schaltung:
  • Fazit:

Es ist möglich, dass Ihr nächstes elektronisches Gerät in einem Bereich eingesetzt wird, in dem es hohen Spannungen oder statischer Elektrizität ausgesetzt ist. In solchen Fällen sollte die Anfälligkeit eines Systems gegenüber ESD durch Tests und Simulationen ermittelt werden. Elektrostatische Entladung (ESD) ist die plötzliche Übertragung statischer Elektrizität von einem Objekt auf ein anderes. Dieses Phänomen tritt auf, wenn ein Unterschied im elektrischen Potenzial zwischen zwei Oberflächen besteht, was zu einer abrupten Energieentladung führt. Die Ladung kann sich parasität auf einem Körper ansammeln und beim Transfer oder bei der Erdung, wenn der Stromkreis geschlossen wird, erscheint ein enormer Spannungsimpuls mit sehr geringem Strom auf dem anderen Körper, der sich wie ein kleiner Schock anfühlt.

esd pulse

Es gibt auch Komponenten, die benötigt werden können, um ein System vor ESD zu schützen und sicherzustellen, dass das System Hochspannungsimpulsen standhalten kann. ESD kann empfindliche elektronische Komponenten erheblich beschädigen, was zu Produktausfällen, verkürzter Lebensdauer und erhöhten Herstellungskosten führt. Erfahren Sie mehr über Elektronik und PCB-Design, lesen Sie unseren aktuellen Blogbeitrag zur Impedanzkontrolle in Leiterplatten.

  • Direkter physischer Kontakt zwischen einem geladenen Objekt und einem elektronischen Gerät, der zu einer sofortigen Ladungsübertragung führt.
  • Die Übertragung von Ladung durch ionisierte Luft, die oft zu sichtbaren Funken führt.
  • Wenn ein elektrostatisches Feld ohne direkten Kontakt unerwünschte Ströme in nahegelegenen Schaltkreisen induziert.
  • Entsteht durch Reibung, wenn Materialien wie Kunststoff, Stoff oder Glas aneinander reiben.

Die Physik hinter der elektrostatischen Entladung (ESD)?

Eine elektrostatische Entladung (ESD) tritt auf, wenn zwei Objekte mit unterschiedlichen Ladungen nahe genug kommen oder ausreichend geladen sind, um das Dielektrikum zwischen ihnen zu durchschlagen (zu ionisieren). Bei Verbraucherprodukten tritt ESD und dielektrischer Durchschlag in der Luft normalerweise auf, wenn das elektrische Feld zwischen zwei Punkten größer als 40 kV/cm ist. Faktoren wie Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen diese elektrische Feldstärke. Beispielsweise kann eine hohe Luftfeuchtigkeit in manchen Umgebungen dazu führen, dass die Luft leitfähiger wird, was einen Teil der Ladung ableitet und die für ein ESD-Ereignis erforderliche Spannung erhöht.

esd

Ein häufiges Missverständnis ist, dass eine feste Spannung erforderlich ist, um eine ESD auszulösen. In Wirklichkeit hängt die für eine ESD notwendige Spannung von der Potenzialdifferenz zwischen zwei Punkten und dem sie trennenden Abstand ab. Aus diesem Grund halten Leiterplatten die in den IPC-2221-Normen festgelegten Kriech- und Luftstrecken zwischen Leitern ein.

Auswirkung von ESD auf Leiterplatten und elektronische Komponenten?

Jede Leiterplatte kann einer ESD ausgesetzt sein, wenn sie von Personen, Verpackungen, Kabeln oder anderen Objekten, die eine große Potenzialdifferenz erzeugen könnten, berührt wird oder ihnen zu nahe kommt. Wenn diese Spannungsdifferenz groß genug ist, entsteht ein leitfähiger Pfad für den Strom durch jede Komponente, was einen massiven Stromimpuls erzeugt. Dieser Stromimpuls kann höher sein als die erforderliche Strombelastbarkeit jedes Bordgeräts. Bei extremen Feldstärken und entwickelten Strömen kann die Leiterplatte beschädigt und Komponenten zerstört werden. ESD kann verheerende Auswirkungen auf die Elektronik haben, wie zum Beispiel:

  • Sofortiger Ausfall: Die Komponente wird sofort funktionsunfähig.
  • Latenter Schaden: Es kommt zu einer teilweisen Verschlechterung, wodurch das Gerät anfällig für zukünftige Ausfälle wird.
  • Parameteränderung: Veränderungen der elektrischen Eigenschaften des Geräts, die Leistung und Zuverlässigkeit verringern.

Wie implementiert man ESD-Schutz?

Das Ziel bei der Implementierung eines ESD-Schutzes auf einer Leiterplatte ist es, zu verhindern, dass ein ESD-Strom in Ihre Schaltkreise fließt, und ihn stattdessen über eine niederimpedante Verbindung zur Masse abzuleiten. Die ESD-Schutzschaltung oder -komponente sollte nur dann ansprechen, wenn ein ESD-Ereignis auftritt, und dies muss sehr schnell geschehen, um den ESD-Impuls innerhalb seiner Anstiegszeit abzuleiten. Im Allgemeinen wird der ESD-Schutz an den Steckverbindern implementiert, da diese als erste Kontaktpunkte anfälliger für ESD sind.

ESD-Schutzdiode:

Eine ESD-Schutzdiode ist eine Art Zenerdiode. Wenn eine Diode in Sperrrichtung vorgespannt ist, fließt nur wenig Strom von der Kathode zur Anode. Wenn die Sperrspannung jedoch einen bestimmten Punkt (die sogenannte Durchbruchspannung) überschreitet, steigt der Sperrstrom plötzlich an. Mit zunehmender Sperrspannung erreicht die Diode einen Bereich konstanter Spannung, unabhängig vom durch die Diode fließenden Strom. Die Durchbruchspannungseigenschaften (Zenerspannung) von Zenerdioden werden genutzt, um einen Konstantspannungsregler aufzubauen und Überspannungen zu unterdrücken. Zener-Spannungsreglerdioden werden verwendet, um eine konstante Spannung aufrechtzuerhalten, während ESD-Schutzdioden verwendet werden, um ESD-Energie zu absorbieren und so einen elektronischen Schaltkreis zu schützen. Diese sollte sehr nahe an der Quelle platziert werden, damit der Strom sofort zur Masse abgeleitet werden kann.

HOW esd diode works

Beliebte Optionen: Littelfuse SMAJ, STMicroelectronics SMAJ-Serie.

Der ESD-Schutz für USB, Ethernet, I2C, RS-485, RS-232 und andere digitale Schnittstellen verwendet in der Regel eine TVS-Diode zwischen einem Steckverbinder und dem IC, der diese Schnittstelle enthält. Die Datenblätter Ihrer Komponenten enthalten oft Richtlinien, die Sie befolgen sollten, um den ESD-Schutz zu gewährleisten.

operation of esd didoe

Eigenschaften von TVS-Dioden:

Das gebräuchlichste Schutzelement ist eine TVS-Diode (Transient Voltage Suppression). Diese können bidirektional (gegenüberliegend) sein oder unidirektional, wobei der Stromfluss nur in eine Richtung erlaubt ist. Eine Zenerdiode kann auch als ESD-Schutzkomponente verwendet werden und bietet eine gleichwertige Funktion wie eine unidirektionale TVS-Diode.

characteristics of TVS diode

Wenn ein ESD-Impuls empfangen wird, treibt die hohe Spannung des Impulses eine Schutzdiode schnell tief in die Sperrrichtung, bis der Durchbruch in Sperrrichtung erfolgt. Die Diode wird leitend und es entsteht ein Kurzschluss über den Anschlüssen der geschützten Komponente. Dies leitet den empfangenen Impuls zur Masse ab und verhindert, dass Strom die geschützte Komponente erreicht.

Weitere Schritte zur Vermeidung von ESD in einer Schaltung:

Um den ESD-Schutz auf Leiterplattenebene zu gewährleisten, müssen Entwickler die folgenden Strategien umsetzen:

1. Masseflächen und Abschirmung: Große Kupfer-Masseflächen helfen, ESD-Energie effizient abzuleiten.

2. Korrekte Leiterbahnführung: Hochgeschwindigkeits-Signalleitungen von Kanten fernhalten und Schutzleiterbahnen verwenden, um die Anfälligkeit zu verringern.

3. Verwendung von Ferritperlen und Filtern: Hilft bei der Unterdrückung von hochfrequentem Rauschen, das durch ESD-Ereignisse erzeugt wird.

Fazit:

Elektrostatische Entladung (ESD) ist ein kritisches Problem im elektronischen Design, da sie zu sofortigen oder latenten Ausfällen in empfindlichen Komponenten führen kann. Das Verständnis, wie ESD auftritt, ihre Auswirkungen auf Leiterplatten und die Bedeutung der Implementierung geeigneter Schutzmaßnahmen ist entscheidend für die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit elektronischer Geräte. Durch den Einsatz von ESD-Schutzdioden, das Design von Leiterplatten mit ordnungsgemäßer Erdung und Abschirmung sowie die Einhaltung von Industriestandards wie IPC-2221 können Ingenieure ESD-Risiken effektiv mindern. Da die Technologie fortschreitet und elektronische Geräte immer ausgefeilter werden, wird das Ergreifen proaktiver Maßnahmen zur Vermeidung von ESD ein entscheidender Aspekt des Hardware-Designs und der Fertigung bleiben.